2395085_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2395085_zh-CN

2395085_zh-CN

新手尝试制作颜色分类相机

我正在尝试为一个更大的项目制作一个颜色分拣器,但我在这方面基本上是个新手。我有一个 ESP32-S3R8 微处理器,想把它连接到任何兼容的摄像头,以便最终检测出某些颜色的物体何时出现在它的视野中。

我主要想知道哪种相机最适合这个项目,但如果能提供一些关于我需要哪些设备方面的建议,我将不胜感激。

Re: Novice Trying to Make a Colour Sorting Camera

你好,

利用 NXP 产品组合,我们拥有可以指导您如何使用 MCU 的摄像头接口的信息,以便您首先入门摄像头接口。

在我介绍的这些选项中,它们都使用了OV7670摄像头模块/摄像头接口,这是一款非常常用的摄像头。该摄像头接口可以用于颜色识别,这些信息可以作为初步介绍。

本文档将为您介绍如何使用摄像头解决方案、接口和 API 配置,并提供演示。

MCX-N选项:使用SmartDMA在MCXN236中实现摄像头接口

LPC55选件: AN12868:LPC55(S)xx 中的摄像头接口 | 恩智浦半导体

此外,如果您对更多摄像头示例感兴趣,可以在应用程序代码中心找到使用摄像头进行不同检测的示例。

此致敬礼,路易斯

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-16-2026 04:27 AM
更新者: