i.MX8MP_EVK: YOCTOコンパイルエラー do_package() (問題:tar & *at()) こんにちは、 これが私のヨクトビルドのパラメータです: リリース: imx-linux-walnascar BSPバージョン: imx-6.12.49-2.2.0 マシン: imx8mpevk ディストリビューション: fsl-imx-xwayland 私はこのビルド環境をここ数ヶ月間、問題なく使用しています。しかし、突然添付のエラーが発生するようになりました。 トラブルシューティングのため、ビルド環境を完全にクリーンアップし、リポジトリを再初期化( repo init )し、すべてを再度同期してから、新規ビルドを実行しました。しかし、残念ながら、依然として同じ問題が発生しています。 ご参考までに、添付のログファイルをご確認ください。根本原因の特定と解決策のご提案にご協力いただければ幸いです。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8MP_EVK: YOCTO Compilation Error do_package() (Issue: tar & *at()) bitbake imx-image-core Re: i.MX8MP_EVK: YOCTO Compilation Error do_package() (Issue: tar & *at()) どの「bitbakeコマンド」を使用していますか?
確認作業を行います。 Re: i.MX8MP_EVK: YOCTO Compilation Error do_package() (Issue: tar & *at()) ご返信ありがとうございます。 ビルド環境を確認したところ、既に推奨された構成と一致していました。 ホストOS: Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy) GNU tar バージョン: GNU tar 1.34 $ cat /etc/os-release PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS" ... $ tar --version tar (GNU tar) 1.34 しかし、私は依然として同じ失敗に遭遇します Re: i.MX8MP_EVK: YOCTO Compilation Error do_package() (Issue: tar & *at()) ホストOSがUbuntu 24.04でtarのバージョンが1.35の場合は、tarのバージョンを確認してください。
コンテナまたは仮想マシン内でビルドするには、以下を使用します。
Ubuntu 22.04 LTS
GNU tar 1.34
Re: i.MX8MP_EVK: YOCTO Compilation Error do_package() (Issue: tar & *at()) 下記にファイルがあります。 ここにエラーメッセージの一部を貼り付けます DEBUG:python関数の実行extend_recipe_sysroot 注意:直接依存関係は['/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-devtools/binutils/binutils-cross_2.44.bb:do_populate_sysroot', '/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-devtools/gcc/gcc-cross_14.3.bb:do_populate_sysroot','/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-devtools/quilt/quilt-native_0.68.bb:do_populate_sysroot', '/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-kernel/kern-tools/kern-tools-native_git.bb:do_populate_sysroot','virtual:native:/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-core/coreutils/coreutils_9.6.bb:do_populate_sysroot','virtual:native:/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-devtools/bison/bison_3.8.2.bb:do_populate_sysroot', 'virtual:native:/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-devtools/dwarfsrcfiles/dwarfsrcfiles.bb:do_populate_sysroot','virtual:native:/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-devtools/flex/flex_2.6.4.bb:do_populate_sysroot', 'virtual:native:/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-devtools/patch/patch_2.7.6.bb:do_populate_sysroot','virtual:native:/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-devtools/pkgconfig/pkgconfig_git.bb:do_populate_sysroot','virtual:native:/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-devtools/pseudo/pseudo_git.bb:do_populate_sysroot','virtual:native:/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-devtools/rpm/rpm_4.20.0.bb:do_populate_sysroot', 'virtual:native:/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-extended/bc/bc_1.08.1.bb:do_populate_sysroot','virtual:native:/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/recipes-kernel/kmod/kmod_34.1.bb:do_populate_sysroot'] 注意:sysrootにインストールされています: [] 注意:sysrootで既に存在しているようにスキップしています: ['gettext-minimal-native', 'binutils-cross-aarch64', 'cmake-native', 'gcc-cross-aarch64', 'libtool-native', 'm4-native', 'quilt-native', 'texinfo-dummy-native', 'kern-tools-native', 'linux-libc-headers', 'file-native', 'openssl-native', 'coreutils-native', 'expat-native', 'ncurses-native', 'readline-native', 'util-linux-libuuid-native', 'zlib-native', 'bison-native', 'dwarfsrcfiles-native', 'elfutils-native', 'flex-native', 'git-native', 'gnu-config-native', 'json-c-native', 'libedit-native', 'lua-native', 'make-native', 'patch-native', 'perl-native', 'pkgconfig-native', 'pseudo-native', 'python3-native', 'rpm-native', 'bc-native', 'bzip2-native', 'libarchive-native', 'libidn2-native', 'lzlib-native', 'xz-native', 'zstd-native', 'kmod-native', 'acl-native', 'attr-native', 'curl-native', 'gdbm-native', 'gmp-native', 'gnutls-native', 'libtasn1-native', 'libcap-native', 'libffi-native', 'libgcrypt-native', 'libgpg-error-native', 'libmicrohttpd-native', 'libmpc-native', 'libunistring-native', 'mpfr-native', 'nettle-native', 'p11-kit-native', 'popt-native', 'sqlite3-native'] DEBUG: Python関数extend_recipe_sysroot完了しました DEBUG:python関数の実行sstate_task_prefunc DEBUG: Python関数sstate_task_prefunc完了しました DEBUG:python関数の実行do_package DEBUG:python関数の実行package_setup_pkgv DEBUG:Python関数package_setup_pkgv 終わった DEBUG:python関数の実行package_convert_pr_autoinc DEBUG: Python関数package_convert_pr_autoinc完了しました DEBUG:python関数の実行package_prepare_pkgdata 注意:pkgdata-sysrootにインストールされています: [] DEBUG: Python関数package_prepare_pkgdata完成しました DEBUG:python関数の実行perform_packagecopy ERROR: exec_func_python()でPython関数を実行する際にエラーが生成されました: この例外/失敗を引き起こしたPython呼び出しのスタックトレースは以下の通りです: ファイル: 'exec_func_python() autogenerated', lineno: 2, function: 0001: 0002:perform_packagecopy(d) 0003: ファイル: '/home/vvdn/LWT_Build/sources/poky/meta/classes-global/package.bbclass', lineno: 363, function: perform_packagecopy 0359: rpath_replace (dvar, d) 0360:} 0361:perform_packagecopy[cleandirs] = "${PKGD}" 0362:perform_packagecopy[パッケージ] = "${PKGD}" *** 0363: 0364:Python populate_packages () { 0365: oe.package.populate_packages(d) 0366:} 0367:populate_packages[dirs] = " ${D} " ファイル: '/usr/lib/python3.10/subprocess.py'、行番号: 421、関数: check_output 0417: それ以外の場合: 0418: 空 = b'' 0419: kwargs['input'] = 空 0420: *** 0421: return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True, 0422: **kwargs).stdout 0423: 0424: 0425:class CompletedProcess(object): ファイル: '/usr/lib/python3.10/subprocess.py'、行番号: 526、関数: 実行 0522: # process.wait() は呼び出しませんとして。 __exit__それは私たちのためにやってくれる。 0523: 上げる 0524: retcode = process.poll() 0525: チェックして戻りコードを取得する場合: *** 0526: raise CalledProcessError(retcode, process.args, 0527: 出力=標準出力、標準エラー=標準エラー) 0528: return CompletedProcess(process.args, retcode, stdout, stderr) 0529: 0530: 例外: subprocess.CalledProcessError: コマンド 'tar --exclude=./sysroot-only'-cf - -C /ホーム/vvdn/LWT_Build/build/tmp/work/imx8mpevk-poky-linux/Linux-imx/6.12.34+git/image -p -S .|tar -xf - -C /home/vvdn/LWT_Build/build/tmp/work/imx8mpevk-poky-linux/linux-imx/6.12.34+git/package' は非ゼロの退出ステータス2を返しました。 サブプロセスの出力: 不明なディレクトリ、fd 4 に対して *at() システムコールが呼び出されました fd 4 の不明なベースパス、パス lib 'lib' の絶対パスを割り当てられませんでした。 tar: ./usr/lib:Cannot mkdir: 悪いアドレス 未知ディレクトリの*at() syscallを取得、fd 4 FD 4の未知の基底パス、パスライブラリ 「リベラル」に絶対的な道を割り当てることができませんでした。 未知ディレクトリの*at() syscallを取得、fd 4 FD 4の未知の基底パス、パスライブラリ 「リベラル」に絶対的な道を割り当てることができませんでした。 tar: ./usr/lib:Cannot mkdir: 悪いアドレス TAR: ./USR/lib/modules:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません Re: i.MX8MP_EVK: YOCTO Compilation Error do_package() (Issue: tar & *at()) 添付ファイルをダウンロードする権限がないようです。
もう一度送っていただけますか? Re: i.MX8MP_EVK: YOCTO Compilation Error do_package() (Issue: tar & *at()) こんにちは@yipingwang さらなるデバッグのサポートをお待ちしています。 Re: i.MX8MP_EVK: YOCTO Compilation Error do_package() (Issue: tar & *at()) Ubuntu PCで、「sudo apt install tar=1.34+dfsg-1build3」コマンドを使用してください。 Re: i.MX8MP_EVK: YOCTO Compilation Error do_package() (Issue: tar & *at()) こんにちは、 @abannish さん。 以下のコマンドを試してみてください。私の場合はこれでうまくいきました。 wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/tar/tar_1.34+dfsg-1build3_amd64.deb sudo dpkg -i tar_1.34+dfsg-1build3_amd64.deb sudo apt-mark hold tar Re: i.MX8MP_EVK: YOCTO Compilation Error do_package() (Issue: tar & *at()) @Sanjiv_Mnsこれで問題は解決しましたか?
查看全文