2396452_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2396452_ja-JP

2396452_ja-JP

カーネル6.12におけるLS1046A 10GB SFP+の設定

こんにちは、

私はLS1046Aを搭載したカスタムボードを持っていて、はんだ付けされたSFP+ 10GBモジュールでfm1-mac9を使用しようとしています。

SERDES 1 の私の RCW は 0x1040 です。

hugoacata_0-1784298387879.pnghugoacata_0-1784298387879.png

つまり、FM1からMAC9の10GBはRCWの視点から見て十分にカバーされています。SFPの電源やレーザーは正常なようですが、前のSFPと連携・連携できず、DTBの設定が間違っているのではないかと疑っています。

これがそのMACアドレスの現在の設定です。

xfi10g: ethernet@f0000 {
ステータス = "正常";
pcsphy-handle = <&pcsphy6>;
pcs-handle = <&pcsphy6>;
pcs-handle-names = "xfi";
物理接続タイプ = "10gbase-r";

固定リンク {
速度 = <10000>;
全二重通信;
};
};

mdio@f1000 {
ステータス = "正常";

  pcsphy6: イーサネット-phy@0{
    compatible = "fsl,lynx-pcs";
    reg = <0x0>;
  };
};

sfp_mac9: sfp {
互換 = "SFF,SFP";
I2Cバス = <&i2C3>;
status = "OK";
};

参考までに、私はlinux-qoriqカーネル6.12を使っていますが、SFPは起動時にEEPROMを正しく読み込んでいます。

fm1-mac9でこのタイプの接続を実行する適切な例はありますか?



Re: LS1046A 10GB SFP+ Configuration on kernel 6.12

LS1046ARDBごとに変更するのはどうでしょうか。fm1-mac10はSFP+で、ドライバーもSFP+をサポートしているので。

https://github.com/nxp-qoriq/linux/blob/lf-6.12.49-2.2.0/arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1046a-r...

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: