大家好,我知道这个话题在这个子版块已经被反复讨论过了,但我只是想从这个领域的专家那里得到一些特定领域的建议。我想知道的是,如果我对通信领域的 DSP 应用感兴趣,并且想从事相关的实现工作,那么花时间学习微控制器编程是否值得?我是一名电子与计算机工程专业的本科生,所以我想知道我是否应该直接专注于FPGA,说实话,我对FPGA更感兴趣。我很困惑,因为我看到有人建议说,要使用现在越来越多地采用的片上系统 (SoC),确实需要具备嵌入式软件编程技能。
如果这个问题很重复,我真的非常抱歉!我一直没能找到关于此事的合适答案,现在我可能需要稍微调整一下优先事项。非常感谢您的建议!
你好@endros ,
如果您主要对通信领域的 DSP 感兴趣,那么专注于 FPGA 绝对是值得的,特别是对于高吞吐量或实时实现而言。也就是说,掌握基本的嵌入式 C 技能仍然很有用,因为许多 SoC/FPGA 平台都涉及软件控制、驱动程序和系统集成。我会优先学习 FPGA/DSP 基础知识,但也会花足够的时间学习 MCU 编程,以便熟悉嵌入式工作流程。你不需要成为一名纯粹的嵌入式软件工程师,但也不应该完全忽视它。
希望对您有所帮助。
BR
塞莱斯特