Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
i.M X 8 M Plus: デバイスツリーが有効になっているにもかかわらず、U-BootによってNPU、ISP、VPU、およびDSPが無効化される こんにちは、 カスタムの (i.M X 8M) Plus ボード上で (N P U) ベースの画像推論を起動していますが、実行時には (N P U) は使用されません。我々の調査によると、U-Bootは(S o C)ヒューズに基づいて起動時に(N P U)ノードを無効にしているが、我々のデバイスツリーではそれを有効にしている。 この (S o C) に機能的な (N P U) があるかどうか、ない場合はどの (i. M X 8 M) Plus バリアントであるかを確認したいと思います。 5. 質問 1. この挙動、ヒューズ値と上記の(S o C)シリアルに基づいて、部品のバリアントを適用できますか? 2. この装置の(N P U)、ISP、(V P U)はヒューズによって物理的に無効化されていますか? 3.もしそうなら、この部分で(N P U)を有効にするサポートされた方法はありますか?ヒューズである私たちは、一度だけプログラム可能であり、ハードウェアによって強制的に実行される。ご確認ください。 4. 上記のヒューズ値のどのビットが(NPU)、ISP、(VPU)、(DSP)を無効としてマークしており、それらはU-Bootの報告と一致しますか? 5.電流(S o C)に(N P U)がない場合 😞 当社のレイアウトでN P Uのドロップイン交換品を提供しているか確認してください(同じパッケージとピンアウトです) 添付ファイル:再コンパイルされたライブデバイスツリー(live d ts)、U-Bootのenvironmental_modelログ全文 事前に感謝いたします。 私は現在 R F NM i を使用しています。M X 8 M Plus Quad Lite (M I M X 8 M L 4) では、N P U/V I P S I が So C e Fuse 構成によって無効になっているようで、デバイス ツリーを介して有効にしても機能しません。 私はN P Uベースの画像推論用の D E B IX Model A Standard を購入する予定です。標準モデルがN P U対応iを使用していることを確認していただけます か。M × 8 M Plus(例:M I M X 8 M L 😎 また、N P Uの入手可能性やLiteバリアントとの違いを裏付ける関連ドキュメントを提供してください。 よろしくお願いします、 7ダーター i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.M X 8 M Plus: N P U, ISP, V P U and D S P Disabled by U-Boot Despite Device Tree Enabled データシートを参照してください。https://docs.nxp.com/bundle/IMX8MPIEC/page/topics/ordering_information.html 部品差別化要因の説明 MIMX8ML4(QuadLite)バリアントには、NPU、ISP、VPUは含まれていません。 MIMX8ML8バリアントには、NPU、ISP、VPUが含まれています。 したがって、現在お使いのデバイスがMIMX8ML4の場合、デバイスツリーでNPUノードを有効にしても、NPU機能は有効になりません。 DEBIXモデルA規格については、基板に搭載されている正確な8M Plus i.MX、そしてそれがNPU対応のバリアントであることを確認してください。 ありがとうございます。
查看全文
商用インテリジェンス製品でAPIやデータを使用するための書面による許可を求める こんにちは、 私は商用機会インテリジェンス向けのSaaS製品を構築しており、NXP製品変更通知/製品廃止/サービス終了情報をプログラム的に使用するための書面による許可を得る方法について、ガイダンスをお願いしたいです。 使用目的: 承認済みのNXP PCN/EOLデータの自動取得。 商用SaaS製品内での使用; 来歴の記録と変更検出のための履歴データの保存。 プロセッシングを派生信号や分析に変換します。 認証済みユーザーへの事実に基づく情報の限定表示、 NXPの生データを単独のデータセットとして再販することは禁止されています。 特に、NXPがAPI、フィード、ライセンスデータアクセス方法、またはこの利用を許可する商用契約を提供しているかどうかを知りたいです。 NXPの公開ご利用規約では、ウェブサイトコンテンツの商業的複製・配布には事前の書面による同意が必要なようで、明確な許可なしにアクセスを自動化したくありません。 適切なAPI/データライセンス担当者、または法務担当者/チームを教えていただけますか? ありがとう、 ダリウス・チトゥ
查看全文
远程访问 FreeMASTER 各位 我希望通过连接到同一局域网中的另一台 PC,经由 Jlink 连接到目标设备 (LPC1766) 的 PC 来访问运行在 PC 上的 FreeMaster。即使通过浏览器(任意浏览器)连接到本地电脑,使用附件中的简单示例都能正常工作,但如果将所有文件(附件)移动到另一台电脑上,最后在远程浏览器中打开 Test.htm 文件,变量读取功能就无法正常工作。 请尊重 NXP 的原始示例,其中指示的是本地主机,现在地址已更改,它始终指向运行 FreeMASTER 的 PC。 pberna67_0-1790032198582.pngpberna67_0-1790032198582.png 有人知道这是什么原因造成的吗? 是否可以在远程PC上创建一个Windows应用程序窗体,使其能够(作为DCOM客户端?我不太清楚)连接到运行FreeMASTER(DCOM服务器?)的“本地”PC上的FreeMASTER,并且该FreeMASTER通过Jlink模拟器连接到目标? 1)本地PC的FreeMASTER配置是什么? 2) 如何通过 Visual Basic .NET 窗体应用程序从远程 PC(运行 FreeMASTER 的计算机)访问本地 PC? 之所以会问这些问题,是因为我的开发电脑上安装了微软 Visual Studio。.NET 运行所在的机器与 FreeMASTER 和目标板 (LPC1766) 所在的机器不在同一台机器上。 Re: Remote access to FreeMASTER 问题已解决 🙂 对不起 这是因为这两台电脑分别有两个不同的配置文件,一个是公共配置文件,一个是私有配置文件,所以 FreeMASTER 防火墙设置阻止了公共配置文件的所有端口。如果两台电脑上的个人资料都设置为私密,则通信会发生
查看全文
MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动。 固件可以以加密形式存在flash里,,然后启动怎样的识别加密固件     Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 您好,是我的错,我已经修复了链接。 此致, 伦敦银行间同业拆借利率 (Libor) Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 您提供的网站链接无法成功打开。 Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 你好, 在 MCXN 系统中,有 IPED/PRINCE 格式,它们由 ROM 进行即时加密/解密。另请参阅https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#booting-prince-encrypted-image ROM 如何知道呢?您必须指定哪些内存区域将被加密(在“版本”选项卡上,请参阅 PRINCE 或 IPED 按钮)。 此致, 伦敦银行间同业拆借利率 (Libor) Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 @liborukropec 您好,我的问题是: MCUXpresso 安全配置工具如何加密 BIN 文件并启动它? 固件可以以加密和签名的形式存储在闪存中。芯片(MCXN947)如何自动识别加密签名的固件并正常启动? 谢谢! Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 你好, 首先,如果你用英语发帖,你的问题更有可能得到解答。 其次,关于加密——您能否具体说明您使用的是什么设备(MCU)以及目标启动内存是什么? 针对不同的MCU/启动存储器,有不同的加密方法。 此致, 伦敦银行间同业拆借利率 (Libor)
查看全文
i.M X 8 M Plus: N P U, ISP, V P U and D S P Disabled by U-Boot Despite Device Tree Enabled Hello, We are bringing up (N P U)-based image inference on a custom (i .M X 8 M) Plus board, but the (N P U) is not used at runtime. Our investigation shows that U-Boot disables the (N P U) node at boot based on the (S o C) fuses, even though our device tree enables it. We would like to confirm whether this (S o C) has a functional (N P U) and, if not, which (i. M X 8 M) Plus variant it is. 5. Questions 1. Based on this behaviour, the fuse value and the ( S o C) serial above, can you s part variant? 2. Are the (N P U) , ISP and (V P U ) physically disabled by fuses on this device? 3. If so, is there any supported method to enable the (N P U) on this part? We as fuses are one-time programmable and enforced in hardware. Please confirm. 4. Which bits in the fuse value above mark the (N P U ), ISP, (V P U ) and (D S P ) as disabled, and do they match what U-Boot reports? 5. If the current (S o C) has no (N P U 😞 please confirm that  provides N P U drop-in replacement on our layout (same package and pin-out Attached: the recompiled live device tree (live d ts ), the full U-Boot environmental_model logs Thank you in advance. I am currently using an R F NM i . M X 8 M Plus Q u a d L i t e (M I M X 8 M L 4), where the N P U/V I P S I appears to be disabled by the S o C e Fuse configuration, and enabling it through the device tree does not work. I am planning to purchase a D E B IX Model A Standard for N P U-based image inference. Could you please confirm that the Standard model uses an N P U-enabled i . M X 8 M Plus (e.g., M I M X 8 M L 😎 and provide the relevant documentation confirming N P U availability and the differences from the Lite variant? Best regards, 7 Darter i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.M X 8 M Plus: N P U, ISP, V P U and D S P Disabled by U-Boot Despite Device Tree Enabled Please refer to the datasheet. https://docs.nxp.com/bundle/IMX8MPIEC/page/topics/ordering_information.html Part differentiator description The MIMX8ML4 (QuadLite) variant does not include NPU, ISP, VPU. The MIMX8ML8 variant includes NPU, ISP, VPU. Therefore, if your current device is MIMX8ML4, enabling the NPU node in the device tree will not enable NPU functionality. For the DEBIX Model A Standard, please verify the exact i.MX 8M Plus used on the board and confirm that it is an NPU-enabled variant. Thanks.
查看全文
i.M X 8 M Plus:尽管设备树已启用,但 U-Boot 仍禁用了 NPU、ISP、VPU 和 DSP。 你好, 我们正在定制的 (i.M X 8 M) Plus 板上实现基于 (N P U) 的图像推理,但运行时不使用 (N P U)。我们的调查显示,即使我们的设备树启用了 (N P U) 节点,U-Boot 也会根据 (S o C) 熔丝在启动时禁用该节点。 我们想确认此 (S o C) 是否具有功能性 (N P U),如果没有,它是哪种 (i. M X 8 M) Plus 变体。 5. 问题 1. 根据上述行为、熔断值和(S o C)序列号,你能确定零件变体吗? 2. 此设备上的 (NPU)、ISP 和 (VPU) 是否通过熔丝物理禁用? 3.如果可以,是否有任何受支持的方法可以在此部件上启用(N P U)?我们作为熔丝,是一次性可编程的,并通过硬件强制执行。请确认。 4. 上述熔丝值中的哪些位将(NPU)、(ISP)、(VPU)和(DSP)标记为禁用,它们是否与 U-Boot 报告的内容相符? 5.如果电流 (S o C) 没有 (N P U) 😞 请确认该器件是否可直接替换我们布局中的 NPU 器件(封装和引脚排列相同) 附件:重新编译的实时设备树(live d ts)、完整的 U-Boot 环境模型日志 提前谢谢您。 我目前正在使用 R F NM i。M X 8 M Plus Q u a d L i t e (M I M X 8 M L 4),其中 N P U/V I P S I 似乎被 So C e 熔丝 配置禁用,并且通过设备树启用它不起作用。 我计划购买一台DEB IX Model A 标准型计算机,用于基于 NP 的图像推理。请问标准版是否使用支持NP U的iMX 8M Plus(例如,MIMX 8ML)? 😎并提供相关文档,确认NPU的可用性以及与Lite版本的区别? 此致, 7号飞镖 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.M X 8 M Plus: N P U, ISP, V P U and D S P Disabled by U-Boot Despite Device Tree Enabled 请参考产品规格书。https://docs.nxp.com/bundle/IMX8MPIEC/page/topics/ordering_information.html 部件差异化描述 MIMX8ML4(QuadLite)版本不包含 NPU、ISP、VPU。 MIMX8ML8 变体包括 NPU、ISP、VPU。 因此,如果您的当前设备是 MIMX8ML4,则在设备树中启用 NPU 节点不会启用 NPU 功能。 对于 DEBIX Model A 标准版,请确认板上使用的 i.MX 8M Plus 的具体型号,并确认它是支持 NPU 的版本。 谢谢。
查看全文
Remote access to FreeMASTER Dear All I would to access to FreeMaster running in a PC an connected to a target (LPC1766) via Jlink troughs a second PC connected in the same local network . Even if the connection to the local PC via e browser (Any),  using the simple example attached, works correctly, if move all files (attached) in a different PC, and finally I open the Test.htm in the remote browser, variable read don't work.  Respect the original NXP example where it indicated local-host, now the address is changed and it always point to the PC where FreeMASTER runs. pberna67_0-1790032198582.pngpberna67_0-1790032198582.png Any idea of the reason of this problem ? Is it possible to create a Windows App Form in a remote PC that is able to connect (as a DCOM Client ??, don't know) to the FreeMASTER of the "local" PC where FreeMASTER (DCOM Server??) runs and it is connected to the target via Jlink emulator?,   1) What is the configuration of FreeMASTER of the local PC ? 2) How do I access via Visual Basic .NET  Form APP to the local PC from (where FreeMASTER runs) the Remote PC ? The reason of these questions is because my develop PC where Microsoft Visual Studio. .NET runs is not the same machine where FreeMASTER and the target board (LPC1766) are, Re: Remote access to FreeMASTER Problem solved 🙂 sorry It was related tothe fact that the 2 PCs have 2 different profiles , public and private, and so the FreeMASTER firewall setting blocks all port of public profile. If the profiles in both PC are set as private, the communication occours
查看全文
MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动。 固件可以以加密形式存在flash里,,然后怎样识别加密固件启动     Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 Hi, my fault, I've fixed the link. Regards, Libor Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 The  website  what you gived can not  be opened succsessful. Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 Hello, on MCXN there's IPED/PRINCE which are on-the-fly encrypted/decrypted by the ROM. See also https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#booting-prince-encrypted-image And how does the ROM knows - you must specify what memory areas will be encrypted (on Build tab, see PRINCE or IPED buttons. Regards, Libor Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 @liborukropec Hi, my question is : How does the MCUXpresso Secure Provisioning Tool encrypt a BIN file and then boot it? Firmware can be stored in flash in encrypted and signed form. How can the chip (MCXN947) automatically recognize the encrypted and signed firmware and boot normally? thanks! Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool 怎样实现给bin文件加密然后启动 Hello, First, if you post in English, there's higher chance you get an answer to your question. Second, regarding the encryption - could you specify what device (MCU) you are using and what is the target boot memory? There are different encryption methods for different MCUs/boot memories. Regards, Libor
查看全文
EtherCATと100Base T1 AtomDeng_0-1790068593516.jpeg AtomDeng_1-1790068718278.png この写真から100BASE-T1に対応しているように見えるが、実際には開発ボードにはこのT1インターフェースは搭載されていない。 ボードデザイン MCXC Re: EtherCAT and 100Base T1 こんにちは、 @AtomDeng さん。 NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます! この図はアプリケーションレベルのシステムブロック図であり、MIMXRT1180-EVKのハードウェアブロック図ではありません。i.MX RT1180イーサネット/EtherCATインターフェースを外部TJA1103 PHYに接続して100BASE-T1を実装できることが示されています。 MIMXRT1180-EVK自体は、TJA1103 PHYや100BASE-T1コネクタを実装しません。5つのオンボードイーサネットポートは、標準的な10/100BASE-TXまたは10/1000/1000BASE-TのPHYケーブルとRJ45コネクタを使用しています。 <UM12021 MIMXRT1180-EVKボードユーザーマニュアル>のこの図をご確認ください: Gavin_Jia_0-1790127234062.png よろしくお願いします、 ギャビン Re: EtherCAT and 100Base T1 「参考写真やドキュメントには100BASE-T1のサポートが示されていますが、この特定のボードバリアントでは物理的なコネクタは省略されている可能性が高いです。これは開発ハードウェアでよく見られ、基礎となるPHYチップや回路トレースがPCB上に存在しても、物理的な自動車コネクターはコスト削減のために埋め込まれていなかったり、信号が標準のピンヘッダーにルーティングされたりします。」
查看全文
8MPLUSLPD4-PEVK – current eMMC and QSPI memory configuration Hello, I would like to confirm the memory configuration of the currently shipping 8MPLUSLPD4-PEVK. The current NXP product page specifies: 6 GB LPDDR4 16 GB eMMC 64 MB QSPI However, the NXP Quick Start Guide for the PEVK specifies: 6 GB LPDDR4 32 GB eMMC 32 MB QSPI NXP live chat support suggested that the product page probably represents the current hardware revision and that the Quick Start Guide may refer to an earlier version, but recommended confirming this with the i.MX technical team. Could someone from NXP please confirm the eMMC and QSPI capacities of the current 8MPLUSLPD4-PEVK hardware revision? Thank you. Re: 8MPLUSLPD4-PEVK – current eMMC and QSPI memory configuration Hi, Thank you for your interest in NXP Semiconductor products, I have confirmed with an 8MPLUSLPD4-PEVK that I have on my desk that the configuration is 32GB of eMMC and 32MB of QSPI. After reviewing the latest schematic revision, no memory reconfiguration has been made in any revision, you should get the same memory when ordering it. Our team will review the product page, thanks for sharing it, Regards
查看全文
将 MCSPTR2AK396 参考固件 (AMMCLIB/FreeMASTER) 适配到具有高侧传感器的定制硬件上 NXP社区的各位朋友,大家好! 我目前正在使用S32K396 MCU开发一个电机控制应用程序,并通过FreeMASTER / AMMCLIB对其进行测试。首先,我使用MCSPTR2AK396 评估套件提供的参考固件。 然而,我的定制硬件设计与参考 EVK 板在三个主要方面存在显著差异: 当前传感拓扑结构: EVK板:低侧电流检测。 定制设计:高侧电流检测。 栅极驱动器配置: EVK 板:单个预驱动器(GD3000 / MC33937 型)。 定制设计:三个独立的栅极驱动器(每个相位一个专用的驱动器),具有直接高电平有效控制输入。 PWM极性: EVK 板:高侧 PWM 输入为低电平有效(反相)。 定制设计:高侧 PWM 输入为高电平有效(非反相)。 由于这些硬件差异,直接运行原装 MCSPTR2AK396 固件会导致故障和相位行为不正确。 请问修改 S32K396 初始化、PWM/eMIOS 配置、ADC 触发信号时序和 AMMCLIB 软件层,以便成功地从 EVK 设计迁移到我的自定义架构,最佳方法是什么?或者能否提供一份清单? 任何指导、代码片段或配置方面的建议都将不胜感激。 谢谢你! 问候, 埃萨基 Re: Adapting MCSPTR2AK396 reference firmware (AMMCLIB/FreeMASTER) for custom hardware with high-side 您好, 您所描述的变化(高侧电流检测、不同的栅极驱动器架构、PWM 极性变化以及相关的电机控制软件调整)与 MCSPTR2AK396 参考设计存在显著差异,需要对参考解决方案进行大量修改。 由于该项目的特殊性和复杂性,我们无法通过标准支持渠道提供完整的迁移指南。 如需获得将参考软件适配到您的定制硬件方面的专门帮助,请考虑联系恩智浦专业工程服务部门: 恩智浦工程服务 此致, 彼得
查看全文
Access request for IW612 Zigbee DualPAN Host packages (ZBOSS / zb_mux) on FRDM-i.MX95 Hello NXP Community & Support Team, We are developing a commercial gateway product based on the NXP FRDM-i.MX95 evaluation board featuring the on-board IW612 tri-radio transceiver. Our host environment is Linux ARM64. Our architecture requires simultaneous Thread (Matter) and Zigbee Coordinator operation via the IW612 802.15.4 radio over SPI (/dev/spidev0.0) using the DualPAN architecture. While the OpenThread / OTBR side is well documented and accessible, the Zigbee Coordinator host components and multiplexer required for the IW612 DualPAN setup are restricted deliverables on nxp.com / Secure Files. Our company (Roth Elektronik GmbH) is a direct NXP customer, an active NDA is in place, and our NXP user account profile already shows "Granted" status for Zigbee entitlements. However, the download packages are not visible/accessible in our Secure Files dashboard. We opened support Case No: 01004667, but were redirected to local distributors. Since we procure our silicon and boards directly from NXP and already have the NDA and Zigbee access granted on our corporate account, this needs to be provisioned directly by the NXP software entitlement / product line team. Could an NXP representative or moderator please assist in escalating Case No: 01004667 internally so that the following deliverables are enabled for our account? 1. NXP-ZBOSS-HOST-RELEASE-*.zip (ZBOSS host stack binaries/headers for Linux ARM64, coordinator examples like dualpan_zc / simple_gw) 2. zigbee-rcp-sdk-IW612-*.tar 3. zb_mux host daemon / multiplexer binaries and documentation for IW612 SPI Thank you in advance for your support. Best regards, Mike Teschke Roth Elektronik GmbH Product: WiFi IW6XX Protocol: Zigbee Re: Access request for IW612 Zigbee DualPAN Host packages (ZBOSS / zb_mux) on FRDM-i.MX95 Hello, Hope you are doing well. For files that are under Secure Files: Secure Access Rights | NXP Semiconductors Could you please follow the process?  I would recommend checking the Secure Access Rights FAQs | NXP Semiconductors If you still have issues, I would recommend contacting one of our distributors available in the Distributor Network|NXP to help you with your request. Also, if you are working with any Module Maker, they could help you getting specific support for their module. Best Regards, Ricardo
查看全文
Oscillator transconductance question of S32K144 Hello: In my application design, a 8MHz crystal is used and the SCG_SOSCCFG[RANGE] is set to 2b11, therefore the gmXOSC shall be 16mA/V minimum and 47mA/V maximum Stanley_Xu_0-1790056309153.png And I followed the equation gm_crit = 4 * (ESR + RS) * (2πF)^2 * (C0 + CL)^2 to calculate and compare 5*gm_crit to the datasheet value. Should I use 16mA/V or use 47mA/V ? I don't know if 16 ~47mA/V means part to part variation. If so, from WCCA perspective, I think I shall guarantee the 5*gm_crit < 16mA/V. However, what confused me is in the document AN5426 page 11. The given calculation example uses 47mA/V as criteria. Stanley_Xu_1-1790056639984.png Can some one help me to clarify? Thank you! Re: Oscillator transconductance question of S32K144 Hello @Stanley_Xu, Strictly for WCCA, use the minimum gmXOSC = 16 mA/V. The 16–47 mA/V range reflects combined process (part-to-part), voltage, and temperature variation — any given part will deliver a gmXOSC somewhere in that range. The datasheet criterion gmXOSC > 5 × gm_crit guarantees proper oscillation startup and 5x gm_crit can be considered as very safe, while 3x gm_crit is still safe. Regarding AN5426: the example uses 47 mA/V (max) for illustration, not as a WCCA. On the other hand, the datasheet also notes: "RS should be selected carefully to have appropriate oscillation amplitude for both protecting crystal or resonator device and satisfying proper oscillation startup condition." Regards, Daniel
查看全文
FRDM-i.MX95上のIW612 Zigbee DualPANホストパッケージ(ZBOSS / zb_mux)へのアクセスリクエスト NXPコミュニティ&サポートチームの皆様、こんにちは。 私たちは、オンボードのIW612トライラジオトランシーバーを搭載したNXP FRDM-i.MX95評価ボードをベースにした商用ゲートウェイ製品を開発しています。ホスト環境はLinux ARM64です。 私たちのアーキテクチャでは、DualPANアーキテクチャを用いたIW612 802.15.4無線を介して、SPI(/dev/spidev0.0)を介してThread(Matter)とZigbeeコーディネーターの同時運用が必要です。 OpenThread / OTBR側はよくドキュメント化されアクセス可能ですが、IW612 DualPANセットアップに必要なZigbee Coordinatorのホストコンポーネントやマルチプレクサは、nxp.com/Secure Files上の限定的な納品物です。 私たちの会社(Roth Elektronik GmbH)はNXPの直接顧客であり、有効なNDAが成立しており、NXPのユーザーアカウントプロファイルにはすでにZigbeeの権利が「Granted」ステータスと表示されています。しかし、ダウンロードパッケージは当社のSecure Filesダッシュボードでは表示・アクセスできません。 私たちはサポートケース番号01004667を開設しましたが、地元の代理店にリダイレクトされました。シリコンと基板はNXPから直接調達しており、すでにNDAとZigBeeのアクセスが当社の企業情報アカウントで付与されているため、これらはNXPのソフトウェア権限付与/製品ラインチームが直接プロビジョニングする必要があります。 NXPの担当者またはモデレーターの方が、ケース番号:01004667を社内でエスカレーションし、以下の成果物が当アカウントで有効になるよう支援していただけませんか? 1. NXP-ZBOSS-HOST-RELEASE-*.zip(Linux ARM64用のZBOSSホストスタックバイナリ/ヘッダー、dualpan_zc/simple_gwなどのコーディネーター例) 2. zigbee-rcp-sdk-IW612-*.tar 3. zb_mux IW612 SPIのホストデーモン/多重化バイナリおよびドキュメント サポートにあらかじめ感謝いたします。 よろしくお願いします、 マイク・テシュケ Roth Elektronik GmbH 製品: WiFi IW6XX プロトコル:Zigbee Re: Access request for IW612 Zigbee DualPAN Host packages (ZBOSS / zb_mux) on FRDM-i.MX95 こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。Secure Filesの項目にあるファイル: Secure Access Rights |NXPセミコンダクターズ その手順に従っていただけますか? Secure Access Rights FAQs(セキュリティアクセス権FAQ)をご確認することをおすすめします |NXPセミコンダクターズ それでも問題がある場合は、代理店ネットワーク 内の当社の代理店のいずれかにご連絡いただくことをお勧めします。NXPのお願いにご協力いただけると助かります。 また、モジュールメーカーを使っているなら、そのモジュールの具体的なサポートを手助けしてくれるかもしれません。 よろしくお願いいたします。 リカルド
查看全文
Adapting MCSPTR2AK396 reference firmware (AMMCLIB/FreeMASTER) for custom hardware with high-side sen Hello NXP Community, I am currently developing a motor control application using the S32K396 MCU and testing it via FreeMASTER / AMMCLIB. As a starting point, I am using the reference firmware provided for the MCSPTR2AK396 evaluation kit. However, my custom hardware design differs significantly from the reference EVK board in three main areas: Current Sensing Topology: EVK Board: Low-side current sensing. Custom Design: High-side current sensing. Gate Driver Configuration: EVK Board: Single pre-driver (GD3000 / MC33937 type). Custom Design: Three separate, independent gate drivers (one dedicated driver per phase) with direct active-high control inputs. PWM Polarity: EVK Board: High-side PWM inputs are active-low (inverted). Custom Design: High-side PWM inputs are active-high (non-inverted). Because of these hardware discrepancies, running the original MCSPTR2AK396 firmware out-of-the-box results in faults and incorrect phase behavior. Could you please advise on the best approach or provide a checklist for modifying the S32K396 initialization, PWM/eMIOS configuration, ADC trigger timings, and AMMCLIB software layers to successfully migrate from the EVK design to my custom architecture? Any guidance, code snippets, or configuration pointers would be greatly appreciated. Thank you! Regards, Esakki Re: Adapting MCSPTR2AK396 reference firmware (AMMCLIB/FreeMASTER) for custom hardware with high-side Hi, The changes you described (high-side current sensing, different gate driver architecture, PWM polarity changes, and the associated motor-control software adaptations) represent a significant shift from the MCSPTR2AK396 reference design and require substantial modifications to the reference solution. Due to the project-specific nature and complexity of this work, we are unable to provide a complete migration guide through the standard support channel. For dedicated assistance with adapting the reference software to your custom hardware, please consider engaging NXP Professional Engineering Services: NXP Engineering Services Best regards, Petr
查看全文
ハイサイドセンシングを備えたカスタムハードウェア向けにMCSPTR2AK396リファレンスファームウェア(AMMCLIB/FreeMASTER)を適応させる こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 現在、 S32K396 MCU を使ってモーター制御アプリケーションを開発し、 FreeMASTER / AMMCLIBを通じてテストしています。まず手始めに、 MCSPTR2AK396評価キットに付属のリファレンスファームウェアを使用します。 しかし、私のカスタムハードウェア設計は、主に3つの点でリファレンスEVKボードと大きく異なります。 電流検出トポロジー: EVKボード:ローサイド電流検出。 カスタムデザイン: ハイサイド電流検出。 ゲートドライバー構成: EVKボード: シングルプリドライバー(GD3000 / MC33937タイプ)。 カスタム設計: 3つの独立したゲートドライバ(各相に1つの専用ドライバ)を持ち、直接のアクティブハイ制御入力を備えています。 PWM極性: EVKボード:ハイサイドPWM入力はアクティブロー(反転)です。 カスタム設計: ハイサイドPWM入力はアクティブハイ(反逆なし)です。 これらのハードウェアの不一致により、オリジナルのMCSPTR2AK396ファームウェアをそのまま実行すると、不具合や位相動作の誤りが発生します。 EVK設計からカスタムアーキテクチャへの移行に成功させるために、S32K396初期化、PWM/eMIOS設定、ADCトリガータイミング、AMMCLIBソフトウェア層の変更に関する最適な方法やチェックリストを教えていただけませんか? 何かアドバイスやコードスニペット、設定のヒントがあれば大変ありがたいです。 ありがとう! よろしくお願いいたします。 エサッキ Re: Adapting MCSPTR2AK396 reference firmware (AMMCLIB/FreeMASTER) for custom hardware with high-side こんにちは、 あなたが述べた変更点(ハイサイド電流検出、異なるゲートドライバアーキテクチャ、PWM極性の変更、そしてそれに伴うモータ制御ソフトウェアの適応)は、MCSPTR2AK396のリファレンス・デザインからの大きな変化を示しており、リファレンスソリューションに大幅な修正が必要です。 本作業はプロジェクト固有の性質と複雑さのため、標準サポートチャネルを通じて完全な移行ガイドを提供することはできません。 カスタムハードウェアにリファレンスソフトウェアを適応させるための専用サポートをご希望の方は、ぜひNXPプロフェッショナルエンジニアリングサービスにご相談ください。 NXPエンジニアリング・サービス よろしくお願いします、 ペトル
查看全文
EtherCAT and 100Base T1 AtomDeng_0-1790068593516.jpeg AtomDeng_1-1790068718278.png It can be seen from this photo that it supports 100BASE-T1, but the actual situation is that the development board does not have this T1 interface. Board Design MCXC Re: EtherCAT and 100Base T1 Hi @AtomDeng , Thanks for your interest in NXP MIMXRT series! The diagram is an application-level system block diagram, not the hardware block diagram of the MIMXRT1180-EVK. It shows that the i.MX RT1180 Ethernet/EtherCAT interfaces can be connected to external TJA1103 PHYs to implement 100BASE-T1. The MIMXRT1180-EVK itself does not populate TJA1103 PHYs or 100BASE-T1 connectors. Its five onboard Ethernet ports use standard 10/100BASE-TX or 10/100/1000BASE-T PHYs with RJ45 connectors. Please check this diagram in <UM12021 MIMXRT1180-EVK Board User Manual >: Gavin_Jia_0-1790127234062.png Best regards, Gavin Re: EtherCAT and 100Base T1 "While the reference photo or documentation indicates support for 100BASE-T1, the physical connector is likely omitted on this specific board variant. This is common in development hardware where the underlying PHY chip or circuit traces may be present on the PCB, but the physical automotive connector is unpopulated to reduce costs, or the signals are routed to standard pin headers instead." 
查看全文
EtherCAT and 100Base T1 AtomDeng_0-1790068593516.jpeg AtomDeng_1-1790068718278.png It can be seen from this photo that it supports 100BASE-T1, but the actual situation is that the development board does not have this T1 interface. Board Design MCXC Re: EtherCAT and 100Base T1 你好@AtomDeng , 感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注! 该图是应用级系统框图,而不是 MIMXRT1180-EVK 的硬件框图。它表明 i.MX RT1180 以太网/EtherCAT 接口可以连接到外部 TJA1103 PHY 以实现 100BASE-T1。 MIMXRT1180-EVK 本身不包含 TJA1103 PHY 或 100BASE-T1 连接器。其五个板载以太网端口采用标准的 10/100BASE-TX 或 10/100/1000BASE-T PHY,并带有 RJ45 连接器。 请查看《 UM12021 MIMXRT1180-EVK 开发板用户手册》中的这张图表: Gavin_Jia_0-1790127234062.png 此致, 加文 Re: EtherCAT and 100Base T1 “虽然参考照片或文档表明支持 100BASE-T1,但此特定电路板版本可能省略了物理连接器。”这在开发硬件中很常见,底层PHY芯片或电路走线可能已经位于PCB上,但为了降低成本,物理汽车连接器可能没有安装元件,或者信号被路由到标准针座上。
查看全文
对 FRDM-i.MX95 上的 IW612 Zigbee DualPAN 主机软件包 (ZBOSS / zb_mux) 的访问请求 您好,NXP社区与支持团队, 我们正在开发一款基于 NXP FRDM-i.MX95 评估板的商用网关产品,该评估板配备了板载 IW612 三频收发器。我们的主机环境是Linux ARM64。 我们的架构需要通过 SPI (/dev/spidev0.0) 使用 DualPAN 架构的 IW612 802.15.4 无线电同时进行线程 (Matter) 和 Zigbee 协调器操作。 虽然 OpenThread / OTBR 方面有完善的文档和可访问的说明,但 IW612 DualPAN 设置所需的 Zigbee 协调器主机组件和多路复用器是 nxp.com / Secure Files 上的受限交付物。 我们公司(Roth Elektronik GmbH)是 NXP 的直接客户,我们已签署有效的保密协议,并且我们的 NXP 用户帐户配置文件已显示 Zigbee 授权的“已授予”状态。但是,这些下载包在我们的安全文件控制面板中不可见/无法访问。 我们提交了支持案例编号:01004667,但被转接到了当地代理商。由于我们直接从 NXP 采购芯片和电路板,并且我们的企业帐户已经获得了 NDA 和 Zigbee 访问权限,因此需要由 NXP 软件授权/产品线团队直接进行配置。 恩智浦代表或管理员能否协助将案件编号 01004667 上报至公司内部,以便为我们的账户启用以下交付成果? 1. NXP-ZBOSS-HOST-版本-*.zip(适用于 Linux ARM64 的 ZBOSS 主机堆栈二进制文件/头文件,协调器示例,例如 dualpan_zc / simple_gw) 2. zigbee-rcp-sdk-IW612-*.tar 3. IW612 SPI 的 zb_mux 主机守护进程/多路复用器二进制文件和文档 感谢您提前给予的支持。 此致, 迈克·特施克 罗斯电子有限公司 产品:WiFi IW6XX 协议:Zigbee Re: Access request for IW612 Zigbee DualPAN Host packages (ZBOSS / zb_mux) on FRDM-i.MX95 你好, 希望你一切都好。对于受“安全文件”保护的文件:安全访问权限 | NXP 半导体 请您按照以下步骤操作好吗? 我建议您查看恩智浦半导体 (NXP Semiconductors) 的“安全访问权限常见问题解答”。 如果您仍有疑问,我建议您联系我们代理商网络|NXP中的一位代理商,他们可以帮助您解决您的问题。 此外,如果您与任何模块制作商合作,他们可以帮助您获得针对其模块的特定支持。 顺祝商祺! 里卡多
查看全文
S32K144振荡器跨导问题 你好: 在我的应用设计中,使用了一个 8MHz 晶振,并将 SCG_SOSCCFG[RANGE] 设置为 2b11,因此 gmXOSC 的最小值应为 16mA/V,最大值应为 47mA/V。 Stanley_Xu_0-1790056309153.png 我按照公式 gm_crit = 4 * (ESR + RS) * (2πF)^2 * (C0 + CL)^2 计算并比较了 5*gm_crit 与数据表值。我应该使用 16mA/V 还是 47mA/V? 我不知道 16 ~47mA/V 是否意味着零件间的差异。如果是这样,从 WCCA 的角度来看,我认为我应该保证 5*gm_crit < 16mA/V。然而,让我感到困惑的是文档 AN5426 第 11 页。给出的计算示例使用 47mA/V 作为标准。 Stanley_Xu_1-1790056639984.png 请问有人能帮我解释一下吗?谢谢你! Re: Oscillator transconductance question of S32K144 你好@Stanley_Xu , 严格来说,对于 WCCA,使用最小 gmXOSC = 16 mA/V。16–47 mA/V 的范围反映了工艺(部件之间)、电压和温度的综合变化——任何给定的部件都会在该范围内提供 gmXOSC。数据表标准 gmXOSC > 5 × gm_crit 保证了正确的振荡启动,5x gm_crit 可以被认为是非常安全的,而 3x gm_crit 仍然是安全的。 关于 AN5426:该示例使用 47 mA/V(最大值)进行说明,而不是作为 WCCA。 另一方面,数据手册还指出:“应仔细选择 RS,使其具有合适的振荡幅度,既能保护晶体或谐振器器件,又能满足适当的振荡启动条件。” 此致, 丹尼尔
查看全文