2415205_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2415205_zh-CN

2415205_zh-CN

EtherCAT and 100Base T1

AtomDeng_0-1790068593516.jpegAtomDeng_0-1790068593516.jpeg

AtomDeng_1-1790068718278.pngAtomDeng_1-1790068718278.png

It can be seen from this photo that it supports 100BASE-T1, but the actual situation is that the development board does not have this T1 interface.


Board DesignMCXCRe: EtherCAT and 100Base T1

你好@AtomDeng ,

感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注!

该图是应用级系统框图,而不是 MIMXRT1180-EVK 的硬件框图。它表明 i.MX RT1180 以太网/EtherCAT 接口可以连接到外部 TJA1103 PHY 以实现 100BASE-T1。

MIMXRT1180-EVK 本身不包含 TJA1103 PHY 或 100BASE-T1 连接器。其五个板载以太网端口采用标准的 10/100BASE-TX 或 10/100/1000BASE-T PHY,并带有 RJ45 连接器。

请查看《 UM12021 MIMXRT1180-EVK 开发板用户手册》中的这张图表:

Gavin_Jia_0-1790127234062.pngGavin_Jia_0-1790127234062.png


此致,
加文


Re: EtherCAT and 100Base T1

“虽然参考照片或文档表明支持 100BASE-T1,但此特定电路板版本可能省略了物理连接器。”这在开发硬件中很常见,底层PHY芯片或电路走线可能已经位于PCB上,但为了降低成本,物理汽车连接器可能没有安装元件,或者信号被路由到标准针座上。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期三
更新人: