2415067_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2415067_zh-CN

2415067_zh-CN

远程访问 FreeMASTER

各位

我希望通过连接到同一局域网中的另一台 PC,经由 Jlink 连接到目标设备 (LPC1766) 的 PC 来访问运行在 PC 上的 FreeMaster。即使通过浏览器(任意浏览器)连接到本地电脑,使用附件中的简单示例都能正常工作,但如果将所有文件(附件)移动到另一台电脑上,最后在远程浏览器中打开 Test.htm 文件,变量读取功能就无法正常工作。

请尊重 NXP 的原始示例,其中指示的是本地主机,现在地址已更改,它始终指向运行 FreeMASTER 的 PC。

pberna67_0-1790032198582.pngpberna67_0-1790032198582.pngpberna67_0-1790032198582.png

有人知道这是什么原因造成的吗?

是否可以在远程PC上创建一个Windows应用程序窗体,使其能够(作为DCOM客户端?我不太清楚)连接到运行FreeMASTER(DCOM服务器?)的“本地”PC上的FreeMASTER,并且该FreeMASTER通过Jlink模拟器连接到目标?

1)本地PC的FreeMASTER配置是什么?
2) 如何通过 Visual Basic .NET 窗体应用程序从远程 PC(运行 FreeMASTER 的计算机)访问本地 PC?

之所以会问这些问题,是因为我的开发电脑上安装了微软 Visual Studio。.NET 运行所在的机器与 FreeMASTER 和目标板 (LPC1766) 所在的机器不在同一台机器上。

Re: Remote access to FreeMASTER

问题已解决 对不起
这是因为这两台电脑分别有两个不同的配置文件,一个是公共配置文件,一个是私有配置文件,所以 FreeMASTER 防火墙设置阻止了公共配置文件的所有端口。如果两台电脑上的个人资料都设置为私密,则通信会发生

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Wednesday
Updated by: