どのように電源ICを選べばいいのか? [第3回] (日本語ブログ)

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

どのように電源ICを選べばいいのか? [第3回] (日本語ブログ)

Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee
1 0 501

第1回では、最適な電源ICを選択するための3つのステップのうち、"Step 1 - 候補となる電源ICの選定"を、第2回では、“Step 2 - 実装面積の確認”を説明しました。

 [電源ICを選択するための3つのステップ]

 ・Step 1 - 候補となる電源ICの選定

 ・Step 2 - 実装面積の確認

 ・Step 3 - 熱設計の確認

Step 2が終わったところで、候補になっている電源ICに対して、必要なコストと実装面積が明らかになり、ある程度、最適な電源ICへの絞り込みができ、本命の電源ICも見えてきます。

 

以前は、ここまでのステップで、最適な電源ICを決めてしまっても、問題は起こらなかったのですが、最近は、マイコン/プロセッサの消費電力が大きくなり、その一方で、それを小さな筐体に入れないといけない場合が増えており、自身の発熱に対して、より注意が必要になってきています。

一時期、スマートフォンは、使用中、よく熱くなっていました。最近はそれほどでもなくなってきていますが、これは、消費電力を減らしたり、排熱のコントロールをうまく行ったり、様々な努力の結果、今の状態に収まっています。

ゲーミングパソコンなどでは、これらでも足りないので、水冷のシステムを入れて、強制的にプロセッサを冷却したりしています。

このように、発熱の管理は、最近のシステムでは重要な課題になっています。

電源ICに話を戻しますと、システムの中で電源ICは、大きな発熱源のひとつです。したがい、電源ICの熱の管理を失敗すると、今から設計するシステムの熱の管理もうまくいきません。これを解決するために、「熱設計」を事前に行う必要があります。

熱設計とは、「対象のシステム上で発生する熱を適切に管理し、そのシステムの性能や信頼性を確保すること」です。

 

Step 3では、Step 2で作成したボードレイアウトを元にして、この熱設計の部分を確認していきます。

 

Step 3 – 熱設計の確認

 

Step 3-1: BOMの熱抵抗パラメータを入手

  • 部品のデータシートなどから

   Tj [°C] : ジャンクション温度 (Junction temperature)

   RθJA [°C/W] : 熱抵抗 (Thermal resistance) - Junction to Ambient

   RθJC [°C/W] : 熱抵抗 (Thermal resistance) - Junction to Case

  などのパラメータ値を入手

  • 熱抵抗はPCB基板の構造でも変化するので注意。

スクリーンショット 2025-07-23 142337.png

 図1 PCB基板サイズによる熱抵抗の変化 (Smarter World Blog / The Accidental Thermal Engineer: Do Thermal Resistances Add Up?: Part 1 より抜粋)

 

Step 3-2: BOMの各部品の消費電力を算出

  • 各部品の電力情報 (最大電力、または現実的な使用条件下での想定電力) が必要。(マイコン/プロセッサの場合、最大電力値を使用すると過剰になる場合があるので、サプライヤーから提供されている電力情報や、現実的な使用条件下での想定電力を使用する)
  • 電源ICを、最大出力電流で使用する場合、Tj(ジャンクション温度)を満たせない場合あり。

 

Step 3-3: 熱設計の成立性の机上確認

  • Tj_max[℃] = Rθja[℃/W]×P[W]+Ta[℃] ≦ 各部品のTj、 が成り立つかの確認。

スクリーンショット 2025-07-23 142119.png

図2 熱抵抗 のイメージ(Smarter World Blog / The Accidental Thermal Engineer: Do Thermal Resistances Add Up?: Part 1 より抜粋)

 

Step 3-4: BOM部品の熱シミュレーションモデルを入手

  • Web等から入手。
  • 部品によっては、モデルが揃わない場合あり。

 

Step 3-5: 基板構成とレイアウトを元に、熱シミュレーションの実施

  • シミュレーション結果から、対象システムの熱設計の成立性の確認。

スクリーンショット 2025-07-23 141800.png

図3 熱シミュレーション結果(Smarter World Blog / The Accidental Thermal Engineer: Do Thermal Resistances Add Up?: Part 2より抜粋)

 

この時点で、使用予定のボード上での、電源IC周辺の熱設計の成立性が確認できますので、本命の電源ICが、コスト、実装面積、熱設計の面から問題のないことが確認できます。

 

ここまで、3回にわたって、最適な電源ICを選ぶための、3つのステップを説明しました。

 Step 1 - 候補となる電源ICの選定

 Step 2 - 実装面積の確認

 Step 3 - 熱設計の確認

この手順を参考にして、最適な電源ICを選んで、システム設計を問題なく行ってください。

 

=========================

本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。

お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には、NXP代理店、もしくはNXPまでお問い合わせください。