NXP Designs Knowledge Base

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NXP Designs Knowledge Base

Discussions

Sort by:
本文说明了S32G如何储存mac地址,包括dts保存,systemd指定和fuse保存的办法: 目录 1 需要的软件................................................................. 2 2 背景说明 .................................................................... 2 3 PFE eMAC MAC地址说明 ......................................... 2 3.1 DTS配置 ................................................................. 2 3.2 源代码说明 ............................................................. 3 3.3 测试 ........................................................................ 4 4 GMAC0 MAC地址说明 .............................................. 4 4.1 DTS配置 ................................................................. 4 4.2 源代码说明 ............................................................. 4 4.3 SystemD脚本 ......................................................... 5 4.4 固定GMAC MAC地址的修改办法 ........................... 6 5 用Uboot命令烧写FUSE MAC地址项 .......................... 7 6 修改为从fuse中获得GMAC0 MAC地址 ...................... 9 6.1 Uboot代码修改 ....................................................... 9 6.2 Uboot写MAC寄存器说明 ...................................... 10 6.3 测试 ...................................................................... 10  
View full article
本文说明在STR Resume后,如何解决M 核与A核的GPIO状态冲突的问题,并简单剖 析了Linux GPIO驱动。 目录 1 背景说明与参考资料 .................................................. 2 1.1 背景说明 ................................................................. 2 1.2 参考资料 ................................................................. 2 2 S32G linux GPIO驱动说明 ......................................... 3 2.1 SIUL2 GPO功能说明 .............................................. 3 2.2 Linux GPIO驱动DTS .............................................. 4 2.3 Linux GPIO驱动初始化 ........................................... 6 3 Rework办法 ............................................................... 7 3.1 SIUL2 GPO驱动PM函数 ........................................ 7 3.2 Rework方法 ............................................................ 9 4 测试办法 .................................................................. 10
View full article
引言 FRDM-KW36包含带有32 kHz晶体振荡器的RTC模块。此模块为以极低功耗模式运行的MCU生成32 kHz时钟源。该振荡器包括一组用作CLOAD的可编程电容器。改变这些电容器的值可以改变振荡器提供的频率。 此可配置电容的范围为0 pF(禁用电容器组)至30 pF,步长为2 pF。 这些值是通过组合启用的电容器获得的。可用值为2 pF,4 pF,8 pF和16 pF。可以完成这四个数值的任意组合。如果可以使用外部电容器,建议禁用这些内部电容器(清除RTC控制寄存器SFR中的SC2P,SC4P,SCS8和SC16位)。 要调整振荡器提供的频率,必须首先能够测量该频率。使用频率计数器将是非常好的,因为它提供了比示波器更精确的测量。您还需要输出振荡器频率。要输出振荡器频率,以任意一个蓝牙演示应用程序为例,您应该执行以下操作: 调整频率示例 本示例将利用Connectivity Software Stack中的心率传感器演示(freertos版本),并假定开发人员具有从SDK到IDE导入或打开项目的知识。 1.从SDK中打开或克隆“心率传感器”项目。 2.在工作区的board文件夹中找到board.c和board.h文件。 3.如下图所示在board.h文件中声明一个void函数。该函数将RTC管脚复用设置为输出到PTB3并能够测量频率。 4. 如下所示在board.c文件中开发BOARD_EnableRtcClkOut函数。 5. 代码如下: 6. 在BOARD_BootClockRUN(board.c文件)之后立即在hardware_init函数中调用BOARD_EnableRtcClkOut函数。 7. 在工作区的board文件夹中找到clock_config.c文件。 8. 在文件顶部添加以下定义。 9. 在BOARD_BootClockRUN函数内部(也在clock_config.c文件中)搜索对函数的CLOCK_CONFIG_EnableRtcOsc调用,然后通过上述任意定义来编辑变量。 10. 最后,在项目源文件夹中的“ preinclude.h”文件中禁用低功耗选项和LED支持: 此时,您可以在PTB3中进行测量,并使用频率计数器进行频率调整。每次对电路板进行编程时,都需要执行POR以获得正确的测量。下表是从FRDM-KW36板版本B获得的,可用作调整频率的参考。 请注意,电容不仅由启用的内部电容组成,还包括封装,内部走线,芯片焊盘和PCB走线中的寄生电容。因此,尽管下面给出的参考测量值应接近实际值,但您还应该在电路板上进行测量,以确保频率是专门针对您的电路板和布局进行调整的。 Labels:KW   KW35 | 36 kinetis kw36a
View full article
Demo This solution showcases the i.MX 6QuadPlus along with the MMPF0100 Power Management to enable the 2D/3D cluster, infotainment and rear view camera.      Features: High performance smooth 3D graphics based on the i.MX 6QuadPlus applications processor running on Linux. On the fly rendering of the infotainment menu. Seamlessly integrate extremely responsive instruments and highly complex 3D content Optimal usage of the CPU and GPU to achieve high-end graphics on the power effective and system cost effective i.MX Switch between HD video playback and the rear view camera on the secondary display Menu can be blended over the map (BG layer) using transparency   _______________________________________________________________________________________________________________________ Featured NXP Products: Product Link i.MX 6QuadPlus Processor i.MX 6QuadPlus Applications Processors | Quad Arm® Cortex®-A9 with extreme graphics performance and enhanced power manag…  i.MX 6DualPlus Processor i.MX 6DualPlus Applications Processors | Dual Arm Cortex-A9 for extreme graphics performance| 1.2 GHz | NXP  14-Channel Configurable Power Management IC 14-Channel Configurable Power Management IC | NXP  SABRE for Automotive Infotainment Based on the i.MX 6 Series SABRE|Automotive-Infotainment|i.MX6 | NXP    _________________________________________________________________________________________________________________________   Screen shot 1: Cluster with 3D maps Real-Time 3D map (created in Blender): 640 abstract buildings. 20 different building types. 3 “special” buildings. One building type. 5x5 map grid. Dynamic, directional lighting. Calculating and updating car chase camera every frame. Smooth 3D animations even at 30 Hz. This is no video!     Screen shot 2: Secondary Display playing Video or RearView Camera
View full article
This doc explain how to use S32G design studio and SDK, contributed by Gary.Yuan [email protected].
View full article
Demo Summary An autonomous vehicle platform leveraging NXP’s new BlueBox engine, and deploying NXP silicon and software solutions at each ADAS node. The system demonstration incorporates the BlueBox central computing engine, together with radar, lidar, and vision sensing, as well as an on-board secure V2X system     Local Motors 3D Printed Car and NXP V2X Tech Showcase - YouTube      Demo / product features   BlueBox—a unique solution designed to help meet the stringent automotive safety, power and processing performance requirements of autonomous vehicle platforms S32V automotive vision and sensor fusion processor LS2085A embedded compute processor Up to 90,000 DMIPS at < 40 W, ISO 26262 supported   NXP Recommends   Product Link NXP BlueBox https://www.nxp.com/design/development-boards/automotive-development-platforms/nxp-bluebox-autonomous-driving-development-platform:BLBX?&tid=vanBlueBox S32V234 S32V234 Vision Processor | NXP        Document Number: https://community.nxp.com/docs/DOC-330366       A20
View full article
Demo Owner Mark Middleton Processor Expert Software is a development system to create, configure, optimize, migrate, and deliver software components that generate source code for NXP silicon.       Features Processor expert software for Vybrid and i.MX processors Each component encapsulates a discrete set of functionality designed to accomplish the component's design objectives. When used, it may generate configuration files, header files, and/or source code depending on the type of component. A component may represent a hardware abstraction, a peripheral driver, a software algorithm (such as data encryption), or any logical collection of software function. Featured NXP Products Vybrid i.MX Applications Processors based on ARM® Cores Development Software Used Processor Expert Software and Embedded Components Links Vybrid Controller Solutions based on ARM® Technology ARM® Cortex®-A9 Cores: i.MX 6 Series Multicore Processors  
View full article
Demo Implementation of CarPlay on an NXP Processor highlighting Siri control, with Linux OS Features: CarPlay head unit implementation developed and available from NXP Professional Services, just one of many available functions for auto infotainment. Available for several NXP processors running Linux, including the i.MX6D and i.MX6Q, and the SABRE for Automotive Infotainment Development system. _______________________________________________________________________________________________________ Featured NXP Products: NXP Software for Apple Carplay|NXPhttp://www.nxp.com/products/software-and-tools/run-time-software/professional-services-software-technology/nxp-software-technology-for-carplay:SOFTWARE-APPLE-CARPLAY Professional Services Software Technology|NXP i.MX6Q|i.MX 6Quad Processors|Quad Core|NXP SABRE-2|Automotive-Infotainment|i.MX6|NXP _______________________________________________________________________________________________________
View full article
Demo We will present Ethernet AVB System Solution Demo running on Vybrid VF6XX or Calypso 6M/3M MPC574XG. Application will show audio playback of multi-channel audio streams received via Ethernet/Broadcom BroadRReach physical interface/, audio data streaming capability from external source or memory, audio sample rate conversion (Vybrid specific), Virtual Autosar Ethernet driver (cross core implementation) and cross core communication module capabilities.   Audio over AVB network—multi-channel audio streaming Syntonized audio playback over multiple audio end nodes Complex AVB solution supporting Power Architecture® and ARM® architecture   Product Link Vybrid Controller Solutions Tower System Module Vybrid VF6xx Tower System Kit with Arm DS-5 | NXP  Evaluation System for MPC574xB/C/G Family Evaluation System for MPC574xB/C/G Family | NXP 
View full article
MCAT is a graphical tool for automatic calculation and real-time tuning of selected motor control structure parameters. MCAT can be used with fixed or floating point 16- or 32-bit data so can be used for MPC5xxx Microcontrollers, Kinetis Microcontrollers, Digital Signal Controllers, and The specified item was not found.. It also acts as a plug-in tool for Freemaster which allows real-time monitoring, tuning and parameter updating in a target application. This Tool is a HMTL-based user-friendly graphical plug-in tool for NXP's FreeMASTER. It is intended for the development of PMSM FOC applications, real-time control structure parameter tuning, and will aid motor control users in adapting our MC solutions to their motors without a detailed knowledge of PI controller constant calculations. https://community.nxp.com/players.brightcove.net/4089003392001/default_default/index.html?videoId=4282488626001" style="color: #05afc3; background-color: #ffffff; font-size: 14.4px;" target="_blankFeatures Up to three motor application support with independent access to each motor Utilizing a pole placement method for control parameter estimation Real-time tuning and updating of control parameters Preview of the static configuration of tuned parameters Generic output file with static configuration of tuned parameters Plug-in tool for FreeMASTER, not available as a standalone tool Offers basic and expert tuning mode Modular S/W concept, easy configurable Featured NXP Products MC56F84XXX Qorivva MPC56xx ARM® Cortex®-M4 High Performance MCUs: Kinetis K  Series ARM® Cortex®-M0+/M4 Motor Control MCUs: Kinetis V Series
View full article
Demo Watch as the i.MX 8 development vehicle takes data in from the camera and uses one GPU and applies an image segmentation algorithm. The info is then fed to another GPU dedicated to a neural network inference engine which recognizes the traffic sign Products i.MX 8 Series Applications Processors|NXP  Training i.MX 8 Applications Processors Family Overview: i.MX 8, i.MX 8X, i.MX 8M  i.MX 8M Processor Overview and the Road Ahead  Micron’s Memory Solutions for the New i.MX 8 Microprocessor   
View full article
this doc explain the S32G PCIe HW design checkpoints and How to debug HW issue with SW. 主要包括:         1:S32G PCIe硬件设计说明。         2:如何根据硬件设计配置软件。         3:如何根据软件现象debug硬件连接问题。         4:一个连接PCIe外设的demo. 目录 1    背景与资料说明... 2 1.1  背景说明... 2 1.2  所需资料说明... 2 2    PCIe硬件设计说明... 2 2.1  S32G PCIe能力... 2 2.2  S32G PCIe原理图设计... 4 2.3  S32G PCIe设计说明... 8 2.4  S32G PCIe硬件bring up. 9 3    PCIe 软件说明... 9 3.1  软件配置说明... 9 3.2  PCIe uboot初始化流程... 12 3.3  PCIe Linux初始化流程... 19 4    硬件连接错误的软件表现示例... 21 4.1  时钟配置错误... 21 4.2  硬件连接错误... 23 5    RDB3连接PCIe设置Demo. 25 5.1  硬件说明... 25 5.2  Uboot配置... 26 5.3  内核打印... 27 5.4  内核sys文件夹... 36  
View full article
Demo This demo showcases the MAC57D5xx microcontroller rendering on a LVDS 1280x480 display for a full digital graphic instrument cluster and a Head-up Display on a secondary panel showcasing the warping capabilities of the microcontroller.       Single-chip instrument cluster solution with powerful graphics subsystem, including inline Head-Up Display warping functionality Dual-core ARM® Cortex®-A5/M4 for real-time and application processing and additional Cortex-M0+IOP core Cryptographic Services Engine, tamper detection and password protection for Flash memory and JTAG   Links Ultra-Reliable Multi-Core ARM-based MCU
View full article
Demo This demo combines Multi-standard Digital Radio by means of Software Defined Radio and combining broadcast radio with internet radio to get the best audio listening experience for the end user. By downloading a different FW start-up of the device this HW platform can service as a global digital radio receiver for the whole world, supporting DAB+, HD-Radio and the DRM standards. This demo can also demonstrate that the internet/IP (which is making its way into more and more cars these days) can also be used as an alternative to broadcast radio. By aligning the two streams (IP-FM), the radio can seamlessly switch between IP and FM to create a continuous audio stream for the listener, especially in the car where radio reception condition change every second     Demo / product features Digital radio and processing system-on-chip (SAF360x) Car radio Digital Signal Processor (SAF775x)   NXP Recommends Multi Standard Digital Radio features and benefits Software defined radio Technology   Links  Software-Defined Radio: One Global Platform for Car Entertainment     A06
View full article
  From GUI to prototype to Product - Fast The evolution of Embedded GUI Design   Products ARM Cortex-A9|i.MX 6 Multicore Processors   Links NXP Partner Program - Crank Software Partner Profile   Other Demo Videos Storyboard Demo Launcher on Freescale's iMX6 Sabre Lite From Photoshop to Crank Storyboard Suite to i.MX Series Hardware in Minutes
View full article
This document introduce how to do LPDDR4 DQ Swapping in S32G platform.
View full article
FAST BOOT FOR lx2160 IN adas •Objective To speed ​​​​up bringup of LX2 chip-based systems •Pain Points to Address The bringup time is much longer than 3s, which is very sensitive in ADAS systems or time-sensitive systems. •Value Proposition / Key Features The guide can help customers shorten uboot time from 5s to less than 1.5s, saving more than 70% bootup time. •Deliverables Demo based on LX2160ARDB board. Reference codes and patches. Guide for Fast boot document. Fast boot 广泛用于嵌入式设备,现以lx2160ardb板为例进行相关探索。 启动流程: 优化思路: 1.适当提高FSPI时钟速率 diff --git a/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw b/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw index 422139c..0f8d5c9 100644 --- a/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw +++ b/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw @@ -7,8 +7,10 @@ * Modify FlexSPICR1 register, to increase FlexSPI clock closer to 50MHz, * with divisor value as 32. * => 750 * 2 / 32 ==> 46.875MHz + *write 0x1e00900,0x00000013 + * 0f -12 =125M */ .pbi -write 0x1e00900,0x00000013 +write 0x1e00900,0x0f .end ​ 2.关键路径优化 固化spd参数 固化ddrc参数 BL33 裁剪 详细patch和测试结果参考附件。
View full article
这篇文章通过覆盖与GFSK (通用频移键控)通信并行的 低功耗蓝牙 多节点连接,提供了混 合应用程序( W ireless UART + GFSK Advertising )的示例。这是 SDK 的另一个示例,其中我 们定义了 混合应用程序,用于与 GFSK 通信并行进行蓝牙 LE 广告和扫描。 Products Product Category NXP Part Number URL MCU KW36/35/34 https://www.nxp.com/products/wireless/bluetooth-low-energy/kw36-35-34-arm-cortex-m0-pluskinetis-kw36-35-34-bluetooth-low-energy-32-bit-mcus-nxp:KW36-35 MCU KW39/38/37 https://www.nxp.com/products/wireless/bluetooth-low-energy/kw39-38-37-32-bit-bluetooth-5-0-long-range-mcus-with-can-fd-and-lin-bus-options-arm-cortex-m0-plus-core:KW39-38-37   Tools NXP Development Board URL FRDM-KW36 Freedom Development Kit https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards/frdm-kw36-freedom-development-kit-for-kinetis-kw36-35-34-mcus:FRDM-KW36 FRDM-KW38 Freedom Development Kit https://www.nxp.com/design/designs/freedom-development-kit-for-kw39-38-37-mcus:FRDM-KW38   SDK SDK Version URL MCUXpresso SDK Builder https://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome
View full article
Overview Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems are based on inputs from a variety of sensors, controlling different types of motors such as stepper motors for flaps and DC/BLDC blower fan motors. NXP broad portfolio of 32-bit, 16-bit S12, and 8-bit S08 families of microcontrollers enables designers to meet the needs of a variety of HVAC applications. System basis chips (SBCs) combine physical network connection with power management. Intelligent eXtreme switches complete the system solution for DC motor blowers. BLDC motor control requires more complex algorithms. NXP’s MagniV products combine MCU with SBC functionality, network connection, and motor control, specific drivers, into a single package, providing a cost-effective small footprint system solution. Interactive Block Diagrams https://www.nxp.com/video/building-automation:BUILDING-AUTOMATION-V02Recommended Products Category Products Features MCU MPC560xB|32-bit MCU|Body-Electronic | NXP  32-bit single-core Power Architecture® MCU. 32-bit Automotive General Purpose MCUs | NXP  Arm Cortex-M0+|Kinetis KEA 32-bit Automotive MCUs | NXP  System Basis Chip (SBC) MC33742 | SBC with Enhanced High-Speed CAN Transceiver | NXP  System basis chip with high-speed CAN Interface. SBC Gen2 with High-speed CAN | NXP  System basis chip with high-speed CAN Interface. MC33905 | SBC Gen2 with High-Speed CAN and LIN | NXP  System basis chip with high-speed CAN Interface. LIN SBC | NXP MC33910  System basis chip with LIN interface (Entry Level). LIN SBC | NXP MC33911 System basis chip with LIN interface (Medium Level). LIN SBC | NXP MC33912 System basis chip with LIN interface (High-end Level). CAN Interface MC33897 | Single-Wire Can Transceiver | NXP  CAN interface with protection features LIN Interface TJA1021 | LIN2.1/SAE J2602 Transceiver | NXP  LIN interface with low emission. MC33662 | LIN 2.1 / SAEJ2602-2, LIN Physical Layer | NXP  LIN 2.1 and SAEJ2602-2 interface. Switch Monitoring MC33972 | MSDI with Suppressed Wakeup | NXP  Multiple switch detection interface with sleep mode. MSDI | NXP  Multiple switch detection interface with sleep mode. Motor Control MagniV® S12ZVM Mixed-Signal MCUs | NXP  Single-chip BLDC motor control solution. MC33937 | Field Effect Transistor | NXP  Three phase field effect transistor (FET) pre-driver. MC33932 | H-Bridge Motor Driver | NXP  Dual 5.0 A throttle control H-bridge. High Side Switches MC33937 | Field Effect Transistor | NXP  Three phase field effect transistor (FET) pre-driver. MC33932 | H-Bridge Motor Driver | NXP  Dual 5.0 A throttle control H-bridge. Tools and Software Link Features Development Kit for sensorless BLDC | NXP  Based on the 32-bit Arm Cortex-M4F S32K144, the MTRDEVKSBNK144 is a development kit engineered for sensorless applications requiring one Brushless Direct Current (BLDC).
View full article
doc&patch explain how to decrease the qspi init clock to avoid the spi read qspi id error in linux S32G Linux BSP初始化QSPI Nor时钟是默认200Mhz,但是JEDEC规范建议读QSPI Nor ID是使用SPI模式,低速时钟,所以默认BSP是有可能读ID不成功的,本文说明如何解决这个问题。 本文采用软件版本为Linux BSP43 目录 1    背景与资料说明... 2 1.1  背景说明... 2 1.2  所需资料说明... 2 2    Linux QSPI Nor驱动说明... 3 2.1  QSPI Nor控制器驱动说明... 3 2.2  QSPI Nor设备驱动说明... 4 2.3  SPI Mem驱动说明... 5 3    代码修改... 6 3.1  将初始化时钟切换成133Mhz. 6 3.2  在初始化后将时钟切换回200Mhz. 7 4    测试... 7 4.1  软件测试... 7 4.2  硬件测量... 7 5    其它注意事项... 8    
View full article