2051416_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2051416_zh-CN

2051416_zh-CN

Autosar Os 示例

你好

我正在开发一个使用 S32K146 芯片和 Autosar 架构的 ECU 项目。我以前没有接触过 Os 模块的使用,如果您能提供一些与 Os 模块相关的例程,我将不胜感激。

谢谢!

Re: Autosar Os Example能给我一个链接吗?Re: Autosar Os Example

你好

AUTOSAR 操作系统软件包中有一个例子:


Untitled.pngUntitled.png

您可以在恩智浦 SW 账户中找到它:

 

Untitled.pngUntitled.png

S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0.exe_

它非常直观,你可以通过用户手册 AUTOSAR_OSS32K_UM.pdf 进行配置,它是软件包的一部分。

顺祝商祺!

Peter


 

Re: Autosar Os Example我正在开发一个使用 S32K146 芯片的 Autosar 项目,配置工具是 EB Tresos。我配置了CAN堆栈并在环回模式下测试了上层的传输和接收过程(从Com层到MCAL),一切正常。

当我将 CAN 控制器配置为正常模式时,CAN 数据被写入寄存器(RAMn),但硬件并未启动传输。Tx 引脚上没有数据,因此,没有触发信号来清除 TX Buff 标志。这也导致前四帧数据成功写入 Buff,但从第五帧开始,数据无法写入,并返回 CAN BUSY 状态。

由于这个问题,我不知道如何解决。因此,我使用了 S32DS 中为 S32K146 提供的 Autosar CAN 示例,做了一些修改,并在相同的硬件上运行。然而,数据仍然无法传输,同样的问题再次出现。

您能帮我分析一下 CAN 传输在我的项目中出现故障的原因吗?谢谢。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-26-2025 02:26 AM
Updated by: