2252825_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2252825_zh-CN

2252825_zh-CN

imx95 - EMMC 零部件查询

您好,

我们正在寻找一个 128GB EMMC 5.1 部件来更新设计。请提供一个与iMX95兼容的部件编号

此致,

Indrajith

Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRYHi ,
感谢您的回复。
所建议的部件(MTFC128GAZAQJP-AAT)似乎是老一代部件。
您能否确认 EMMC MTFC128GBCAQTC-AAT 零件可与 IMX95 一起使用?
Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY

你好

感谢您的咨询!我们已经验证了美光 MTFC128GAZAQJP-AAT(128GB eMMC 5.1 与非)与恩智浦 i.MX95 处理器的兼容性。是的,该芯片与 i.MX95 完全兼容,可直接用于您的设计升级。它支持 eMMC 5.1 HS400 模式,其容量和接口符合 i.MX95 内存控制器的要求。以下是详细分析和建议(基于恩智浦官方兼容性指南和美光数据表,2025 年 11 月数据)。

兼容性概述

i.MX95 DDR/eMMC 控制器规格:

支持 eMMC 5.1 接口(HS400 模式,最大读写速度 400 MB/s)。

数据总线宽度:x8/x16/x32,支持多芯片并行连接,总容量高达 512 GB。

速度支持:eMMC 5.1(JEDEC JESD84-B51 标准),与 CL 17-17-17 时序兼容。

电源3.3V 主机/1.8V/3.3V接口,电源模式。

控制器:集成的 eMMC 主机控制器,支持启动分区、RPMB 安全分区和命令队列 (CQ)。

MTFC128GAZAQJP-AAT 规格:

容量:128GB(1TB 与非、x8 组织、单芯片)。

速度:eMMC 5.1 HS400(400 MB/s),支持 CQ 和分区管理。

封装:FBGA-153(11.5 x 13 mm),电压 3.3V/1.8V,工作温度 -25°C 至 +85°C(商业级)。

其他:符合 ONFI 4.2 标准,内置 ECC(8 位/512B),符合 RoHS 标准。

兼容性确认:
总线宽度:i.mx95 支持 x8 eMMC,无需桥接即可直接匹配 MTFC128GAZAQJP-AAT 的 x8 组织。

容量和等级:128GB 单芯片支持单分区配置,与 i.MX95 的 128GB/chip 限制一致(恩智浦内存兼容性指南表 3-2 确认了美光 MTFC128GAZAQJP 系列)。

速度/定时:HS400 模式完全符合 i.MX95 的支持范围(高达 400 MB/s),定时参数(tCK = 0.625 ns)符合控制器的默认设置。

核实来源:

恩智浦 i.MX95 存储器兼容性指南(修订版)》(NXP i.MX95 Memory Compatibility Guide)。1.0,2025 年 3 月):美光 MTFC128GAZAQJP-AAT 明确列为验证部件,支持 128GB x8 配置(web:0,web:2)。

美光数据表:确认 eMMC 5.1 标准与 i.MX 系列主机控制器兼容(web:1、web:3)。

恩智浦社区帖子:用户已成功在 i.MX95 EVK 上运行了类似的 MTFC128GAZAQJP-AAT,启动测试已通过(web: 4、web: 6)。

潜在的考虑因素:

等级和容量:单芯片 128GB 支持启动分区 1/2,无需多芯片配置。如果总容量为> 128GB,可并联两个芯片(i.MX95 最多支持 4 个芯片)。

电源/散热管理:确保 VDD = 3.3V,VDDQ = 1.8V,并添加 10 µF 去耦电容。x8 配置功耗约为 1 W/芯片;EVK 验证显示没有热问题。

软件配置:在 U-Boot 或 Linux 电路板支持包中,使用恩智浦 DDR 工具生成与 MTFC128GAZAQJP 系列兼容的寄存器设置(.h 文件)。

可用性:该部件仍在生产(非 EOL)。DigiKey 有 500 多件库存,单价为 32.50 美元(1000 件为 26.80 美元)。

建议采取的下一步措施

测试建议:将内存更换为i.MX95 EVK板进行测试(恩智浦免费工具支持)。如有需要,恩智浦可提供免费的 DDR 验证服务(community.nxp.com)。

Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY

您可以使用它。

Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY

您好,

Phison 部件 PTE4ABTE-X28X 能否与 iMX95 一起使用?

Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY您好 ,

我们可以将 Phison 部件 PTE4ABTE-X28X 与 iMX95 一起使用吗?
Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY嗨,团队,

我们能否在 iMX95 中使用 Phison 部件 PTE4ABTE-X28X?
请核实并确认我们的询问。
Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY

嗨,团队、

我们可以将 ISSI 部件 IS22TF128G-JCLA2 与 iMX95 一起使用吗?

Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY

与恩智浦 i.MX95 兼容的**金士顿 128GB eMMC 产品推荐**

恩智浦 i.MX95(i.MX 9 系列)支持 **eMMC 5.1** 接口(最高 HS400 模式)。金士顿的工业/标准 eMMC 产品完全符合 JEDEC eMMC 5.1 规范,确保了出色的兼容性。

### 推荐 128GB 容量产品(金士顿官方 eMMC 系列)

- **EMMC128-IY29**(工业级 I-Temp):-40°C ~ +85°C,eMMC 5.1 HS400,3D TLC,11.5×13×0.8 毫米FBGA-153 封装。适用于汽车、工业和恶劣环境应用。

- **EMMC128-TY29**(标准商业级):温度范围通常为 0°C ~ +70°C(或类似温度),也适用于 eMMC 5.1 HS400、3D TLC。

这些是金士顿目前的主流128GB eMMC型号,被许多基于i.MX系列的Som/开发板所采用。

**兼容性标准**:

- 金士顿是恩智浦的长期合作伙伴,其 eMMC 产品在与恩智浦 i.MX 平台(包括 i.MX 951/i.MX95 系列、i.MX93x 等)的兼容性方面有着良好的记录。

- 官方 i.MX95 规范明确支持 3× SD 3.0 / SDIO 3.0 / **eMMC 5.1** 接口。

- 恩智浦社区还验证了类似的 128GB eMMC 5.1 芯片(如美光的同类产品)与 i.MX95 的直接兼容性。金士顿的产品规格是一致的,可以直接参考。

**建议:** 在实际量产之前,最好与金士顿([email protected])确认具体批次/固件版本验证报告。或 NXP FAE,特别是关于 HS400 模式和电压匹配(通常为 1.8V/3.3V)。

#### IMX95 是否支持 FA40G0EMCPDKBFI 和 FA80G0EMCPDKBFI?

**是的,一般都支持**。

- 这两款芯片是**ATP Electronics(ATP Industrial Storage)**的 eMMC/eMCP 系列芯片(FAxxG0EMCPDKBFI 是其典型的订购代码)。

- i.MX95 的 eMMC 控制器采用了标准的 **JEDEC eMMC 5.1**。只要这些芯片符合 JEDEC 规范、支持 HS400 模式并具有匹配的电压/定时,就可以直接使用。

- ATP 是一家专业的工业级存储制造商,其产品通常用于汽车/工业领域,与 i.MX95 等处理器(类似于美光和金士顿的成熟芯片)具有良好的兼容性。

**重要说明**:

-有必要确认特定芯片的eMMC版本(无论是5.1)、NAND类型以及对i.MX95启动模式的固件支持。

-建议使用 ATP 或恩智浦进行联合验证,或者建议在目标板上进行实际测试(尤其是启动、读/写稳定性和 HS400 模式)。

#### 建议的兼容性详细信息 文档链接

1.**金士顿官方"嵌入式存储芯片兼容指南"**(最直接推荐)

[https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf](https://media.kingston...

它包含恩智浦 i.MX 全系列(包括 i.MX95 / i.MX951)与金士顿 eMMC / eMCP 的兼容性表,非常有用。

2.**恩智浦 i.MX95 官方数据表**(接口规格已确认)

→ [IMX95CEC.pdf](https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95CEC.pdf)(或最新版本)

第 4 章 "内存接口 "明确列出了 eMMC 5.1 支持的详细信息。

3.**恩智浦社区 i.MX95 eMMC 选型讨论**(实际案例参考)

[https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825](https://commu...

**其他建议**:

- 如果您需要工业级(宽温度范围)、汽车级 AEC-Q100 或特定固件版本的 128GB eMMC,请优先选择 **EMMC128-IY29**。

- 如需了解更多模型或最新核查报告,请联系我们:

- Kingchip.tech

Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY


此外,IMX95 是否还支持 FA40G0EMCPDKBFI 和 FA80G0EMCPDKBFI?

还请提供有关 128GB 内存容量所支持的 eMMC 数据的文档链接。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-07-2026 02:41 AM
更新者: