Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
DMS on iMX93 FRDM Hi Team, Has anyone implemented or evaluated a Driver Monitoring System (DMS) demo on the i.MX93 FRDM platform? I am specifically looking for details or references related to the following features: Face detection Face landmark detection Iris / eye landmark detection Driver behavior detection such as smoking and phone usage If any demo, reference design, SDK example, or partner solution is available, please share the details or relevant documentation. Thanks in advance for your support. Best regards, Ajnas FRDM-Training Re: DMS on iMX93 FRDM Hi @ajnas-c, Thank you for contacting NXP Support! You can check a detailed information and source code about this demo in the link below: https://github.com/nxp-imx-support/nxp-demo-experience-demos-list/tree/lf-6.12.3_1.0.0/scripts/machine_learning/dms Best Regards, Chavira
View full article
割り込みハンドラからI/Oを実行する この質問に関連するパラメータは次のとおりです。 1. IDE: S32 DS for ARM v 2.2 (これは古いですが、問題の製品自体も古いので、既存のコードのサポートが必要です) 2. チップ: S32K148 3. OS: Windows 11 4. システムOS: ベアメタル ISR であらゆる種類の SPI マスター転送を実行しようとするとハングし、通常、中断された API はブロッキング I/O (I2C または SPI) 呼び出しです。 ブロッキング呼び出し (LPSPI_DRV_MasterTransferBlocking() へ) では、sysTick 割り込みが発生していないように見えるため呼び出しがハングし、MCU は経過時間を把握できません。 非ブロッキング呼び出し (LPSPI_DRV_MasterTransfer() の後に LPSPI_DRV_MasterGetTransferStatus(SPI1, &byte_remaining) が続く) では、byte_remaining は元の値のままになります。非同期転送のために LPSPI_DRV_MasterTransfer() を呼び出す前に LPSPI_DRV_MasterAbortTransfer(SPI1) への呼び出しを追加しようとしましたが、結果は同じです。 少し関連する質問ですが、SysTick_Handler() をトリガーするものは何ですか?私の直感では、1 ミリ秒ごとにティック カウントを増やしながら常に実行されているはずですが、その本体にブレーク ポイントを設定すると、一部の時間しかヒットしないようです。不思議なことに、ブロッキング SPI 転送が成功した場合でもヒットしないことがあります。これは、システム タイマーが以前は解除されていた場合は、システム タイマーが起動される必要があるためです。 もう 1 つの関連する質問は、SPI の S32 クックブックのサンプル コードでは、SDKs が提供する API が使用されていないことです。サンプルでは、すべてのレジスタ ビットを直接操作します。車輪の再発明ではなく、少なくとも NXP API を呼び出すという点で、本番環境に適したコードに近い例はありますか? Re: Doing I/O from an interrupt handler こんにちは@PetrS どうもありがとうございます。割り込み優先度によって、問題は確かに解決しました。しかし、私は疑問を持っています。 ISR 内でブロックするのは良いアイデアではないことに同意しますが、シングル スレッド アプリケーションでは代替手段は何でしょうか?SPI 転送が完了するまで、アプリケーション コンテキストでスピンできます。これにより、他の I/O 割り込みが発生するようになります (私の理解では、負の優先度の割り込みはいずれにせよ発生します。正の優先度の ISR に入っても、それらは無効になりません)。しかし、私の状況では、重複する I/O を実行することは不可能であり、望ましくもありません。 1.S32K148 はすべてのバスのバス・マスタであるため、これは不可能です。SO、ISR で SPI 転送を実行している場合、別の I/O バスを駆動することはできず、したがって割り込みをトリガーすることはできません。 2. ISR 間でグローバルが共有される可能性があるため、現在の I/O が完了するまで新しい I/O を開始したくない、SO これは望ましくありません。 シングル Thread のベア メタル アプリケーションの場合、この状況に対処するにはどのような方法をお勧めしますか? Re: Doing I/O from an interrupt handler こんにちは、 OK、では単純に優先順位を中断すると、この動作が発生する可能性があります。両方の割り込みの優先度が同じ場合、GPIO ISR がアクティブな間は LPSPI ISR を実行できないため、ブロッキング API がハングします。ブロッキング呼び出しは、ISR が転送を完了してセマフォをポストするまで待機しますが、その ISR は GPIO ISR が終了するまで CPU 時間を取得しません。SDKs のドライバは実際には LPSPI 割り込みで転送を終了し、その後でセマフォをポストしてブロッキング呼び出しを解放します。SO、優先順位が同じ ISR はこのように転送をデッドロックします。 非ブロッキング API の動作は同じです。同じ優先度の GPIO ISR から呼び出された場合、LPSPI ISR はそれをプリエンプトすることができないSO、ドライバ ステート マシンは LPSPI IRQ によって処理されないSO、byte_remaining は変更されません。LPSPI の優先度を高く(数値的に低い値に)した後にのみ、LPSPI 割り込みが直ちに発生し、転送が完了し、ブロッキング API と非ブロッキング API の両方が期待どおりに動作できるようになります。試す /* 数字が小さいほど、Cortex-M での優先度が高くなります */ INT_SYS_SetPriority ( SysTick_IRQn 、 0 ) ;     // ティックタイムアウトに依存している場合 INT_SYS_SetPriority ( LPSPI1_IRQn 、 1 ) ;      // GPIO より高くなければなりません INT_SYS_SetPriority ( PORTC_IRQn 、 2 ) ;       // ボタンの PORTx IRQ   注: 優先度の修正に関係なく、ISR 内でブロッキング SPI API を使用しないことをお勧めします。同様に、ISR 内で非ブロッキング転送が完了するまで待機しないこともお勧めします。S32K LPSPI ドライバーは割り込みハンドラー内で転送を進行しますが、ISR が長いと他の割り込みの実行が妨げられる可能性があります。   BR、ペトル Re: Doing I/O from an interrupt handler こんにちは@PetrS ご返答ありがとうございます。しかし、よく理解できていないようで申し訳ありません。 あなたが言っているのは、ISR 内でブロッキング I/O を実行するのは悪い考えだということのようですが、私も同感です。しかし、なぜそれが機能しないのでしょうか?ティック カウンタは、優先度 -1 の割り込みハンドラ内で増加します。これは、どの I/O 割り込み優先度よりも高い優先度です。また、コード内の割り込みマスクは変更していませんが、ドライバが内部的にそれを変更するのでしょうか? 私たちのアプリケーションはベアメタル (シングル スレッド) なので、ISR コンテキストとアプリケーション コンテキストで待機することはほぼ同じです。唯一の違いは、ISR コンテキストでは、他の I/O 割り込みがブロックされることです。しかし、これはまさに私が望んでいるものなのです。ただし、優先度が高いため、タイマー ISR をブロックしてはなりません。ISR の最初の行に ENABLE_INTERRPUTS() の呼び出しを追加してみましたが、違いはありませんでした。 非ブロッキング バージョンも試してみましたが、これも別の方法でハングします。非ブロッキング呼び出し(LPSPI_DRV_MasterTransfer() の後に LPSPI_DRV_MasterGetTransferStatus(SPI1, &byte_remaining) )では、byte_remaining は元の値のままです。非同期転送のために LPSPI_DRV_MasterTransfer() を呼び出す前に LPSPI_DRV_MasterAbortTransfer(SPI1) の呼び出しを追加しようとしましたが、結果は同じでした。上記のAPI呼び出しはどちらもISRから実行されます。ユースケースとしては、ユーザーがボタンを押すとGPIO割り込みが発生し、SPI経由で値を読み取るというものです。 もう一度指摘しておく価値のあることは、ISR が中断している API はブロッキング SPI 転送であるということです。新しい転送を開始する前に ISR に LPSPI_DRV_MasterAbortTransfer() の呼び出しを追加しても、効果はありませんでした。 この問題に関しては期限が非常に迫っているため、どんな助けでも大歓迎です。 Re: Doing I/O from an interrupt handler こんにちは、 ISR からの I/O をブロックすることは、S32K1 SDK では機能しません。LPSPI_DRV_MasterTransferBlocking() は OSIF セマフォを待機します。ISR コンテキストではブロックする場所がなく、進めるティック/タイム ベースもないため、ハングします。非ブロッキング API (LPSPI_DRV_MasterTransfer) を使用して、LPSPI ISR/コールバックで転送を完了し、タスク/メイン ループを信号します。また、SysTick はタイマー ラップ時に起動しますが、そのハンドラーはマスクされておらず、十分な NVIC 優先度がある場合にのみ実行されます。そのため、PRIMASK が設定されている場合、または優先度の高い ISR にいる場合は延期されます。 クックブック プロジェクトは意図的に軽量化されており、高レベルのドライバの抽象化なしでペリフェラルの使用を直接示します。これは、実稼働での使用ではなく、学習の開始点として意図されています。NXP ドライバ スタイルの例が必要な場合は、クックブックではなく SDK、または RTD ドライバ/サンプル プロジェクトを参照してください。   BR、ペトル Re: Doing I/O from an interrupt handler こんにちは、 今では「動作する」ようになりましたが、ISR 内で SPI 転送を行うことは依然として推奨されません。 後で優先順位を変更したり、別のペリフェラルを追加したりする場合は、診断したデッドロック状態を簡単に再現できます。最も安全なデザインは、ISR を常に短く保ち、実際の作業をメイン ループに延期することです。 ISR はトリガーとしてのみ使用し、SPI 転送を main() で同期的に実行するか、ISR で開始されて LPSPI ISR によって完了する非ブロッキング転送として実行し、main は完了フラグを待機します。 BR、ペトル
View full article
MIMXRT1020-EVK における v30 U3 SD カードの予想書き込みパフォーマンス MCUXpresso の sdcard_fatfs の例から始めて、semc ドライバを追加すると、SDRAM に配列を宣言し、SDRAM から SDCARD に大量のデータを書き込むことができます。SanDisk V30 U3 カードを使用すると、20 MB の書き込みが 2119 ミリ秒で、3 MB の書き込みが 311 ミリ秒で完了します。この結果は期待通りのパフォーマンスでしょうか?V30 U3 を改善するために調整できる特定のパラメータはありますか? ありがとうございます ダグ Re: Expected v30 U3 SD CARD Write Performance on MIMXRT1020-EVK こんにちは@dougcl 、 弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。 ご質問に関してですが、全体の時間には SDRAM からのデータの読み取りと SD カードへの書き込みが含まれていますか?結果は予想通りのパフォーマンスだと思います。 SDRAMの高性能については、このANを参照することをお勧めします。 AN12437: i.MX RTシリーズのパフォーマンス最適化 – アプリケーションノート USDHC の場合、1 ビット モードではなく 4 ビット モードを使用することをお勧めします (uSDHC1 を使用する場合)。また、DMA を使用してデータを転送することをお勧めします。 下記のANもご参照ください。 i.MXRT L1キャッシュの使用 よろしくお願いいたします。 メイリュー
View full article
Need help to generate interrupt in S32K328 Hi team I'm working on the s32k328 MCU. I'm trying to generate interrupt using EIRQ7 which is connected to PTE8. This is pin is input to MCU which comes from the external IC , when some fault occurs in external IC it will pull pin to low at that time interrupt should generate. For this i have added the handler function to monitor the EIRQ7 but when the pin pulls to the handler function is not even triggered. can anyone will help regarding this issue. Attached Tressos screen shots and generated code Re: Need help to generate interrupt in S32K328 You are welcome! I am glad to hear that it works now. Re: Need help to generate interrupt in S32K328 A big thanks for your help Robin . now i'm able to generate and able to trigger callback function. Really appreciate your response.  Re: Need help to generate interrupt in S32K328 The image is too blurry to see the content clearly. Did you fill in SIUL2_EXT_IRQ_0_7_ISR for the Handler of SIUL_0_IRQn? The code snippet appears to configure eMIOS only via Platform_ . It's recommended to use: /* Initialize Platform driver */ Platform_Init(NULL_PTR); Re: Need help to generate interrupt in S32K328 After referring to Icu_BlinkLed_S32K358 project, can the falling edge of PTE8 trigger IcuMotorFaultNotification? Re: Need help to generate interrupt in S32K328 yes configured but not configured the edgedetection, notification function with channel2 Re: Need help to generate interrupt in S32K328 Hi Did you configure SIUL_0_IRQn  SIUL2_EXT_IRQ_0_7_ISR in IntCtrlConfig? Icu_Init(NULL_PTR); Icu_EnableEdgeDetection(IcuChannel_2); Icu_EnableNotification(IcuChannel_2); After PTE8 captures the falling edge, will it enter void IcuMotorFaultNotification(void)? Best Regards, Robin ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "ACCEPT AS SOLUTION" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
KW36 - 创建保存内存内容的 OTAP 图像 简介 当 OTAP 客户端(接收软件更新的设备,通常为蓝牙低功耗外设)从 OTAP 服务器(发送软件更新的设备,通常为蓝牙低功耗中央设备)请求软件更新时,您可能需要保留一些先前获取的数据,例如绑定信息、系统振荡器的微调值,或者可能是应用程序的 NVM 数据。本文档将指导您执行 OTAP 更新,并保留您感兴趣的闪存数据内容。本文档面向熟悉 OTAP 自定义蓝牙低功耗服务的开发人员,如需了解更多信息,请参阅以下文章:使用 OTAP 客户端软件对 KW36 设备进行重新编程。 OTAP 标头和子元素 OTAP 协议实现了一种软件更新格式,该格式由一个标题和一定数量的子元素组成。OTAP Header 描述有关软件更新的一般信息,其具有下图所示的定义格式。有关标头字段的更多信息,您可以参阅 SDK 中包含的《蓝牙低功耗应用开发者指南》文档的 11.4.1 蓝牙低功耗 OTAP 标头章节,网址为 \docs\wireless\Bluetooth                              每个子元素都包含特定用途的信息。您可以为您的应用程序实现专有字段(有关子元素字段的更多信息,您可以转到 SDK 中包含的蓝牙低功耗应用程序开发人员指南文档的 11.4.1 蓝牙低功耗 OTAP 标头章节,网址为 \docs\wireless\Bluetooth)。 OTAP 包括以下子元素: 图像文件子元素 值字段长度(字节) 描述 升级图像 可变 该子元素包含复制到 OTAP 客户端设备闪存中的实际二进制可执行映像。该子元素的最大大小取决于目标硬件。 扇区位图 32 该子元素包含目标设备闪存的扇区位图,它告诉引导加载程序哪些扇区应该被覆盖以及哪些扇区保持不变。该字段的格式是每个字节的最低有效位在前,最低有效字节和位代表闪存的最低内存部分。 图像文件 CRC 2 这是对图像文件中除该字段本身之外的所有元素进行计算的 16 位 CRC。此元素必须是通过无线方式发送的图像文件中的最后一个子元素。 OTAP 扇区位图子元素字段 KW36 Flash 分区如下: 一个 256 KB 程序闪存 (P-Flash) 阵列,分为 2 KB 扇区,闪存地址范围从 0x0000_0000 至 0x0003_FFFF。 一个 256 KB FlexNVM 阵列分为 2 KB 扇区,闪存地址范围从 0x1000_0000 到 0x1003_FFFF,别名内存的地址范围从 0x0004_0000 到 0x0007_FFFF。 Bitmap 子元素长度为 256 位,就 KW36 闪存而言,每个位代表一个 2KB 扇区,覆盖从 0x0 - 0x0007_FFFF(P-Flash 到 FlexNVM Alias 地址范围)的地址范围,其中 1 表示应擦除该扇区,0 表示应保留该扇区。OTAP 引导加载程序使用位图字段来获取在使用软件更新对 KW36 进行编程之前应擦除的地址范围,因此必须在发送软件更新之前对其进行配置,以保留包含您感兴趣的数据的内存地址范围,并仅擦除将被软件更新覆盖的地址范围。 例如:假设开发人员想要保留 0x7D800 - 0x7FFFF 之间的地址范围和 0x0 - 0x1FFF 之间的地址范围,并且必须擦除剩余的内存。0x7D800 - 0x7FFFF 之间的地址范围对应于前 5 个闪存扇区,而 0x0 - 0x1FFF 之间的地址范围对应于最低的 4 个扇区。 因此,这意味着 256 和 252 之间的位(256、255、254、253 和 252)以及 4 和 1 之间的位(4、3、2 和 1)应设置为 0,这样本例的 OTAP 位图为: 0x07FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0   使用 NXP 测试工具配置 OTAP 位图以保护地址范围 在恩智浦网站上下载并安装连接产品测试工具 在您的电脑上打开 NXP Test Tool 12 软件。转到“OTA 更新 -> OTAP 蓝牙 LE”,然后单击“浏览...”按钮加载软件更新的图像文件(NXP 测试工具仅接受 .bin和 .srec文件)。您可以通过选择“覆盖扇区位图”复选框并使用新的位图值更改默认值来配置 OTAP 位图。配置位图后,选择“保存...”。 然后,将显示一个窗口来选择保存 .bleota 的目标位置文件。提供一个名称来标识此文件。您可以使用此文件和适用于 Android 和 iOS 的 IoT Toolbox App 通过 OTAP 更新软件。这个新的 .bleota文件包含位图,该位图告诉 OTAP 引导加载程序哪些扇区将被擦除以及哪些扇区将被保留。        BLE软件 千瓦 KW35 | 36
View full article
回复:Freemaster 无法检测任何指定的 UART 通信端口 Hi  iulian 我的目标是:使用MBDT工具在Matlab中进行编程,通过UART或CAN自动将代码刷入开发板,然后使用Freemaster进行观察。基于此,我有几个问题: 关于使用 S32 和 MPC574xP_S32DS_UART0_CAN0_OpenSDA_RevE.rbf 进行闪存,我是否需要使用 S32 再次配置 Freemaster 驱动程序环境?如何配置Freemaster环境(请提供完整教程),或者可以直接使用Matlab中的Freemaster配置模块吗? 针对我的使用目的,能否提供相应的分步操作?我目前可以从 Matlab 进行闪存,但无法与 Freemaster 通信。 MBDT 是否支持 XCP/CCP? 如果您需要专门从事 MBDT 的同事的支持,请将他们添加到此问题中或帮助我为他们创建相应的问题。 回复:Freemaster 无法检测任何指定的 UART 通信端口 您好,感谢您对 MBDT 产品的关注, 1)配置FreeMASTER主要包括配置FreeMASTER要使用的UART/CAN外设的实例。 此配置完全由FreeMaster_Config块完成,无需在 S32 Design Studio 中进行进一步配置。 2) 如上所述配置的 UART / CAN 实例不能用于除使用 FreeMASTER 进行调试之外的用途。因此,应用程序本身需要使用不同的 UART / CAN 实例。 3) MBDT 不支持 XCP,无论是通过 UART 还是 CAN。但 FreeMASTER 在大多数情况下可以实现相同的目的。 回复:Freemaster 无法检测任何指定的 UART 通信端口 Hi  iulian 我看了第一个视频并阅读了第二篇文章。 我按照视频里的步骤操作,使用相同的模型编译然后刻录,但是还是无法连接Freemaster。 关于第二篇文章,我不确定是否需要在使用 Matlab 之前先使用 S32 配置 UART,或者是否可以直接使用 Matlab。 回复:Freemaster 无法检测任何指定的 UART 通信端口 Hi @Renjie-Wang, 以下 2 篇文章是一个很好的起点: https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIPS-ENHANCING-EMBEDDED-APP 通过 UART 发送数据并使用 FreeMASTER 监控信号 我将您的问题移至此社区空间,以便 MBDT 专家可以进行解答。
View full article
MCU V10.x.よくあるご質問(FAQ) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この辺りでは、Freescaleの CodeWarriorツール、その機能、およびそれを使用して何ができるかについていくつかの質問がありました(そして、あまりにも多くのこと!!があります)。   MCU V10.xに関する前回の投稿に関して、この FAQガイド は、特に初心者やすべてを明確で大音量で取得したい場合に非常に役立つことがわかりました。 それが私にとってもあなたにとっても役立つことを願っています!!   このFAQガイドには、Microcontrollers V10.xに関するよくある質問または最も予想される質問がリストされています 。このドキュメントでは、FAQ は 、インストール、 IDE、エディタ、プロジェクト管理、プロジェクト、コンパイラ、アセンブラ、リンカ、デバッガ、 デバッガ シェル、USBTAP、イーサネット TAP、プロファイリングおよび解析ツール など、関連するマイクロコントローラ V10.x 機能に基づいて さまざまなカテゴリに分類されています。   章 説明 IDEとインストール IDE関連のFAQを一覧表示します プロジェクト・マネジメント プロジェクト管理関連のFAQを一覧表示します プロジェクト プロジェクト関連のFAQを一覧表示します コンパイラ コンパイラ関連のFAQを一覧表示します Linker リンカー関連の FAQ を一覧表示します Debugger デバッガー関連の FAQ を一覧表示します デバッガー シェル デバッガーシェル関連のFAQを一覧表示します プロフィルおよび分析ツール プロファイラー関連のFAQを一覧表示します   こちらをご覧ください!       全般
View full article
FreeRTOS_1.199_18.08.2012.PEupd <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> FreeRTOS 形容 フリーRTOS (www.freertos.org)コンポーネントとしての実装。すべてのS08およびすべてのS12(X)、ColdFire V1(CN、JM、QE、JE、MMファミリ)、ColdFire V2(5225x)、およびすべてのKinetis(K40、K60、K70/M4F、KL20Z Freedomボードでテスト済み)をサポート コンポーネント FreeRTOS.PEupd Dependencies ユーティリティ、 FreeRTOSTrace、 PercepioTrace FreeRTOS Embedded Processor Expert コンポーネントの使用方法のチュートリアルについては、チュートリアル: DEMOJM の FreeRTOS を参照してください。 クラシック(非日食)ユーザーの皆様へ! このコンポーネントは、Eclipse ベース ではない S12(X) V5.1 の CodeWarrior でテストされています。Eclipse ベースの CodeWarrior (MCU10.x) は、RTOS アダプタの概念を使用しています。FreeRTOS コンポーネントには、これを無効にする設定が追加されました。Eclipse 以外の CodeWarrior 環境で動作させるには、設定 'Classic CodeWarrior' を 'yes' に設定する必要があります。そうしないと、コード生成中に内部エラーが発生します。 さらに、少なくとも PE 3.09 Service Pack をインストールする必要があります。このアップデートは、http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=CW_UPDATES_MCU_63、直接リンク:CodeWarrior for MCU V6.3 Processor Expert V3.09アップデートから入手できます。 ライセンス ライセンス : オープンソース (LGPL) FreeRTOS(c)著作権2003-2012リチャードバリー、http: www.FreeRTOS.org FreeRTOS Processor Expert Component: (c) Copyright Erich Styger, 2012 (英語) Processor Expert and CodeWarrior (c) Copyright Freescale Semiconductor, 2012, all rights reserved これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。 *これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。 ※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。 ※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> FreeRTOS 形容 フリーRTOS (www.freertos.org)コンポーネントとしての実装。すべてのS08およびすべてのS12(X)、ColdFire V1(CN、JM、QE、JE、MMファミリ)、ColdFire V2(5225x)、およびすべてのKinetis(K40、K60、K70/M4F、KL20Z Freedomボードでテスト済み)をサポート コンポーネント FreeRTOS.PEupd Dependencies ユーティリティ、 FreeRTOSTrace、 PercepioTrace FreeRTOS Embedded Processor Expert コンポーネントの使用方法のチュートリアルについては、チュートリアル: DEMOJM の FreeRTOS を参照してください。 クラシック(非日食)ユーザーの皆様へ! このコンポーネントは、Eclipse ベース ではない S12(X) V5.1 の CodeWarrior でテストされています。Eclipse ベースの CodeWarrior (MCU10.x) は、RTOS アダプタの概念を使用しています。FreeRTOS コンポーネントには、これを無効にする設定が追加されました。Eclipse 以外の CodeWarrior 環境で動作させるには、設定 'Classic CodeWarrior' を 'yes' に設定する必要があります。そうしないと、コード生成中に内部エラーが発生します。 さらに、少なくとも PE 3.09 Service Pack をインストールする必要があります。このアップデートは、http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=CW_UPDATES_MCU_63、直接リンク:CodeWarrior for MCU V6.3 Processor Expert V3.09アップデートから入手できます。 ライセンス ライセンス : オープンソース (LGPL) FreeRTOS(c)著作権2003-2012リチャードバリー、http: www.FreeRTOS.org FreeRTOS Processor Expert Component: (c) Copyright Erich Styger, 2012 (英語) Processor Expert and CodeWarrior (c) Copyright Freescale Semiconductor, 2012, all rights reserved これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。 *これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。 ※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。 ※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。 コンポーネント交換
View full article
基于 eRPC 的 S32K1xx 系列 MCU 双 MCU 同步解决方案 NXP S32K1xx 系列 MCU 广泛应用于汽车车身控制和许多通用汽车应用,同时针对一些有特殊要求的应用,例如需要比产品组合所能提供的更多外设实例(例如6x CAN-FD、6x LIN 或 4 I2C)类似中端 BCM 或 DCU,提出了一种板载双/多 MCU 同步解决方案作为替代解决方案,以扩展 S32K1xx MCU 外设/内存资源和 CPU 处理能力。 eRPC ( Embedded R emote P rocedure C all)是由 NXP 创建的远程过程调用 (RPC) 系统 ( https://github.com/EmbeddedRPC/erpc/ )。RPC 是一种使用示例本地函数调用来调用远程系统上的软件例程的机制。 eRPC software architectureeRPC软件架构 图 1.eRPC软件架构 在这个项目中,我们将eRPC协议移植到S32K1xx平台,并测试和了解了它的性能。提供带有详细用户指南(本文档)的开箱即用软件包,以简化和加速用户对 S32K1xx 上的 eRPC 的评估。 连接两块 S32K144EVB 板来演示 eRPC 协议的使用。一个作为客户端,另一个作为服务器。客户端主板发起eRPC请求,服务器主板响应请求并执行服务。 图 2. S32K144-EVB 上的 eRPC 任务工作流程 项目中演示了三种类型的 MCU 扩展: MCU IO扩展:设置LED; MCU外设扩展:CAN、LIN报文转发、LED亮度调节; CPU处理能力扩展:矩阵乘法和加法数学运算。 请参阅附件中的示例项目和用户指南以了解更多详细信息。 图 3. 用户指南目录 •注意:尽管我们使用 S32K144-EVB 上的示例项目对该解决方案进行了大量测试,但当它集成到实际应用项目中时,客户仍然有责任自行确保总体质量,所有示例代码和用户指南文档仅供客户参考。 如果您对此解决方案有任何疑问,请在此处发帖,我们可以进行公开讨论。 最良好的问候, Enwei Hu(胡恩伟) GPIS 系统应用工程师。
View full article
KW41Z 上 Zigbee 应用的持久数据管理器 (PDM) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本文档描述了持久数据管理器 (PDM) 模块,该模块负责处理非易失性存储器 (NVM) 中的堆栈上下文数据和应用程序数据的存储。对于 KW41Z 设备,此内存是内部闪存,因此本文档将引用闪存。 提示:在本文档中,冷启动是指首次启动或不占用内存(RAM)的重新启动。热启动是指在保留记忆的情况下重新启动(例如,在保留记忆的情况下睡眠后)。 1.    Overview 如果网络节点运行所需的数据仅存储在片上 RAM 中,则该数据仅在节点通电时保存在内存中,并且在电源中断期间将丢失(例如电源故障或更换电池)。这些数据包括网络堆栈的上下文数据和应用程序数据。 为了使节点能够从电源中断中恢复并继续提供服务,必须将必要的操作数据存储在非易失性存储器(NVM)(例如 Flash)中。断电后重新启动时可以恢复这些数据,从而使节点能够恢复其在网络中的角色。 可以使用持久数据管理器 (PDM) 模块来处理 KW41Z Flash 中的操作数据的存储和恢复,如本文档其余部分所述,其中涵盖以下主题: 初始化 PDM 模块 - 参见第 2 节 管理 Flash 中的数据 - 请参阅第 3 节 PDM 功能,例如按记录 ID 搜索记录 - 请参阅第 4 节 PDM 可与 ZigBee PRO 和 IEEE802.15.4 无线网络协议一起使用。 2.初始化PDM并构建文件系统 使用 Kinetis NVM 框架要求用户必须注册 NVM 写入所需的数据集。这是通过调用函数 NVM_RegisterDataSet() 来完成的。该函数注册要从 Flash 写入 NVM_TABLE 部分的给定数据集。 无论使用何种 PDM 功能(例如,冷启动或热启动),应用程序都必须初始化 PDM 模块。上下文数据存储或计数器实现)。PDM 初始化是使用函数 PDM_eInitialise() 执行的。 此功能需要指定以下信息: PDM 要使用的 Flash 扇区数(零值表示使用所有段) 一旦调用 PDM_eInitialise() 函数,PDM 模块就会在 RAM 中构建一个文件系统,其中包含有关其在 Flash 中管理的扇区的信息。PDM 从每个 Flash 扇区读取标头数据并构建文件系统。 应用程序记录在函数 InitAplRecords() 中分组并初始化,而网络堆栈记录在函数 InitNwkRecords() 中分组并初始化。 对于 ZigBee PRO,PDM 以其最通用的形式使用,如上所述。 3. 管理 Flash 中的数据 本节介绍如何使用 PDM 模块将数据保存在 Flash 中,以便在 KW41Z 设备在冷启动或热启动后无需保存内存即可恢复运行时提供服务的连续性。 数据以‘记录’的形式存储在 Flash 中。一条记录至少占用一个 Flash 扇区,但可能大于一个扇区并占用多个扇区。可以创建任意数量、不同长度的记录,只要它们不超过 Flash 容量。对于堆栈上下文数据,记录是自动创建的;对于应用程序数据,记录是由应用程序(如第 3.1 节所示)自动创建的。每个记录都由一个唯一的 16 位值标识,该值在创建记录时分配 - 对于应用程序数据,此标识符是用户定义的。 Flash中存储的堆栈上下文数据包括以下内容: 应用层数据: AIB 成员,例如 EPID 和 ZDO 州 组地址表 绑定表 应用程序密钥对描述符 信任中心设备表 网络层数据: NIB 成员,例如 PAN ID 和无线电频道 邻居表 网络密钥 地址映射表 在没有 RAM 的情况下执行 KW41Z 冷启动或热启动时,必须按照第 2 节的说明在应用程序中初始化 PDM。 如果这是第一次冷启动,则 Flash 中将不会保存任何堆栈上下文数据或应用程序数据。 如果是上次使用后(例如重置后)的冷启动或热启动,则 Flash 中应该保存堆栈上下文数据和应用程序数据。 启动时,PDM 在 RAM 中构建文件系统并扫描 Flash 以查找有效数据。如果发现任何数据,则将其纳入文件系统。 以下小节介绍了如何在 Flash 中保存和恢复应用程序数据。 3.1 将数据保存到Flash 应用程序数据和堆栈上下文数据从 RAM 保存到 Flash,如下所述。 注意:在数据保存期间,如果需要对 Flash 进行碎片整理和清除,则将自动执行此操作,从而重新保存所有记录。 应用程序数据 当 RAM 中的数据发生重要变化时,您应该将应用程序数据保存到 Flash 中。可以使用函数 PDM_eSaveRecordData() 保存 RAM 中的应用程序数据到 Flash 中的单独记录中。RAM 中的数据缓冲区保存到 Flash 中的单个记录中(一个记录可能跨越多个 Flash 扇区)。 调用 PDM_eInitialise() 时会创建记录。这些记录由应用程序分配的唯一 16 位标识符进行跟踪 - 该标识符随后用于引用记录。使用的值不得与 NXP 库使用的值冲突 - ZigBee PRO 堆栈库使用高于 0x8000 的值。 随后,在对同一记录(由其 16 位标识符指定)执行重新保存时,与该记录关联的原始闪存扇区将被覆盖,但只有包含数据更改的扇区才会被更改(如果没有数据更改,则不会执行写入)。这种只进行增量保存的方法提高了大小受限的Flash的占用率。 堆栈上下文数据 当某些数据项发生变化时,NXP ZigBee PRO 堆栈会自动将其自己的上下文数据从 RAM 保存到 Flash。该数据不会被加密。 3.2 从闪存恢复数据 应用程序数据和堆栈上下文数据从 Flash 加载到 RAM,如下所述。 应用程序数据 在冷启动或无内存的热启动期间,一旦 PDM 模块被初始化(参见第 2.2 节),就必须为需要复制到 RAM 的 Flash 中的每个应用程序数据记录调用 PDM_eReadDataFromRecord()。 堆栈上下文数据 上面描述的函数 PDM_eReadDataFromRecord() 不用于记录堆栈上下文数据。这些数据从 Flash 加载到 RAM 由堆栈自动处理(前提是 PDM 已初始化)。 3.3 删除Flash中的数据 可以使用函数 PDM_vDeleteAllDataRecords() 删除 Flash 中的所有记录(应用程序数据和堆栈上下文数据)。 注意:不建议您在重新加入同一安全网络之前通过调用 PDM_vDeleteAllDataRecords() 来删除 ZigBee PRO 堆栈上下文数据的记录。如果删除这些记录,则重新加入后节点发送的数据将被目标节点拒绝,因为源节点上的帧计数器已被重置。有关更多信息和建议,请参阅 ZigBee 3.0 堆栈用户指南中的“应用程序设计说明”附录。 4.PDM功能 PDM 提供了使用 16 位记录 ID 搜索特定记录的功能。该函数称为 PDM_GetNVMTableEntry(),所需参数是记录 ID 和找到的条目的输出指针。 另一个可用的 PDM 功能是提供一种将数据安全地写入 NVM 的机制。这是通过调用函数 PDM_vCompletePendingOperations() 来完成的,该函数调用适当的 NVM 函数,用于在任何其他操作之前完成对 NVM 的所有写入。例如,用户可以使用该函数确保在重置之前将数据写入 NVM。 千瓦 KW41Z31Z21Z ZigBee 软件
View full article
S32K311 FLASH擦除失败,并且发生了HardFault_Handler Hi NXP. 我使用 S32K311、RTD 3 通过使用 C40 来擦除闪存。 当我进行某些擦除操作时,闪存无法擦除并触发硬故障 我在 C40_Ip_MainInterfaceSectorErase 中添加了一些调试消息,如下所示: 我们可以看到,当: /* 启动内部擦除/编程序列 */ C40_Ip_pFlashBaseAddress->MCR |= FLASH_MCR_EHV_MASK;被执行, 直接触发 Hardfault。 有时候,我一步一步调试,一步一步执行,但会擦除成功,不会触发hardfault错误, 擦除 FLASH 有正确的方法吗? 回复:S32K311 FLASH擦除失败,并且发生了HardFault_Handler 你好,这是哪份文档?我想了解更多 回复:S32K311 FLASH 擦除失败,并且发生了 HardFault_Handler 你好,必须用2块吗? 回复:S32K311 FLASH擦除失败,并且发生了HardFault_Handler RWW(边写边读) - NXP 社区 回复:S32K311 FLASH擦除失败,并且发生了HardFault_Handler Hi @davidtosenovjan  感谢你的支持 回复:S32K311 FLASH擦除失败,并且发生了HardFault_Handler 这显然是 RWW 问题。您必须从不同的块或内部 SRAM 执行代码,因为它们是同一个分区 回复:S32K311 FLASH擦除失败,并且发生了HardFault_Handler 您是否从尝试擦除的同一块执行此代码? 回复:S32K311 FLASH 擦除失败,并且发生了 HardFault_Handler 我已经做过双重验证,待擦除区域确实是解锁的,所以应该不存在待擦除区域被保护或者解锁失败,导致擦除时出现Hardfault错误 回复:S32K311 FLASH 擦除失败,并且发生了 HardFault_Handler Hi @davidtosenovjan  我已禁用不同的缓存。 这仍然会触发 Hardfault 1. #定义 C40_IP_SYNCRONIZE_CACHE (STD_OFF) 2. #定义CACHE_IP_IS_AVAILABLE STD_OFF 回复:S32K311 FLASH 擦除失败,并且发生了 HardFault_Handler 您是否已禁用缓存? 回复:S32K311 FLASH擦除失败,并且发生了HardFault_Handler 如果我设置 PFLASH 的 .ld地址在Block 0(512KB),比如使用200KB。 然后擦除剩余的地址,触发 HardFault。 同时,如果我擦除块 1,一切都会好起来。 如何解决这一情况? 应用场景是Bootloader需要擦除App的Flash地址 回复:S32K311 FLASH擦除失败,并且发生了HardFault_Handler 擦除区域为PFLASH 回复: S32K311 The FLASH failed to be erased AND a HardFault_Handler occurred 在使用 S32DS 3.6.3 和 RTD 6.0.0 调试 S32K396 时,我 在测试官方闪存操作例程时遇到了 硬故障 问题。情况如下: 如果我将程序的 pflash 地址设置为 int_pflash : ORIGIN = 0x00400000, LENGTH = 0x00100000,那么使用 C40_Ip_MainInterfaceSectorErase 擦除 0x00500000 至 0x00502000 范围内的数据 会导致硬故障。擦除 0x005FE000 至 0x00600000 也会导致硬故障。不过,擦除 0x00600000 至 0x00602000 则 正常。 我尝试将 C40_Ip_MainInterfaceSectorErase 函数放到 int_sram_fls_rsv : ORIGIN = 0x2045EF00, LENGTH = 0x00001000 部分,但硬故障仍然发生。只有将 main 函数 也 移到 int_sram_fls_rsv 部分 后,问题才得以解决 。 为什么会出现这种情况?S32K396 的擦除扇区大小为 0x2000,但在实际操作中,似乎 并不总是允许 在 0x00200000 长度 范围内擦除 。我没有找到任何描述这种行为的文档。会不会是我的配置出了问题?我使用的是 C40_IP_Example_S32K396 示例项目。
View full article
MCXA153 读出保护 Ⅰ、Introduction MCXA153支持读出保护(ROP),以防止设备内部闪存中的代码被读取。此读出保护机制允许用户在系统中启用不同级别的保护。本文详细解释了四个ROP级别的配置,以及不同级别之间的关系和相应的生命周期。 Ⅱ、四级读出保护(ROP) ROP 由 ROP_STATE 位控制,它是一个存储在 IFR0 中的 32位字段。它可以由客户编程。 以下是对四个ROP级别的介绍: 1.ROP_LEVEL0 ROP_STATE = 0xFFFF_FFFF(已擦除的 FLASH 值), 无ROP。默认状态为空白。 2.ROP_LEVEL1 ROP_STATE = 0x0000_0003 调试被禁用和解锁,但客户可以对其进行修改,仅有有限的调试邮箱命令可供使用。 3 .ROP_LEVEL2 ROP_STATE = 0x0000_0001 调试被禁用和锁定,客户无法对其进行修改,仅有有限的调试邮箱命令可供使用。 4.ROP_LEVEL3 ROP_STATE = 0x0000_0000 调试被禁用和锁定,客户无法对其进行修改,也没有可用的调试邮箱命令。 注意:其他任何内容 = 类似 ROP3 的行为(调试已禁用/锁定,ISP 已禁用)。 当ROP级别为0时,我们可以通过修改IFR0中的ROP_STATE值,将ROP级别更改为1、2和3。当ROP级别为1或2时,我们可以通过ISP或DM-AP命令将ROP级别更改为0。ROP 3级操作不可逆,请谨慎执行。下图展示了四个层级之间的关系:   Ⅲ、生命周期和ROP 当芯片从NXP交付给客户时,其生命周期处于“NXP配置”阶段,我们也可以称之为“OEM Open”、“OEM Field Return”或“NXP Field Return”。因为此时芯片完全空白,并且允许ISP和调试功能。当然,此时的ROP级别为0。在此生命周期中,客户可以进行开发和调试。 在客户生产过程中,客户可根据自身需求通过ROP对ISP和调试设置特定限制。客户可选择ROP级别1或ROP级别2。此时的生命周期状态为“OEM Closed”。在此生命周期中,当出现质量问题时,客户可通过ISP或DM-AP命令擦除整个芯片,或使用DM-AP命令“set FA”将芯片生命周期恢复至初始状态,并将其送回NXP工厂进行分析,且不会存储任何知识产权资产。 在某些情况下,客户可能需要完全禁用ISP和调试功能。在这种情况下,客户可以将ROP级别设置为3,芯片生命周期为 “OEM No Return”。请注意,目前即使是恩智浦也无法恢复该芯片。因此,一旦出现CQC问题,我们的工厂无法进行进一步的分析。 此外,我们可以在任何生命周期内将芯片转移到“Bricked”状态。在“Bricked”生命周期中,该芯片将无法启动并彻底砖块化。下表显示了生命周期与ROP之间的关系: Ⅳ。不同 ROP 水平对 SWD 和 ISP 的影响 支持的SWD和ISP命令在不同的ROP级别是不同的。 从ROP0到ROP3,支持的命令越来越少。下图显示了SWD和ISP在不同ROP级别下支持的命令。 ROP0-ROP3支持的ISP命令:   ROP0-ROP3支持的SWD DM-AP命令:   五、使用 SEC 工具配置 ROP 我们可以通过MCUXpresso安全配置(SEC)工具配置ROP。MCUXpresso安全配置工具是一款基于GUI的应用程序,用于简化在恩智浦MCU上生成和配置可启动的可执行文件。 硬件需求:FRDM-MCXA153板、Type-C USB线 软件要求:MCUXpresso Secure Provisioning (MCUXpresso Secure Provisioning v8_b240110 或更高版本。) 配置步骤: 第1步.创建新工作区 打开软件后,点击File->New Workspace,选择“MCX A14x/A15x”->MCXA153->点击“create”。请参考下图: 步骤 2.目标处理器连接 进入ISP模式:按住SW3(ISP键)=> 按下并松开SW1(RESET键)=> 松开SW3 进入工作区后点击 "Target" -> Connection,打开目标处理器连接窗口。此处通过 UART 建立连接,需选择端口号与波特率。参考下图: 我们可以点击 “Test connection” 来检查连接是否成功。如果连接成功,结果将显示“OK”。我们还可以看到当前电路板的生命周期:OEM Open。请参考下图: 第3步:选择生命周期设置ROP 点击工具栏上的“OEM Open” 根据要求,选择合适的ROP,在本例中选择ROP 2。 注意:使用ROP 3时需谨慎。 请参考下图: 步骤 4.构建镜像 完成上述操作后,需将 MCUXpresso IDE 生成的 .s19或 .hex文件加载至 Source executable image。 文件加载完成后,系统会自动识别起始地址。如果起始地址不是0x00000000,则无法“built image”。然后点击“build image”。请参考下图: 镜像构建完成后将显示 "SUCCESS: built image",点击 "close"。参考下图: 步骤 5.写入镜像 我们可以看到所需的.bin文件已在“write image”中自动生成,也可以通过“import”导入我们编写的相应的.bin文件。镜像路径文件将自动加载。 点击“write image”会弹出确认窗口,然后点击“ok”以自动运行脚本。文件成功写入后,显示消息“SUCCESS: write image”。请参考下图: 第6步.检查 完成ROP 2配置后,可以通过“PFR configuration”来查看寄存器的状态。已使用的寄存器无法读出,显示未知,如下图所示: 最后,按下电路板上的 RESET 键以退出 ISP 模式。此时,电路板已进入 ROP 2,调试功能已禁用。进入其他 ROP 级别的方法是相同的。 那么,我们如何回到其他ROP级别呢? ROP 2状态调试已禁用,甚至IDE也无法运行,我们只能使用ISP命令和SWD命令进行操作。SEC工具集成了SWD批量擦除命令,可将系统恢复至ROP 0。不过,我们也可以使用blhost软件来使用ISP命令,进入ISP模式,输入“blhost -p comxx -- flash-erase-all”,返回ROP 0。 接下来,我们将研究如何使用SWD整体擦除命令。 点击工具栏“Dbg”: 此时将显示Select Debug Probe(选择调试探针) 窗口。请参考下图: 选择“Probe: ”并点击“erase”。擦除成功后,显示以下消息:Flash整体擦除成功!我们已成功返回ROP 0。 Ⅶ、总结 ROP功能可保护芯片的安全性,用户可根据自身应用需求设置不同级别的ROP。MCUXpresso Secure Provisionin简化了ROP配置过程。配置不同的ROP需要修改CMPA 中 ROP_STAT和ROP_STAT_DP的状态位。SEC工具帮助我们通过GUI接口自动执行这项工作。                                启动 ROM | 启动配置 | 闪存 MCXA
View full article
PCF2131——第二脉冲信号触发错误 Hello, 我是 Ramón,开始使用 PCF2131 和 STM MCU 进行工作。在设备中设置新的时间+日期后,我遇到了脉冲秒信号的问题。 我遵循的方案如下: 1.我将设备设置为无中断,只有秒脉冲信号。控制寄存器设置如下: ** 控制 1:0b0000 0001,控制 2、3、4、5:0b0。-> 仅使用第二脉冲信号。 ** INTA/B Mask1/2: 0b0 -> 所有中断禁用 ** WD 控制:0x20 -> 脉冲秒信号,无 WD。 2. 然后我从 RTC 读取并检查完整性。然后设置我的MCU的时间。 3. 设备定期通过 SNTP 进行同步。问题就来了。 当收到新日期时,我们停止 RTC,清除预分频器,设置新时间(添加操作延迟)并重新启动 RTC。当这个时间接近于秒的变化(大概是920-950ms),并且设置增加延时的时间(这样就使得新的时间设置大约在50-80ms),秒脉冲信号被触发,使得MCU比实际时间提前一秒递增。我们不知道为什么会发生这种情况。尝试禁用、清除和重新启用中断,但情况仍然相同。知道为什么会发生这种情况吗? 我将我们测量的信号与我们发送的 I2C 数据附加在一起。第二个是在此特定帧中设置的日期时间的缩放,您可以看到第 100 秒设置为 4。
View full article
How to refund a wrong transaction How do I get a refund from Phone, for wrong transaction?076995-95414 - If you mistakenly sent money to the wrong number on Phone it is generally ... Functional Safety
View full article
Request for TJA1128 driver files and guidance on LIN transceiver and watchdog usage Hi NXP Support Team, I am currently working with the TJA1128 LIN Mini System Basis Chip and I am new to this device. While reviewing the application note AH1801, I noticed that the software example and driver files for TJA1128 are available through NXP DocStore (NDA required). I would like to request access to the example driver source code and reference project for TJA1128. In addition, I would appreciate some initial guidance on the following points: LIN Transceiver Verification How to properly bring the TJA1128 into Normal mode for LIN communication Any important initialization or pin/configuration requirements to verify basic LIN TX/RX functionality Watchdog Handling How the watchdog is expected to be refreshed in Normal mode Any timing constraints or typical watchdog configuration recommendations My current plan is: First, to verify basic LIN transceiver functionality In parallel, to validate watchdog refresh behavior from the MCU Any application notes, driver documentation, or best-practice recommendations for these use cases would be very helpful. Thank you for your support. Best regards, Kasirajan C [email protected]
View full article
S32K314 LPSPI - DMA での予期しない CS トグル こんにちは@DanNguyenDuy 以下に示すように、LPSPI DMA モードで予期しない CS トグルが発生しました。 デフォルト設定では、フレーム サイズは 8 ビット、DMA 転送サイズは 1 バイトです。SPI ボーレートは 10 Mbps です。 緑色の信号は CS を表し、「Keep」オプションを使用する場合は転送中にアサートされたままになる必要があります。しかし、予期せず切り替わりました。割り込みモードでは、CS は予想どおりにアサートされたままでした。また、PCS の代わりに GPIO ベースの CS を使用すると、切り替えなしでも正常に動作しました。 この現象は、低いボー レートよりも高いボー レートで頻繁に発生するため、原因は SPI 側での TX アンダーランである可能性があります。 スキャッターギャザーモードを有効にして SPI タイミングを調整してみましたが、問題は解決しませんでした。 私の意見では、デフォルトの DMA 構成では、高速 LPSPI 転送を処理できない可能性があります。 予期しない CS トグルを解決する方法についてアドバイスをいただけますか? ありがとう。 BR、 アレックス・ヤン RTD Re: S32K314 LPSPI - Unexpected CS toogle under DMA @DanNguyenDuy Mobis の arxml ファイルを共有します。 RTDのバージョンは4.0.0_HF04です(香港MC Re: S32K314 LPSPI - Unexpected CS toogle under DMA @DanNguyenDuy LPSPI DMA 構成の Mobis のスクリーンショットを共有します。キャプチャ画像で使用しているチャネル名は Vsp です。 Re: S32K314 LPSPI - Unexpected CS toogle under DMA こんにちは@alexyang 、 どのパッケージバージョンを使用しましたか? サンプルファイルまたは設定ファイル(.xdmまたは.arxml)を送っていただけますか?ファイルですか? よろしくお願いいたします。 ダン Re: S32K314 LPSPI - Unexpected CS toogle under DMA こんにちは@alexyang 、 1.構成を確認しましたが、問題は見つかりませんでした。 2. 私は S32K314 を持っていないので、S32K344 でこの問題を確認しましたが、私の側ではこの問題は発生していません (送信プロセス中に PCS が LOW に維持されていました)。 3. 呼び出しの前後のLPSPI2_TCRレジスタの値を確認してください。 Spi_AsyncTransmit() 関数? 送信プロセス中にTCR[CONT] = 0になると、PCSピンはハイレベルになります。 そうでない場合、FIFO が空になる前に DMA が TX FIFO にデータを転送しなかったため、LPSPI が TX FIFO が空になった状態でデータをシフトしているときにこの問題が発生する可能性があります。この状況では、LPSPI が送信終了信号を検出するため PCS がトリガーされ、これはデザイン上の制限のように見えます。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: S32K314 LPSPI - Unexpected CS toogle under DMA こんにちは@alexyang 、 私の見解では、 TXウォーターマークが0の場合にこの問題が発生する可能性があります。DMA割り込みの優先度を上げ、Lpspi_ErrataHandle()関数の後にTXウォーターマークを3(最大値)に変更するステートメントを追加してテストすることをお勧めします。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: S32K314 LPSPI - Unexpected CS toogle under DMA @DanNguyenDuy TCR[CONT]が設定されているSO、予期しないCSトグルの原因にはなりません。 LPSPI の TX ウォーターマークに関して懸念があり、私の推測ではこれが TX FIFO が空になる原因である可能性があります。 TX ウォーターマークは、以下のように Lpspi_Ip_Init で 2 に設定されます。 しかし、ERR_IPV_LPSPIV2_0001 の Lpspi_ErrataHandle(Base, State) によって 0 に設定されており、これは私の推測では予期しないアクションです。 したがって、私のレビューでは、ERR_IPV_LPSPIV2_0001 の回避策によって TX ウォーターマークが予期せず 0 になります。そして、別のお客様であるAutoeverからも報告がありました。 Autoever レポートでは、SPI TX アンダーランが発生し、autoever は Lpspi_TransmitTxInit によって TX ウォーターマークがクリアされていることを検出しました。SO、Autoever は「Base->FCR = LPSPI_FCR_TXWATER((uint32)LPSPI_IP_FIFO_SIZE_U8 - (uint32)2u);」を強制的に追加して TX ウォーターマークを 2 に戻し、TX アンダーランを削減しました。 TX ウォーターマークについてどう思いますか?TX ウォーターマークが 0 であることが、DMA による予期しない CS トグルの原因として CAN である可能性がありますか? Re: S32K314 LPSPI - Unexpected CS toogle under DMA こんにちは@alexyang 。 RTD チームにお問い合わせする前に、次の 2 つのテスト シナリオを試してもらいたいと思います。 シナリオ 1: Lpspi_ErrataHandle() 関数の後に、DMA 優先度割り込みを最高に設定し、TX ウォーターマーク = RX ウォーターマーク = 3 に設定します。 シナリオ 2: シナリオ 1 + RX DMA を無効にし、ポーリング方法でデータを受信します。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: S32K314 LPSPI - Unexpected CS toogle under DMA こんにちは@DanNguyenDuy CS トグル レートが TX ウォーターマークによって低下したため、CS トグルの原因は TX FIFO が空になったことと思われます。 ただし、この変更によって CS の切り替えの問題は完全に解決されませんでした。CS の切り替えを完全に防止するために、TX ウォーターマークに基づいた追加の提案はありますか? また、 Lpspi_ErrataHandle() 関数の後に TX ウォーターマーク = 0 が予期しない動作である場合、これを修正する予定はありますか? Autoever は、TX ウォーターマークの処理について NXP に確認を取り、修正が必要な場合は NXP のパッチ計画を入手したいと考えています。 ありがとう。 BR、 アレックス・ヤン
View full article
MCUXpresso IDE 25.6 書き込み MCXW716C 失敗:プロセッサはセキュアモードです、EraseSector タイムアウト (6000ms) PC=0xFFFF MCUXpresso IDE 25.6 MCXW716Cへの焼込みに失敗しました:プロセッサはセキュア モードです、EraseSector タイムアウト (6000ms) PC=0xFFFFFFFE、ChecksumSectors Ef(38) 各位、私は MCUXpresso IDE + LinkServer を使用してNXP MCXW716C (パネル: FRDM-MCXW71 / または自研パネル) をダウンロードした際に、次のようなエラー メッセージが発生しました。 软ハードウェア環境 IDE:MCUXpresso IDE 25.6.136 LinkServer: RedlinkMulti ドライバ v25.6 (2025年6月26日 ビルド1017) 调试器:パネルダウンロードMCU-LINK 搭載 (r0E3) CMSIS-DAP V3.117 接続方式:SWD コア片: MCXW716CxxxA システム:Windows [バージョン番号可选] 工程/例:[例 frdmmcxw71_lpi2c_read_fxls896x_accel_value_transfer] 复现步骤 打开工程并通常编译生成 AXF/ELF 点击デバッグ(またはダウンロード/烧录) LinkServer は正常に接続されていますが、消去/書き込み段階で障害が発生しています 关键日志(截取)   プロセッサはセキュアモードです...フラッシュドライバ「ChecksumSectors」のアドレス0x00000000に23936バイトを書き込み中 エラー 'Ef(38): フラッシュ操作でエラーが返されました (ログを参照)' ... ドライバ「EraseSector」タイムアウト (6000 ms) PC: FFFFFFFE 现象说明 チップとフラッシュを正常に認識可能:フラッシュ バリアント「FMU 1MB」が検出されました ただし、プロセッサはセキュアモードです 続いて、フラッシュ ドライバの操作段階でのチェック:ChecksumSectors Ef(38) 最终 EraseSector 擦除扇区超過時間 6000ms 、PC 表示0xFFFFFFFE 我想确认/请教的问题 プロセッサーはセキュア モードになっています。MCXW716C では通常、何を意味しますか? 安全寿命期間/安全構成に入ったことを示し、フラッシュの擦過と调试を制限しますか? このような状況に対して、正しい代替方法は何ですか?大量消去 / 回復 / 安全でないフローが必要かどうか? PC: 0xFFFFFFFE は、フラッシュ ドライバ跑飛/HardFault/调试访问安全ドメイン隔離による「無能 PC」であるかどうかを確認できますか? LinkServer v25.6 + MCXW716C で EraseSector タイムアウトのようなものに遭遇しましたか? 充電可能な情報(必要に応じて) [安全例/TrustZone/セキュア ブート構成を使用するかどうか:是/否/不确定] [コア片は否か曾经烧录过安全相关固片/配置区:是/否/不确定] [谝试过的操作:SWD 周波数の低下、回線/换口、断電重启、按住复位连接続、换 LinkServer バージョン等] 完全な LinkServer ログ / 工程 / 最小复现步骤を提供可能 感大家の指差す。 ボード設計 Re: MCUXpresso IDE 25.6 烧录 MCXW716C 失败:processor is in secure mode,EraseSector timeout(6000ms) PC=0x こんにちは@向明月 セキュアプロビジョニングツールをダウンロードできると思います。 MCUXpresso セキュアプロビジョニングツール | NXP Semiconductors そして、w71 ワークスペースを作成します。 そしてそれを消します。 これがお役に立てれば幸いです。 BR ハリー
View full article
HAB Error on IMX8MP processor Dear all, Trying to validate HAB signatures on the i.MX8MP board I am getting these errors HAB Configuration: 0xf0, HAB State: 0x66 --------- HAB Event 1 ----------------- event data: 0xdb 0x00 0x14 0x45 0x33 0x0f 0xc0 0x00 0xbe 0x00 0x0c 0x00 0x03 0x17 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x50 STS = HAB_FAILURE (0x33) RSN = HAB_INV_INDEX (0x0F) CTX = HAB_CTX_COMMAND (0xC0) ENG = HAB_ENG_ANY (0x00) --------- HAB Event 2 ----------------- event data: 0xdb 0x00 0x14 0x45 0x33 0x0c 0xa0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x42 0x5a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 STS = HAB_FAILURE (0x33) RSN = HAB_INV_ASSERTION (0x0C) CTX = HAB_CTX_ASSERT (0xA0) ENG = HAB_ENG_ANY (0x00) --------- HAB Event 3 ----------------- event data: 0xdb 0x00 0x14 0x45 0x33 0x0c 0xa0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x40 0x40 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 STS = HAB_FAILURE (0x33) RSN = HAB_INV_ASSERTION (0x0C) CTX = HAB_CTX_ASSERT (0xA0) ENG = HAB_ENG_ANY (0x00) They come from this development environment U-Boot SPL 2023.04-lf_v2023.04+g1e5b6c6bf2 Can someone give me an advice on this topic ? Thanks in advance Re: HAB Error on IMX8MP processor any chance you got this fixed , i have the same issue , when i try to change from srk1 to srk2  Re: HAB Error on IMX8MP processor Hi, RSN = HAB_INV_INDEX (0x0F) tells wrong key at given index or target index for installed key not available. To have a check the csf files. To refer to the HAB API where you'll find more details for these errors. The API is with CST tool that you download for signing. Regards Harvey
View full article
使用CLRC66303HN 在16-slots模式无法读取15693标签 我使用的SDK版本是 NxpNfcRdLib_RC663_v07.14.00_Pub.zip  使用one slot  读取标签速度非常快,但是改成16 slots后,经常报错0x201或者0x203        我的修改逻辑是把所有的 |  PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS替换为 /* | PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS */ 还有哪里漏改了吗? 具体修改如下:   diff --git a/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phacDiscLoop/src/Sw/phacDiscLoop_Sw_Int_V.c b/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phacDiscLoop/src/Sw/phacDiscLoop_Sw_Int_V.c index a2b1dd9..317b4b2 100644 --- a/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phacDiscLoop/src/Sw/phacDiscLoop_Sw_Int_V.c +++ b/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phacDiscLoop/src/Sw/phacDiscLoop_Sw_Int_V.c @@ -47,7 +47,7 @@ phStatus_t phacDiscLoop_Sw_DetTechTypeV( /* Inventory request with one slot */ status = phpalSli15693_Inventory( pDataParams->pPalSli15693DataParams, - pDataParams->sTypeVTargetInfo.bFlag | PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS | PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY, + pDataParams->sTypeVTargetInfo.bFlag /*| PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS*/ | PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY, 0, NULL, 0, @@ -106,7 +106,7 @@ phStatus_t phacDiscLoop_Sw_Int_CollisionResolutionV( /* Symbol 0 */ status = phpalSli15693_Inventory( pDataParams->pPalSli15693DataParams, - pDataParams->sTypeVTargetInfo.bFlag | PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS | PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY, + pDataParams->sTypeVTargetInfo.bFlag /*| PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS*/ | PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY, 0, aMaskBuffer, bMaskBitLength, diff --git a/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phpalSli15693/src/Sw/phpalSli15693_Sw.c b/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phpalSli15693/src/Sw/phpalSli15693_Sw.c index a99ad24..d507f8e 100644 --- a/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phpalSli15693/src/Sw/phpalSli15693_Sw.c +++ b/Middlewares/Third_Party/nxp/NxpNfcRdLib/comps/phpalSli15693/src/Sw/phpalSli15693_Sw.c @@ -1839,7 +1839,7 @@ phStatus_t phpalSli15693_Sw_InventoryExt( /* Clear INVENTORY, AFI and NBSLOTS flag */ if((status & PH_ERR_MASK) != PH_ERR_SUCCESS) { - pDataParams->bFlags &= (uint8_t)~(uint8_t)(PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY | PHPAL_SLI15693_FLAG_AFI | PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS); + pDataParams->bFlags &= (uint8_t)~(uint8_t)(PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY | PHPAL_SLI15693_FLAG_AFI /*| PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS*/); } /* Verify the exchange status. */ @@ -1967,7 +1967,7 @@ phStatus_t phpalSli15693_Sw_InventoryExt( }while(bAllBlocksRead == 0U); /* Clear INVENTORY, AFI and NBSLOTS flag */ - pDataParams->bFlags &= (uint8_t)~(uint8_t)(PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY | PHPAL_SLI15693_FLAG_AFI | PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS); + pDataParams->bFlags &= (uint8_t)~(uint8_t)(PHPAL_SLI15693_FLAG_INVENTORY | PHPAL_SLI15693_FLAG_AFI /*| PHPAL_SLI15693_FLAG_NBSLOTS*/); pDataParams->bExplicitlyAddressed = 0; Re: 使用CLRC66303HN 在16-slots模式无法读取15693标签 你好@a751116023 请尝试以下步骤: 1.初始化阅读器。 将协议设置为 ISO15693。 启用避免碰撞功能。 选择时间段 = 16(用于多标记方案)。 2。启动存货命令。 读取器发送存货命令,标签随机选择一个时段进行响应。 读者收集回复: 如果一个时隙内只有一个标签 → 获取 UID。 如果碰撞发生在一个时隙 → 无法识别,标记为"不完整" 。 3.记录识别的标签。 将成功读取的 UID 储存到列表中。 向识别到的标签发送选择命令,将其从随后的防碰撞中移除。 4.循环直至完成。 重复步骤 2-4,直到 所有标签 UID 均已识别,或重试次数已达上限。 Re: 使用CLRC66303HN 在16-slots模式无法读取15693标签 我把 Middlewares\Third_Party\nxpNfcRdLib\intfs\phacDiscLoop.h 里的 PHAC_DISCLOOP_CFG_MAX_VICINITY_CARDS_SUPPORTED 改成0x10后 好像是执入16 SLOTS了。现在还有个问题 Examples\NfcrdlibEx4_MIFAREClassic\NfcrdlibEx4_MIFAREClassic.c 一次只能读取一张卡 给这张卡休眠之后继续读取 还是只读取到这一张卡 怎么解决?
View full article
i.MX6ULL: BT+WiFi チップ(Qualcomm QCA9377) の 132MHz sdio クロック出力の問題 NXPコミュニティメンバーの皆様、こんにちは。 IMX6ULL と Qualcomm BT+Wifi コンボ チップを搭載したカスタム ボードを持っています。 このプロジェクトは、Yocto kirkstone、linux-imx 5.15.71 カーネル バージョンに基づいています。 mx6ullとqca9377間の通信方法はsdioです。 mx6ull と qca9377 間の sdio 通信中に時々発生する通信エラーについていくつか質問があります。 <現状> 1. dtsを132MHzのSDIOクロック速度を使用するように設定する imx6ul-14x14-evk.dtsi &usdhc1 { pinctrl-names = "default", "state_100mhz", "state_200mhz"; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1>; pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc1_100mhz>; pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc1_200mhz>; bus-width = <4>; vmmc-supply = <&reg_sd1_vmmc>; pm-ignore-notify; keep-power-in-suspend; non-removable; status = "okay"; }; &iomuxc { pinctrl_usdhc1: usdhc1grp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_SD1_CMD__USDHC1_CMD 0x17059 MX6UL_PAD_SD1_CLK__USDHC1_CLK 0x10071 MX6UL_PAD_SD1_DATA0__USDHC1_DATA0 0x17059 MX6UL_PAD_SD1_DATA1__USDHC1_DATA1 0x17059 MX6UL_PAD_SD1_DATA2__USDHC1_DATA2 0x17059 MX6UL_PAD_SD1_DATA3__USDHC1_DATA3 0x17059 MX6UL_PAD_GPIO1_IO00__GPIO1_IO00 0x130b0 >; }; pinctrl_usdhc1_100mhz: usdhc1grp100mhz { fsl,pins = < MX6UL_PAD_SD1_CMD__USDHC1_CMD 0x170b9 MX6UL_PAD_SD1_CLK__USDHC1_CLK 0x100b9 MX6UL_PAD_SD1_DATA0__USDHC1_DATA0 0x170b9 MX6UL_PAD_SD1_DATA1__USDHC1_DATA1 0x170b9 MX6UL_PAD_SD1_DATA2__USDHC1_DATA2 0x170b9 MX6UL_PAD_SD1_DATA3__USDHC1_DATA3 0x170b9 >; }; pinctrl_usdhc1_200mhz: usdhc1grp200mhz { fsl,pins = < MX6UL_PAD_SD1_CMD__USDHC1_CMD 0x170f9 MX6UL_PAD_SD1_CLK__USDHC1_CLK 0x100f9 MX6UL_PAD_SD1_DATA0__USDHC1_DATA0 0x170f9 MX6UL_PAD_SD1_DATA1__USDHC1_DATA1 0x170f9 MX6UL_PAD_SD1_DATA2__USDHC1_DATA2 0x170f9 MX6UL_PAD_SD1_DATA3__USDHC1_DATA3 0x170f9 >; }; }; 2. mmc0情報 # cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios clock: 132000000 Hz actual clock: 132000000 Hz vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V) bus mode: 2 (push-pull) chip select: 0 (don't care) power mode: 2 (on) bus width: 2 (4 bits) timing spec: 6 (sd uhs SDR104) signal voltage: 1 (1.80 V) driver type: 0 (driver type B) 3.以下のようなSDIO通信エラーログが出力されることがあります。 AR6000: SDIO bus operation failed! MMC stack returned : -84 __HIFReadWrite, addr:0X001000, len:00000256, Read , Sync Debug Assert Caught, File /usr/src/debug/kernel-module-qca9377/3.1-r0/git/CORE/SERVICES/HIF/sdio/linux/native_sdio/src/hif.c, Line: 1459, Test:status == A_OK || status == A_ECANCELED "Change sdio clock speed (132MHz -> 50MHz)" 1. 50MHz の SDIO クロック速度 を使用するように dts を設定します 。 imx6ul-14x14-evk.dtsi &usdhc1 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1>; bus-width = <4>; vmmc-supply = <&reg_sd1_vmmc>; pm-ignore-notify; keep-power-in-suspend; non-removable; status = "okay"; }; 2. mmc0情報 # cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios clock: 50000000 Hz actual clock: 44000000 Hz vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V) bus mode: 2 (push-pull) chip select: 0 (don't care) power mode: 2 (on) bus width: 2 (4 bits) timing spec: 2 (sd high-speed) signal voltage: 0 (3.30 V) driver type: 0 (driver type B) 3. sdio通信エラーログが表示されません。 <質問> 1.sdio クロックが 132MHz に設定されている場合、mx6ull と qca9377 間の sdio 通信は不安定になるようです。dts 値を変更して改善する方法はありますか? 2. 不可能な場合、SDIO クロック値にはどのような値を使用することをお勧めしますか? 事前に感謝いたします。 よろしくお願いします i.MX6 全て i.MX6UL Linux Yocto Project Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) データシートを参照してください。SDR104 / SDR50モードの信号レベルは1.8 Vです。ハードウェアをチェックして、これを再確認してください。 Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) ジョアン・シー様 迅速な返信ありがとうございます。   もう少し説明させてください。   <ハードウェア> - SocはNXP mx6ullプロセッサ(MCIMX6Y2DVM09AB)です - mmc0 は Qualcomm BT/WiFi コンボ チップ (SDIO 接続) にコネクテッド -> 132MHz、1.8V - mmc1 を 8G eMMC にコネクテッド -> 132MHz、1.8V   < mmc0 > # cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios クロック: 132000000 Hz 実際のクロック: 132000000 Hz vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V) バスモード: 2 (プッシュプル) チップセレクト: 0 (無視) 電源モード: 2 (オン) バス幅: 2 (4 ビット) タイミング仕様: 6 (SD uhs SDR104) 信号電圧: 1 (1.80 V) ドライバタイプ: 0 (ドライバタイプ B)   < mmc1 > # cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios クロック: 132000000 Hz vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V) バスモード: 2 (プッシュプル) チップセレクト: 0 (無視) 電源モード: 2 (オン) バス幅: 3 (8 ビット) タイミング仕様: 9 (mmc HS200) 信号電圧: 1 (1.80 V) ドライバタイプ: 0 (ドライバタイプ B)   <説明> - mmc1 にコネクテッドされた eMMC との通信は 132MHz、1.8V で実行されており、問題はありません。 - mmc0 にコネクテッドされた BT/WiFi チップとの sdio 通信も 132MHz、1.8V で駆動されますが、断続的に sdio 通信エラーが発生します。   その他の質問は以下の通りです: 1.eMMC(mmc1)の場合、HS200(132MHz/1.8V)が保証されているようですが、しかし、SDIO(mmc0)の場合、SDR104モードでは104MHzまでしか保証されないようです。お会計お願いします? 2. SO、mx6ull チップによって保証される最大 sdio クロック速度は 104MHz までですか? (MX6ULLチップがSDIO 132MHzのクロック速度を保証できるかどうかを確認したいと思います。) Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) 1.eMMC(mmc1)の場合、HS200(132MHz/1.8V)が保証されているようですが、しかし、SDIO(mmc0)の場合、SDR104モードでは104MHzまでしか保証されないようです。お会計お願いします? >データシートを参照してください。UHS-I SDR104モードでは最大104MB/sまでCAN対応ですが、最大104Mhzまでではありません。RMを参照してください: SD/SDIO UHS-Iモード(SDRモードでは最大208MHz、DDRモードでは最大50MHz) 2. SO、mx6ull チップによって保証される最大 sdio クロック速度は 104MHz までですか? (MX6ULLチップがSDIO 132MHzのクロック速度をCAN保証できるかどうかを確認したいと思います。) >データシートを参照してください。SDR104の場合、周波数は最大200MHzです。SDR104をmmc0で最大198MHzまでテストしました。ログを参照してください。mmc1はHS200で動作しているようです。オシロスコープでクロックを測定できます。 Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) 迅速なご返信ありがとうございます。 質問1に関しては、私は大きな間違いをしたと思います。申し訳ありません。 そして、以下のように言及していることを確認しました 「 SD/SDIO UHS-Iモード(SDRモードでは最大208MHz、DDRモードでは最大50MHz)」 SO、mmc0 に sdr104 を使用した場合、最大クロックは 208MHz なので、132MHz のクロックを保証することは可能でしょうか? Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) はい、132M をデフォルトとして設定する dtsi ファイルを参照できます。また、クロック ツリーをダンプして、クロックが 132Mhz かどうかを確認することもできます。 Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) ありがとう、ジョアンシー、 実際にクロック速度の問題であるかどうかさらに調べて、再度質問します。 ありがとうございます。 Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) 上記の内容をSWでデバッグしました。 詳細をご確認の上、ご質問にお答えください。 1. i.MX 6ULLのチップエラッタ     「ERR010450 MMC: EMMCは150 MHz以下でのみ動作CAN」 https://www.nxp.com/docs/en/errata/IMX6ULLCE.pdf        2. SWデバッグ 1 ) エラー値の定義 include / uapi / asm -generic / errno.h: 67 : #define EILSEQ 84 /* 不正なバイトシーケンス */ 2 ) EILSEQの設定場所     -コマンド ドライバ/ mmc /ホスト/ sdhci.c: sdhci_cmd_irq ()             if (intmask & (SDHCI_INT_TIMEOUT | SDHCI_INT_CRC | SDHCI_INT_END_BIT | SDHCI_INT_INDEX)) {                 if (intmask & SDHCI_INT_TIMEOUT)                     ホスト-> cmd ->エラー= - ETIMEDOUT;                 それ以外                     ホスト-> cmd ->エラー= - EILSEQ;                         -データ ドライバ/ mmc /ホスト/ sdhci . c : sdhci_data_irq ()             if (intmask & SDHCI_INT_DATA_TIMEOUT)                 ホスト->データ->エラー= - ETIMEDOUT;             そうでない場合(intmask & SDHCI_INT_DATA_END_BIT)                 ホスト->データ->エラー= - EILSEQ; 3 ) ログ [ 418.109795 ] [ sdhci_cmd_irq ()] intmask = 0xa0001 [ 418.114178 ] [ sdhci_data_irq ()] intmask = 0x200002 [ 418.118999 ] AR6000: SDIOバス操作に失敗しました! MMCスタックが返されました: - 84 [ 418.125847 ] __HIFReadWrite、アドレス: 0X000800 、長さ: 00000044 、読み取り、同期 [ 418.144284 ] デバッグアサートをキャッチしました。ファイル/ usr / src / debug / kernel - module - qca9377 / 3.1 - r0 / git / CORE / SERVICES / HIF / sdio / linux / native_sdio / src / hif . c 、行: 1459 、テスト: ステータス== A_OK ||ステータス== A_ECANCELED 3. SDHCIレジスタ 1 ) sdhci_cmd_irq ()の intmask 値は0xa0001です ビット0 ( 0x00001)😞 SDHCI_INT_RESPONSE -> コマンド 応答OK ビット17 (0x20000)😞 SDHCI_INT_INDEX -> コマンドインデックスエラー ビット19 (0x80000)😞 SDHCI_INT_CRC -> コマンドCRCエラー 2 ) sdhci_data_irq ()の intmask 値は0x200002です ビット1 ( 0x00002)😞 SDHCI_INT_DATA_END -> データ 正常 ビット21 (0x200000)😞 SDHCI_INT_DATA_CRC -> データCRCエラー 4.原因を推測する imx6ull Errata ERR010450によると、     「1.8 V の SDR104 は 150 MHz 以下でのみ動作します。」 150MHzまで動作できるのであれば、温度・電圧変動などによるタイミングマージンにより、132MHzではcmd/data CRCエラーが発生する可能性が高くなると思われます。 5.質問 現状ではHWチューニングで値を調整することができず、SWで対応しなければならない状況です。 sdioクロック値を下げるとCRCエラー率を低減、あるいはゼロにできるようです。NXPの見解をお聞かせください。 ありがとう。 Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) 親愛なるジョアンシー、 ご提供いただいた内容に基づいて、以下のレジスタを使用してテストしました。 sdhci-esdhc-imx.c #ESDHC_MIX_CTRL_SMPCLK_SEL を定義します (1 << 23) #define ESDHC_MIX_CTRL_AUTO_TUNE_EN (1 << 24) #ESDHC_MIX_CTRL_FBCLK_SEL を定義します (1 << 25) SMPCLK_SEL 0 オートチューン 1 FBCLK_SEL 1 1. テスト1 1) AUTO_TUNE_ENを1→0に設定する 2) ログ [ 39.150703] AR6000: バスドライバーの登録を解除しています 3) wlan0 登録失敗 $ ifconfig wlan0 アップ ifconfig: SIOCGIFFLAGS: そのようなデバイスはありません 2. テスト2 1) FBCLK_SELを1→0に設定する 2) ログ [ 39.160750] AR6000: バスドライバーの登録を解除しています 3) wlan0の登録も失敗します $ ifconfig wlan0 アップ ifconfig: SIOCGIFFLAGS: そのようなデバイスはありません 3. テスト3 1) AUTO_TUNE_EN 1 -> 0 && FBCLK_SEL 1 -> 0 を設定します 2)以下のログに示すように、起動中にシステムがフリーズする [ 18.834619] wlan: ドライバ v4.5.25.65 を読み込んでいます [ 18.894917] hifDeviceInserted: クロックをダンプしています (50000000,132000000) NXP コミュニティの記事を参考にして修正やテストをしてみましたが、満足のいく結果は得られませんでした。 ご注意ください。 ご協力いただきありがとうございます Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) ワイヤレスチームに相談したところ、彼らはすでに usdhc 経由で imx6ull で WIFI を検証しており、最大クロックを 150Mhz に設定できるため、imx6ull 側ではこれをサポートできます。また、一部の WIFI チップが自動チューニングに影響することがわかりました。そのため、これらのレジスタを無効にして確認することをお勧めします。これらが根本原因でない場合は、ハードウェアと PCB のデザインを確認することをお勧めします。これを確認できない場合は、回路図のレビューのためにチケットを送信できます。 Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) 親愛なるジョアンシー、 迅速な返信ありがとうございます。 ガイドを参照して確認した後、お知らせします。 良い一日と週末をお過ごしください! Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) ワイヤレスチームに相談したところ、彼らはすでに usdhc 経由で imx6ull で WIFI を検証しており、最大クロックを 150Mhz に設定できるため、imx6ull 側ではこれをサポートできます。また、一部の WIFI チップが自動チューニングに影響することがわかりました。そのため、これらのレジスタを無効にして確認することをお勧めします。これらが根本原因でない場合は、ハードウェアと PCB のデザインを確認することをお勧めします。これを確認できない場合は、回路図のレビューのためにチケットを送信できます。 Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) これは前に話したことです。自動調整に関する詳細情報は故障に影響します https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/uSDHC-auto-tuning-and-possible-SDIO-failures/ta-p/1352855 Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) これらのパッチが機能するのは嬉しいことですが、実際には新しいBSPはすでに統合されており、私が知る限り、imx6ullとWiFiチップの間に他の問題は存在しないようです。 Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) 親愛なるジョアンシー、 親切な案内をありがとうございました。 提供されたリンクを参照してこの問題をデバッグしました。 1.パッチ1 1) 提供されたリンクを参照してパッチを適用します https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/uSDHC-auto-tuning-and-possible-SDIO-failures/ta-p/1352855 2. パッチ2 1) dtsファイルに「fsl,sdio-async-interrupt-enabled」を追加する imx6ul-14x14-evk.dtsi: &usdhc1 { fsl,sdio-async-interrupt-enabled; //add this line 2)以下の部分が有効になります sdhci-esdhc-imx.c: usdhc_auto_tuning_mode_sel() /* * If sdio device use async interrupt, it will use DAT[1] to signal * the device's interrupt asynchronous when use 4 data lines. * Then hardware auto tuning circuit MUST NOT check the DAT[1] line, * otherwise auto tuning will be impacted by this async interrupt, * and change the delay cell incorrectly, which then cause data/cmd * errors. * This is the hardware auto tuning circuit limitation. */ if (imx_data->boarddata.sdio_async_interrupt_enabled) auto_tune_buswidth = ESDHC_VEND_SPEC2_AUTO_TUNE_1BIT_EN; 上記のパッチを適用した後、デバッグで問題は再現されませんでした。 (SDIOクロック変更テスト(50MHz->100MHz->132MHz)、pingテスト、iperf3テストなど) ガイドされたパッチを確認するために、もう 1 つ質問があります。 このパッチを適用すれば問題は解決するでしょう。 しかし、mx6ull と WiFi チップ間の SDIO 通信に他の影響が出る可能性はありますか?   再開まで今しばらくお待ちください。 Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377) ありがとう、ジョアンシー、 別のyoctoバージョン(imx-6.6.52、fslc-6.1.72) yocto scarthgap imx-6.6.52バージョンで以下のような類似のパッチを見つけました /* * For USDHC, auto tuning circuit can not handle the async sdio * device interrupt correctly. When sdio device use 4 data lines, * async sdio interrupt will use the shared DAT[1], if enable auto * tuning circuit check these 4 data lines, include the DAT[1], * this circuit will detect this interrupt, take this as a data on * DAT[1], and adjust the delay cell wrongly. * This is the hardware design limitation, to avoid this, for sdio * device, config the auto tuning circuit only check DAT[0] and CMD * line. */ if (imx_data->init_card_type == MMC_TYPE_SDIO) auto_tune_buswidth = ESDHC_VEND_SPEC2_AUTO_TUNE_1BIT_EN; esdhc_clrset_le(host, ESDHC_VEND_SPEC2_AUTO_TUNE_MODE_MASK, auto_tune_buswidth | ESDHC_VEND_SPEC2_AUTO_TUNE_CMD_EN, ESDHC_VEND_SPEC2); しかし、yocto scarthgap fslc-6.1.72にはパッチが適用されていませんバージョン。 あなたの指導に従って他の yocto バージョンを確認します。 サポートありがとうございます。
View full article