2258376_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2258376_ja-JP

2258376_ja-JP

MCUExpresso インストーラーの GPU 障害 - 修正方法は?

詳細: {"os":"win_x64","version":"Windows 11 Enterprise","release":"10.0.22631","arch":"x64","model":"第12世代 Intel(R) Core(TM) i9-12950HX"}
詳細: インストーラーバージョン: v25.09 b179
詳細: インストーラーの場所: C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller
詳細: フォルダ C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller\.cache を作成しています
情報: フォルダ C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller\.cache が正常に作成されました
詳細: フォルダ C:\Users\TL32835\.mcuxpressotools を作成しています
情報: フォルダ C:\Users\TL32835\.mcuxpressotools が正常に作成されました
[59972:1209/183408.766:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18
エラー: 理由によりキャッチされない拒否: エラー: ERR_FAILED (-2) 'file:///C:\Users\TL32835\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller\resources\app\index.html' の読み込み中 {"errno":-2,"code":"ERR_FAILED","url":"file:///C:\\Users\\TL32835\\AppData\\Local\\Programs\\MCUXpressoInstaller\\resources\\app\\index.html"}
[59972:1209/183410.364:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18
[59972:1209/183413.176:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18
[59972:1209/183414.225:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18
[59972:1209/183415.832:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18
[59972:1209/183417.040:ERROR:content\browser\gpu\gpu_process_host.cc:958] GPUプロセスの起動に失敗しました: error_code=18
[59972:1209/183417.040:FATAL:content\browser\gpu\gpu_data_manager_impl_private.cc:415] GPUプロセスは使用できません。さようなら。

Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix?

ハイ

MCUXpressoInstaller.exe を実行しているだけです。新しいバージョンをインストールしようとしたときに他の問題が発生し、引数--no-sandbox --disable-gpu-sandboxをサポートしていないため、管理者として実行するように設定しました。

Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix?

こんにちは@_ThomasLorenz_

この問題は、特に管理者権限で実行している場合に VSCode に関連しているようです。以下の投稿をご覧ください。

VSCode を管理者権限で起動できません。· 問題 #181617 · microsoft/vscode

VS Code 1.79: エラー コード '18' により起動に失敗しました · 問題番号 #184888 · microsoft/vscode

Visual Studio Code 1.79.1 を管理者モードで起動するとコード 18 で失敗する - Stack Overflow


Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix?

今日、cmdからインストーラを起動すると再びエラーが発生しました。PowerShellに切り替えてStartを使用することで解決しました。

しかし、まだインストールに関する問題がいくつか残っています

パッケージからコンポーネントをインストールする: MCUXpresso 構成ツール
[info] ファイル ... MCUXpresso_Config_Tools_v25.09_x64.exe のハッシュを確認しています...
[エラー] MCUXpresso 構成ツールのインストール中にエラーが発生しました: ローカル発行者証明書を取得できません。スキップ中...
*** インストール エラー ***

Re: MCUExpresso installer GPU fault - how to fix?

こんにちは@_ThomasLorenz_

最初の問題を解決できてよかったです。また、解決策を共有していただきありがとうございます。これはFUTURE他の開発者にとって良い参考になるかもしれません。

MCUXpressoインストーラーによるConfigToolsのインストールの問題に関しては、ここから実際のConfigToolsインストールウィザードをダウンロードしてインストールする場合とまったく同じです: MCUXpresso Config Tools | NXPマイクロコントローラ(MCU)向けソフトウェア開発 | NXP Semiconductors

ダウンロード リンクからインストールしてみてください。VSCode で ConfigTools を使用する場合、MCUXpresso 拡張機能によってインストール済みとして認識されます。CASE

BR、
エドウィン。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-12-2025 03:37 AM
更新人: