2258494_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2258494_zh-CN

2258494_zh-CN

NHS3152UK/A1Z

你好

我正在围绕 NHS3152UK/A1Z 产品设计一款新板。我有以下具体问题:

1) 我不需要硬件RESET。我应该如何处理 RESETN 引脚(让它保持未连接、与 VCC 绑定还是怎样?)

2) 如果我不使用 RESETN Pin(如我所愿),如何在固件开发期间重置设备?请注意,对于固件开发,目的是使用 NHS3100 传感器板 | 恩智浦半导体 中提到的开发板,使用 I2C 引脚下载固件。

3) NHS3100 开发板可以用来为 NHS3152 设备开发固件吗?

电路板设计开发板Re: NHS3152UK/A1Z

1.用一个上拉电阻连接至 VCC。

2。如果不使用 RESETN,请使用软件重置

3.是,用于初期开发。 最好使用 NHS3152 板,因为有些功能不同。

Re: NHS3152UK/A1Z

感谢您的及时回复。

我们已经完成了硬件开发。现在,我需要开始使用我们想要运行 NHS3152UK/A1Z 设备的自定义固件。我是一名经验丰富的 C/C++ 程序员,但需要一些帮助才能开始,如下所示:

a) 我需要 Eclipse 集成开发环境的链接,以便在我的开发平台上下载和安装

b) 我需要一个 " 演练 " 来向我展示将简单(比如 Blinky)应用程序源代码加载到 Eclipse 中、版本并部署它进行测试的主要步骤

请帮助我完成上述步骤。

此致,

星期一

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-18-2025 03:30 AM
更新者: