MCUXpresso IDE 25.6 MCXW716Cへの焼込みに失敗しました:プロセッサはセキュア モードです、EraseSector タイムアウト (6000ms) PC=0xFFFFFFFE、ChecksumSectors Ef(38)
各位、私は MCUXpresso IDE + LinkServer を使用してNXP MCXW716C (パネル: FRDM-MCXW71 / または自研パネル) をダウンロードした際に、次のようなエラー メッセージが発生しました。
IDE:MCUXpresso IDE 25.6.136
LinkServer: RedlinkMulti ドライバ v25.6 (2025年6月26日 ビルド1017)
调试器:パネルダウンロードMCU-LINK 搭載 (r0E3) CMSIS-DAP V3.117
接続方式:SWD
コア片: MCXW716CxxxA
システム:Windows [バージョン番号可选]
工程/例:[例 frdmmcxw71_lpi2c_read_fxls896x_accel_value_transfer]
打开工程并通常编译生成 AXF/ELF
点击デバッグ(またはダウンロード/烧录)
LinkServer は正常に接続されていますが、消去/書き込み段階で障害が発生しています
チップとフラッシュを正常に認識可能:フラッシュ バリアント「FMU 1MB」が検出されました
ただし、プロセッサはセキュアモードです
続いて、フラッシュ ドライバの操作段階でのチェック:ChecksumSectors Ef(38)
最终 EraseSector 擦除扇区超過時間 6000ms 、PC 表示0xFFFFFFFE
プロセッサーはセキュア モードになっています。MCXW716C では通常、何を意味しますか? 安全寿命期間/安全構成に入ったことを示し、フラッシュの擦過と调试を制限しますか?
このような状況に対して、正しい代替方法は何ですか?大量消去 / 回復 / 安全でないフローが必要かどうか?
PC: 0xFFFFFFFE は、フラッシュ ドライバ跑飛/HardFault/调试访问安全ドメイン隔離による「無能 PC」であるかどうかを確認できますか?
LinkServer v25.6 + MCXW716C で EraseSector タイムアウトのようなものに遭遇しましたか?
[安全例/TrustZone/セキュア ブート構成を使用するかどうか:是/否/不确定]
[コア片は否か曾经烧录过安全相关固片/配置区:是/否/不确定]
[谝试过的操作:SWD 周波数の低下、回線/换口、断電重启、按住复位连接続、换 LinkServer バージョン等]
完全な LinkServer ログ / 工程 / 最小复现步骤を提供可能
感大家の指差す。
こんにちは@向明月
セキュアプロビジョニングツールをダウンロードできると思います。
MCUXpresso セキュアプロビジョニングツール | NXP Semiconductors
そして、w71 ワークスペースを作成します。
Harry_Zhang_1-1766737112192.png
そしてそれを消します。
Harry_Zhang_0-1766737059406.png
これがお役に立てれば幸いです。
BR
ハリー