Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
适用于 ARM 2018.R1 的 S32 Design Studio - 更新 4 现已发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />       产品发布公告 汽车微控制器和处理器 ARM ® 2018.R1 版 S32 设计工作室  Update 4          新增内容 适用于 S32K14x 的 S32 SDK 1.9.0 BETA 版。这是一个累积更新 - 它包含之前更新的所有内容(更新 1 、更新 2 、更新 3 ) 要在新项目向导中选择新的 SDK,必须将工具链更改为“ARM Bare-Metal 32 位目标二进制工具链” 安装说明 此更新适用于 在线的 (通过 Eclipse Updater)或 离线安装(直接下载链接) 在线的 安装: 进入菜单“帮助”->“安装新软件...”对话框  select predefined update site "S32DesignStudio - http://www.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/S32DS_ARM_2018.R1/updatesite" 选择所有可用项目并单击“下一步”按钮   离线安装: 转到 S32 Design Studio for ARM 产品页面 -> 下载部分或使用 直接链接下载更新存档 zip 文件 启动 S32DS 并转到“帮助”->“安装新软件...” 添加一个新的 “Archive” 仓库,然后浏览并选择您在之前步骤中下载的更新归档.zip 文件。 选择所有可用项目并单击“下一步”按钮。   这将启动更新安装过程。 概述
View full article
将 MCUXpresso SDK 导入 MCUXpresso IDE <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> MCUXpresso SDK 软件包以 .zip 格式下载文件。如果您使用 第三方 IDE(例如 IAR 或 Keil),则必须解压缩该包才能访问项目文件。此外,还必须为 MCUXpresso 配置工具提供解压缩的 SDK 文件夹。这就是为什么默认建议继续解压下载的 SDK 包。   但是,如果使用 MCUXpresso IDE,则可以将压缩或解压缩的 SDK 导入 MCUXpresso IDE。压缩的 SDK 将节省磁盘空间,并且可以比解压缩的 SDK 文件夹更快地导入 IDE。通过将 MCUXpresso SDK 导入 IDE,可以扩展 MCUXpresso 的 IDE 部件支持,因此如果您需要添加新设备,这可以节省一些时间。另请注意,您的 SDK 包必须支持 MCUXpresso,因此必须是最近在 SDK Builder 中创建的(3 月 24 日之后),并且包中明确支持 MCUXpresso,否则您在尝试导入它时会收到错误。 将 MCUXpresso SDK zip 包或文件夹拖放到 IDE 中时,会创建该 zip/文件夹的副本并将其放入 C:\Users\ \mcuxpresso\SDKPackages 目录中。因此,您可以删除已下载的原始副本以节省磁盘空间。     如果导入的 SDK 是压缩的,那么在创建或导入示例项目时,SDK 源文件总是会被复制到工作区中。如果导入的 SDK 已解压,那么您可以选择将 SDK 源文件复制到工作区(这是默认设置),或者可以直接将 SDK 文件作为链接引用进行引用。 如果将 SDK 作为压缩文件导入,则可以稍后从 MCUXpresso IDE 内部解压缩。此解压缩已经过优化,因此比通过 WinZip 等程序解压缩要快得多。在 MCUXpresso IDE 内部解压时,MCUXpresso SDKPackages 文件夹中的 zip 文件将在解压完成后自动从硬盘中删除。然后,您可以在使用 MCUXpresso 配置工具时将此解压缩的文件夹用作该 SDK 位置。       您还可以通过将 SDK 包(压缩或解压)放入默认 SDKPackages 目录( C:\Users\ \mcuxpresso\SDKPackage) 并重新启动 MCUXpresso IDE 来添加 MCUXpresso SDK。   最后,您还可以通过转到窗口 -> 首选项 -> MCUXpresso IDE -> SDK 选项来指定 MCUXpresso IDE 应该搜索 SDK 文件(压缩或解压)的其他目录。这对于将 SDK 存储库保存在硬盘驱动器上的特殊位置非常有用。但是,对于存储在默认位置之外的 SDK,IDE 内部的“删除 SDK”功能是禁用的,并且额外的搜索路径仅保存在每个工作区中,因此如果您选择另一个工作区,它将不会知道新的 SDK 文件夹,直到您重新添加路径。如果在不同位置为同一设备找到多个 SDK,IDE 会根据列表中的优先级选择要使用的包(顶部优先)。   有关预安装部件支持和导入 SDK 的更多详细信息,请参阅 MCUXpresso IDE 用户指南第 4 部分以及此信息丰富的培训视频。
View full article
KSDK 段式 LCD 示例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 此补丁为带有 TWRPI-SLCD 模块的 Kinetis Tower 板添加了段式 LCD (SLCD) 示例。它重用了“用于 FRDM-KL43Z 的 KL33Z 的 Kinetis SDK 1.2.0 独立版”中包含的 SLCD 驱动程序,并使用 TWRPI-SLCD 模块将示例移植到电路板上。   该补丁是为 KSDK v1.2.0 编写的,可在www.freescale.com/KSDK上找到。要安装补丁,请解压缩到 KSDK 安装目录,默认情况下为 C:\Freescale\KSDK_1.2.0。仅针对这些示例更新了库和示例应用程序中的调试构建配置。使用前需要更新发布构建配置。这些示例支持的主板有:   TWR-KL46Z48M   TWR-KL43Z48M   TWR-KL46Z48M 板示例附带 Kinetis Development Studio (KDS) 工具链的项目,并使用 KDS v3.0.0 进行测试。此示例的路径为\KSDK_1.2.0\examples\twrkl46z48m\demo_apps\slcd_low_power_demo\kds。该示例还包括 KDS .WSD 工作集文件。当将其导入 KDS 时,它会同时导入平台库和示例应用程序。该示例用于在 TWRPI-SLCD 上显示时间,并将显示 mm:ss。   TWR-KL43Z48M 板示例附带 Kinetis Development Studio (KDS) 工具链的项目,并使用 KDS v3.0.0 进行测试。本例的路径是 \KSDK_1.2.0\examples\twrkl43z48m\demo_apps\slcd_low_power_demo\kds。该示例还包括 KDS .WSD 工作集文件。当将其导入 KDS 时,它会同时导入平台库和示例应用程序。该示例用于在 TWRPI-SLCD 上显示时间,并将显示 mm:ss。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 此补丁为带有 TWRPI-SLCD 模块的 Kinetis Tower 板添加了段式 LCD (SLCD) 示例。它重用了“用于 FRDM-KL43Z 的 KL33Z 的 Kinetis SDK 1.2.0 独立版”中包含的 SLCD 驱动程序,并使用 TWRPI-SLCD 模块将示例移植到电路板上。   该补丁是为 KSDK v1.2.0 编写的,可在www.freescale.com/KSDK上找到。要安装补丁,请解压缩到 KSDK 安装目录,默认情况下为 C:\Freescale\KSDK_1.2.0。仅针对这些示例更新了库和示例应用程序中的调试构建配置。使用前需要更新发布构建配置。这些示例支持的主板有:   TWR-KL46Z48M   TWR-KL43Z48M   TWR-KL46Z48M 板示例附带 Kinetis Development Studio (KDS) 工具链的项目,并使用 KDS v3.0.0 进行测试。此示例的路径为\KSDK_1.2.0\examples\twrkl46z48m\demo_apps\slcd_low_power_demo\kds。该示例还包括 KDS .WSD 工作集文件。当将其导入 KDS 时,它会同时导入平台库和示例应用程序。该示例用于在 TWRPI-SLCD 上显示时间,并将显示 mm:ss。   TWR-KL43Z48M 板示例附带 Kinetis Development Studio (KDS) 工具链的项目,并使用 KDS v3.0.0 进行测试。本例的路径是 \KSDK_1.2.0\examples\twrkl43z48m\demo_apps\slcd_low_power_demo\kds。该示例还包括 KDS .WSD 工作集文件。当将其导入 KDS 时,它会同时导入平台库和示例应用程序。该示例用于在 TWRPI-SLCD 上显示时间,并将显示 mm:ss。 概述 回复:KSDK段式LCD示例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如何将 fsl_slcd 组件纳入处理器专家?
View full article
LX2160A の DPDMUX インスタンスの最大サポートはいくつですか Hi, LX2160A で作成できる DPDMUX インスタンスの最大数はいくつですか? 私は8つのdpdmuxオブジェクトを作成しようとしましたが、6つでしか成功しません。 dpdmux作成のパラメータは次のとおりです #--default-if=1 --num-ifs=2 --method DPDMUX_METHOD_CUSTOM --options=DPDMUX_OPT_CLS_MASK_SUPPORT,DPDMUX_OPT_AUTO_MAX_FRAME_LEN 7番目のものを試そうとすると、次のようにエラーが表示されます。 MC エラー: 使用可能なメモリがありません (ステータス 0x9) Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか これは、DPAA2 のリソース使用量を調整する際に役立つ情報です。ただし、DPAA2 で使用されるメモリ バッファーに収まるすべてのオブジェクト (8x DPDMUX + DPMAC/DPNI) を詰め込むには、さらに微調整が必要です。 - DPNI:トラフィックが単に管理目的である場合、フローステアリングルールを下げます、パラメータ '--fs-entries' - DPDMUX: 分割が複雑でない場合は、カスタムルールの使用量を減らします (パラメータ '--max-dmat-entries')。また、dpdmux の作成中にメモリ (PEB バッファ) の使用量を減らし、パラメータ '--mem-size' さらなる調整が進行中です。これがコミュニティに役立つことを願っています。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか @dunk  どうもありがとうございます 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか こんにちはヘクター、 はい、NXPからのサポートに感謝します。私はあなたのチームメンバーとの議論を続けます。そして、最近コミュニティのために得たいくつかの役立つ情報を共有しようとしています。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか Hello @dunk  この投稿があなたを元気に見つけてくれることを願っています、 私たちのチームメンバーの1人が、このテーマに関してすでにサポートを提供していることに気づきました。 混乱を避け、できるだけ明確なコミュニケーションを保つために、 チームメンバーとのコミュニケーションを心がけてください。 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか こんにちは@Hector_Villarruel 、 DPAA2 mem設定のフィードバックについてコメントはありますか? セットアップで 8 つの DPDMUX を作成できません。 Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか ありがとう、@Hector_Villarruel。 これがMCファームウェアの構成とメモリ割り当てです。 - Uブート: mcmemsize=0x70000000 - DPC:total_bman_buffers = <0x9EB100> DPCファイルにtotal_num_buffersが見つからないので、デフォルト設定では640000だと思います。 上記のような設定や設定については、メモリは十分だと思います。他に何か足りないものはありますか? Re:LX2160Aの最大DPDMUXインスタンスサポートはどれくらいですか Hello @dunk  このメールがあなたを元気に見つけてくれることを願っています、 このエラー (MC エラー: 使用可能なメモリがありません (ステータス 0x9)) は、MC メモリの制限に関するバッファの最大数を超えた場合に発生することがあります。詳細については、DPAA2UM、Rev 53、08/2023 の 3.5 最小メモリ要件を参照してください。 LX2160の場合、256MBのメモリがありますが、次の制限があることに注意してください。 すべてのキューに同時に存在できるバッファの総数は 640000 に制限されています。もし DPCファイルのtotal_num_buffersが640000より大きい場合、MCは起動に失敗します。 total_num_buffers が dpc ファイルにない場合、MC はデフォルト値の 640000 を使用します。 素晴らしい一日をお過ごしください。 BR, ヘクター・ビジャルエル
View full article
LS1028A 2.5G SGMII 以太网无法与 QCA8081 配合使用 我们在 LS1028A 的 Serdes Lane A 上使用 QCA8081 PHY 实现 2.5G SGMII。 我们启用了 QCA8081 驱动程序 (CONFIG_QCA808X_PHY=y),并更新了 rcw(rcw_1500_sdboot.rcw) 和 dts(ls1028a-rdb.dts)如下图所示。 rcw: SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 dts: &enetc_mdio_pf3 { sgmii_phy0: ethernet-phy@24 { reg =<0x18>; }; }; &enetc_port0 { phy-handle =<& sgmii_phy0>; phy-mode ="2500base-x"; status ="okay"; }; 观察结果: Ping 在 2.5G 模式下不起作用。但 1G 模式正常。 2.5G 的 Ethtool 输出: root@ls1028ardb:/home/user# ethtool eno0 eno0 的设置: 支持的端口:[ ] 支持的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 支持暂停帧使用:对称只接收 支持自动协商:是 支持 FEC 模式:未报告 广告链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 广告暂停帧使用:对称只接收 广告自动协商:是 宣传的 FEC 模式:未报告 链接伙伴宣传的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 链接伙伴宣传的暂停帧使用:对称只接收 链路合作伙伴宣传的自动协商:是 链路合作伙伴宣传的 FEC 模式:未报告 速度:2500Mb/s 双工:全 自动协商:开 主从配置文件:首选从 主从状态:从 端口:双绞线 PHYAD:24 收发器:外部 MDI-X:关(自动) 支持唤醒:g 唤醒:d 检测到链接:是 Dmesg 日志: root@ls1028ardb:/home/user# dmesg | grep eno0 [ 13.165970] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: 从 eth0 重命名 [ 13.721100] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: PHY [0000:00:00.3:18]驱动程序 [Qualcomm QCA8081] (irq=POLL) [ 13.722673] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: configuring for phy/2500base-x link mode [ 17.813736] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: Link is Up - 2.5Gbps/Full - flow control rx/tx 如有遗漏,请提出宝贵意见。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 感谢您的答复。 是的,我们还尝试了 SRDS_PRTCL_S1_L0 的 1 和 6 请参见所附 RCW 文件: /* * SerDes 协议 - 0x85bb * * 频率: * 内核 -- 1500 MHz * 平台 -- 400 MHz * DDR -- 1600 MHz * DDR 数据速率 -- 1.600 GT/s */ #include<../ls1028asi/ls1028a.rcwi> SYS_PLL_RAT=4 MEM_PLL_RAT=16 CGA_PLL1_RAT=15 CGA_PLL2_RAT=12 HWA_CGA_M1_CLK_SEL=1 HWA_CGA_M2_CLK_SEL=7 HWA_CGA_M3_CLK_SEL=6 HWA_CGA_M4_CLK_SEL=3 DDR_REFCLK_SEL=2 DRAM_LAT=1 BOOT_LOC=21 FLASH_CFG1=3 SYSCLK_FREQ=600 IIC2_PMUX=6 IIC3_PMUX=2 IIC4_PMUX=2 IIC5_PMUX=2 IIC6_PMUX=3 CLK_OUT_PMUX=2 EC1_SAI4_5_PMUX=5 EC1_SAI3_6_PMUX=5 USB3_CLK_FSEL=39 ENETC_RCW=3 GTX_CLK125_PMUX=2 SRDS /* PCIe 控制器的勘误表 */ #include<../ls1028asi/a008851.rcw> #include<../ls1028asi/a010477.rcw> #include<../ls1028asi/a009531.rcw> /* 增加 FSPI 时钟频率 */ #include<../ls1028asi/fspi_speed.rcw 我们为 Serdes 接口使用 100MHz 的参考时钟。 用于 QSGMII(2.5G)的 Serdes 通道 B分布式 4 端口)正在工作。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 配置是否 srds_prtcl_s1_l0=0x1 srds_prtcl_s1_l1=0x5 srds_prtcl_s1_l2=0xb srds_prtcl_s1_l3=0xb   能否请您提供输入和 RCW 设置的 PLL 频率信息? 谢谢! Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 我们还使用125MHz的参考时钟进行了测试,并观察到了相同的结果。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 亲爱的 June-Lu 我们计划对 SerDes 配置进行以下修改,以支持 SerDes 通道 A 上的 2.5G SGMII 操作: 按照 2.5G SGMII 操作的要求,将 SD1_REF_CLK1_P/N 和 SD1_REF_CLK2_P/N 的 SerD es 参考时钟更改 为 156.25 MHz 。 (目前我们使用的时钟发生器相同的时钟频率,仅测试 SerDes Lane A ) 将 SerDes PLL 参考时钟选择位[945:944] 从现有值 “00” 更新 为“10”。 你能帮我们做这个改变吗? 更改 协议选择至 "65BB用于所需的 SerDes 通道配置。 请确认是否需要进行其他更改(PLL 设置、SerDes 寄存器、RCW/DTS 更新或 PHY 相关配置)以支持这一更改? 期待您的支持。 同时附上我们的框图,供您参考。 谢谢 谨致问候 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 1.如果 SerDes 将 SD1_REF_CLK1_P/N 和 SD1_REF_CLK2_P /N 的参考时钟均设置为 156.25 MHz,那么如何实现 Q SGMII 和 PCIe。 2.SRDs_pll_ref_clk_sel_s1=2,请参阅 https://github.com/nxp-qoriq/rcw/blob/LSDK-21.08/ls1028asi/ls1028a.rcwi 由于这不是官方配置,您可以尝试一下。 谢谢!
View full article
S32K358 多核调试器 我 按照文件 S32K32X_Multicore_Project_Quick_Start_Guide.pdf 中的说明 删除了 路径 C:\NXP\S32DS.3.6.0\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_5.9.2.202409131555\supportFiles_ARM\NXP\S32K3xx 中的 s32K358.mac 文件 ,但 core2 仍然无法调试。能否请您帮助排除故障并找出问题所在? 回复: S32K358 multicore Debug 您能帮我调试一下项目吗? 回复: S32K358 multicore Debug 已经解决了,是启动文件错了
View full article
重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我, I am requesting a development engineer for A1006UK at a high cost. Engineers who have worked before have contacted me. Thank you very much, vx jesssaid 重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我,重谢,vx jesssaid Facebook 13922881086 回复: 重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我, There is an old project that uses this ic, if you have done this project contact me, thank you!
View full article
Clarification on RTD Driver Availability with FS32K144HAT0MMHT EVK Hi everyone, I am interested in buying the FS32K144HAT0MMHT MCU and the associated evaluation kit (EVK). I would like to know: Does the EVK include the RTD driver at no additional cost? If not, is it necessary to purchase the RTD driver separately? Thanks in advance for your help! Re: Clarification on RTD Driver Availability with FS32K144HAT0MMHT EVK Hi @NagulMeera  Real-Time Drivers (RTD) and S32 Design Studio (S32DS) are free of charge. EB tresos Studio is available with a free evaluation license, but a production license must be ordered from Elektrobit. We also offer premium software such as: - S32 Safety Software Framework (SAF) and Safety Peripheral Drivers (SPD) - Structural Core Self-Test (SCST) For premium software, contact your NXP representative. BR, VaneB
View full article
アプリケーションがSDRAM用にビルドされている場合のRT1170デバッグ こんにちは、 私はMCUXpressoとそのSDKを使用してRT1170用のアプリケーションを開発しています。 提供されているサンプル プロジェクトはすべて、「DTC」 RAM を使用するように構築されているようです。他の多くのユーザーと同様に、私のアプリケーションは大きすぎてそこに収まらないため、「外部 SDRAM」を使用しようとしています。 他のフォーラム投稿で提案されている解決策をいくつか試してみました(特にhttps://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/MCUXpresso-and-RT1050-download-and-debug-in-SDRAM/mp/896979)これでプログラムを実行できるようになり、アプリケーションがフラッシュされていればプログラムをデバッグできます。 ただし、 「アプリケーションを RAM にリンク」でビルドして実行すると、ブレークポイントに到達すると、通常、アプリケーションはそこで停止します。 これは SDRAM を正しく初期化しなかったことが原因であると推測します。前述の投稿では、デバッガーが SDRAM コントローラを初期化するための接続スクリプトとして「RT1050_SDRAM_Init.scp」を使用しています。このファイルを使用すると、当然ながら失敗します。 このスクリプトを RT1170 で動作するように適応させるアイデアが全くありません。これを実行した人はいますか、またはこれを生成する方法についてアドバイスをくれますか? ご協力いただければ幸いです。 Re: RT1170 debugging when application is built for SDRAM こんにちは@jingpan 提供されている手順に従い、RT1170_BriefOverview_v210.pdf に記載されている変更を加えて hello world をフラッシュすると、デバッグ モードで SDRAM を使用できるようになります。 しかし、この変更後、SDRAM もコードの保存に使用されるようになりました。 私のアプリケーションでは、コードをフラッシュ メモリに保存し、BOARD_SDRAM をヒープ セクションとスタック セクションにのみ使用したいと考えています。 アプリケーションをフラッシュ メモリにフラッシュし、そのアプリケーションはヒープ セクションとスタック セクションに BOARD_SDRAM を使用します。 SOのために必要な変更についてご指導ください。 Re: RT1170 debugging when application is built for SDRAM ありがとう@jingpan 、 .scpを追加するだけで済みましたファイルとそれは機能しました。 ステップ 5、6、8 はすでに実行しましたが、他のステップも試してみます。 参考になればと思い、board.cに以下の変更を加えました。これは、< https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/MCUXpresso-and-RT1050-download-and-debug-in-SDRAM/mp/896979>で説明されているものと同等だと思います - RT1170_SDRAM_NOT_CACHED が定義されています: #ifdef USE_SDRAM #ifndef RT1170_SDRAM_NOT_CACHED /* 領域 9 の設定: 通常タイプのメモリ、共有不可、外側/内側の書き戻し */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(9, 0x80000000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 1, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_64MB); #それ以外 MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(9, 0x80000000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 1, 0, 0, 0, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_64MB); #endif /* RT1170_SDRAM_NOT_CACHED */ #endif Re: RT1170 debugging when application is built for SDRAM こんにちは@robert_s 、 このスクリプトは RT1050/60 には適合しますが、RT1170/60 には適合しません。添付のスクリプトを使用CAN。スクリプト ファイルの他に、実行する必要がある手順が他にもあります。  C/C++ ビルド > プロパティの MCU 設定のメモリ詳細で、BOARD_SDRAM を SRAM_DTC_m7 の上に移動します。  Connect スクリプトには RT1170_connect_M7_wake_M4_SDRAM_init.scp を使用します。  追加オプションに --cachelib libm7_cache.so を追加します。 USB/イーサネット/SDHC を使用する場合は、DMA バッファをキャッシュ不可領域に配置してください。  MCU C コンパイラ > プリプロセッサに USE_SDRAM を追加します。  プロパティ->設定->マネージリンカースクリプトでRAMへのリンクを選択します  プロジェクトが USB に関連付けられている場合は、MCU C コンパイラ > プリプロセッサに DATA_SECTION_IS_CACHEABLE=1 を追加します。  プロジェクトがフリートスのない USB ホストに関連付けられている場合は、ヒープを DTCM またはキャッシュ不可能な領域に配置します (bm) よろしくお願いいたします。 ジン
View full article
S32G3でマルチA53コアを有効にするには こんにちは、 現在、S32DS を使用して C でプロジェクトを作成し、複数の A53 コアを有効にしています。ブートプロセスが完了した後の初期、アクティブ コアは M7_0 (HSE コアではない) になります。ここから A53 コアを有効にします。S32G3には8つのA53コアがあるので、すべて有効にしたいと思います。これは純粋に C (Linux ではない) で実行できますか。 ありがとうございます。
View full article
[滥用] 发布者:@JohnKlug /板:imx-processors/举报人:srbacvj srbacvj 报告了 @JohnKlug 发布的帖子 Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone ,原因如下: 原因: 详情: < a href="https://tylkoastronomia.pl/node/9904"> http://prosti-proshay.ru/lyudi/pharmacy-online-1"> https://www.siriuspup.com/breeders/pharmacy-online-11"> https://stage.cc.radiant.digital/node/3046"> http://www.pajeroio.com/blog/pharmacy-online-0"> https://www.musicinafrica.net/newsfeed/213463/373133"> http://www.sccu.chula.ac.th/node/933"> < a href="https://www.lawtech.ru/subscribe/26816-16102025"> https://okwiki.ru/catalog/pharmacy-online"> < a href="https://neweddingday.com/your-couple-name-2333"> https://www.siriuspup.com/breeders/pharmacy-online-11"> http://xn--37-6kci4a9aahjr0a.xn--p1ai/pharmacy-online-ivanovo-8"> https://hetnieuweteamwerken.be/forums/forum/pharmacy-online-5"> https://www.jobwebby.ilovemarkso.com/domainasname-anthony-gmbh/pharmacy-online-6"> http://prosti-proshay.ru/lyudi/pharmacy-online-1"> https://www.intimus.pt/pharmacy-online-16"> https://www.intimus.pt/pharmacy-online-16"> https://dev.beautynbrushes.com/services-provided/tree-braids-maroonimmortalep"> https://whs6570.com/node/2099"> http://www.le-cercle-des-sourires.fr/session/3338"> < a href="https://www.jobwebby.ilovemarkso.com/domainasname-anthony-gmbh/pharmacy-online-6"> https://www.danduo168.com/en/artworks/693/pharmacy-online-0"> https://auc.org.ua/faq/29092025-0456"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-54"> https://www.musicinafrica.net/newsfeed/213463/373133"> http://xn--37-6kci4a9aahjr0a.xn--p1ai/pharmacy-online-ivanovo-8"> https://masters.adminskiracing.com/node/413296"> https://slp.millingtonpubliclibrary.org/content/pharmacy-online-9"> < a href="https://tylkoastronomia.pl/node/9904"> https://fo-rum.auc.org.ua/faq/29092025-0042-1"> https://ruckup.org/caregivers-forum/topic/6386"> < a href="https://www.rapidservice.com.ec/es/content/pharmacy-online"> https://www.globalrealtor.co.in/node/4204"> < a href="https://whs6570.com/node/2099"> https://darkmetalmush.net/history/pharmacy-online-23"> https://www.thebiketube.com/f-moser-ann"> http://xn--80aah2bgapnqg.xn--p1ai/story/pharmacy-online-3"> https://stage.cc.radiant.digital/node/3046"> https://masters.adminskiracing.com/node/413296"> https://dev.worldwar1luton.com/forum-topic/pharmacy-online-5"> 发布链接: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/m-p/1627964#M203740 帖子作者 @JohnKlug|Email Author 报告人:srbacvj |Email Reporter 报告的帖子有 2 个回复。
View full article
[S32K344MINI-EVB] 搭載デバッガ機能の確認 (K26 OpenSDA) NXPコミュニティの皆様、こんにちは。 S32K3シリーズの評価のため、S32K344MINI-EVBを購入予定です。 購入する前に、デバッグ インターフェースの要件を再確認して、正しく設定されていることを確認したいと思います。 私の理解: ブロック図とドキュメントによると、このボードにはK26 を使用した搭載デバッグインターフェースが含まれており、OpenSDA を使用する搭載デバッガーとして機能すると考えられます。 質問: S32 Design Studio を使用してS32K344MINI-EVB をフラッシュおよびデバッグするには、USB ケーブルだけが必要であることを意味しますか?(つまり、基本的な評価には Multilink や Lauterbach のような外部デバッガーは必要ありませんか?) この特定のボードには、注意する必要のある「ND (No Debugger)」バリアントや特別なジャンパーがないことを確認したいだけです。ご協力ありがとうございます! Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) ハイ 先週参加したトレーニング中に、同僚がこのボードの「ND (No Debugger)」バリアントについて言及しているのを聞きませんでした。 以前の S32K3X4EVB-T172 に関しては、当時 K26 が在庫切れだったため、「ND (デバッガーなし)」バリアントが存在していました。 新しく発売されたボードなのでまだ手元にありません。本日、S32K344MINI-EVB を注文しました。よろしければ、商品到着後に確認させていただきます。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) こんにちは、 ご返信ありがとうございます。返答をお待ちしています。ありがとう。 Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) 3日前にS32K344MINI-EVBボードを社内で注文しましたが、まだ発送されていません。いつ受け取れるかは不明ですので、お知らせします。 Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) K26 を備えた搭載デバッグインターフェースを備えた S32K344MINI-EVB を受け取りました。
View full article
检查 T1042 及其评估板的部件状态 亲爱的团队 我们计划在未来的一个项目中使用 T1042。在检查 T1042 的评估板时,它似乎已经过时了。您能否确认新设计是否仍然推荐使用 T1042 处理器,或者我们是否需要用类似部件来替换它。此外,由于提到了CodeWarrior TAP,因为它已停产,因此请提供备用调试工具。 顺祝商祺! Monisha M Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board T1042 处理器仍被推荐用于新设计,在 2035 年 2 月之前仍在 "长寿命计划 "中。 您可以在这里查阅我们的产品生命周期信息: https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/product-lifecycle:PRDLIFCYC 请注意,只有 NRND 状态才表示 "不建议用于新设计"。T1042 的当前状态为 ACTIVE。 但这是一款老产品,官方软件支持 QorIQ Linux SDK 2.0-1703。本产品没有 SDK 升级计划。 您可以在这里找到 SDK 的详细信息和下载: https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/linux-software-and-development-tools/linux-sdk-for-qoriq-processors:SDKLINUX#downloads 我目前正在与我们的内部团队确认 CodeWarrior 的状态,并将尽快为您提供最新信息。 希望这些信息能帮助您做出决定。 谢谢! Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board CodeWarrior TAP 仍处于活动状态,可以订购,内部团队将修复 " 不再生产的 "。 我真的很抱歉。 Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board 亲爱的团队 谢谢你的澄清。你还能推荐一款处于活动状态的 T1042 处理器评估板吗。 顺祝商祺! 莫妮莎 Re: Checking on the part status of T1042 and its evaluation board T1042 评估似乎推荐使用 T1040D4RDB-PA。 如果您想购买已停产的T1042D4RDB-PA,请联系 授权经销商,看看他们手中是否有一些。 https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/obsolete-products:WTOBUY_OBSOL 谢谢!
View full article
S32K388 柔性逻辑分析仪无法接收数据 工程师们,你们好!我正在测试使用带有 PTA6 和 PTA7 的 flexcan0 发送 CAN 信息,但在逻辑分析仪中无法接收 CAN 信息或波形信号。使用的 CAN 速率是 500kbps。 Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER Hi@vinmotion Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER 谢谢您,但我是 nxp 的新手,不知道该调用什么函数来启动端口,而且在提供的示例中也没有使用它。 我已经配置了这些引脚,但应该调用什么函数来启动它呢? Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER Hi@vinmotion 您的主程序没有初始化端口。
View full article
MCUXpressoは真のFreeRTOSプロジェクトを作成しません FreeRTOSを含むプロジェクトでは、真の FreeRTOS プロジェクトは作成されません。これは単なるプレースホルダーのようです (FreeRTOS コア ファイルはプロジェクトの場所にコピーされるだけです)。 2 つのファイルがありません: ポートマクロ.h FreeRTOSConfig.h この 2 つのプロジェクト/コア固有のファイルにはテンプレートが必要です。両方存在する場合は、手動で含めることができるように、それらの場所を教えてください。 ご挨拶! MCUXpresso IDE v25.6 [ビルド 136] [2025-06-27] Re: MCUXpresso doesn't create a truly FreeRTOS project こんにちは@fjrg76さん、 現在使用している MCU と SDKs を共有していただけますか?
View full article
i.MX94 USB 3.0 原理图 我正在使用 i.MX943 进行自定义板设计,我需要通过Type-C端口实现USB 3.0连接。我希望您能帮助我验证 USB 3.0 → Type-C 接口的原理图,该接口包括一个用于 CC1/CC2 处理的 CC 控制器、一个 SuperSpeed 差分对和一个具有过流保护功能的 VBUS 电源开关。此外,我需要了解 GPIO 的使用情况:我可以将哪些 GPIO引脚用于控制电源开关的VBUS 启用 (EN)信号和用于故障检测的负载开关过流 (OC)信号? Re: i.MX94 USB 3.0 Schematic 由于 i.MX94 仍处于试生产阶段,我将请我们的专家团队帮助检查,我为此创建了新的案例00752258,并将在那里给您答复。
View full article
imx95 - EMMC 零部件查询 您好, 我们正在寻找一个 128GB EMMC 5.1 部件来更新设计。请提供一个与iMX95兼容的部件编号 此致, Indrajith Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi , 感谢您的回复。 所建议的部件(MTFC128GAZAQJP-AAT)似乎是老一代部件。 您能否确认 EMMC MTFC128GBCAQTC-AAT 零件可与 IMX95 一起使用? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 你好 感谢您的咨询!我们已经验证了美光 MTFC128GAZAQJP-AAT(128GB eMMC 5.1 与非)与恩智浦 i.MX95 处理器的兼容性。是的,该芯片与 i.MX95 完全兼容,可直接用于您的设计升级。它支持 eMMC 5.1 HS400 模式,其容量和接口符合 i.MX95 内存控制器的要求。以下是详细分析和建议(基于恩智浦官方兼容性指南和美光数据表,2025 年 11 月数据)。 兼容性概述 i.MX95 DDR/eMMC 控制器规格: 支持 eMMC 5.1 接口(HS400 模式,最大读写速度 400 MB/s)。 数据总线宽度:x8/x16/x32,支持多芯片并行连接,总容量高达 512 GB。 速度支持:eMMC 5.1(JEDEC JESD84-B51 标准),与 CL 17-17-17 时序兼容。 电源3.3V 主机/1.8V/3.3V接口,电源模式。 控制器:集成的 eMMC 主机控制器,支持启动分区、RPMB 安全分区和命令队列 (CQ)。 MTFC128GAZAQJP-AAT 规格: 容量:128GB(1TB 与非、x8 组织、单芯片)。 速度:eMMC 5.1 HS400(400 MB/s),支持 CQ 和分区管理。 封装:FBGA-153(11.5 x 13 mm),电压 3.3V/1.8V,工作温度 -25°C 至 +85°C(商业级)。 其他:符合 ONFI 4.2 标准,内置 ECC(8 位/512B),符合 RoHS 标准。 兼容性确认: 总线宽度:i.mx95 支持 x8 eMMC,无需桥接即可直接匹配 MTFC128GAZAQJP-AAT 的 x8 组织。 容量和等级:128GB 单芯片支持单分区配置,与 i.MX95 的 128GB/chip 限制一致(恩智浦内存兼容性指南表 3-2 确认了美光 MTFC128GAZAQJP 系列)。 速度/定时:HS400 模式完全符合 i.MX95 的支持范围(高达 400 MB/s),定时参数(tCK = 0.625 ns)符合控制器的默认设置。 核实来源: 恩智浦 i.MX95 存储器兼容性指南(修订版)》(NXP i.MX95 Memory Compatibility Guide)。1.0,2025 年 3 月):美光 MTFC128GAZAQJP-AAT 明确列为验证部件,支持 128GB x8 配置(web:0,web:2)。 美光数据表:确认 eMMC 5.1 标准与 i.MX 系列主机控制器兼容(web:1、web:3)。 恩智浦社区帖子:用户已成功在 i.MX95 EVK 上运行了类似的 MTFC128GAZAQJP-AAT,启动测试已通过(web: 4、web: 6)。 潜在的考虑因素: 等级和容量:单芯片 128GB 支持启动分区 1/2,无需多芯片配置。如果总容量为> 128GB,可并联两个芯片(i.MX95 最多支持 4 个芯片)。 电源/散热管理:确保 VDD = 3.3V,VDDQ = 1.8V,并添加 10 µF 去耦电容。x8 配置功耗约为 1 W/芯片;EVK 验证显示没有热问题。 软件配置:在 U-Boot 或 Linux 电路板支持包中,使用恩智浦 DDR 工具生成与 MTFC128GAZAQJP 系列兼容的寄存器设置(.h 文件)。 可用性:该部件仍在生产(非 EOL)。DigiKey 有 500 多件库存,单价为 32.50 美元(1000 件为 26.80 美元)。 建议采取的下一步措施 测试建议:将内存更换为i.MX95 EVK板进行测试(恩智浦免费工具支持)。如有需要,恩智浦可提供免费的 DDR 验证服务(community.nxp.com)。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您可以使用它。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您好, Phison 部件 PTE4ABTE-X28X 能否与 iMX95 一起使用? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您好 , 我们可以将 Phison 部件 PTE4ABTE-X28X 与 iMX95 一起使用吗? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 嗨,团队, 我们能否在 iMX95 中使用 Phison 部件 PTE4ABTE-X28X? 请核实并确认我们的询问。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 嗨,团队、 我们可以将 ISSI 部件 IS22TF128G-JCLA2 与 iMX95 一起使用吗? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 与恩智浦 i.MX95 兼容的**金士顿 128GB eMMC 产品推荐** 恩智浦 i.MX95(i.MX 9 系列)支持 **eMMC 5.1** 接口(最高 HS400 模式)。金士顿的工业/标准 eMMC 产品完全符合 JEDEC eMMC 5.1 规范,确保了出色的兼容性。 ### 推荐 128GB 容量产品(金士顿官方 eMMC 系列) - **EMMC128-IY29**(工业级 I-Temp):-40°C ~ +85°C,eMMC 5.1 HS400,3D TLC,11.5×13×0.8 毫米FBGA-153 封装。适用于汽车、工业和恶劣环境应用。 - **EMMC128-TY29**(标准商业级):温度范围通常为 0°C ~ +70°C(或类似温度),也适用于 eMMC 5.1 HS400、3D TLC。 这些是金士顿目前的主流128GB eMMC型号,被许多基于i.MX系列的Som/开发板所采用。 **兼容性标准**: - 金士顿是恩智浦的长期合作伙伴,其 eMMC 产品在与恩智浦 i.MX 平台(包括 i.MX 951/i.MX95 系列、i.MX93x 等)的兼容性方面有着良好的记录。 - 官方 i.MX95 规范明确支持 3× SD 3.0 / SDIO 3.0 / **eMMC 5.1** 接口。 - 恩智浦社区还验证了类似的 128GB eMMC 5.1 芯片(如美光的同类产品)与 i.MX95 的直接兼容性。金士顿的产品规格是一致的,可以直接参考。 **建议:** 在实际量产之前,最好与金士顿([email protected])确认具体批次/固件版本验证报告。或 NXP FAE,特别是关于 HS400 模式和电压匹配(通常为 1.8V/3.3V)。 #### IMX95 是否支持 FA40G0EMCPDKBFI 和 FA80G0EMCPDKBFI? **是的,一般都支持**。 - 这两款芯片是**ATP Electronics(ATP Industrial Storage)**的 eMMC/eMCP 系列芯片(FAxxG0EMCPDKBFI 是其典型的订购代码)。 - i.MX95 的 eMMC 控制器采用了标准的 **JEDEC eMMC 5.1**。只要这些芯片符合 JEDEC 规范、支持 HS400 模式并具有匹配的电压/定时,就可以直接使用。 - ATP 是一家专业的工业级存储制造商,其产品通常用于汽车/工业领域,与 i.MX95 等处理器(类似于美光和金士顿的成熟芯片)具有良好的兼容性。 **重要说明**: -有必要确认特定芯片的eMMC版本(无论是5.1)、NAND类型以及对i.MX95启动模式的固件支持。 -建议使用 ATP 或恩智浦进行联合验证,或者建议在目标板上进行实际测试(尤其是启动、读/写稳定性和 HS400 模式)。 #### 建议的兼容性详细信息 文档链接 1.**金士顿官方"嵌入式存储芯片兼容指南"**(最直接推荐) →[https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf](https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf) 它包含恩智浦 i.MX 全系列(包括 i.MX95 / i.MX951)与金士顿 eMMC / eMCP 的兼容性表,非常有用。 2.**恩智浦 i.MX95 官方数据表**(接口规格已确认) → [IMX95CEC.pdf](https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95CEC.pdf)(或最新版本) 第 4 章 "内存接口 "明确列出了 eMMC 5.1 支持的详细信息。 3.**恩智浦社区 i.MX95 eMMC 选型讨论**(实际案例参考) →[https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825](https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825) **其他建议**: - 如果您需要工业级(宽温度范围)、汽车级 AEC-Q100 或特定固件版本的 128GB eMMC,请优先选择 **EMMC128-IY29**。 - 如需了解更多模型或最新核查报告,请联系我们: - Kingchip.tech Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 此外,IMX95 是否还支持 FA40G0EMCPDKBFI 和 FA80G0EMCPDKBFI? 还请提供有关 128GB 内存容量所支持的 eMMC 数据的文档链接。
View full article
IMX8MP 是否有在单个板上使用多个 LPDDR4 模块的 PCB 参考设计? IMX8MP 是否有在单个板上使用多个 LPDDR4 模块的 PCB 参考设计? i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus 回复: Does the IMX8MP have a PCB reference design that uses multiple LPDDR4 modules on a single board? 多个 DDR 芯片并行的 PCB 布局示例 回复: Does the IMX8MP have a PCB reference design that uses multiple LPDDR4 modules on a single board? 我们所有的设计都在这里: FRDM i.MX 8M Plus 开发板 | 恩智浦半导体 i.MX 8M Plus 评估套件|恩智浦半导体 您可以参考
View full article
i.MX 95 EVK 启动过程日志 恩智浦专家们,你们好、 我们正在使用Yocto Linux镜像研究i.MX 95的启动过程,并希望更深入地了解启动流程。 有关于启动过程顺序的详细文档吗? 另外,你能否提供来自 i.MX 95 EVK 板的硬件启动日志,这将对我们的参考非常有帮助。 谢谢! Re: i.MX 95 EVK boot process log i.mx95 仍在试生产阶段,所有材料均可在官方网站上查阅 https://www.nxp.com/products/i.MX95 有关启动日志,请参阅随附的文件,我使用了 imx95-19x19-evk-it6263-lvds0.dtb 然后连接了 HDMI Re: i.MX 95 EVK boot process log 嗨 Joanxie: 感谢你之前提供的 imx95 启动日志,它非常有帮助。 我们目前正在研究 i.MX 952 (https://www.nxp.com/products/i.MX-952),想问一下相应的启动日志是否可供参考和调试。 谢谢
View full article
如何在 I.MX8MPLUS 中将内核和 rootfs 加载到 QSPI 闪存中 您好, 我们正在使用 I.MX8MPLUS 自定义板。我们的板中有 32MB 大小的 QSPI 闪存。up boot 在 QSPI 模式下成功启动。 1.如何在 i.MX8MPLUS 中将内核和 rootfs 载入 QSPI 闪存。 2。在我们的 i.MX8MPlus 自定义主板中,我们不支持 eMMC、SD、与非 和 USB 等设备。没有这些,我们如何加载内核和 rootfs? 3.是否有不使用 SD 卡和 eMMC 而将内核和 rootfs 载入 QSPI 闪存的程序。 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS @Keta_S_Nitsure 这是真的。我真的不明白我的回答有什么问题。在我的回复被删除后,@Bio_TICFSL发布了一个非常相似的解决方案,从技术上讲也是一样的。我还是不明白@Bio_TICFSL为什么要这么做。 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS @Sunil_13 您可以查看以下链接,也许会对您有所帮助。 我已经在给你的私人信息中提到了这件事。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/all-bootloader-device-tree-Linux-kernel-rootfs-in-spi-nor-demo/ta-p/1663994 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS @Bio_TICFSL 你删除了我的第一个回复吗?如果再发生这种情况,我保证会在 Twitter 上发布。 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS @Bio_TICFSL 请确认这是 X 的恩智浦帐户。 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS 你好 # 如何在 i.MX8MPlus 自定义板上将内核和 rootFS 加载到 QSPI 闪存中 根据您的自定义板配置,使用 32MB QSPI 闪存且没有 eMMC、SD、与非或 USB 设备,以下是推荐的方法: ## QSPI Flash Boot Solution While your U-Boot has successfully booted from QSPI, there are important limitations to consider: 1. The 32MB QSPI flash is typically not large enough to hold a complete Linux rootFS. QSPI flash on i.MX8M Plus is primarily designed for storing U-Boot/bootloader components. 2. A practical approach is to implement a hybrid solution: - Store U-Boot in QSPI flash (already accomplished) - Store the kernel and device tree blob (DTB) in QSPI flash - Implement a minimal initramfs for basic functionality ## 实施步骤 1. 使用 imx-mkimage 工具生成 QSPI 可启动映像: ``` make SOC=iMX8MP flash_evk_flexspi ``` 2. 在 QSPI 闪存中创建大小近似的分区: - U-Boot:512KB(已刷新) - Linux 内核:约 9MB - 设备树 blob:约 64KB - U-Boot 环境:约 64KB - initramFS(最小 rootFS):约 22MB 3. 将 U-Boot 配置为从 QSPI 闪存加载内核和 DTB: ``` sf probe sf read ${loadaddr} 0x80000 0x900000 # 从 QSPI 读取内核 sf read ${fdt_addr} 0x980000 0x10000 # 从 QSPI 读取 DTB ``` 4. 使用适合可用空间的基本工具和实用程序创建最小的 initramfs。 5.对于更复杂的应用程序,可以考虑为完整的 rootFS 实现网络启动支持 (NFS)。 这种方法为在现有硬件限制下启动系统提供了可行的解决方案。 此致 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS @Adele如果你说的是真的,那真是难以置信。 Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS 你好@Bio_TICFSL、 正如您所说,第 3 点之前可以完成,但第 4 点没有完成。 我们使用的是 i.MX8M Plus EVK,它有 32 MB QSPI 闪存。 我们的目标是完全从 QSPI 闪存启动 U-Boot、Linux 内核、设备树和 initramfs (rootfs.img)。 我们能够成功启动: U-Boot(来自 flash.bin) Linux 内核(Image.gz) 设备树 (imx8mp-evk.dtb) 但是,我们在从 QSPI 闪存加载和使用 initramfs/rootfs 映像时遇到了问题。内核启动成功,但在 Waiting for removable media(等待可移动媒体)处挂起....。 ##请看下面附带的日志 -----Flash 布局和图像大小---------------- QSPI 闪存大小:32 MB flash.bin (U-Boot + SPL) ~2.3 MB Image.gz (内核) ~13.5 MB imx8mp-evk.dtb ~86 KB rootfs.img ~12.6 MB ----QSPI 偏移布局---------- flash.bin @ 0x00000000 Image.gz @ 0x00240000 imx8mp-evk.dtb @ 0x01000000 rootfs.img @ 0x01080000 ------ 将文件编入 QSPI(来自 SD 卡)--------- sf probe 0 sf erase 0x0 0x2000000 fatload mmc 1${loadaddr} flash.bin sf 写${loadaddr} 0x0${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} Image.gz sf 写${loadaddr} 0x240000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} imx8mp-evk.dtb sf 写${loadaddr} 0x1000000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} rootfs.img # initramfs (cpio.gz) sf 写${loadaddr} 0x1080000${filesize} ------闪烁后,重启板------------------ 从 u-boot 启动后,为 Linux 内核 (Image.gz)、设备设置环境变量树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img。 sf probe 0 setenv loadaddr 0x40480000 // 核心 setenv fdt_addr 0x43000000 //dtb setenv initrd_addr 0x43800000 //rootfs setenvkernel_comp_addr_r 0x50000000 setenv kernel_comp_size 0x04000000 sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2 sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360 sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0 setenv bootargs"console=ttymxc1,115200 root=/dev/ram0 rw" setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2; sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360; sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0; booti${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ' saveenv ----------------------------------------------------------------------- 1. 使用 SD 卡 Wic 文件在分区(启动/根目录)上运行良好。 2.We genarated Two yocto images ==> 1.bitbake core-image-minimal-initramfs (generated initramfs.cpio.gz)这个 cpio.gx 使用这个 cmd mkimage-A arm-O linux-T ramdisk-d (来自 linux 用户指南)== > 2. 还从 yocto 中生成了使用 bitbake core-image-tiny 生成的微小 rootfs。 core-image-tiny-imx8mp-evk.tar.zst,该 tar 已解压缩到 SD 卡中的 EXT4 分区,并成功加载了微小的 rootfs。 3.但正如第二点所说,rootfs.img 也被放入了 SD 卡的 EXT4 根分区,但却无法加载 rootfs。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 这是启动 initramfs (rootfs.img) 的正确方法吗从 QSPI 直接连接 i.MX8M Plus EVK? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 有没有推荐的恩智浦参考镜像用于在 i.MX8MP(Linux 内核 (Image.gz)、设备上完全从 QSPI 启动内核和 initramfs树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img)? 谢谢! Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS 嗨,@阿黛尔、 我们使用的是 i.MX8M Plus EVK,它有 32 MB QSPI 闪存。 我们的目标是完全从 QSPI 闪存启动 U-Boot、Linux 内核、设备树和 initramfs (rootfs.img)。 我们能够成功启动: U-Boot(来自 flash.bin) Linux 内核(Image.gz) 设备树 (imx8mp-evk.dtb) 但是,我们在从 QSPI 闪存加载和使用 initramfs/rootfs 映像时遇到了问题。内核启动成功,但内核在 Waiting for removable media(等待可移动媒体)处挂起....,请参阅下面附带的日志。 -----Flash 布局和图像大小---------------- QSPI 闪存大小:32 MB flash.bin (U-Boot + SPL) ~2.3 MB Image.gz (内核) ~13.5 MB imx8mp-evk.dtb ~86 KB rootfs.img ~12.6 MB ----QSPI 偏移布局---------- flash.bin @ 0x00000000 Image.gz @ 0x00240000 imx8mp-evk.dtb @ 0x01000000 rootfs.img @ 0x01080000 ------ 将文件编入 QSPI(来自 SD 卡)--------- sf probe 0 sf erase 0x0 0x2000000 fatload mmc 1${loadaddr} flash.bin sf 写${loadaddr} 0x0${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} Image.gz sf 写${loadaddr} 0x240000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} imx8mp-evk.dtb sf 写${loadaddr} 0x1000000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} rootfs.img # initramfs (cpio.gz) sf 写${loadaddr} 0x1080000${filesize} ------闪烁后,重启板------------------ 从 u-boot 启动后,为 Linux 内核 (Image.gz)、设备设置环境变量树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img。 sf probe 0 setenv loadaddr 0x40480000 // 核心 setenv fdt_addr 0x43000000 //dtb setenv initrd_addr 0x43800000 //rootfs setenvkernel_comp_addr_r 0x50000000 setenv kernel_comp_size 0x04000000 sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2 sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360 sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0 setenv bootargs"console=ttymxc1,115200 root=/dev/ram0 rw" setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2; sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360; sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0; booti${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ' saveenv ----------------------------------------------------------------------- 1. 使用 SD 卡 Wic 文件在分区(启动/根目录)上运行良好。 2.We genarated Two yocto images ==> 1.bitbake core-image-minimal-initramfs (generated initramfs.cpio.gz)这个 cpio.gx 使用这个 cmd mkimage-A arm-O linux-T ramdisk-d (来自 linux 用户指南)== > 2. 还从 yocto 中生成了使用 bitbake core-image-tiny 生成的微小 rootfs。 core-image-tiny-imx8mp-evk.tar.zst,该 tar 已解压缩到 SD 卡中的 EXT4 分区,并成功加载了微小的 rootfs。 3.但正如第二点所说,rootfs.img 也被放入了 SD 卡的 EXT4 根分区,但却无法加载 rootfs。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 这是启动 initramfs (rootfs.img) 的正确方法吗从 QSPI 直接连接 i.MX8M Plus EVK? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 有没有推荐的恩智浦参考镜像用于在 i.MX8MP(Linux 内核 (Image.gz)、设备上完全从 QSPI 启动内核和 initramfs树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img)? Re: How to load kernel and rootfs into QSPI Flash in I.MX8MPLUS 你好@Bio_TICFSL、 你好@Manuel_Salas 我正在开发 i.MX8M Plus DDR4 定制主板,我能够成功地完全使用 Q SPI 闪存 (32MB) 启动系统。 我目前的启动元器件是: flash.bin (U-Boot) Image.gz(Linux 内核) imx8mp-ddr4-evk.dtb core-image-minimal-initramfs.cpio.gz 由于我的板没有 SD 卡或 eMMC,所以我使用 initramfs 作为根文件系统。 现在,我想在 core-image-minimal-initramfs.cpio.gz中加入gcc 、这样,我就可以直接在目标机上编译应用程序,而无需依赖任何外部存储。 更改了 c onf/local.conf 然后使用命令进行版本 $bitbake core-image-minimal-initramfs 还附上了本地.conf 文件供您参考。 它生成了 c ore-image-minimal-initramfs.cpio.gz 但是在 bin/ 和 usr/bin 各自的文件夹中 gcc 不存在,启动内核和 cpio.gz 后会变成如下所示。 ~ # gcc /bin/sh: gcc: 未找到 ~ # ls bin dev home init.d media proc run sys usr 启动 etc init lib mnt root sbin tmp var 能否请您指点一二? 在 initramfs 镜像中包含gcc的正确 Yocto 方法是什么? 在initramfs中使用gcc时,是否有任何推荐配置或限制(内存使用量、映像大小等)? 对恩智浦支持的Yocto实践的任何指导或参考都将非常有帮助。 谢谢!
View full article