2295454_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2295454_ja-JP

2295454_ja-JP

MIMXRT1020-EVK における v30 U3 SD カードの予想書き込みパフォーマンス

MCUXpresso の sdcard_fatfs の例から始めて、semc ドライバを追加すると、SDRAM に配列を宣言し、SDRAM から SDCARD に大量のデータを書き込むことができます。SanDisk V30 U3 カードを使用すると、20 MB の書き込みが 2119 ミリ秒で、3 MB の書き込みが 311 ミリ秒で完了します。この結果は期待通りのパフォーマンスでしょうか?V30 U3 を改善するために調整できる特定のパラメータはありますか?


ありがとうございます

ダグ

Re: Expected v30 U3 SD CARD Write Performance on MIMXRT1020-EVK

こんにちは@dougcl

弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。

ご質問に関してですが、全体の時間には SDRAM からのデータの読み取りと SD カードへの書き込みが含まれていますか?結果は予想通りのパフォーマンスだと思います。

SDRAMの高性能については、このANを参照することをお勧めします。

AN12437: i.MX RTシリーズのパフォーマンス最適化 – アプリケーションノート

USDHC の場合、1 ビット モードではなく 4 ビット モードを使用することをお勧めします (uSDHC1 を使用する場合)。また、DMA を使用してデータを転送することをお勧めします。

mayliu1_0-1768890285160.pngmayliu1_0-1768890285160.png

下記のANもご参照ください。

i.MXRT L1キャッシュの使用

よろしくお願いいたします。

メイリュー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-21-2026 04:33 AM
更新者: