2265833_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2265833_ja-JP

2265833_ja-JP

i.MX6ULL: BT+WiFi チップ(Qualcomm QCA9377) の 132MHz sdio クロック出力の問題

NXPコミュニティメンバーの皆様、こんにちは。


IMX6ULL と Qualcomm BT+Wifi コンボ チップを搭載したカスタム ボードを持っています。

このプロジェクトは、Yocto kirkstone、linux-imx 5.15.71 カーネル バージョンに基づいています。

mx6ullとqca9377間の通信方法はsdioです。


mx6ull と qca9377 間の sdio 通信中に時々発生する通信エラーについていくつか質問があります。


<現状>

1. dtsを132MHzのSDIOクロック速度を使用するように設定する

imx6ul-14x14-evk.dtsi

&usdhc1 {
	pinctrl-names = "default", "state_100mhz", "state_200mhz";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1>;
	pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc1_100mhz>;
	pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc1_200mhz>;
	bus-width = <4>;
	vmmc-supply = <&reg_sd1_vmmc>;
	pm-ignore-notify;
	keep-power-in-suspend;
	non-removable;

	status = "okay";
};

&iomuxc {
	pinctrl_usdhc1: usdhc1grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_SD1_CMD__USDHC1_CMD     	0x17059
			MX6UL_PAD_SD1_CLK__USDHC1_CLK		0x10071
			MX6UL_PAD_SD1_DATA0__USDHC1_DATA0 	0x17059
			MX6UL_PAD_SD1_DATA1__USDHC1_DATA1 	0x17059
			MX6UL_PAD_SD1_DATA2__USDHC1_DATA2 	0x17059
			MX6UL_PAD_SD1_DATA3__USDHC1_DATA3 	0x17059
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO00__GPIO1_IO00 	0x130b0
		>;
	};

	pinctrl_usdhc1_100mhz: usdhc1grp100mhz {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_SD1_CMD__USDHC1_CMD     0x170b9
			MX6UL_PAD_SD1_CLK__USDHC1_CLK     0x100b9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA0__USDHC1_DATA0 0x170b9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA1__USDHC1_DATA1 0x170b9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA2__USDHC1_DATA2 0x170b9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA3__USDHC1_DATA3 0x170b9
		>;
	};

	pinctrl_usdhc1_200mhz: usdhc1grp200mhz {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_SD1_CMD__USDHC1_CMD     0x170f9
			MX6UL_PAD_SD1_CLK__USDHC1_CLK     0x100f9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA0__USDHC1_DATA0 0x170f9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA1__USDHC1_DATA1 0x170f9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA2__USDHC1_DATA2 0x170f9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA3__USDHC1_DATA3 0x170f9
		>;
	};
};

2. mmc0情報

# cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios
clock:          132000000 Hz
actual clock:   132000000 Hz
vdd:            21 (3.3 ~ 3.4 V)
bus mode:       2 (push-pull)
chip select:    0 (don't care)
power mode:     2 (on)
bus width:      2 (4 bits)
timing spec:    6 (sd uhs SDR104)
signal voltage: 1 (1.80 V)
driver type:    0 (driver type B)

3.以下のようなSDIO通信エラーログが出力されることがあります。

AR6000: SDIO bus operation failed! MMC stack returned : -84
__HIFReadWrite, addr:0X001000, len:00000256, Read , Sync
Debug Assert Caught, File /usr/src/debug/kernel-module-qca9377/3.1-r0/git/CORE/SERVICES/HIF/sdio/linux/native_sdio/src/hif.c, Line: 1459, Test:status == A_OK || status == A_ECANCELED

"Change sdio clock speed (132MHz -> 50MHz)"

1. 50MHz の SDIO クロック速度 を使用するように dts を設定します 。

imx6ul-14x14-evk.dtsi

&usdhc1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1>;
	bus-width = <4>;
	vmmc-supply = <&reg_sd1_vmmc>;
	pm-ignore-notify;
	keep-power-in-suspend;
	non-removable;

	status = "okay";
};

2. mmc0情報

# cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios
clock:          50000000 Hz
actual clock:   44000000 Hz
vdd:            21 (3.3 ~ 3.4 V)
bus mode:       2 (push-pull)
chip select:    0 (don't care)
power mode:     2 (on)
bus width:      2 (4 bits)
timing spec:    2 (sd high-speed)
signal voltage: 0 (3.30 V)
driver type:    0 (driver type B)

3. sdio通信エラーログが表示されません。


<質問>

1.sdio クロックが 132MHz に設定されている場合、mx6ull と qca9377 間の sdio 通信は不安定になるようです。dts 値を変更して改善する方法はありますか?

2. 不可能な場合、SDIO クロック値にはどのような値を使用することをお勧めしますか?


事前に感謝いたします。

よろしくお願いします

i.MX6 全てi.MX6ULLinuxYocto ProjectRe: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

データシートを参照してください。SDR104 / SDR50モードの信号レベルは1.8 Vです。ハードウェアをチェックして、これを再確認してください。

Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)
ジョアン・シー様
迅速な返信ありがとうございます。
 
もう少し説明させてください。
 
<ハードウェア>
- SocはNXP mx6ullプロセッサ(MCIMX6Y2DVM09AB)です
- mmc0 は Qualcomm BT/WiFi コンボ チップ (SDIO 接続) にコネクテッド -> 132MHz、1.8V
- mmc1 を 8G eMMC にコネクテッド -> 132MHz、1.8V
 
< mmc0 >
# cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios
クロック: 132000000 Hz
実際のクロック: 132000000 Hz
vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V)
バスモード: 2 (プッシュプル)
チップセレクト: 0 (無視)
電源モード: 2 (オン)
バス幅: 2 (4 ビット)
タイミング仕様: 6 (SD uhs SDR104)
信号電圧: 1 (1.80 V)
ドライバタイプ: 0 (ドライバタイプ B)
 
< mmc1 >
# cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios
クロック: 132000000 Hz
vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V)
バスモード: 2 (プッシュプル)
チップセレクト: 0 (無視)
電源モード: 2 (オン)
バス幅: 3 (8 ビット)
タイミング仕様: 9 (mmc HS200)
信号電圧: 1 (1.80 V)
ドライバタイプ: 0 (ドライバタイプ B)
 
<説明>
- mmc1 にコネクテッドされた eMMC との通信は 132MHz、1.8V で実行されており、問題はありません。
- mmc0 にコネクテッドされた BT/WiFi チップとの sdio 通信も 132MHz、1.8V で駆動されますが、断続的に sdio 通信エラーが発生します。
 
その他の質問は以下の通りです:
1.eMMC(mmc1)の場合、HS200(132MHz/1.8V)が保証されているようですが、しかし、SDIO(mmc0)の場合、SDR104モードでは104MHzまでしか保証されないようです。お会計お願いします?
2. SO、mx6ull チップによって保証される最大 sdio クロック速度は 104MHz までですか?
(MX6ULLチップがSDIO 132MHzのクロック速度を保証できるかどうかを確認したいと思います。)
gnani4080_0-1766369476736.pnggnani4080_0-1766369476736.png
Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

1.eMMC(mmc1)の場合、HS200(132MHz/1.8V)が保証されているようですが、しかし、SDIO(mmc0)の場合、SDR104モードでは104MHzまでしか保証されないようです。お会計お願いします?

>データシートを参照してください。UHS-I SDR104モードでは最大104MB/sまでCAN対応ですが、最大104Mhzまでではありません。RMを参照してください: SD/SDIO UHS-Iモード(SDRモードでは最大208MHz、DDRモードでは最大50MHz)


2. SO、mx6ull チップによって保証される最大 sdio クロック速度は 104MHz までですか?
(MX6ULLチップがSDIO 132MHzのクロック速度をCAN保証できるかどうかを確認したいと思います。)

>データシートを参照してください。SDR104の場合、周波数は最大200MHzです。SDR104をmmc0で最大198MHzまでテストしました。ログを参照してください。mmc1はHS200で動作しているようです。オシロスコープでクロックを測定できます。

Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

迅速なご返信ありがとうございます。

質問1に関しては、私は大きな間違いをしたと思います。申し訳ありません。

そして、以下のように言及していることを確認しました

SD/SDIO UHS-Iモード(SDRモードでは最大208MHz、DDRモードでは最大50MHz)」

gnani4080_0-1766477971673.pnggnani4080_0-1766477971673.png

SO、mmc0 に sdr104 を使用した場合、最大クロックは 208MHz なので、132MHz のクロックを保証することは可能でしょうか?

Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

はい、132M をデフォルトとして設定する dtsi ファイルを参照できます。また、クロック ツリーをダンプして、クロックが 132Mhz かどうかを確認することもできます。

Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

ありがとう、ジョアンシー、

実際にクロック速度の問題であるかどうかさらに調べて、再度質問します。

ありがとうございます。

Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)
上記の内容をSWでデバッグしました。
詳細をご確認の上、ご質問にお答えください。

1. i.MX 6ULLチップエラッタ
    「ERR010450 MMC: EMMCは150 MHz以下でのみ動作CAN」
    ghkim_sj_0-1766996300598.pngghkim_sj_0-1766996300598.png

 

2. SWデバッグ
1 ) エラー値の定義
include / uapi / asm -generic / errno.h: 67 : #define EILSEQ 84 /* 不正なバイトシーケンス */
2 ) EILSEQの設定場所
    -コマンド
ドライバ/ mmc /ホスト/ sdhci.c: sdhci_cmd_irq ()
            if (intmask & (SDHCI_INT_TIMEOUT | SDHCI_INT_CRC | SDHCI_INT_END_BIT | SDHCI_INT_INDEX)) {
                if (intmask & SDHCI_INT_TIMEOUT)
                    ホスト-> cmd ->エラー= - ETIMEDOUT;
                それ以外
                    ホスト-> cmd ->エラー= - EILSEQ;
                   
    -データ
ドライバ/ mmc /ホスト/ sdhci . c : sdhci_data_irq ()
            if (intmask & SDHCI_INT_DATA_TIMEOUT)
                ホスト->データ->エラー= - ETIMEDOUT;
            そうでない場合(intmask & SDHCI_INT_DATA_END_BIT)
                ホスト->データ->エラー= - EILSEQ;
3 ) ログ
[ 418.109795 ] [ sdhci_cmd_irq ()] intmask = 0xa0001
[ 418.114178 ] [ sdhci_data_irq ()] intmask = 0x200002
[ 418.118999 ] AR6000: SDIOバス操作に失敗しました MMCスタックが返されました: - 84
[ 418.125847 ] __HIFReadWrite、アドレス: 0X000800 、長さ: 00000044 、読み取り、同期
[ 418.144284 ] デバッグアサートをキャッチしました。ファイル/ usr / src / debug / kernel - module - qca9377 / 3.1 - r0 / git / CORE / SERVICES / HIF / sdio / linux / native_sdio / src / hif . c 、行: 1459 、テスト: ステータス== A_OK ||ステータス== A_ECANCELED

3. SDHCIレジスタ
1 ) sdhci_cmd_irq ()の intmask 値0xa0001です
ビット0 0x00001) SDHCI_INT_RESPONSE -> コマンド 応答OK
ビット17 (0x20000) SDHCI_INT_INDEX -> コマンドインデックスエラー
ビット19 (0x80000) SDHCI_INT_CRC -> コマンドCRCエラー
2 ) sdhci_data_irq ()の intmask 値0x200002です
ビット1 0x00002) SDHCI_INT_DATA_END -> データ 正常
ビット21 (0x200000) SDHCI_INT_DATA_CRC -> データCRCエラー

4.原因を推測する
imx6ull Errata ERR010450によると、
    「1.8 V の SDR104 は 150 MHz 以下でのみ動作します。」
150MHzまで動作できるのであれば、温度電圧変動などによるタイミングマージンにより132MHzではcmd/data CRCエラーが発生する可能性が高くなると思われます。

5.質問
現状ではHWチューニングで値を調整することができず、SWで対応しなければならない状況です。
sdioクロック値を下げるとCRCエラー率を低減、あるいはゼロにできるようです。NXPの見解をお聞かせください。

ありがとう。
Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

親愛なるジョアンシー、

ご提供いただいた内容に基づいて、以下のレジスタを使用してテストしました。

sdhci-esdhc-imx.c
#ESDHC_MIX_CTRL_SMPCLK_SEL を定義します (1 << 23)
#define ESDHC_MIX_CTRL_AUTO_TUNE_EN (1 << 24)
#ESDHC_MIX_CTRL_FBCLK_SEL を定義します (1 << 25)


SMPCLK_SEL 0

オートチューン 1 FBCLK_SEL 1


1. テスト1
1) AUTO_TUNE_ENを1→0に設定する
2) ログ
[ 39.150703] AR6000: バスドライバーの登録を解除しています
3) wlan0 登録失敗
$ ifconfig wlan0 アップ
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: そのようなデバイスはありません

2. テスト2
1) FBCLK_SELを1→0に設定する
2) ログ
[ 39.160750] AR6000: バスドライバーの登録を解除しています
3) wlan0の登録も失敗します
$ ifconfig wlan0 アップ
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: そのようなデバイスはありません

3. テスト3
1) AUTO_TUNE_EN 1 -> 0 && FBCLK_SEL 1 -> 0 を設定します
2)以下のログに示すように、起動中にシステムがフリーズする
[ 18.834619] wlan: ドライバ v4.5.25.65 を読み込んでいます
[ 18.894917] hifDeviceInserted: クロックをダンプしています (50000000,132000000)

NXP コミュニティの記事を参考にして修正やテストをしてみましたが、満足のいく結果は得られませんでした。
ご注意ください。

ご協力いただきありがとうございます

Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

ワイヤレスチームに相談したところ、彼らはすでに usdhc 経由で imx6ull で WIFI を検証しており、最大クロックを 150Mhz に設定できるため、imx6ull 側ではこれをサポートできます。また、一部の WIFI チップが自動チューニングに影響することがわかりました。そのため、これらのレジスタを無効にして確認することをお勧めします。これらが根本原因でない場合は、ハードウェアと PCB のデザインを確認することをお勧めします。これを確認できない場合は、回路図のレビューのためにチケットを送信できます。

Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)親愛なるジョアンシー、
迅速な返信ありがとうございます。
ガイドを参照して確認した後、お知らせします。
良い一日と週末をお過ごしください!
Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

ワイヤレスチームに相談したところ、彼らはすでに usdhc 経由で imx6ull で WIFI を検証しており、最大クロックを 150Mhz に設定できるため、imx6ull 側ではこれをサポートできます。また、一部の WIFI チップが自動チューニングに影響することがわかりました。そのため、これらのレジスタを無効にして確認することをお勧めします。これらが根本原因でない場合は、ハードウェアと PCB のデザインを確認することをお勧めします。これを確認できない場合は、回路図のレビューのためにチケットを送信できます。

Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

これは前に話したことです。自動調整に関する詳細情報は故障に影響します

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/uSDHC-auto-tuning-and-possible-SDIO-fail...

Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

これらのパッチが機能するのは嬉しいことですが、実際には新しいBSPはすでに統合されており、私が知る限り、imx6ullとWiFiチップの間に他の問題は存在しないようです。

Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

親愛なるジョアンシー、

親切な案内をありがとうございました。

提供されたリンクを参照してこの問題をデバッグしました。

1.パッチ1

1) 提供されたリンクを参照してパッチを適用します

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/uSDHC-auto-tuning-and-possible-SDIO-fail...

2. パッチ2

1) dtsファイルに「fsl,sdio-async-interrupt-enabled」を追加する


imx6ul-14x14-evk.dtsi:
    &usdhc1 {
        fsl,sdio-async-interrupt-enabled;    //add this line

2)以下の部分が有効になります


sdhci-esdhc-imx.c: usdhc_auto_tuning_mode_sel()
	/*
	 * If sdio device use async interrupt, it will use DAT[1] to signal
	 * the device's interrupt asynchronous when use 4 data lines.
	 * Then hardware auto tuning circuit MUST NOT check the DAT[1] line,
	 * otherwise auto tuning will be impacted by this async interrupt,
	 * and change the delay cell incorrectly, which then cause data/cmd
	 * errors.
	 * This is the hardware auto tuning circuit limitation.
	 */
	if (imx_data->boarddata.sdio_async_interrupt_enabled)
		auto_tune_buswidth = ESDHC_VEND_SPEC2_AUTO_TUNE_1BIT_EN;


上記のパッチを適用した後、デバッグで問題は再現されませんでした。

(SDIOクロック変更テスト(50MHz->100MHz->132MHz)、pingテスト、iperf3テストなど)


ガイドされたパッチを確認するために、もう 1 つ質問があります。

このパッチを適用すれば問題は解決するでしょう。

しかし、mx6ull と WiFi チップ間の SDIO 通信に他の影響が出る可能性はありますか?
 
再開まで今しばらくお待ちください。
Re: i.MX6ULL: Issue with 132MHz sdio clock out for BT+WiFi chip(Qualcomm QCA9377)

ありがとう、ジョアンシー、

別のyoctoバージョン(imx-6.6.52、fslc-6.1.72)

yocto scarthgap imx-6.6.52バージョンで以下のような類似のパッチを見つけました


	/*
	 * For USDHC, auto tuning circuit can not handle the async sdio
	 * device interrupt correctly. When sdio device use 4 data lines,
	 * async sdio interrupt will use the shared DAT[1], if enable auto
	 * tuning circuit check these 4 data lines, include the DAT[1],
	 * this circuit will detect this interrupt, take this as a data on
	 * DAT[1], and adjust the delay cell wrongly.
	 * This is the hardware design limitation, to avoid this, for sdio
	 * device, config the auto tuning circuit only check DAT[0] and CMD
	 * line.
	 */
	if (imx_data->init_card_type == MMC_TYPE_SDIO)
		auto_tune_buswidth = ESDHC_VEND_SPEC2_AUTO_TUNE_1BIT_EN;

	esdhc_clrset_le(host, ESDHC_VEND_SPEC2_AUTO_TUNE_MODE_MASK,
			auto_tune_buswidth | ESDHC_VEND_SPEC2_AUTO_TUNE_CMD_EN,
			ESDHC_VEND_SPEC2);

しかし、yocto scarthgap fslc-6.1.72にはパッチが適用されていませんバージョン。

あなたの指導に従って他の yocto バージョンを確認します。

サポートありがとうございます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-14-2026 06:19 AM
更新者: