Hi iulian
我的目标是:使用MBDT工具在Matlab中进行编程,通过UART或CAN自动将代码刷入开发板,然后使用Freemaster进行观察。基于此,我有几个问题:
如果您需要专门从事 MBDT 的同事的支持,请将他们添加到此问题中或帮助我为他们创建相应的问题。
您好,感谢您对 MBDT 产品的关注,
1)配置FreeMASTER主要包括配置FreeMASTER要使用的UART/CAN外设的实例。
此配置完全由FreeMaster_Config块完成,无需在 S32 Design Studio 中进行进一步配置。
2) 如上所述配置的 UART / CAN 实例不能用于除使用 FreeMASTER 进行调试之外的用途。因此,应用程序本身需要使用不同的 UART / CAN 实例。
3) MBDT 不支持 XCP,无论是通过 UART 还是 CAN。但 FreeMASTER 在大多数情况下可以实现相同的目的。
Hi iulian
我看了第一个视频并阅读了第二篇文章。
我按照视频里的步骤操作,使用相同的模型编译然后刻录,但是还是无法连接Freemaster。
关于第二篇文章,我不确定是否需要在使用 Matlab 之前先使用 S32 配置 UART,或者是否可以直接使用 Matlab。
Hi @Renjie-Wang,
以下 2 篇文章是一个很好的起点:
我将您的问题移至此社区空间,以便 MBDT 专家可以进行解答。