Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
将 USB 摄像头与 GStreamer 结合使用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如果您想在 i.MX6 设备(Linux 内核版本 >= 3.035)上将 USB 摄像头(这些类型的摄像头也称为“网络摄像头”)与 GStreamer 一起使用,您需要动态加载模块或静态编译和链接,并在内核配置中选择(Y)以下配置 设备驱动程序 -> 多媒体支持 -> 视频捕获适配器 -> V4L USB 设备 -> <*> USB 视频类 (UVC) 内核映像构建完成后,将其刷入目标,插入网络摄像头,然后在(目标)终端上运行 gst-启动 v4l2src!mfw_v4lsink 您应该在显示屏上看到相机捕捉到的内容。如果需要对相机源数据进行编码,则需要将编码器放入管道中 gst-launch v4l2src num-buffers=100 !队列!vpuenc编解码器=0!matroskamux!文件接收器位置=输出.mkv 同步=false 我们正在使用某种编解码器(codec=0 表示 mpeg4),使用“gst-inspect vpuenc”检查选项。 i.MX6_全部 多媒体 回复:使用带有 GStreamer 的 USB 摄像头 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 请修复链接!我看不到 最良好的问候! 回复:使用带有 GStreamer 的 USB 摄像头 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 感谢分享,但当编码“无法协商格式”时,这不适用于我的 2 个符合 UVC 1.1 标准的相机。 vpuenc 需要 TNVP、NV12 或 I420 中的原始 uyv,我可以强制原始输出,但我的相机不支持这些(对文件进行测试给出了 YUY2)。可以使用软件中的颜色转换来完成这项工作(至少在 vga 30 fps 中): gst启动v4l2src num缓冲区=100!视频/x-raw-yuv!队列 !ffmpeg色彩空间!队列 !vpuenc编解码器=6!avimux!文件接收器位置=outputh264.avi 同步=false 在 iMX53 上,有 mfw_ipucsc,但我在 12.09 BSP 上发现的只有 ipucsc.imx,它不起作用,可能只有 DP 路径中的 CSC,这应该在图像转换器中是可能的,但我没有找到任何插件。有人有更好的管道吗?
View full article
S32K14x SRAM ECC注入示例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** 详细描述: 此示例显示了 SRAM ECC 注入。 默认情况下,在对 SRAM_U 区域中的位置进行读取访问时会注入双位 ECC 错误。 这可以通过 SRAM_U 和 DOUBLE_BIT 宏来改变。 ERM 和 MCM 模块都可以检测到错误,并可以调用相应的中断。 虽然只需要 ERM,但为了演示目的,MCM 中断也启用了 其优先级低于 ERM 中断。 首次调用的 ERM 中断会禁用注入机制 这样在堆栈读取访问期间就无法检测到后续错误。 默认的 S32 Design Studio start_up 文件将向量表复制到 SRAM_L 区域。 为了能够在此 SRAM 区域注入 ECC 错误并调用中断, 复制被 __flash_vector_table__ 符号禁用 在start_up.h中声明文件并在S32K144_64_flash链接器文件中定义。 -------------------------------------------------------------------------------------------- 测试硬件:S32K144EVB-Q100 单片机:S32K144 0N57U 调试器:S32DSR1 目标:internal_FLASH ********************************************************************************
View full article
iDrive_里程碑_2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在这个里程碑中,我们专注于创建控制从设备接收的数据流的基础设施。 我们创建了一个托管在 Google Cloud Platform 中的 Web API 应用程序(ASP .NET),用于存储和解释我们的数据(来自设备),并向移动应用程序发送通知,告知用户汽车被盗(已移动)。 我们还创建了移动应用程序(原生,在 Xamarin.Android 中创建),该应用程序使用 Google Maps API 来嵌入地图片段,用于显示我们设备的位置(以及隐式显示汽车的位置)。 通知系统已准备好投入生产,我们使用 Azure 通知中心作为传递通知的中间件,因为它具有可扩展性、可靠性、包含遥测数据并且安全。 (在 “我的视频” 中查看)
View full article
QorIQ Layerscape LS2085/88マルチコア通信プロセッサ、ネットワーキングの未来を支援 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> EUF-NET-T1743 - QorIQ LS2085/88は、汎用性の高いLayerscape 2デバイスです。GPP レイヤーには、8 つの A57/A72 ARM® コアが含まれています。APPレイヤーには、AIOP、PME、DCE、およびSECエンジンが含まれています。WRPPレイヤーには、WRIOP、SATA、およびPCIeエンジンが含まれています。このプレゼンテーションでは、QorIQ LS2085/88プロセッサのさまざまなコンポーネントとターゲットの使用例の概要を説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> EUF-NET-T1743 - QorIQ LS2085/88は、汎用性の高いLayerscape 2デバイスです。GPP レイヤーには、8 つの A57/A72 ARM® コアが含まれています。APPレイヤーには、AIOP、PME、DCE、およびSECエンジンが含まれています。WRPPレイヤーには、WRIOP、SATA、およびPCIeエンジンが含まれています。このプレゼンテーションでは、QorIQ LS2085/88プロセッサのさまざまなコンポーネントとターゲットの使用例の概要を説明します。
View full article
LS1021A IoT ホストプロセッサと MKW20 zigbee を使用して色相電球を切り替えるためのクイックデモセットアップ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LS1021A IoTホストプロセッサとMKW20 zigbeeを使用して色相電球を切り替えるためのクイックデモセットアップ。ここでは、2 つのステップのセットアップを通じてライティングのデモを行います。最初のステップは、TWR-KW20 EVBを使用して、テストツールと呼ばれるPCツールを介して色相電球を制御することです。 次のステップは、PCテストツールの代わりにホストプロセッサとしてLS1021に移行することです。 KW20 USBドングル、LS1021A、Hue Bulbを使用しています。KW20 USBドングルは、Beekitを介してZigbeeコーディネーターとして構成され、このKW20 USBドングルを接続しLS1021A、LS1021Aオン/オフコマンドを発行して色相電球を切り替えます。その後、フリースケールのLS1021AとMKW20シリーズを使用して簡単なデモを作成できます <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LS1021A IoTホストプロセッサとMKW20 zigbeeを使用して色相電球を切り替えるためのクイックデモセットアップ。ここでは、2 つのステップのセットアップを通じてライティングのデモを行います。最初のステップは、TWR-KW20 EVBを使用して、テストツールと呼ばれるPCツールを介して色相電球を制御することです。 次のステップは、PCテストツールの代わりにホストプロセッサとしてLS1021に移行することです。 KW20 USBドングル、LS1021A、Hue Bulbを使用しています。KW20 USBドングルは、Beekitを介してZigbeeコーディネーターとして構成され、このKW20 USBドングルを接続しLS1021A、LS1021Aオン/オフコマンドを発行して色相電球を切り替えます。その後、フリースケールのLS1021AとMKW20シリーズを使用して簡単なデモを作成できます
View full article
斯洛伐克布拉迪斯拉发理工大学 3KD 团队技术报告 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 为布拉迪斯拉发斯洛伐克理工大学 3KD 队(斯洛伐克)提交技术报告 - 2015 年 EMEA 总决赛 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 为布拉迪斯拉发斯洛伐克理工大学 3KD 队(斯洛伐克)提交技术报告 - 2015 年 EMEA 总决赛
View full article
Android CTS Verifier The Compatibility Test Suite Verifier is a supplement to the Compatibility Test Suite. The main difference lies in that the verifier is developed for tests that cannot run on their own so they require user input in order to be tested. These tests would include the audio quality, the touchscreen, accelerometer, camera, etc. There is no “best verifier option”, one CTS complements the other. In this document we will focus on how to perform the Verifier test. Requirements: A PC with the Android SDK installed. Your “Device Under Test” (your development board) Optional >> A second android device with compatible Wifi and Bluetooth Setup Steps: Install de Android SDK on your PC Download the appropriate CTS Verifier APK. The list of APK’s can be found here: https://source.android.com/compatibility/downloads.html Make sure that your Device Under Test has its system date and time set correctly. Install the CTS Verifier APK on the Device Under Test* For more information regarding ADB commands, follow this link: https://community.freescale.com/docs/DOC-102514 Initialization: After the setup is done, you should see the application installed: You will see the list of available tests for manual verification: Video Link : 4502 For each test, you will see detailed instructions to run it, and a “pass” and “fail” buttons. Video Link : 4530 Once you run each test, you will have the posibility to choose the outcome. (in some cases, pass/fail outcome will be determined automatically). The list of tests (for CTS Verifier 5.1_r2) is: Camera: FOV Calibration, Formats, ITS, Intents, Orientation, Video. Car: Car Dock Test Clock: Alarms and Timers Test Device Administration: Policy serialization test, screen lock test. Features: Hardware/Software feature summary Hardware: USB Accessory Test Job Scheduler: Charging constraints, connectivity constraints, idle mode constraints. Location: Battery saving mode test, location mode off test Managed provisioning: BYOD managed provisioning, device owner provisioning Networking: Bluetooth test, Wi-Fi direct test Notifications: CA Cert notification, CA Cert notificacion on boot, notification attention management, notification listener, notificacion package priority Other: Data backup, screen pinning, widget framework Projection: Projection cube, projection multitouch, projection offscreen, projection scrolling, projection video playback, projection widget Security: Keyguard password verification, SUID file scanner. Sensors: Accelerometer mearument, CTS Sensor batching, CTS Sensor integration, CTS sensor test, CTS single sensor test, magnetic field measurement, sensor batching. Streaming: Streaming video quality verifier. Exporting test results: Tap the “save disk” icon. A pop-up will show the path of the report that was created. Video Link : 4531 With the board connected to the PC through USB, pull the report using ADB: To download all reports run : adb pull /mnt/sdcard/ctsVerifierReports/ .
View full article
FTF_Austin_FTF-ACC-F1276_2015.pptx This session will explain how Freescale can enable customers to develop 76-81 GHz short and long range radar applications using the MPC577xK MCU, it will explain the concepts of the radar algorithms, including practical aspects such as SDADC or MIPI CSI sampling, Chirp Generation, Data Compression, R,V FFT, Detection and Tracking algorithms, and the benefits of the new Freescale IP that can allow them to improve their system resolution and accuracy. In this session customers will take away a detailed understanding of how to develop fast modulation radar systems using the MPC577xK MCU including the BOM cost advantages it also brings. This session will explain how Freescale can enable customers to develop 76-81 GHz short and long range radar applications using the MPC577xK MCU, it will explain the concepts of the radar algorithms, including practical aspects such as SDADC or MIPI CSI sampling, Chirp Generation, Data Compression, R,V FFT, Detection and Tracking algorithms, and the benefits of the new Freescale IP that can allow them to improve their system resolution and accuracy. In this session customers will take away a detailed understanding of how to develop fast modulation radar systems using the MPC577xK MCU including the BOM cost advantages it also brings. General Re: FTF_Austin_FTF-ACC-F1276_2015.pptx Hi Andrew Robertson I wanted to check to see if you had your final file. I need to do one last review and then convert it to PDF to include it on the FTF App and public community page. Please help to upload this by selecting "Edit" under Actions as soon as possible. Thanks! Re: FTF_Austin_FTF-ACC-F1276_2015.pptx I have loaded the Marcom reviewed version to this link to help document the review cycle. Here are comments after the Marcom review: I have approved this presentation after making minor changes to punctuation. I have other concerns to highlight: Slide 4 says: FMCW operation is independent of the speed or direction of travel of the target high precision. Andrew, is “target high precision” correct? No Summary and Conclusion section exists in this presentation. Andrew, please add a summary/conclusion and upload the final version based on the attached. Hi Andrew Robertson Please take Brian and John's notes into consideration when finalizing your presentation. Please make sure to use the latest version when making any changes. Once you have finalized your presentation please upload the final file here by selecting "Edit" under Actions and click Publish at the bottom of the page no later than Monday, June 15th. Please help to select the Category "4. Final Version - Ready for PDF and Web" when this final version is posted so I know to pull your file for PDF conversion. Re: FTF_Austin_FTF-ACC-F1276_2015.pptx Adding Deactivated user since he will be helping review this file for Lisa Bradley Re: FTF_Austin_FTF-ACC-F1276_2015.pptx Hi andrewrobertson​ I am reviewing a bunch of FTF presentations.  A few comments on yours.... Are you intending to put something after your summary and conclusions?  Can you...   Your closing thoughts, perhaps some URL's like freescale.com/adas or similiar The abstract refers to BOM cost advantages but I don't really see that in the slides (maybe slide 27) but it's a very small reference.  Just wondering if you should call it out more since it was important enough to mention in the abstract. Renee Fortenberry Re: FTF_Austin_FTF-ACC-F1276_2015.pptx Hi Lisa, I just wanted to make sure you were tagged to this file. It is ready for your review. Please let Andy know when you will be pulling the file in case he has additional changes he would like to make before your review. Lisa Bradley Re: FTF_Austin_FTF-ACC-F1276_2015.pptx PPT expert has completed the presentation review. The latest version is posted and ready for Marcom review @Lisa Bradley
View full article
基于wxWidgets的分布式信息与控制系统 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 他们开发的控制器采用i.MX53+Linux。 开发了构建分布式信息和控制系统的解决方案。 Prototmpy 已经运行了一年多。 示例: - 控制电磁搅拌(混合器) http://ontecom.com/en/catalog/ems / Rusal,克拉斯诺亚尔斯克。 - 泵站的监测和管理。 - 气候控制系统的监测和控制。 您可以创建智能家居系统和物联网。有使用 PLC(电力线通信)Qualcomm/Atheros 的经验。 在业余时间,我为 PLC(电力线通信)控制/监控组件智能家居开发了预算解决方案。 基于IEC 61131-3标准开发的软件——分布式信息管理系统。 该解决方案是跨平台的。单个系统中可能存在不同架构和不同操作系统的计算机。 此类信号同步控制器 ARM/Linux 和 x86 服务器(Win、Linux、VMS、...) 使用 wxWidgets。 有关这个主题的文章有,但是用俄语。
View full article
AMF-ACC-T1647 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> イーサネットは、自動車の車両通信で最も議論されているテクノロジーの1つになっています。このプレゼンテーションでは、車載イーサネットを網羅する規格の概要を説明します。また、さまざまなアプリケーション間でテクノロジーを実装する際の課題にも対処します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> イーサネットは、自動車の車両通信で最も議論されているテクノロジーの1つになっています。このプレゼンテーションでは、車載イーサネットを網羅する規格の概要を説明します。また、さまざまなアプリケーション間でテクノロジーを実装する際の課題にも対処します。
View full article
S32K144 FlexCAN 擬似ネットワーキング STOP モードテストの例 S32DS.ARM.2.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** 詳細説明: FlexCAN 0 の Pretended Networking モードを利用し、FlexCAN モジュールが MCU を STOP モードからウェイクアップする方法を示します。 タイムアウト イベントおよびマッチ イベントによるウェイクアップが有効です。 また、ピン割り込みを使用して STOP モードを解除することも可能です。 MCU は SW3 ボタンの押下で STOP モードに移行します。 MCU は次のいずれかが発生すると STOP モードを終了します: - 8 秒間 CAN メッセージが受信されない (CAN PN タイムアウト イベント) - 標準 ID 0x554 または 0x555 のメッセージが受信される (CAN PN マッチ イベント) - SW2 ボタンが押下される (PTC12 割り込み) RUN モードでは青色 LED が減光し、ウェイクアップ要因ごとに減光速度が異なります。 ------------------------------------------------------------------------------ テストハードウェア: S32K144 EVB‑Q100 MCU: FS32K144UAVLL 0N57U Fsys: 160 MHz デバッガ: Lauterbach, OpenSDA ターゲット: internal_FLASH ******************************************************************************** 全般
View full article
FRDM-A-S32K344: Secure Encrypted Ethernet Demo Secure Encrypted Ethernet Communication using FRDM-A-S32K344  Find the code in Application Code Hub as Secure Encrypted Ethernet End Nodes This project implements a configurable secure encrypted Ethernet communication node that can operate in three different modes—Transmit (TX), Receive (RX) and Intruder —selected at build time using compile‑time macros. Depending on which macro is enabled during compilation, the firmware conditionally includes only the logic required for that mode. /* Macro for NODE selection: Select TX_BOARD, RX_BOARD or INTRUDER_BOARD and * flash its corresponding profile */ #define TX_BOARD (1u) /* TX_BOARD is selected */ #define RX_BOARD (0u) #define INTRUDER_BOARD (0u) TX Node Mode (TX_BOARD) - In this mode, the device encrypts an image and transmits Ethernet frames when the transmission button is pressed. If the encrypt button is pressed, the Ethernet frames will contain the encrypted image. If the encrypt button is not pressed, the Ethernet frames will contain the base image. RX Node Mode (RX_BOARD) - The device listens for incoming Ethernet frames and processes the data to display the received image in the LCD display. When the encrypt button is pressed the decryption is enabled. Intruder Node Mode (INTRUDER_BOARD) - The device listens for incoming Ethernet frames and processes the data to display the received image in the LCD display. Intruder does not have access to decryption. This project has the option to define if the on-board push buttons are used or external user push buttons connected to PTE24 and PTE25. /* Macro for BUTTON selection: Select INTERNAL_BUTTONS or EXTERNAL_BUTTONS and * flash its corresponding profile.*/ #define INTERNAL_BUTTONS (1u) // SW2 = Encryption, SW3 = Transmission #define EXTERNAL_BUTTONS (0u) // PTE24 = Encryption, PTE25 = Transmission   Application Description The application runs on an NXP S32K344 MCU and demonstrates a complete image encryption, transmission, reception, and optional encryption pipeline. The code encrypts an image using the HSE, transmits it over Ethernet, receives encrypted data, decrypts it using HSE, and displays it. The summarized functionality is the next: LCD Display Handling: Initializes an LCD via LPSPI1 and displays an embedded bitmap image AES-128 Encryption/Decryption (ECB mode): Uses Crypto_43_HSE AUTOSAR Crypto Driver, offloads all crypto operations to the Hardware Security Engine (HSE), splits an image into 64‑byte blocks, encrypts each block with AES‑128 ECB Ethernet Transmission (GMAC): Encapsulates encrypted image data into Ethernet frames, Sends frames over GMAC0 and receives incoming frames and reconstructs the encrypted image User Interaction via Buttons: SW3 starts transmission and SW2 grants encryption   Algorithm The main function initialize all pin routing, peripherals and LCD over SPI. Performs setup for Crypto Driver and HSE by loading a key and mark it as valid. (TX) The image stored as a bitmap in ImageDataAuto[] is split into blocks of 64 bytes in order to perform the encryption and store the encrypted output in EncryptedImage[] for secure Ethernet transmission. (TX) Ethernet frame is built manually and is broken into frames of 1024 bytes. (TX) Transmission starts when the transmit button is pressed. When all image data is sent then the transmission resets. (RX) Incoming Ethernet frames are processed in the emac_rx_callback(…) where the payload bytes are extracted and appended into the EncryptedImage[] array. (RX) Once all the image bytes arrives a flag is activated to show the image in the infinite loop. (Intruder) The intruder board can sniff the image sent as long as the Encrypted Button is not pressed. (Intruder) If the Encrypted Button is pressed, intruder board will receive the encrypted array and not be able to decrypt. Crypto Driver and HSE This project makes extensive use of the AUTOSAR Crypto Stack, specifically the Crypto_43_HSE driver and the HSE embedded hardware module as the accelerator performing all AES operations. Some of the key functions and features to understand are: Initialization of HSE Key Catalog: This configures the RAM and NVM key catalogs where the HSE stores key metadata. RetVal = Crypto_43_HSE_Exts_FormatKeyCatalogs(); Loading AES-128 Key into the HSE: The key is transferred into the HSEs secure storage. Crypto_43_HSE_KeyElementSet(APP_AES128_KEY_ID,KEY_MATERIAL_ELEMENT_ID_U32, App_au8Aes128EcbKey_1, APP_AES128_KEY_SIZE); Key Validation: Makes the key available to subsequent crypto jobs. Crypto_43_HSE_KeySetValid(APP_AES128_KEY_ID); AES-128 ECB Job Execution: The CPU does not perform AES operations. The request is passed to the HSE firmware, which executes AES‑128 ECB using its hardware crypto accelerators. Encryption and decryption are performed using their corresponding jobs: Crypto_43_HSE_ProcessJob(APP_SYMMETRIC_CDO_ID, &App_JobAes128EcbEncrypt); Crypto_43_HSE_ProcessJob(APP_SYMMETRIC_CDO_ID, &App_JobAes128EcbDecrypt); HSE-compatible non-cacheable buffers: HSE accesses memory via DMA and cannot read cache-only memory regions. The code places all data buffers exchanged with HSE in special sections defined by: #define CRYPTO_43_HSE_START_SEC_VAR_INIT_8_NO_CACHEABLE Boards: FRDM-A-S32K344 Categories: Communication, Security Peripherals: Siul2, Crypto 43 HSE, ETH 43 GMAC Toolchains: S32 Design Studio IDE 1. Software and Tools 1.1 FRDM Automotive Bundle for S32K3 The demo was developed using the FRDM Automotive Bundle for S32K3. To download and install the complete software and tools ecosystem, use the following link: S32K3 FRDM Automotive Board Installation Package. 1.2 Security Real-Time Drivers Crypto As the application uses cryptography and the Hardware Security Engine (HSE) peripheral, it is necessary to download the Security Real-time drivers Crypto 7.0.0 QLP02 and the S32K344 HSE Standard Firmware to the bundle by following the next steps: Click on the Software Library tab. Select S32K3 checkbox in the Devices tab to filter the results. Type Security Real-Time Drivers Crypto in the search bar and click in the checkbox to select it. Confirm that the version is 7.0.0_QLP02. Type S32K344 HSE Standard Firmware in the search bar and click in the checkbox to select it. Confirm that the version is RTM 0.2.55.0. Click on Generate Bundle Installer button and confirm that the package contains all the drivers as shown. 2. Hardware 2.1 Required Hardware Personal Computer Type-C USB cable Switch Gigabit Ethernet GS108 3 * Ethernet cable 3 * 2.8" TFT touch shield for Arduino 3 * FRDM-A-S32K344 2.2 Debugger Connector Connect the PEmicro debugger to the Cortex Debug connector Connect debugger USB to PC Power the FRDM-A-S32K344 using the USB-C cable or connect USB C cable directly to the board for power supply and debug capabilities 3. Setup 3.1 Import the Project into S32 Design Studio IDE Open S32 Design Studio IDE, in the Dashboard Panel, choose Import project from Application Code Hub. Found the demo you need by searching the name directly. Open the project, click the GitHub link, S32 Design Studio IDE will automatically retrieve project attributes then click Next>. Select main branch and then click Next>. Select your local path for the repo in Destination->Directory: window. The S32 Design Studio IDE will clone the repo into this path, click Next>. Select Import existing Eclipse projects then click Next>. Select the project in this repo (only one project in this repo) then click Finish. 3.2 Connect Hardware Before connecting the display to the board it is necessary to solder 3 SMD pads to enable SPI transmission. The pads correspond to SI, SO and SCK marked in the silkscreen as 11, 12 and 13 respectivelly (yellow circle in the image). To connect the display to the board, follow the next image to make sure the pins in the board marked by red coincide with the pins in the display marked by red. 3.3 Generating, Building and Running the Example Import the HSE using FRDM-A-S32K344 project from Application Code Hub following the steps above. In Project Explorer, right-click the project and select Update Code and Build Project and then go to Debug. The project must be executed twice in order to enable the HSE in the board.Note: This is a mandatory step to compile the Secure Encrypted Ethernet Communication project. In Project Explorer, right-click the project and select Update Code and Build Project. This will generate the configuration (Pins, Clocks, Peripherals), update the source code and build the project using the active configuration (e.g. Debug_FLASH). Make sure the build completes successfully and the *.elf file is generated without errors. Press Yes in the SDK Component Management pop-up window to continue. If a error appears related to the NXP GCC 10.2 not installed, right click on it and select Quick Fix. Note: This is a mandatory step to compile the Secure Encrypted Ethernet Communication project. To generate the other executables, the macros must be modified to use the other node mode. In the app_cfg.h file within the src folder. Change the macro definition from:  #define TX_BOARD (1u)  to  #define TX_BOARD (0u)  and  #define RX_BOARD (0u)  to  #define RX_BOARD (1u) . To set the intruder, repeat previous steps but set  TX_BOARD  and  RX_BOARD  to  (0u)  and  INTRUDER_BOARD  to  (1u)  in the macro definition for the intruder board. Then clean project and build again to generate the RX node executable. Go to Debug and select Debug Configurations. Select GDB PEMicro Interface Debugging: Use the controls to control the program flow. Note: The GDB PEMicro Interface Debugging configuration uses default ports 6224 and 7224. In example are provided 2 debug configurations, one with default ports and another one with custom ports to support debugging of 2 boards simultaneously on the same PC. You must change the  C/C++ Application  path in the debug configuration to point to the generated *.elf file, one for TX node and one for RX node. In one launch configuration, select one board (for example USB1) and in the second launch configuration, select the other board (for example USB2). 4. Results When one board is connected as transmitter, one as receiver and other as intruder, using three ETH cables to the Switch, the image on the transmitter board will appear in the display, on the receiver and intruder board, the image will appear when the transmit button is pressed in the transmitter. If the encrypt button is pressed in both transmitter and receiver, the image will show complete but encrypted in the intruder. (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6390689216112w960h540r430'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) Questions regarding the content/correctness of this example can be entered as Issues within this GitHub repository or directly in the commentary section. Warning: For more general technical questions regarding NXP Microcontrollers and the difference in expected functionality, enter your questions on the NXP Community Forum This project implements a configurable secure encrypted Ethernet communication node with the transmission of a large data image. FRDM-Training MCU
View full article
TPMS お客様向けの NDA を取得できますか? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP様 私はNXPの代理店であるZLGのメンバーです。Anjia は現在バス TPMS を開発中であり、詳細な情報が必要です (FXTH871511DT1 REG #: R691261)。NDAの申請を手伝っていただけますか? Anjiaの情報は次のとおりです。 公司名(中文): 佛山市安驾科技有限公司 会社名:FoShan Angel Technology Co,.Ltd. 公司地址(中文):广东省佛山市南海区獅山镇北园中路王氏车灯西门装配车间2楼 住所:中国広東省仏山市南海区石山鎮北園中路王石ランプ西門組立工場2階 連絡先担当者:陈琼霓(Chen Qiongni) 職種: ソフトウェアエンジニア 電話:13727457848 企業メールボックス:[email protected] プロジェクト: バスTPMS ありがとう! よろしくお願いします オーウェン 圧力センサ
View full article
单通道 ABS SB0401 监测模块问题 你好@nxp、 我使用的是 SB0401 单通道 ABS 模块 IC,其 SPI 主控芯片是恩智浦 S32K31xEVB-Q48 MCU。我每 10 毫秒传输一次监控/模块数据,但是 SB0401 监控模块似乎会重复 RESET/重启(大约每 50 毫秒一次)。与此同时,每次 SPI 传输时,我的 SPI "错误计数 "都会增加。 以下是设置和我的具体问题。 硬件/软件设置 MCU(SPI Master):s32k31xEVB-Q48(S32K31x 系列) 设备:SB0401(单通道 ABS 模块 IC) 接口:SPI (LPSPI)(基于 DMA 传输) 周期性传输:每 10 毫秒 观察到的问题:SB0401 监控模块每大约 50 毫秒 RESET/重启 一次(参见随附日志) 观察到的行为 每次传输 SPI 字节/字时,错误计数器都会增加。 我从 SB0401 报文 18 中读取 AR(种子),并根据 AR 计算 MR。 尽管定期发送帧,SB0401 监控模块仍会RESET。 问题 MR 计算与 AR 比较(信息 18) 每次 SPI 传输时,我的错误次数都会增加。 我使用从 SB0401 报文 18 中收到的 AR 值计算 MR。 在这种情况下,错误计数器是否会在每次传输时递增,还是表示 MR/AR 逻辑不正确? 请确认与 AR 相关的正确的 MR 计算流程/计时(消息 18)以及任何常见的陷阱(例如,使用过时的 AR、错误的字节/位提取、定时窗口、计数器对齐)。 写入报文 0 时的 ACK 位置 如果我将数据写入 信息 0在 TxBuf[0]我应该在哪里检查确认? 举例说明:对于写入 TxBuf[0]中,ACK 是否出现在 RxBuf[0](同一字)中,还是在 RxBuf[1](下一个字)? 如果定义了 "ACK 出现在下一个 SPI 字/帧中 "的规则,请分享确切的映射。 参考 SW / CDD 驱动程序 是否有任何用于 SB0401(C 源代码或 AUTOSAR 风格的 CDD 集成)的参考 CDD / 示例驱动程序可供共享以获取指导? 如果不可共享,你能推荐官方的 SB0401 软件包/应用说明/参考实现细节吗? Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue HI 是否可以在这里显示您的公司和项目信息? Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue 你好@guoweisun 好的。 公司: Ettiksoft technologies Pvt ltd: Ettiksoft technologies Pvt ltd. 项目: 两轮车单通道 ABS。 Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue 你好@guoweisun 好的 还有其他参考代码,比如这个模块的行为。 Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue 对于我无法在此发布的示例代码,您能否从案例端口提交票据? 家用 Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue 让我再次查看有关这个特殊部分的参考代码。 Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue 该部件没有 CDD 或其他软件驱动器,参考原理图也需要客户签署保密协议然后共享。
View full article
HOB Quick Start Guide What is HOB? Hob is a graphical user interface for BitBake. Its primary goal is to enable a user to perform common tasks more easily. It basically runs the Bitbake commands on the background while showing a Graphic User Interface. Hob may not work correctly with Daisy metadata as it is getting deprecated in favor of a new web based interface for Yocto under the name Toaster. Here is what you can do with the current version of Hob on the Freescale Community BSP and BSP Release. - Build images - Edit existing image recipes - Create your own image recipes Note: HOB will write the local.conf file and make modifications which may conflict with baking images outside of HOB. In this case you may need to re-run the environment initialization in order to restore the local.conf file. Starting HOB Once the environment has been initialized (using the setup-environment script on the Freescale Community BSP or the fsl-setup-release on the Freescale BSP Release) use the command below. $ hob & The GUI should then appear: You may then select the MACHINE for which you will build and the Layers of your project. HOB  will take and updated the local.conf and bblayers.conf values so the desired BSP layers will already be selected and available MACHINES on these layers will appear on the drop down menu. Once these options are set HOB will parse the recipes and create a dependency tree in order to show available images for that MACHINE. Image File System Types Advance configuration options include image file system types. Please note that HOB does not support the sdcard format so if it is needed it has to be added manually on the local.conf file and then run bitbake outside of HOB. As HOB changed the local.conf file even if the sdcard format was originally available it may be rewrite and no longer available until the following line is added to local.conf. IMAGE_FSTYPES="tar.bz2 ext3 sdcard" Recipes screen On the recipes screen we can see the recipes included on the image and available recipes, then also package groups. Time to bake! After these configurations you may either build the packages using HOB interface or run Bitbake outside of HOB. (In case you wish to have your image on the sdcard format please see the earlier image types clarification) The resulting image will be stored on /tmp/deploy/images/ You may also save your image recipe with the selected customizations. Re: HOB Quick Start Guide Please submit any questions or issues related to this document as a discussion in the community.
View full article
【恩智浦微控制器简介】【电机控制】【基础知识(三)】永磁同步电机的工作原理及控制方法(日语博客) 目录   【恩智浦微控制器简介】【电机控制】【基础知识(三)】永磁同步电机的机理及控制方法 幕后英雄!克拉克变形和帕克变形是什么? 这一切都始于三相交流电的复杂波形。 第一步:克拉克变换——将三维图形简化为二维图形 第二步:公园改造——“旋转木马的魔力”——定格动态世界 为什么要经历如此繁琐的转换过程?这样做有什么巨大好处? 摘要:数学如何运用强大的力量随意操控复杂波形 【恩智浦微控制器简介】【电机控制】【基础知识(三)】永磁同步电机的机理及控制方法 幕后英雄!克拉克变形和帕克变形是什么? 你好! 当电动汽车平稳起步,高性能空调运行异常安静时,微型计算机以超高速执行复杂的计算,并巧妙地控制电机。 这一次,让我们通过下面的 GIF 动画来揭开“克拉克变换”和“帕克变换” (以两位在控制技术核心“矢量控制”领域工作的伟大专家的名字命名的变换)的奥秘吧! (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6377224605112w540h540r855'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (查看我的视频) 这一切都始于三相交流电的复杂波形。 首先,我们来看最上面一行。这是三相交流电的世界,也是驱动电机所需的基本能量。 右图(三相正弦波) :三个波 A、B 和 C 在传播过程中,其幅值和方向都在不断变化。这三个波相互关联,但正因如此,很难凭直觉判断在任何给定时刻应该对电机施加多大的力。这就像试图指挥三个同时演奏不同乐曲的音乐家一样。 左图(旋转矢量) :然而,当这三个波的力叠加在一起时,会发生一些有趣的事情。会产生一个单一的力(旋转矢量),它平滑且持续地旋转,同时保持恒定的大小。从物理角度来看,这就是定子线圈产生的“旋转磁场”。正是这个旋转磁场吸引着转子磁铁,并成为驱动电机旋转的力的来源。 问题:如何使用微控制器轻松准确地控制这“三个不断变化的波”? 第一步:克拉克变换——将三维图形简化为二维图形 第一个魔法是“克拉克变换”,它将复杂的 3D 世界转化为更容易理解的 2D 世界。 计算公式如下: 在正常的运动控制中,假设幅值不变变换(K=2/3)和平衡三相(i_a+i_b+i_c=0),则使用以下简化公式。   ​ 右侧的图表(两相正弦波 α-β) :看!三个波形已经合并成两个波形,α(α)和 β(β)。波形(交流电)仍然存在,但少了一个变量,使其更容易观察。 左侧图表(克拉克变换 α-β) :它展示了从两个轴(α,β)观察到的世界,这两个轴与从三个轴(A,B,C)观察到的旋转矢量垂直相交。这就像将从一定角度观察到的立体物体转换成从正上方观察到的平面视图。旋转矢量本身仍然以相同的方式旋转,没有任何变化。 [克拉克转换的关键点] 在不丢失任何信息的情况下,我们将处理起来有些困难的三相坐标系转换为数学中熟悉的笛卡尔坐标系(α-β 静止坐标系),从而简化了问题。 第二步:公园改造——“旋转木马的魔力”——定格动态世界 α 和 β 的值仍然像波浪一样变化,很难跟踪它们。这就是矢量控制的精髓——“帕克变换”发挥作用的地方! 计算公式如下: ​​ 这是一个重大的思维转变:“让我们不再从静止的地面(α-β 坐标)观察旋转矢量,而是跳上一个与旋转矢量以相同速度旋转的旋转木马!”这个新的旋转坐标系被称为“ dq 旋转坐标系”。 右图(两相值 dq) :多么惊人的结果!之前变化如此剧烈的两个波现在已经变成了**几乎恒定的值(直流)**,分别称为 d 和 q! 左图(Park变换dq) :可以看到dq坐标与旋转矢量完美同步旋转。如果你站在旋转木马上的马旁边,你会看到马静止不动,对吧?原理完全相同。从旋转物体的角度来看,它看起来是静止的。 【关于公园改建的注意事项】 通过与旋转矢量以相同速度旋转的坐标系(dq 坐标)进行观察,可以将交流值视为直流值。 为什么要经历如此繁琐的转换过程?这样做有什么巨大好处? 通过这两步转变,我们获得了巨大的好处:控制的极大简化。 控制不断变化的交流电数值很困难,但直流电数值呢?如果高于目标值,就降低它;如果低于目标值,就提高它。通过这种即使是小学生也能理解的简单操作(PID控制),就可以实现对电机的完美控制。 d 和 q 的直流值各自具有重要的物理意义。 q轴值(正交轴):它直接控制电机的扭矩(旋转力)。当您踩下电动汽车的油门时,车辆会迅速加速,这是因为微电脑提高了q轴的目标值。它就像一个“动力旋钮”。 d轴值(直轴):控制电机的磁通量(磁体强度)。对于永磁电机,转子磁体的强度是恒定的,因此基本上将d轴电流控制在零是最有效的。它真可谓是一个“效率调节旋钮”。 换句话说,克拉克和帕克变换的神奇之处在于,它们将电机的“功率”和“效率”元素(通常混合在一起)分离成两个独立的直流旋钮(d 和 q) 。 摘要:数学如何运用强大的力量随意操控复杂波形 三相交流电的复杂波形会在电机内部产生旋转力(旋转矢量)。 克拉克变换通过将三维世界重新绘制成二维(α-β)来简化问题。 公园改造包括乘坐旋转木马(dq 坐标)并将交流值转换为直流值。 使用 PID 控制器可以轻松准确地控制直流转矩 (q) 和磁通量 (d) 值! 这一系列精妙的数学运算是“矢量控制”的基础,而矢量控制正是现代高性能电机的基石。正是这项神奇的技术,让我们得以尽享动力强劲、静音高效、节能环保的电机所带来的种种益处。 感谢您阅读到最后! 如果您想阅读下一章基础内容,请点击这里↓ 【基础知识 第4部分】练习!让我们用框图来了解矢量控制的工作原理! 点击这里查看具体的安装方法以及如何运行示例代码的说明。 【恩智浦微控制器简介】【电机控制】【实践篇1】永磁同步电机的机理及控制方法(日文博客) 这是一个汇总了有关恩智浦电机控制文章的网站: NXP电机控制 - 概要页面 - (日语博客) =========================​ 我们目前无法 回复 此帖子“ 评论”部分的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问, 请 参考“ 如何就 技术问题 联系 NXP ( 日语 博客 ) ” 。 (如果您已经是 恩智浦的 分销商或 与 恩智浦 有业务往来 ,您可以直接联系负责人。 ) 本文将以浅显易懂的方式讲解如何使用NXP FRDM控制板“FRDM-MCXA156”进行电机控制。文章分为基础知识部分和实践部分,希望您能参考感兴趣的部分。 ・基础知识①~⑦,实践①~③ 这次,作为基础知识的第三部分,我们将使用 NXP 微控制器来解释永磁同步电机的工作原理和控制方法。 MCUXpresso MCUXpresso IDE MCUXpresso SDK MCX 电机控制 技术聚焦 日本博客
View full article
S32DS v3.6.6 S32K5 development package missing pins in package view for S32K566_437BGA In the S32DS Configuration Tool for the Pins, the S32K566_437BGA view is missing a number of pins in the package view. Is this my installation or a general issue?  Is there a plan to fix that? Re: S32DS v3.6.6 S32K5 development package missing pins in package view for S32K566_437BGA Hello @DirkEtzler , I hope this email finds you well. I am writing to you in regard to a product currently in your possession – an NPI (New Product Introduction) which has not been officially launched yet. Please be advised that customers who have been granted early access to such products have assigned their field engineers. Your designated field engineer should serve as your primary support channel for any issues, concerns or queries you may have about this product. Our online support team will be opening a wider range of support for this product once it has been officially released. Until then, they will not be equipped to provide the desired assistance. We appreciate your understanding in this matter and look forward to further enhance our partnership with you. Should you have any questions, please feel free to connect with your field engineer, or contact my team and me directly. Thank you for your understanding. Best regards, Pavel
View full article
ICODE SLIタグはwrite_single_blockコマンドに対して64 01エラーを返します 私は Windows 11 ノートPCと ACS ACR1552 リーダーを使用しています。 ACS スクリプト ツール (v5.02) を使用して、APDU を NXP ICODE SLI タグに送信しています。 透過セッションを作成し、プロトコルを 15693/Layer3 に設定し、透過交換カプセル化を使用して APDU をタグに送信します。 GET_SYSTEM_INFO と READ_SINGLE_BLOCK は正常に動作するようです。 WRITE_SINGLE_BLOCK は「64 01」エラーを返しますが、実際にデータを書き込んでいるように見えます。 この 64 01 応答の意味や原因に関する情報は見つかりませんでした。 誰かこれについて説明できますか? 私が使用している APDU のシーケンスは次のとおりです。 APDU #4はブロック0のデータを11 22 33 44として読み取ります。 APDU #5はブロック0のデータを12 34 56 78に書き込みますが、64 01エラーが発生します。 APDU #6 はブロック 0 のデータを 12 34 56 78 として読み取ります。これは、前の書き込みが実際に機能したことを示しています。 (1)透過的なセッションを確立する < FF C2 00 00 02 81 00 00 > C0 03 00 90 00 90 00 ; (2)透過的な交換 - スイッチプロトコルをSwitchProtocolRf::ISO15693 SwitchProtocolLayer::PART3へ < FF C2 00 02 04 8F 02 02 03 > C0 03 00 90 00 8F 01 00 90 00 ; (3)システム情報を取得する < FF C2 00 01 04 95 02 02 2B 00 > C0 03 00 90 00 92 01 00 96 02 00 00 97 0F 00 0F 2E 98 5C 8A 00 01 04 E0 00 00 1B 03 01 90 00 ; (4)セキュリティステータスを含むユーザーブロック0の読み取り < FF C2 00 01 05 95 03 42 20 00 00 > C0 03 00 90 00 92 01 00 96 02 00 00 97 06 00 00 00 11 22 33 90 00 (5)ブロック0に12345678を書き込む < FF C2 00 01 09 95 07 02 21 00 12 34 56 78 00 > C0 03 01 64 01 90 00 ; (6)セキュリティステータス付きユーザーブロック0の読み取り < FF C2 00 01 05 95 03 42 20 00 00 > C0 03 00 90 00 92 01 00 96 02 00 00 97 06 00 00 12 34 56 78 90 00 (7)透過セッションを終了する < FF C2 00 00 02 82 00 00 > C0 03 00 90 00 90 00 Re: ICODE SLI tag returns a 64 01 error for a write_single_block command icode SLIX/SLIX2 タグの読み取り/書き込み時にもまったく同じ問題が発生しました。書き込みは機能していましたが、64 01 タイムアウトが発生しました。 書き込みと同じトランザクション内にタイマー オプションを含めることで、コマンドのタイムアウトを調整することで、この問題を解決できました。 例: ブロック0に「00 01 02 03」を書き込む > ff c2 00 01 10 5f 46 04 40 42 0f 00 95 07 02 21 00 00 01 02 03 00 透過コマンド コマンドのサイズ(0x10 = 16バイトが続く) タイムアウトコマンド デバイスへのコマンド ご覧のとおり、応答は正しくなりました。 このコマンドは、基本的に元の投稿者の質問に示されているものと同じですが、緑のセクションが追加されています。ドキュメントに従って、1 秒のタイムアウトを設定します (これはおそらく過剰です)。 5f 46 = タイマーデータオブジェクト 04 = 長さ 40 42 0f 00 = 1,000,000 (マイクロ秒、LSBが先頭)、つまり 000f4240h = 1,000,000 おそらく元の投稿者にとっては役に立たないかもしれませんが、これによって私が費やした 2 ~ 3 時間を他の誰かが節約できるかもしれません。 Re: ICODE SLI tag returns a 64 01 error for a write_single_block command ありがとう@jimmychan 。はい、6401 を含むエラー コードと説明のリストを確認しました。元の投稿に記載した APDU シーケンスを考慮して、このエラーの原因を理解しようとしています。   タグがユーザーメモリへの単一ブロック書き込みコマンドに応答しない理由をご存知ですか?私が考えた例としては、書き込み操作にリーダーが待機している時間よりも時間がかかる可能性があるということです。リーダーをより長く待機するように設定してみましたが、これまでのところ、この方法で問題を解決することはできませんでした。また、SLI または DNA の仕様書にはこれに関する言及がないので、これが問題であるとは思えません。   繰り返しになりますが、タグが応答しない理由を理解するためのご助力いただければ幸いです。   ありがとう - ドリュー Re: ICODE SLI tag returns a 64 01 error for a write_single_block command リファレンス・マニュアル REF-ACR1552U-Series-1.06.pdf を確認してください。43ページ。 Re: ICODE SLI tag returns a 64 01 error for a write_single_block command こんにちは@jimmychan - リーダーのドキュメントを読みました。そのドキュメントから、私が使用しているコマンド構文を取得しました。私の知る限り、コマンド構文は正しいです。6401 エラーはリーダーから発生しているということですか?ドキュメントの中で、特に確認すべき部分はありますか? ご協力に感謝します。 ドリュー Re: ICODE SLI tag returns a 64 01 error for a write_single_block command 読者の方はドキュメントをお読みください。 ACR1552U - USB NFCリーダ IV | ACS
View full article
KW47ナレッジハブ KW47 ファミリでは、96 MHz Arm® Cortex®-M33コアをBluetooth LEサブシステムとカップリングしています。この無線サブシステムは独立しており、コアやメモリも専用で、メインCPUの負荷を軽減するので、プライマリ・アプリケーションの分が保持され。また、ファームウェア・アップデートによる将来のワイヤレス標準のサポートも可能です。EdgeLock® Secure Enclave Core Profileを統合した高度なセキュリティのKW47は、NXPのEdgeLock 2GOクラウド・サービスによるサポートで認証情報の共有にも対応します。 KW47ファミリにはBluetoothのチャネル・サウンディング機能が搭載されており、オンチップの専用Localization Compute Engineで測距遅延を短縮します。アプリケーション固有のコード、コネクティビティ・スタック、OTA(Over-The-Air)ファームウェア・アップデートをサポートするための追加メモリも搭載されています。これにより、無線のリアルタイム動作がアプリケーションとは別のコアで実行されるため、信頼性の高いワイヤレス性能が得られます。 オートモーティブ・ソリューションを提供してきたNXPの豊富な経験に基づくKW47ファミリは、-40°C~125°Cの幅広い動作温度範囲と、車載アプリケーション向けペリフェラルを備えるほか、KW47は、長期使用をサポートするNXPの15年間の長期製品供給プログラムの対象ともなっています。 KW47シリーズは、MCUXpresso開発者エクスペリエンスによってサポートされ、組込みシステム開発の最適化、簡素化、迅速化に役立ちます。 KW47は製造開始前ですが、開発者はピンやソフトウェアの互換性があるKW45なら今すぐ使用を開始できます。       早期アクセスプログラム KW47早期アクセスプログラムはこちらKW47 Early Accessから参加できます。 アクセスのリクエストはNXPセールスチームまでご連絡ください。   チャネル・サウンディング チャネル・サウンディングご紹介プレゼンテーション CCC CS消費電力計算ツールあり(Excelファイル添付)   Bluetooth仕様 Bluetooth_5.0_Feature_Overview  Bluetooth_5.1_Feature_Overview Bluetooth_5.2_機能_概要 Bluetooth_5.3_機能_概要 Bluetooth_5.4_Feature_Overview Bluetooth_6_Feature_Overview   トレーニング Bluetooth Low Energy 6.0 NXPご紹介 RFスイッチの比較 吸収型と反射型 規格の比較 ETSI/FCC/ARIB要件 BLEチャネルサウンディング - 概要 BLEチャネル・サウンディング - RFハードウェア BLEチャネル・サウンディング - ANSYSモデリング・ツール BLEチャネル・サウンディング - アンテナのプロトタイプの検証測定 機器 ワイヤレス機器:この記事には、プロジェクト策定に役立つ機器へのリンクが掲載されています。 便利なリンク リファレンスデザイン - NXP Community KW45/KW47/MCXW71/MCXW72でのSignal Frequency Analyzer(SFA)モジュールを使用したクロック測定 - NXPコミュニティ:このコミュニティでは、Signal Frequency Analyzerの使用方法に関する手順を提示しています。 [MCUXSDK]KW4x、MCXW7x、MCXW2xにGitHub SDKを使用する方法 - NXPコミュニティ GitHub SDKの使用方法をステップ別に紹介しています。 [MCUXSDK]GitHub SDK - Bluetooth LEプラットフォームのドキュメント - NXPコミュニティ BLEプラットフォーム用ドキュメントを提供しています。  KW47(オートモーティブ)またはMCXW712(IIoT)を使用してPCBを初めて正しく構築するための最適な方法 - コミュニティ:このコミュニティには、KW45またはK32W148/MCXW71を使用してPCBを構築するための重要なリンクと、無線性能、低電力、無線認証(CE/FCC/ICC)に関するあらゆる情報があります。 HCI_bbをKinetisファミリ製品で使用してDTMモードにアクセスする方法:この記事は次の2つの部分に分かれています。 HCI_bbバイナリを Kinetis製品へフラッシュする方法。 R&S CMW270を使用してRF測定を行う BLE HCIアプリケーションによるトランスミッタ/レシーバテストコマンドの設定:この記事では、ユーザーはどのようにすればシリアルコマンドをデバイスに送信できるかを示す手順を説明します。 Bluetooth LE HCI Black Boxクイックスタートガイド:この記事では、ユーザーが無線をシリアルコマンドで制御できるようにするためのシンプルなプロセスを説明します。 Kinetis(K32/38/KW45およびK32W1/MCXW71)パワー・プロファイル・ツール:Kinetis(KW35/KW38/KW45)およびMCX W7x(MCX W71)パワー・プロファイル・ツールに的を絞ったページです。お使いのアプリケーション(自動車またはIoT)での電力消費量を試算したり、ソリューションのバッテリ寿命を評価したりするのに役立ちます。  
View full article
FTM 定时器混乱 我试图启动 FTM0/FTM1 定时器,但在运行定时器代码时却出现了 HardFault 故障,为什么? 无法运行的代码 #include "MKE02Z4.h" /* ================= GLOBALS ================= */ volatile uint8_t uartFlag = 0; /* ================= PROTOTYPES ================= */ void init_clock(void); void init_uart0(void); void init_FTM1(void); void UART_Send(const char *s); /* ================= FTM1 ISR ================= */ void FTM1_IRQHandler(void) { /* Clear overflow flag (write 0 while set) */ FTM1->SC &= ~FTM_SC_TOF_MASK; uartFlag = 1; } /* ================= MAIN ================= */ int main(void) { init_clock(); init_uart0(); init_FTM1(); UART_Send("FTM1 Initialized\r\n"); while (1) { if (uartFlag) { uartFlag = 0; UART_Send("A\r\n"); } __WFI(); /* wait for interrupt */ } } /* ================= CLOCK INIT ================= */ void init_clock(void) { /* * Assume internal clock already configured by SDK startup * Bus clock = 32 MHz */ SIM->BUSDIV = 0x01; /* divide by 1 */ } /* ================= UART0 INIT ================= */ void init_uart0(void) { /* Enable UART0 clock */ SIM->SCGC |= SIM_SCGC_UART0_MASK; /* UART0 pin select (TX/RX) */ SIM->PINSEL |= SIM_PINSEL_UART0PS_MASK; /* Disable TX inversion (important!) */ SIM->SOPT &= ~SIM_SOPT_TXDME_MASK; /* * 9600 baud @ 32 MHz * SBR = 32e6 / (16 * 9600) ≈ 208 */ UART0->BDH = 0x00; UART0->BDL = 53; UART0->C1 = 0x00; UART0->C2 = UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK; } /* ================= FTM1 INIT ================= */ void init_FTM1(void) { /* Enable FTM1 clock */ SIM->SCGC |= SIM_SCGC_FTM1_MASK; __DSB(); /* ---- VERY IMPORTANT ORDER (KE02 SAFE) ---- */ /* Stop counter completely */ FTM1->SC = 0; /* Disable write protection (WRITE ONCE) */ FTM1->MODE = FTM_MODE_WPDIS_MASK; /* Reset counter */ FTM1->CNTIN = 0; FTM1->CNT = 0; /* * 32 MHz / 128 = 250 kHz * 250000 ticks = 1 second */ FTM1->MOD = 249999; /* Enable overflow interrupt, prescaler = 128 */ FTM1->SC = FTM_SC_PS(7) | FTM_SC_TOIE_MASK; /* Enable NVIC */ NVIC_EnableIRQ(FTM1_IRQn); /* START TIMER (LAST STEP ONLY) */ FTM1->SC |= FTM_SC_CLKS(1); } /* ================= UART SEND ================= */ void UART_Send(const char *s) { while (*s) { while (!(UART0->S1 & UART_S1_TDRE_MASK)); UART0->D = *s++; } } 工作代码 #include "MKE02Z4.h" /* ================= GLOBALS ================= */ volatile uint8_t uartFlag = 0; /* ================= PROTOTYPES ================= */ void init_clock(void); void init_uart0(void); void init_FTM2(void); void UART_Send(const char *s); /* ================= FTM2 ISR ================= */ void FTM2_IRQHandler(void) { /* Clear overflow flag (write 0 while set) */ FTM2->SC &= ~FTM_SC_TOF_MASK; uartFlag = 1; } /* ================= MAIN ================= */ int main(void) { init_clock(); init_uart0(); init_FTM2(); UART_Send("FTM2 Initialized\r\n"); while (1) { if (uartFlag) { uartFlag = 0; UART_Send("A\r\n"); } __WFI(); /* wait for interrupt */ } } /* ================= CLOCK INIT ================= */ void init_clock(void) { /* * Assume internal clock already configured by SDK startup * Bus clock = 32 MHz */ SIM->BUSDIV = 0x01; /* divide by 1 */ } /* ================= UART0 INIT ================= */ void init_uart0(void) { /* Enable UART0 clock */ SIM->SCGC |= SIM_SCGC_UART0_MASK; /* UART0 pin select (TX/RX) */ SIM->PINSEL |= SIM_PINSEL_UART0PS_MASK; /* Disable TX inversion (important!) */ SIM->SOPT &= ~SIM_SOPT_TXDME_MASK; /* * 9600 baud @ 32 MHz * SBR = 32e6 / (16 * 9600) ≈ 208 */ UART0->BDH = 0x00; UART0->BDL = 53; UART0->C1 = 0x00; UART0->C2 = UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK; } /* ================= FTM2 INIT ================= */ void init_FTM2(void) { /* Enable FTM2 clock */ SIM->SCGC |= SIM_SCGC_FTM2_MASK; __DSB(); /* ---- VERY IMPORTANT ORDER (KE02 SAFE) ---- */ /* Stop counter completely */ FTM2->SC = 0; /* Disable write protection (WRITE ONCE) */ FTM2->MODE = FTM_MODE_WPDIS_MASK; /* Reset counter */ FTM2->CNTIN = 0; FTM2->CNT = 0; /* * 32 MHz / 128 = 250 kHz * 250000 ticks = 1 second */ FTM2->MOD = 249999; /* Enable overflow interrupt, prescaler = 128 */ FTM2->SC = FTM_SC_PS(7) | FTM_SC_TOIE_MASK; /* Enable NVIC */ NVIC_EnableIRQ(FTM2_IRQn); /* START TIMER (LAST STEP ONLY) */ FTM2->SC |= FTM_SC_CLKS(1); } /* ================= UART SEND ================= */ void UART_Send(const char *s) { while (*s) { while (!(UART0->S1 & UART_S1_TDRE_MASK)); UART0->D = *s++; } }   Re: FTM Timer Confusion 你好@Jana_muralidharan 请调试检查 FTM1 时钟是否启用,并验证计数寄存器是否正常工作。   BR 爱丽丝 Re: FTM Timer Confusion 实际上,我发现了错误 这是因为我使用了仅适用于 FTM2 的寄存器、 因此,在删除不需要的寄存器后,它就能正常工作了。 我发现HardFault Error 只有在以下情况下才会发生、 我们使用了原本不存在的寄存器。 嘿,感谢您对这个问题的关注,谢谢.....。
View full article