2065758_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2065758_zh-CN

2065758_zh-CN

从默认项目模板 - 将 *CAN FD* 转换为 *CAN*

大家好,

我正在研究 MR-CANHUBK344-S32。

我可以运行该教程: https://community.nxp.com/t5/NXP-Model-Based-Design-Tools/Communicating-over-the-CAN-Bus/ta-p/175845...

但是,我无法使用所需的硬件观察 CAN0 和 CAN1 之间交换的 CAN 消息。我必须使用 Kvaser Leaf Light v2,并且必须以“标准 CAN”格式(限制为 1000Kbps 的“旧”版本 CAN)获取这些消息,而不是更新更快的“CAN-FD”。

我尝试了几种方法,但我不知道该怎么做:

  • 使用 500Kbps 的“旧”CAN 协议获得相同的工作示例。

我尝试取消选中此框:

Aris__0-1742494052992.png

我尝试将 CAN FD 波特率设置为 500Kbps,或者干脆删除整个部分“0”,但都没有成功。

我现在有点迷茫了。我确信解决这个问题非常简单,但我对 S32CT 还不够熟悉。

提前感谢您的帮助。
阿里斯

回复:从默认项目模板 - 将 *CAN FD* 转换为 *CAN*

你好@Aris_ ,

很高兴听到它有效!

问候,
罗伯特五世

回复:从默认项目模板 - 将 *CAN FD* 转换为 *CAN*完美的!有用回复:从默认项目模板 - 将 *CAN FD* 转换为 *CAN*

你好@Aris_ ,

首先要澄清一些事情,您在配置中取消选中的选项不用于启用或禁用 CanFD,而是用于选择它使用的协议(ISO CanFD 或非 ISO CanFD):

robertv_0-1742555084252.png

就发送普通 Can 帧(不是 FD)而言,只需打开 Can_Write 块并取消选中“Can FD Message”选项即可实现,您可以在此处看到:

robertv_1-1742555157815.png

如果您觉得这有帮助并且您开始在 Kvaser Leaf Light v2 上看到 Can 框架,请告诉我。

问候,
罗伯特五世


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:04 AM
Updated by: