Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
AUT-N1773 - 安全 V2X 简介 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 鉴于美国政府准备在美国强制实施车对车通信,汽车业正加紧推出支持此项专用短程通信技术的汽车。 我们来看看这将为道路使用者带来什么好处,ITS-G5标准如何在全球各地部署,汽车业在引入这项技术时面临的挑战以及恩智浦在这一部署中的领导作用。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 鉴于美国政府准备在美国强制实施车对车通信,汽车业正加紧推出支持此项专用短程通信技术的汽车。 我们来看看这将为道路使用者带来什么好处,ITS-G5标准如何在全球各地部署,汽车业在引入这项技术时面临的挑战以及恩智浦在这一部署中的领导作用。 观看视频演示 安全互联汽车和自动化汽车
View full article
MHW-N2007 ウェアラブルから民生用ロボットまで幅広いWi-Fiソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要件がサイズと電力、または範囲と帯域幅のいずれであっても、i.MXベースのプロセッサ設計に適したサイズのWi-Fiソリューションが今すぐ利用できます。Wi-Fi技術とモジュール設計の業界リーダーとのパートナーシップを通じて、NXPは、民生用、車載用、産業用、バッテリ駆動のモバイルまたはリモートi.MXベースのアプリケーションに適した、さまざまなサイズ、電力、およびパフォーマンスレベルで実績のあるWi-Fiソリューションを提供できるようになりました。このセッションでは、Wi-Fiの最新のWi-Fiプロトコル、認証、相互運用性の問題、および i.MX アプリケーションプロセッサと評価ボードで使用できるようになったさまざまな無線LANソリューションについて説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要件がサイズと電力、または範囲と帯域幅のいずれであっても、i.MXベースのプロセッサ設計に適したサイズのWi-Fiソリューションが今すぐ利用できます。Wi-Fi技術とモジュール設計の業界リーダーとのパートナーシップを通じて、NXPは、民生用、車載用、産業用、バッテリ駆動のモバイルまたはリモートi.MXベースのアプリケーションに適した、さまざまなサイズ、電力、およびパフォーマンスレベルで実績のあるWi-Fiソリューションを提供できるようになりました。このセッションでは、Wi-Fiの最新のWi-Fiプロトコル、認証、相互運用性の問題、および i.MX アプリケーションプロセッサと評価ボードで使用できるようになったさまざまな無線LANソリューションについて説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る セキュアモバイル |ヘルスケア&ウェアラブル
View full article
DES-N1740 i.MX 8 と Vulkan API - 高性能グラフィックス実装の未来 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Khronos の新しい Vulkan API について詳しく説明します。OpenGL ES からプログラミング パラダイムがどのように変化したか、Vulkan API の使用方法とその大きなパフォーマンスの利点、i.MX 8 シリーズ GPU の可能性を最大限に引き出す方法を学びます。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Khronos の新しい Vulkan API について詳しく説明します。OpenGL ES からプログラミング パラダイムがどのように変化したか、Vulkan API の使用方法とその大きなパフォーマンスの利点、i.MX 8 シリーズ GPU の可能性を最大限に引き出す方法を学びます。 ビデオプレゼンテーションを見る デザイン |ソフトウェア&サービス
View full article
DES-N1842 - QorIQ 处理器和 QorIQ LS 系列上的 ONL 和 ONIE <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 白盒开关是网络交换机,与其需要的运行软件独立销售。 开放式网络Linux(ONL)是在这些交换机上运行的“网络操作系统”的基础。 开放式网络安装环境(ONIE)用于创建在交换机上安装网络操作系统的软件。 本演示重点介绍了恩智浦在QorIQ P2041和QorIQ T2080平台以及LS2085的路线图上介入ONL/ ONIE。 本次会议将恩智浦方法扩展至ONL/ONIE和白盒市场。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 白盒开关是网络交换机,与其需要的运行软件独立销售。 开放式网络Linux(ONL)是在这些交换机上运行的“网络操作系统”的基础。 开放式网络安装环境(ONIE)用于创建在交换机上安装网络操作系统的软件。 本演示重点介绍了恩智浦在QorIQ P2041和QorIQ T2080平台以及LS2085的路线图上介入ONL/ ONIE。 本次会议将恩智浦方法扩展至ONL/ONIE和白盒市场。 观看视频演示 设计 | 软件与服务
View full article
FTF-ACC-F1276.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将解释飞思卡尔如何帮助客户使用 MPC577xK MCU 开发 76-81 GHz 短程和长程雷达应用,并将解释雷达算法的概念,包括 SDADC 或 MIPI CSI 采样、Chirp 生成、数据压缩、R、V FFT、检测和跟踪算法等实际方面,以及新飞思卡尔 IP 的优势,这些优势可以帮助客户提高系统分辨率和准确性。在本次会议中,客户将详细了解如何使用 MPC577xK MCU 开发快速调制雷达系统,包括其带来的 BOM 成本优势。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将解释飞思卡尔如何帮助客户使用 MPC577xK MCU 开发 76-81 GHz 短程和长程雷达应用,并将解释雷达算法的概念,包括 SDADC 或 MIPI CSI 采样、Chirp 生成、数据压缩、R、V FFT、检测和跟踪算法等实际方面,以及新飞思卡尔 IP 的优势,这些优势可以帮助客户提高系统分辨率和准确性。在本次会议中,客户将详细了解如何使用 MPC577xK MCU 开发快速调制雷达系统,包括其带来的 BOM 成本优势。
View full article
FTF-SNT-F1282 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、QorIQ LS1021A Towerボードのデモをご覧いただく機会を提供します。ARM®ベースの製品でCodeWarriorをデジタルネットワーキングに使用する方法、Processor Expert for QCSツールを使用してRCWを生成する方法、ubootとRCWをTowerボードにロードする方法、SDKの経験を積む方法を学びます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、QorIQ LS1021A Towerボードのデモをご覧いただく機会を提供します。ARM®ベースの製品でCodeWarriorをデジタルネットワーキングに使用する方法、Processor Expert for QCSツールを使用してRCWを生成する方法、ubootとRCWをTowerボードにロードする方法、SDKの経験を積む方法を学びます。 日時:FTF-SNT-F1282 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはErkan、残念ながらこのセッションは現場でキャプチャされませんでした。具体的なご質問がございましたら、プレゼンターのFarshid Parandianまでお問い合わせください。 日時:FTF-SNT-F1282 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは。。この素晴らしいプレゼンテーションのオーディオ/ビデオへのリンクが見つかりませんでした(PDFファイルとして表示されます)。オーディオ/ビデオは利用できますか?それはそれで良いですが、ただ疑問に思います。私はFTFを逃しました ...
View full article
DWF深セン - 2015-06-25 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 自動車およびコネクテッドカー 設計、ソフトウェア、サービス IAR: Cでの安全確保 スマートインダストリー インサイトとイノベーション スマートネットワーク
View full article
Boundary Devices - Android Lollipop NFC 演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这里有一个视频,展示了集成到我们的Android Lollipop 5.0.0 代码库中的 NFC 功能。它与 NXP PN7120 开发套件 一起在我们的 Nitrogen6x 平台上运行。 视频显示,使用 Boundary 的 URL 编程的 NFC 标签会被自动读取并相应地启动浏览器。 为了从 NFC 数据读取/写入数据,Android 提供了一个完整记录的 API 。 如果您正在寻找现有的应用程序来编写标签,那么有几个选项: NXP TagWriter应用程序 StickyNotes 示例代码 如需了解更多信息,请访问http://boundarydevices.com/ 概述
View full article
Linux L3.14.38_6UL-补丁发布公告 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX 6UL 9x9 软件包的补丁版本现已在www.freescale.com上发布 ·        可用文件: 名称 描述 i.MX_6_Yocto_Project_L3.14.38-6UL_Patch_Release_Notes.pdf Linux 3.14.38_6UL-patch 发行说明 L3.14.38_6UL9x9-补丁.tar.gz i.MX 6UL 9x9 EVK 的 BSP 二进制演示映像 L3.14.38_6UL9x9_补丁_制造工具.tar.gz Linux 制造工具包 3.14.38_6UL9x9-Patch发布 ·        目标板: 哦  i.MX 6UltraLite 9x9 EVK 板 ·        更详细的补丁说明: 请查阅发行说明文档。
View full article
Vybrid for Altia GUI:嵌入式图形的关键功能 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Freescale Vybrid 为生产 GUI 提供了关键优势,包括低功耗和分层架构。这个简短的介绍详细介绍了 Altia 的 GUI 开发软件如何利用 Vybrid 的独特功能来提供一流的嵌入式图形。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Freescale Vybrid 为生产 GUI 提供了关键优势,包括低功耗和分层架构。这个简短的介绍详细介绍了 Altia 的 GUI 开发软件如何利用 Vybrid 的独特功能来提供一流的嵌入式图形。
View full article
DwF 上海 - 2015-07-14 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车和联网汽车 "modifiedtitle="true"title="汽车MCU高级驾驶辅助系统(ADAS)产品和解决方案更新 设计、软件和服务 "modifiedtitle="true" title="Micron 对 Freescale 处理器的内存支持 ENEA:软件服务高科技嵌入式行业 智能工业 "modifiedtitle="true"title="动手实践:MC34931S 和 MC34932S 电机驱动器 洞察与创新 智能网络
View full article
Example S32K344 UART Transmit & Receive Using DMA DS3.5 RTD300 *******************************************************************************  The purpose of this demo application is to present a usage of the  UART IP Driver for the S32K3xx MCU.  The example uses LPUART6 for transmit & receive five bytes using the DMA.  ------------------------------------------------------------------------------ * Test HW: S32K3X4EVB-T172 * MCU: S32K344 * Compiler: S32DS3.5 * SDK release: RTD 3.0.0 * Debugger: PE micro * Target: internal_FLASH ******************************************************************************** Dinesh_Guleria_0-1718197381145.png Dinesh_Guleria_1-1718197381161.png Putty output :-- Dinesh_Guleria_2-1718197434242.png Re: Example S32K344 UART Transmit & Receive Using DMA DS3.5 RTD300 Hi @Dinesh_Guleria , Can we use DMA without Autosar (RM CDD)?  Re: Example S32K344 UART Transmit & Receive Using DMA DS3.5 RTD300 @Dinesh_Guleria  do you have an example of DMA UART in RTD 4.0.0?
View full article
S32DS 问题涉及对外部文件的引用 目前,我们正在使用演示项目。项目文件夹 SDK/platform/drivers/src 目录中的文件是外部链接文件,这让我很难与他人共享该项目,因为我找不到这些文件。我想知道是否有办法将链接的文件挂载到项目中(不包括逐个复制的方法)。 NXP2_0-1782376311748.png Re: S32DS issue regarding the reference to external files 您好@NXP2 , 这是基于旧版 SDK 的 S32DS 项目的预期行为。一些 SDK 驱动程序文件被添加为 Eclipse 链接资源,因此它们会显示在项目树中,但物理文件仍然保留在已安装的 SDK 包位置。   对于共享此类项目,建议的方法是将项目与另一台 PC 上所需的确切 S32DS/SDK 代码包,软件包版本一起提供。如果需要完全独立的项目,则必须将 SDK 文件复制到项目中,并相应地更新链接的资源/版本路径。   请注意,由 S32 配置工具生成的较新的基于 RTD 的项目会在更新代码步骤期间自动将所需/生成的驱动程序文件复制到项目中。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: S32DS issue regarding the reference to external files 目前使用的版本是 S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2。如下图所示,这两个文件来自不同的文件夹。我们需要为此做任何设置吗? NXP2_0-1782396868796.png Re: S32DS issue regarding the reference to external files 您好@NXP2 , 您使用的是哪个版本的SDK,对应哪个S32K系列? 顺祝商祺! 帕维尔
View full article
chromium-ozone-waylandのコンパイル中にビルドが失敗しました こんにちは、 YoctoでIMX8MPボード用にchromium-ozone-waylandをコンパイルしようとしていますが、以下のエラーでコンパイルが失敗します: | デバッグ: Python 関数 extend_recipe_sysroot が完了しました | デバッグ: シェル関数 do_configure を実行中 | エラー //.gn:150:5: 代入が無効でした。 | build_dotfile_settings.exec_script_allowlist + | ^--------------------------------------------- ここで変数「exec_script_allowlist」を設定しましたが、以前は使用されていませんでした。 対象外です。 警告: シェルコマンドからの終了コードが 1 です。 エラー:タスク(/home/admin/Dharmik/IMX8M-Plus/sources/meta-browser/meta-chromium/recipes-browser/chromium/chromium-ozone-wayland_138.0.7204.157.bb:do_configure)終了コード「1」で失敗しました 注:タスクの概要:2814個のタスクが試行され、そのうち2800個は再実行の必要がなく、1個が失敗しました。 conf/local.conf に CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL += "chromium-ozone-wayland" を追加しました。 以下は私のヨクト設定です。 ビルド構成: BB_VERSION = "2.16.0" BUILD_SYS = 「x86_64-linux」 NATIVELSBSTRING = 「ユニバーサル」 TARGET_SYS = "aarch64-poky-linux" MACHINE = "imx8mp-lpddr4-evk" ディストリビューション = "fsl-imx-wayland" DISTRO_VERSION = 「6.18-whinlatter」 TUNE_FEATURES = "aarch64 armv8a crc crypto" ありがとうございます ダルミック Re: Build failed while compiling chromium-ozone-wayland 過去のChromiumバージョンでもこのエラーを見たことがあり、そのビルド状況で私の場合うまくいったのはこのファイルの変更でした。 \tmp\work\armv8a-mx8-poky-linux\chromium-ozone-wayland\117.0.5938.132\chromium-117.0.5938.132\media\gpu\sandbox\BUILD.gn if (current_cpu != "s390x" && current_cpu != "ppc64" && is_linux && ozone_platform_x11 && !is_castos) { # For DRI_DRIVER_DIR. configs += [ "//build/config/linux/dri" ] } このファイルの下部のプラットフォームリストに「&& ozone_platform_x11 」を追加したことで問題は解決しました。 Chromium v138がすでに追加されているか確認してもらえますかozone_platform_x11? よろしくお願いいたします。 ダイアナ Re: Build failed while compiling chromium-ozone-wayland PREFERRED_VERSION_gn-native = "0+git" の変更を追加した後、以下のエラーが発生します。 |DEBUG: Python関数extend_recipe_sysroot完了しました |DEBUG:シェル関数の実行do_configure |//build/config/linux/dri/BUILD.gn:11:20でのエラー:スクリプトがゼロでない終了コードを返しました。 |dri_driver_dir = exec_script(pkg_config_script, |^---------- |現在の編集名: /home/admin/Dharmik/IMX8M-Plus/build-imx8mp/tmp/work/armv8a-mx8mp-poky-linux/chromium-ozone-wayland/138.0.7204.157/sources/chromium-138.0.7204.157/out/Release/ |コマンド: python3 /home/admin/Dharmik/IMX8M-Plus/build-imx8mp/tmp/work/armv8a-mx8mp-poky-linux/chromium-ozone-wayland/138.0.7204.157/sources/chromium-138.0.7204.157/build/config/linux/pkg-config.py --dridriverdir dri |1枚返品して印刷しました: | |pkg-configからのエラーです。 | |スタール: | |pkg-configの検索パスにはdriパッケージが見つかりませんでした。 |おそらく「dri.pc」を含むディレクトリを追加したほうがいいかもしれません |PKG_CONFIG_PATH環境変数に |パッケージの「ドリ」は見つかりませんでした | |//media/gpu/sandbox/BUILD.gn:31:18:を参照し、これがファイルが含まれた原因となりました。 |configs += [ "//build/config/linux/dri" ] |^------------------------- |警告:シェルコマンドからコード1を終了してください。 ありがとうございます ダルミック Re: Build failed while compiling chromium-ozone-wayland こんにちは、ダルミックさん。 local.confにchromiumパッケージ以外にもう一つ追加してみてはどうでしょうか? PREFERRED_VERSION_gn-native = "0+git" 問題が解決しない場合はお知らせください。 よろしくお願いいたします。 ダイアナ
View full article
EdgeLock SE050/SE051 功能查询(适用于基于 Ed25519/X25519 的物联网设备) 您好,NXP团队, 我们正在评估 EdgeLock SE050/SE051 系列产品,以用于基于 Raspberry Pi 的物联网设备,希望您能指导我们选择最合适的零件编号。 我们的主要需求是安全存储和硬件执行加密操作。 该设备是树莓派 4,运行树莓派操作系统(Linux)。 我们希望就以下几点得到澄清: 1. 密钥存储 - SE050/SE051 能否安全地存储不可导出的私钥? - 证书和公钥可以存储在安全元件中吗? 2. 密钥生成 安全元件能否在内部生成密钥对? - 具体来说,它是否支持在安全元件内生成 Ed25519 和 X25519 密钥对? 3. Ed25519 操作 - 安全元件内部是否可以支持 Ed25519 签名和签名验证? 4. X25519 操作 - 能否使用不可导出的私钥在安全元件内部执行 X25519 密钥协商(ECDH 共享秘密计算)? 5. AES 操作 - 该安全元件是否支持 AES 加密和解密操作? - 如果支持,支持哪些AES模式?   6. 存储读/写 - 存储/删除/访问类似WiFi密码的文件? 7. Linux/Raspberry Pi 集成 - 是否有适用于 Raspberry Pi OS 的 SDK 或中间件? - 是否有示例应用程序演示上述操作? 8. 产品选择 - 对于上述要求,您会推荐哪款 EdgeLock SE050/SE051 型号? - 推荐的几种方案之间主要有哪些区别? - 是否有更新的 EdgeLock 产品更符合这些要求? 我们的预期用途是: - Ed25519 用于设备认证/JWT 生成签名 - X25519 移动设备配置密钥协议 - 使用派生会话密钥进行 AES 加密/解密 - 存储和处理安全文件,例如 Wi-Fi 密码等。 - 物联网设备的大规模部署 如果可以,我们也希望您能提供以下任何链接: - 相关数据表 - 应用说明 - SDK 文档 - 评估板 - Linux/Raspberry Pi 示例 谢谢你的帮助。 此致, 萨希尔·派 Re: EdgeLock SE050/SE051 Capability Inquiry for Ed25519/X25519-Based IoT Device 嗨@SahilPai , 请允许我发表以下意见: 1. 密钥存储 - SE050/SE051 能否安全地存储不可导出的私钥?//是的,SE05x 上私钥不可导出。 - 证书和公钥可以存储在安全元件中吗?// 是的,证书以二进制文件的形式存储在 SE 中,公钥可以单独存储,也可以与私钥一起存储在 SE05x 中。 2. 密钥生成 - 安全元件能否在内部生成密钥对?// 是的,它支持。 具体来说,它是否支持在安全元件内部生成 Ed25519 和 X25519 密钥对?是的,支持 Ed25519 和 X25519 密钥对。 3. Ed25519 操作 - 安全元件内部是否支持 Ed25519 签名和签名验证?//是的,SE05x 支持 Ed25519 签名和签名验证。 4. X25519 操作 - 能否使用不可导出的私钥在安全元件内部执行 X25519 密钥协商(ECDH 共享秘密计算)?//是的,ECDH 可以使用 SE05x 内部的私钥和也可以存储在 SE05x 中的外部公钥执行。 5. AES 操作 - 该安全元件是否支持 AES 加密和解密操作?//是的, 如果支持,那么支持哪些AES模式?支持 AES 模式:密码块链接(CBC)、ECB、CTR、GCM、CCM。   6. 存储读/写 - 存储/删除/访问文件,例如 WiFi 密码?//是的,SE050/SE051 可以在其安全对象存储中存储二进制对象,包括Wi-Fi 凭证。 7. Linux/Raspberry Pi 集成 - 是否有适用于 Raspberry Pi OS 的 SDK 或中间件?// 是的,详情请参阅https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=SE05x-PLUG-TRUST-MW&appType=license 。 - 是否有示例应用程序演示上述操作?//有。 8. 产品选择 - 对于上述要求,您会推荐哪款 EdgeLock SE050/SE051 型号?//SE050E2 或 SE051C2 均可使用。 - 推荐的几种方案之间主要有哪些区别?//它们都拥有最新的小程序版本,但 SE051 支持小程序升级,而 SE050 不支持。 - 是否有更新的EdgeLock产品更符合这些要求?//没有但目前为止是这样。   更多详情请参阅https://www.nxp.com/products/SE050和https://www.nxp.com/products/SE051 。   希望对您有所帮助。   祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
PN7462AU FreeRTOS:无法从 heap_3 切换到 heap_4,系统卡死 + 堆内存使用情况可见性 大家好,我正在使用搭载 FreeRTOS 的 PN7462AU 平台,SDK 示例已配置为使用 heap_3.c。我目前遇到了内存溢出问题,想更深入地了解堆的配置。 由于 heap_3 使用标准库中的 malloc()/free(),因此无法使用 xPortGetFreeHeapSize() 等函数以及堆统计信息。为了了解堆的使用情况,并可能增加可用堆空间,我尝试通过禁用 heap_3.c 来切换到 heap_4.c并启用 heap_4.c。然而,进行此项更改后,应用程序在启动时会卡住。 我有以下几个问题: 在 PN7462AU 上将 heap_3 切换为 heap_4 是否安全且值得推荐? 如何确定 heap_3 当前可用的内存量? 由于 heap_3 不支持 xportgetFreeHeapSize (),因此推荐使用哪些方法来监测堆使用情况和检测内存耗尽? 从 heap_3 迁移到 heap_4 时,还需要进行哪些额外的配置更改(例如 configTOTAL_HEAP_SIZE、链接器脚本更改、内存区域等)? 如果能提供关于 PN7462AU 和 FreeRTOS 的具体指导或示例,将不胜感激。 谢谢 核心与内存 Re: PN7462AU FreeRTOS: Unable to switch from heap_3 to heap_4, system stuck + heap usage visibility 你好@uday_gowda , NFC读取器库提供了示例,展示了如何使用 PN7462 实现 FreeRTOS,这可能会有所帮助。另外,我建议参阅AN11784 ,它提供了有关将 RTOS 与 PN7462 集成的指导,您可以参考该文档。 MCUXpresso IDE 还包含多个用于 FreeRTOS 应用程序的调试功能。特别是,“堆使用情况视图”可以帮到你。更多详情请参阅MCUXpresso IDE 25.06 FreeRTOS 调试指南第 3.6 章。 最后,请注意PN7462只有12k的SRAM。 BR 哈比卜
View full article
【緊急】S32N55 セキュアデバッグCR - LCからOEM_CLOSEDへの移行後にデバイスのロック解除が失敗 こんにちは、 T32デモフォルダにある以下のスクリプトを使用して、S32N55のセキュアデバッグ用のチャレンジレスポンス値を生成しようとしています。 C:\T32_S32N55\demo\arm\hardware\s32n55\s32n55-evb\s32n55-evb-fss\s32n55-evb_sieve_sram_challenge_response_smartcard.cmm &UID0=FORMAT.HEX(16.,CHIP.SecureChallenge(0)) &UID1=FORMAT.HEX(16.,CHIP.SecureChallenge(1)) &CHAL0=FORMAT.HEX(8.,CHIP.SecureChallenge(2)&0xFFFFFFFF) 現在の状況: ADKP注射:正常に完了しました HSE_LC_OEM_CLOSEDへのライフサイクル移行:完了 しかし、デバイスのロック解除失敗は依然として発生します。 質問: S32N55 上で 256 ビットのチャレンジ/レスポンス (C/R) セキュア デバッグを行うには、ADKP の注入と LC の OEM_CLOSED への遷移以外に、追加の前提条件はありますか? S32K3では、チャレンジ値は以下に示すようにSDAPレジスタを介して直接取得できます。S32N55にも同様のレジスタベースのアプローチはありますか? &SDAP_BASE_ADDRESS=0x40000700 &SDAP_AUTHSTTS = &SDAP_BASE_ADDRESS &SDAP_AUTHCTL = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x4 &SDAP_KEYCHAL_0 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x10 &SDAP_KEYCHAL_1 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x14 &SDAP_KEYCHAL_2 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x18 &SDAP_KEYCHAL_3 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x1C &SDAP_KEYCHAL_4 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x20 &SDAP_KEYCHAL_5 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x24 &SDAP_KEYCHAL_6 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x28 &SDAP_KEYCHAL_7 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x2C CHIP.SecureChallenge(2)はS32N55 256ビットチャレンジの正しいコマンドですか、それとも別のT32コマンドが必要ですか? プロジェクトの締め切りは6月19日ですので、迅速なご回答をいただけると大変助かります。 何かご助言いただければ大変ありがたいです。 Re: [URGENT] S32N55 Secure Debug CR - Device Unlock Fail after LC transition to OEM_CLOSED こんにちは、 @EddiePark さらに、デバッグポートのロックを解除するスクリプトを使用する前に、ADKPをVolcanoデータベースに登録する必要があることに注意してください。 詳細については、C:\T32\demo\tools\nxp\sdaf\user_guide.pdf を参照してください。 BR チェイン Re: [URGENT] S32N55 Secure Debug CR - Device Unlock Fail after LC transition to OEM_CLOSED こんにちは、 @EddiePark 投稿ありがとうございます。 1.ご状況は承知いたしました。ご質問内容を確認するため、担当チームに問い合わせました。回答には少々お時間をいただく場合がございますが、できる限りお手伝いさせていただきます。 貴社のテスト環境は、現在も以下の構成に基づいているのでしょうか? - プラットフォーム: S32N55 EVB - HSE FW バージョン: HSE_FW_S32N5_1_0_24_0 - GrayVIP バージョン: SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0 2. S32K3はHSE1を使用し、S32N55はHSE2を使用するため、プロセスは翻訳できない可能性があります。S32K3のチャレンジレスポンスの動作の詳細についてはわかりませんが、私の知る限り、HSE2はアーキテクチャが大きく異なります。 3. 以前の投稿でもお伝えしたように、S32N55はまだ試作段階にあるため、弊社のルールに従ってコミュニティ投稿へのサポートが限られることを申し訳なく思います。 4. お客様のご事情が緊急であることは承知しております。可能であれば、販売代理店またはNXPの担当者にご連絡いただき、試作シリコンに関するご質問について直接サポートを受ける方が効率的です。 BR チェイン
View full article
我尝试在 FRDM-MCXN947 上运行 Zephyr HTTP 服务器(日本博客) スクリーンショット 2026-06-11 15.39.32.png 0. 这篇文章是关于什么的? 传统上,在使用嵌入式微控制器的网络功能时,首先要弄清楚“如何让它工作”。你需要找到目标微控制器供应商提供的SDK和示例代码,然后根据其API编写代码。由于每个微控制器的API都不同,每次想做类似的事情时,往往都得从头开始研究。网络功能涉及很多知识,例如初始化TCP协议栈和使用套接字API,我相信很多人都经历过还没来得及编写自己的应用程序就因为这些知识而感到力不从心的情况。 Zephyr OS 或许能解决这些问题。Zephyr 作为一款实时操作系统 (RTOS),提供了一套标准的 API,其主要优势在于,一旦掌握了使用方法,同一段代码就能在不同的开发板上运行。在众多可用的示例代码中,也包括我们将要讨论的HTTP 服务器示例,而且它的运行出乎意料地简单。 本文提供了在 NXP FRDM-MCXN947评估板上运行 HTTP 服务器示例的分步指南。示例运行后,您将能够通过 PC 的 Web 浏览器访问 FRDM-MCXN947,并使用页面上的按钮打开/关闭板上的 LED 灯。 目标: 通过浏览器访问 FRDM-MCXN947 上的 HTTP 服务器,并使用页面上的“LED 开”和“LED 关”按钮控制 LED。 在阅读本文之前 这假设 Zephyr 构建环境已经安装,并且您熟悉 west build 和 west flash 的基本操作。 如果您要从设置环境开始,可以参考 Zephyr 官方网站上的“入门指南”,或者观看指导视频,该视频可让您使用 MCUXpresso for VSC 轻松进行设置。 让我们开始吧!请参阅“MCUXpresso 与 VS Code 和 Zephyr OS”。 目录 0. 这篇文章是关于什么的? 1. 你需要准备什么 1.1 硬件 1.2 软件(必须安装) 2. 准备工作:激活环境变量 3. 配置 prj.conf(指定 IP 地址) 3.1 使用静态 IP 地址时 3.2 使用 DHCP(自动获取 IP 地址) 3.3 当PC与主板直接一对一连接时 4. 建造 4.1 对于静态 IP 地址 4.2 使用 DHCP 时 5. 写信给董事会 6. 运行检查 6.1 使用串口终端检查 IP 地址 6.2 通过浏览器访问 参考资料 1. 你需要准备什么 1.1 硬件 产品名称 备注 FRDM-MCXN947评估板 Zephyr 文档 USB 连接线(包含在上述 FRDM 板中) 这样就把主板上的 J17 连接器连接到了 PC。 LAN 线缆 这样就把主板上的以太网接口连接到了网络上。 1.2 软件(必须安装) 最新 Zephyr 开发环境(西部,Zephyr SDK)   2. 准备工作:激活环境变量 这次,我们将使用 macOS 终端屏幕上的命令进行操作。 打开终端后,首先执行以下两个命令。 首先,激活Python执行环境: source ~/zephyrproject/.venv/bin/activate 如果使用 MCUXpresso for VSC 安装 bin/activate 的位置与标准位置不同。 在 macOS 上,它位于 ~/.mcuxpressotools/.venv_3_14/ 中。 在 Windows 系统中,它位于 C:\Users\<ユーザ名>\.mcuxpressotools\.venv_3_12\Scripts 中。 *使用 Windows PowerShell 时,所使用的命令和文件名与 Linux 和 macOS 上的命令和文件名有所不同,因此请在继续操作之前参阅“入门指南”。 接下来,我们将设置构建 Zephyr 所需的环境变量。该命令允许您从任何文件夹构建 Zephyr: source ~/zephyrproject/zephyr/zephyr-env.sh 接下来,导航到示例文件夹: cd ~/zephyrproject/zephyr/samples/net/sockets/http_server   3. 配置 prj.conf(指定 IP 地址) 此文件夹中的 prj.conf 文件包含网络设置。请根据您的连接类型从以下三种方法中选择一种。 部分 连接类型 IP设置方法 第 3.1 节 通过路由器连接到局域网 手动配置静态IP地址。 第 3.2 节 通过路由器连接到局域网 通过 DHCP 自动获取资源(简单) 第 3.3 节 使用一根网线将电脑和主板直接连接起来。 为电脑和主板都设置静态IP地址。 参考:IP 地址:静态和 CHCP スクリーンショット 2026-06-11 16.22.14.png 3.1 使用静态 IP 地址(通过路由器) 此方法需要通过路由器连接到局域网,并为开发板分配一个固定的 IP 地址。请在文本编辑器中打开 prj.conf ,并根据您的网络环境修改以下两行代码。 更改前(默认): CONFIG_NET_CONFIG_MY_IPV4_ADDR="192.0.2.1" CONFIG_NET_CONFIG_MY_IPV4_GW="192.0.2.2" 更改后(例如): CONFIG_NET_CONFIG_MY_IPV4_ADDR="192.168.1.100" CONFIG_NET_CONFIG_MY_IPV4_GW="192.168.1.1" 设置项目 意义 CONFIG_NET_CONFIG_MY_IPV4_ADDR 要分配给电路板的 IP 地址(指定路由器子网内与其他设备不重叠的地址)。 CONFIG_NET_CONFIG_MY_IPV4_GW 网关(路由器)的 IP 地址。如果您仅从同一局域网内的电脑访问它,则并非绝对必要。 这里没有指定子网掩码,但在我测试的环境中,它被设置为 255.255.255.0 。 本文以“192.168.1.100”为例,请根据您的网络环境进行更改。 3.2 使用 DHCP(自动获取 IP 地址) 将 FRDM-MCXN947 连接到路由器(无线路由器)时,它可以自动从路由器获取 IP 地址。为此,请对 prj.conf 进行以下更改: CONFIG_NET_DHCPV4=y # 追加 CONFIG_NET_CONFIG_MY_IPV4_ADDR="" # 空文字列に変更 或者,您可以选择不编辑 prj.conf ,而是使用稍后描述的构建命令指定配置文件(参见第 4.2 节)。 3.3 当PC与主板直接一对一连接时 它还可以通过一根网线将PC和FRDM-MCXN947直接连接,无需路由器。在这种情况下,由于没有DHCP服务器,您需要在PC和开发板上手动设置静态IP地址。 关键点有以下两点: 在同一子网内,为PC和主板分配不同的IP地址。 由于它不会连接到互联网,因此不需要网关设置(或者任何值都可以接受)。 以下是一个设置示例: 主题 IP地址 子网掩码 PC(有线 LAN 适配器) 192.168.100.1 255.255.255.0 FRDM-MCXN947 192.168.100.2 255.255.255.0 (自动设置) 在电路板侧,按照 3.1 节中的方法编辑 prj.conf 。使用上表中的值时的示例设置: CONFIG_NET_CONFIG_MY_IPV4_ADDR="192.168.100.2" CONFIG_NET_CONFIG_MY_IPV4_GW="192.168.100.1" PC端有线LAN适配器的IP地址需要在操作系统设置界面手动设置: macOS:前往“系统偏好设置”→“网络”→选择您的有线 LAN 适配器→将“IP 设置”更改为“手动”,然后输入地址 192.168.100.1 和子网掩码 255.255.255.0 Windows:转到“控制面板”→“网络和共享中心”→“更改适配器设置”→右键单击有线 LAN 适配器→“属性”→“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”→选择“使用下面的 IP 地址”并输入相同的信息。 如果启用了 DHCP ,则连接路由器的标准配置(3.2 节)会更简单,因为它不需要更改电脑的 IP 设置。直接连接适用于在没有路由器的环境中进行测试,或者当您不想更改电脑的网络设置时。 4. 建造 设置完成后,继续进行构建(编译和链接)。 工作目录为“~/zephyrproject/zephyr/samples/net/sockets/http_server”。 4.1 如果您拥有静态 IP 地址,或者如果您已将系统配置为在 prj.conf 中使用 DHCP 使用以下命令构建它。 west build -p auto -b frdm_mcxn947/mcxn947/cpu0 4.2 使用 DHCP 时 prj.conf 要在不编辑文件的情况下启用 DHCP,请运行以下命令: west build -p auto -b frdm_mcxn947/mcxn947/cpu0 -- -DEXTRA_CONF_FILE="overlay-dhcpv4.conf" -DEXTRA_CONF_FILE="overlay-dhcpv4.conf" 这将导致在构建过程中将启用 DHCP 的配置文件添加到 prj.conf 中。 在此配置中,如果未启用 DHCP 服务器,则默认设置 prj.conf 中写入的静态 IP 地址。   5. 写信给董事会 构建完成后,将其写入电路板。 使用 USB 电缆将板载J17(USB)连接器(位于以太网连接器左侧)连接到您的 PC,并将LAN 电缆连接到以太网连接器。 IMG_1415.JPG 运行以下命令: west flash 编写过程完成后,董事会将开始运作。   6. 运行检查 6.1 使用串口终端检查 IP 地址 打开串口终端(如 Tera Term、PuTTY 或 VS Code 的串口监视器),选择 FRDM-MCXN947 端口,并将波特率设置为115200 。 市面上有多种类型的串口终端,您可以根据自己的喜好选择使用哪一种。有关其安装和使用方法,请参阅相关文章。 uart:~$ 看到提示符后,输入以下命令: net iface 将显示网络设置列表。如果您指定了静态 IP 地址,则会显示该值;如果您使用了 DHCP,则会显示路由器分配的 IP 地址,请检查该地址。 スクリーンショット 2026-06-11 14.18.15.png 如果错过了启动日志, 可以通过按下开发板上的 SW1(RESET) 按钮重启开发板。重启后,您也可以立即查看输出中的 IP 地址。 スクリーンショット 2026-06-11 14.17.59.png 6.2 通过浏览器访问 在浏览器地址栏中输入已确认的 IP 地址并访问它(在本例中为 http://192.168.1.100 )。 如果工作正常,屏幕上将显示“ LED 开”和“ LED 关”按钮。按下这些按钮即可打开/关闭 FRDM-MCXN947 上的绿色 LED 指示灯。 スクリーンショット 2026-06-11 15.33.47.png IMG_1419.JPG 参考资料 【Zephyr ®系列】第一部分:最近流行的 Zephyr OS 究竟是一款怎样的操作系统?(日语博客) 【Zephyr ®系列】第二部分:首次构建与测试(日语博客) Zephyr 项目入门指南 让我们开始吧!使用 MCUXpresso 和 VS Code 构建 Zephyr OS(视频教程) 试用 UI:Zephyr OS 上的 GUI Guider 示例代码(日本博客) 变更历史记录: 2026-06-16:第一版 ========================= 我们目前无法回复此帖子“评论”部分留下的评论。 由此给您带来的不便,我们深表歉意。如有任何疑问,请参考“NXP 技术问题 - 如何联系我们(日语博客)”。 (如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有业务关系,您可以直接咨询您的代表。) 本指南将逐步讲解如何在 FRDM-MCXN947 上运行 Zephyr HTTP 服务器示例,并通过 PC 浏览器控制板上的 LED 灯亮灭。它支持通过路由器建立固定 IP/DHCP 连接,也支持使用单根网线将 PC 与开发板直接连接。如果已安装 Zephyr 构建环境,您只需几条命令即可完成从编辑配置文件到构建和烧录固件的整个过程,从而验证其运行情况。 (预计时间:15 分钟 *假设已安装 Zephyr 开发环境并熟悉 PC 网络) スクリーンショット 2026-06-11 15.39.32.png 以太网 介绍 MCX 日本博客
View full article
S32 Design Studio for ARM v2018.R1 のライセンスは既に期限切れです。 S32 Design Studio for ARM v2018.R1のライセンスは既に期限切れです。 ただし、当製品はv2018.R1のみをサポートしています。 S32DSをインストールしようとしましたが、できませんでした。 どうすればいいですか? Re: My license has already expired for S32 Design Studio for ARM v2018.R1 S32 Design Studio for ARM v2018.R1のライセンスは既に期限切れです。 ただし、当製品はv2018.R1のみをサポートしています。 S32DSをインストールしようとしましたが、またしてもできませんでした。 どうすればいいですか? Re: My license has already expired for S32 Design Studio for ARM v2018.R1 こんにちは、 私の運転免許証はすでに期限切れなのですが、延長手続きを手伝っていただけますか? その番号は: 134F-DD57-A793-2C1F よろしくお願いします。 Sam Re: My license has already expired for S32 Design Studio for ARM v2018.R1 よろしくお願いします。 S32DSを実行できました。 Re: My license has already expired for S32 Design Studio for ARM v2018.R1 こんにちは、カズタカさん S32 Design Studio v2018.R1についても、同じライセンスを延長しました。 問題は解決しました。
View full article
脳の歌のレビュー 「ブレインソング」は、一般的な「脳機能向上ソング」とは別に、その構成が特徴である。集中力を高めるために、大量のカフェインに頼るだけではない。その代わりに、認知機能の健康における3つの主要な柱に焦点を当てています。 詳細はこちら Re: The brain song reeviews こんにちは、Nhhnnさん、 NXPにご連絡いただき、また弊社製品にご関心をお寄せいただきありがとうございます。 お問い合わせ内容が特定のNXP製品またはデバイスに関するものか、お知らせいただけますでしょうか?そうであれば、喜んでさらにサポートさせていただきます。 ご質問がNXP製品に関係しない場合、残念ながら詳細なサポートを提供することは難しい場合がございます。ご理解いただき、誠にありがとうございます。 必要に応じて、さらに詳しい情報をお聞かせください。できる限りお手伝いさせていただきます。 良い1日を。
View full article