2385108_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2385108_zh-CN

2385108_zh-CN

EdgeLock SE050/SE051 功能查询(适用于基于 Ed25519/X25519 的物联网设备)

您好,NXP团队,

我们正在评估 EdgeLock SE050/SE051 系列产品,以用于基于 Raspberry Pi 的物联网设备,希望您能指导我们选择最合适的零件编号。

我们的主要需求是安全存储和硬件执行加密操作。

该设备是树莓派 4,运行树莓派操作系统(Linux)。

我们希望就以下几点得到澄清:

1. 密钥存储

- SE050/SE051 能否安全地存储不可导出的私钥?
- 证书和公钥可以存储在安全元件中吗?

2. 密钥生成

安全元件能否在内部生成密钥对?
- 具体来说,它是否支持在安全元件内生成 Ed25519 和 X25519 密钥对?

3. Ed25519 操作

- 安全元件内部是否可以支持 Ed25519 签名和签名验证?

4. X25519 操作

- 能否使用不可导出的私钥在安全元件内部执行 X25519 密钥协商(ECDH 共享秘密计算)?

5. AES 操作
- 该安全元件是否支持 AES 加密和解密操作?
- 如果支持,支持哪些AES模式?
 
6. 存储读/写
- 存储/删除/访问类似WiFi密码的文件?

7. Linux/Raspberry Pi 集成

- 是否有适用于 Raspberry Pi OS 的 SDK 或中间件?
- 是否有示例应用程序演示上述操作?

8. 产品选择

- 对于上述要求,您会推荐哪款 EdgeLock SE050/SE051 型号?
- 推荐的几种方案之间主要有哪些区别?
- 是否有更新的 EdgeLock 产品更符合这些要求?


我们的预期用途是:

- Ed25519 用于设备认证/JWT 生成签名
- X25519 移动设备配置密钥协议
- 使用派生会话密钥进行 AES 加密/解密
- 存储和处理安全文件,例如 Wi-Fi 密码等。
- 物联网设备的大规模部署

如果可以,我们也希望您能提供以下任何链接:

- 相关数据表
- 应用说明
- SDK 文档
- 评估板
- Linux/Raspberry Pi 示例

谢谢你的帮助。

此致,
萨希尔·派
Re: EdgeLock SE050/SE051 Capability Inquiry for Ed25519/X25519-Based IoT Device

嗨@SahilPai ,


请允许我发表以下意见:


1. 密钥存储

- SE050/SE051 能否安全地存储不可导出的私钥?//是的,SE05x 上私钥不可导出。
- 证书和公钥可以存储在安全元件中吗?// 是的,证书以二进制文件的形式存储在 SE 中,公钥可以单独存储,也可以与私钥一起存储在 SE05x 中。

2. 密钥生成

- 安全元件能否在内部生成密钥对?// 是的,它支持。
具体来说,它是否支持在安全元件内部生成 Ed25519 和 X25519 密钥对?是的,支持 Ed25519 和 X25519 密钥对。

3. Ed25519 操作

- 安全元件内部是否支持 Ed25519 签名和签名验证?//是的,SE05x 支持 Ed25519 签名和签名验证。

4. X25519 操作

- 能否使用不可导出的私钥在安全元件内部执行 X25519 密钥协商(ECDH 共享秘密计算)?//是的,ECDH 可以使用 SE05x 内部的私钥和也可以存储在 SE05x 中的外部公钥执行。

5. AES 操作
- 该安全元件是否支持 AES 加密和解密操作?//是的,
如果支持,那么支持哪些AES模式?支持 AES 模式:密码块链接(CBC)、ECB、CTR、GCM、CCM。
 
6. 存储读/写
- 存储/删除/访问文件,例如 WiFi 密码?//是的,SE050/SE051 可以在其安全对象存储中存储二进制对象,包括Wi-Fi 凭证。

7. Linux/Raspberry Pi 集成

- 是否有适用于 Raspberry Pi OS 的 SDK 或中间件?// 是的,详情请参阅https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=SE05x-PLUG-TRUST-MW&appType=license 。
- 是否有示例应用程序演示上述操作?//有。

8. 产品选择

- 对于上述要求,您会推荐哪款 EdgeLock SE050/SE051 型号?//SE050E2 或 SE051C2 均可使用。
- 推荐的几种方案之间主要有哪些区别?//它们都拥有最新的小程序版本,但 SE051 支持小程序升级,而 SE050 不支持。
- 是否有更新的EdgeLock产品更符合这些要求?//没有但目前为止是这样。
 
 
希望对您有所帮助。
 

祝你有美好的一天,
坎


-------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。
如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-02-2026 02:37 AM
更新者: