2386231_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2386231_zh-CN

2386231_zh-CN

S32DS 问题涉及对外部文件的引用

目前,我们正在使用演示项目。项目文件夹 SDK/platform/drivers/src 目录中的文件是外部链接文件,这让我很难与他人共享该项目,因为我找不到这些文件。我想知道是否有办法将链接的文件挂载到项目中(不包括逐个复制的方法)。

NXP2_0-1782376311748.png


Re: S32DS issue regarding the reference to external files

您好@NXP2 ,

这是基于旧版 SDK 的 S32DS 项目的预期行为。一些 SDK 驱动程序文件被添加为 Eclipse 链接资源,因此它们会显示在项目树中,但物理文件仍然保留在已安装的 SDK 包位置。
 
对于共享此类项目,建议的方法是将项目与另一台 PC 上所需的确切 S32DS/SDK 代码包,软件包版本一起提供。如果需要完全独立的项目,则必须将 SDK 文件复制到项目中,并相应地更新链接的资源/版本路径。
 
请注意,由 S32 配置工具生成的较新的基于 RTD 的项目会在更新代码步骤期间自动将所需/生成的驱动程序文件复制到项目中。

顺祝商祺!

帕维尔

Re: S32DS issue regarding the reference to external files

目前使用的版本是 S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2。如下图所示,这两个文件来自不同的文件夹。我们需要为此做任何设置吗?

NXP2_0-1782396868796.png


Re: S32DS issue regarding the reference to external files

您好@NXP2 ,

您使用的是哪个版本的SDK,对应哪个S32K系列?

顺祝商祺!

帕维尔

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-26-2026 03:29 AM
Updated by: