【緊急】S32N55 セキュアデバッグCR - LCからOEM_CLOSEDへの移行後にデバイスのロック解除が失敗 こんにちは、 T32デモフォルダにある以下のスクリプトを使用して、S32N55のセキュアデバッグ用のチャレンジレスポンス値を生成しようとしています。 C:\T32_S32N55\demo\arm\hardware\s32n55\s32n55-evb\s32n55-evb-fss\s32n55-evb_sieve_sram_challenge_response_smartcard.cmm &UID0=FORMAT.HEX(16.,CHIP.SecureChallenge(0)) &UID1=FORMAT.HEX(16.,CHIP.SecureChallenge(1)) &CHAL0=FORMAT.HEX(8.,CHIP.SecureChallenge(2)&0xFFFFFFFF) 現在の状況: ADKP注射:正常に完了しました HSE_LC_OEM_CLOSEDへのライフサイクル移行:完了 しかし、デバイスのロック解除失敗は依然として発生します。 質問: S32N55 上で 256 ビットのチャレンジ/レスポンス (C/R) セキュア デバッグを行うには、ADKP の注入と LC の OEM_CLOSED への遷移以外に、追加の前提条件はありますか? S32K3では、チャレンジ値は以下に示すようにSDAPレジスタを介して直接取得できます。S32N55にも同様のレジスタベースのアプローチはありますか? &SDAP_BASE_ADDRESS=0x40000700 &SDAP_AUTHSTTS = &SDAP_BASE_ADDRESS &SDAP_AUTHCTL = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x4 &SDAP_KEYCHAL_0 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x10 &SDAP_KEYCHAL_1 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x14 &SDAP_KEYCHAL_2 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x18 &SDAP_KEYCHAL_3 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x1C &SDAP_KEYCHAL_4 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x20 &SDAP_KEYCHAL_5 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x24 &SDAP_KEYCHAL_6 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x28 &SDAP_KEYCHAL_7 = &SDAP_BASE_ADDRESS+0x2C CHIP.SecureChallenge(2)はS32N55 256ビットチャレンジの正しいコマンドですか、それとも別のT32コマンドが必要ですか? プロジェクトの締め切りは6月19日ですので、迅速なご回答をいただけると大変助かります。 何かご助言いただければ大変ありがたいです。 Re: [URGENT] S32N55 Secure Debug CR - Device Unlock Fail after LC transition to OEM_CLOSED こんにちは、 @EddiePark
さらに、デバッグポートのロックを解除するスクリプトを使用する前に、ADKPをVolcanoデータベースに登録する必要があることに注意してください。 詳細については、C:\T32\demo\tools\nxp\sdaf\user_guide.pdf を参照してください。
BR
チェイン Re: [URGENT] S32N55 Secure Debug CR - Device Unlock Fail after LC transition to OEM_CLOSED こんにちは、 @EddiePark
投稿ありがとうございます。
1.ご状況は承知いたしました。ご質問内容を確認するため、担当チームに問い合わせました。回答には少々お時間をいただく場合がございますが、できる限りお手伝いさせていただきます。
貴社のテスト環境は、現在も以下の構成に基づいているのでしょうか?
- プラットフォーム: S32N55 EVB - HSE FW バージョン: HSE_FW_S32N5_1_0_24_0 - GrayVIP バージョン: SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0
2. S32K3はHSE1を使用し、S32N55はHSE2を使用するため、プロセスは翻訳できない可能性があります。S32K3のチャレンジレスポンスの動作の詳細についてはわかりませんが、私の知る限り、HSE2はアーキテクチャが大きく異なります。
3. 以前の投稿でもお伝えしたように、S32N55はまだ試作段階にあるため、弊社のルールに従ってコミュニティ投稿へのサポートが限られることを申し訳なく思います。
4. お客様のご事情が緊急であることは承知しております。可能であれば、販売代理店またはNXPの担当者にご連絡いただき、試作シリコンに関するご質問について直接サポートを受ける方が効率的です。
BR
チェイン
記事全体を表示