HDMI 适配器参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
HDMI 加密狗软件: 附件是基于 R13.4 GA 的 HDMI 加密狗补丁。补丁包括 r13.4-ga-add-on-patches。您可以在应用 R13.4 GA 补丁(例如附加补丁)后对其进行修补。您可以运行脚本 revb_dongle_patch_install.sh 来应用这些补丁。 如何应用hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20121115.tgz: 1.假设你的android源码目录是~/myandroid 2. tar zfvx hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20121115.tgz -C ~/ 3. 将 revb_dongle_patch_install.sh 复制到 ~/ 4. 安装 hdmidongle_REVB_R13.4_patch 5. ~/revb_dongle_patch_install.sh 6. revb_dongle_patch_install.sh 将使用 ~/myandroid 作为默认目录进行补丁 7. 如果你的 android 源代码树顶部不是 ~/myandroid。例如~/myandroid_ICS,请运行~/revb_dongle_patch_install.sh ~/myandroid_ICS 以下是 hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118.tgz 的发行说明 1.新功能: 一个。uboot 快速启动 b.LDO旁路 c.ntfs 支持 d.蓝牙A2DP 2. 修复错误 一个。WifiDirect 连接问题 b.Realtek 与 TPLink AP 的吞吐量问题 3.文件清单: README.TXT --- 此文件 0001-uboot_fastboot.patch --- uboot 快速启动补丁 0002-LDOBYPASS.补丁---启用 ldo 旁路补丁 0003-WifiDirect.补丁--- wifi直连补丁 0004-ntfs_support.patch --- ntfs 支持补丁 0005-BT_enable.补丁--- 启用蓝牙 A2DP 0006-1G_boot_stable.patch --- 使 1G 启动稳定 ntfs-3g.tar.gz--- 开源 ntfs-3g 用于 ntfs 支持 rtl8192ce_v4.0.0_6239.20121226_TPIOT1.tgz--- Realtek 针对 TPLink AP 吞吐量问题的新驱动程序 MD5SUM.TXT --- md5 校验和 4. 补丁指南 请先运行 md5sum -c MD5SUM.TXT 来确认收到的所有文件都没问题。 所有这些补丁都基于补丁版本hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20121115.tgz 您需要执行以下操作:R13.4 GA--->patch hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20121115.tgz -->patch hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118.tgz 假设 ~/myandroid 是 android 源代码树的顶级目录。 请运行以下命令来应用补丁。 $tar zfvx hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118.tgz -C ~/ $cd ~/myandroid $git 应用〜/ hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118/0001-uboot_fastboot.patch --verbose $git 应用〜/ hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118/0002-LDOBYPASS.patch --verbose $git 应用〜/ hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118/0003-WifiDirect.patch --verbose $git 应用~/hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118/0004-ntfs_support.patch --verbose $git 应用〜/ hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118/0005-BT_enable.patch --verbose $git 应用~/hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118/0006-1G_boot_stable.patch --verbose $rm -rf kernel_imx/驱动程序/网络/无线/rtl8192ce $tar zfvx ~/hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118/rtl8192ce_v4.0.0_6239.20121226_TPIOT1.tgz $tar zfvx ~/hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118/ntfs-3g.tar.gz -C 外部 5. 构建并运行 新补丁0007-battery_always_full.patch: 有些游戏会检查电池容量来确定是否可以运行。但是在 HDMI 加密狗上我们没有真正的电池,这使得某些游戏无法在 HDMI 加密狗上运行。我们启用假电池,让安卓系统感觉它有电池,并且电量已 100% 充满。 1. 请在补丁hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118.tgz之后使用此补丁 2.假设你的android顶级目录是~/myandroid,并且你将0007-battery_always_full.patch放在你的主目录中~ 3. cd ~/myandroid 4. git apply --verbose ~/0007-battery_always_full.patch 5.请重建启动映像并运行 补丁 0008-boot_unlock_screen.patch: 启动时,它会进入桌面而不是屏幕锁。 1. 假设你的 android 顶级目录是 ~/myandroid 并且你把 0008-boot_unlock_screen.patch 放在你的主目录中 ~ 2. cd ~/myandroid 3. git apply --verbose ~/0008-boot_unlock_screen.patch 4. 请重建系统映像并运行 2. cd ~/myandroid 3. git apply --verbose ~/0008-boot_unlock_screen.patch 补丁 0009-uboot-enable-mmu-fix.补丁: 此补丁针对的是 mmu 启用中的一些问题。 它将完善uboot中的所有模块。 1. 假设你的 android 顶级目录是 ~/myandroid 并且你将 0009-uboot-enable-mmu-fix.patch 放在你的主目录中 ~ 2. cd ~/myandroid 3. git apply --verbose ~/0009-uboot-enable-mmu-fix.patch 4. 请重建uboot并rub 补丁压缩包 hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130123.tgz: hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130123.tgz 包含 0007-battery_always_full.patch 0008-boot_unlock_screen.patch 0009-uboot-enable-mmu-fix.patch 删除此处附加的文件:0007-battery_always_full.patch 0008-boot_unlock_screen.patch 0009-uboot-enable-mmu-fix.patch 删除 hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130123.tgz,hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118.tgz 并上传 hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130124.tgz hdmidongle_REVB_R13.4_补丁-20130124.tgz包含hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130123.tgz中的所有补丁,hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130118.tgz。 请使用hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130124.tgz。 hdmidongle_REVB_R13.4_补丁-20130131.tgz: 除了之前发布的所有补丁之外。 此补丁 tar 包中又添加了三个补丁。 0010-boot_disable_screenlocker.patch --- 用于修复 0008-boot_unlock_screen.patch 0011-wm8326-DC_CONTROL_RATE.patch --- 将 wm8326 pmic 速率更改为立即电压变化 0012-Added-default-video-mode-check-make-sur.patch --- 视频模式检查 hdmidongle_REVB_R13.4_补丁-20130201.tgz: 只需更改自述文件以强调 0006-1G_boot_stable.patch 反向 反向补丁 0008-boot_unlock_screen.patch 和 0006-1G_boot_stable.patch 0008-boot_unlock_screen.patch:它存在一些问题但不会对 HDMI 加密狗造成任何损害。 请使用0010-boot_disable_screenlocker.patch,反而。 0006-1G_boot_stable.patch:该补丁需要更多 CPU 延迟来适应 pmic,我们更改了 pmic 设置 在 0010-boot_disable_screenlocker.patch 中。不需要这个补丁。并且它会降低 表演。请将其反转。 cd ~/myandroid git apply --verbose ~/0006-1G_boot_stable.patch hdmidongle_REVB_R13.4_补丁-20130221.tgz: 此版本包含三个重要修复。它们使加密狗变得稳定。 1. lowmem killer 问题修复 2. 更新 Realtek Wi-Fi 驱动程序以修复软 AP 问题 3. 修复 Wifi p2p 框架,解决 Wifi Direct 只能单侧工作的问题 请阅读 README.TXT 了解详细信息和其他更改。 hdmidongle_REVB_R13.4_补丁-20130308.tgz: 此补丁 tar 球包括 hdmidongle_REVB_R13.4_patch-20130221.tgz 中的所有补丁。 此外,它有一个新的补丁 0020-DL_WifiDirect_Concunrrent_crash_fix.patch 来修复 DL 板上的崩溃问题。 HDMI 加密狗硬件: HDMI Dongle 原理图、PCB、Gerber 和 BOM 已附上,详细硬件特性如下所列: Android 4.x HDMI 适配器规格 核心配置 操作系统 基于Micro-PC平台的Android 4.x操作系统 CPU处理器 飞思卡尔 i.MX6x DualLite/四核 DRAM存储 DDR3 1GigaByte 容量,数据速率 1066MT/s 闪存 4Gb NAND闪存ROM 电力系统 电源 DC 插孔/Micro USB:5V/2A LED 状态 绿色:电源开启;红色:系统运行 插座/连接器 MicroSD 插槽 SDXC 支持,最大支持 32GB USB 主机 2.0 USB 2.0 主机支持 USB OTG 2.0 USB 2.0 OTG支持 显示/音频 HDMI输出 HDMI TypeA 插头连接器,1080p@60Hz 输出 视频解码器 支持多种视频格式:MPEG4/H.263/H.264/MJPEG/Xvid/VC-1/WMV/MPEG2/VP8... 音频解码器 支持多种音频格式:MP3/AAC/LPCM/FLAC/AMR/AC3/WMA/Vorbis GPU 支持 GC2000 GPU核心,2D/3D引擎支持,OpenGL支持 无线网络 WiFi网络 IEEE 802.11b/g/n,高达 300Mbps,支持 AP/P2P/Sta 模式 其他 密钥 恢复密钥支持 修订版B2 OTT 电视盒链接: https://community.freescale.com/docs/DOC-94561 JB4.2补丁链接: HDMI Dongle JB4.2.2_1.0.0-GA 版本的补丁 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
大家好: HDMI 加密狗板无法启动。当我使用DDR_Stress_Tester_V1.0.2测试ddr时,主板无法通过DQS门控、读/写延迟校准。请参阅下面的日志: 你希望以哪个 ARM 核心速度运行? 类型 0 代表 650MHz,类型 1 代表 800MHz,类型 2 代表 1GHz,类型 3 代表 1.2GHz ARM设置为650MHz 请选择板子上每个片选信号对应的 DDR 密度(单位:字节) 类型 0 代表 2GB;1 代表 1GB;2 代表 512MB;3 代表 256MB;4 代表 128MB;5 代表 64MB;6 32MB 对于最大支持密度(4GB),我们只能访问最多 3.75GB。输入 9 到 选择这个 选择的 DDR 密度 (MB):1024 校准将在 DDR 频率 528MHz 下运行。输入‘y’以继续。 如果您想以其他 DDR 频率运行。输入 “n” 输入要校准的DDR频率[350MHz至528MHz]: 350 您输入的频率是:350 DDR频率:352 MHz 您是否想运行写入调平校准?(是/否) 请在初始化脚本中输入MR1的值 这将在写入调平校准后重新编程到 MR1 中 以 4 位十六进制值输入,例如 0004,然后按回车键 0004 您输入的是:0x0004 开始写入电平校准 写入电平校准完成 MMDC_MPWLDECTRL0 ch0 写入级别校准后:0x00010001 MMDC_MPWLDECTRL1 ch0 写入级别校准后:0x00180018 MMDC_MPWLDECTRL0 ch1 写入级别校准后:0x000A0013 MMDC_MPWLDECTRL1 ch1 写入级别校准后:0x000A0015 是否要运行 DQS 选通、读写延迟校准?(y/n) 开始 DQS 选通校准…… . . . . . . . . . . . . . . 发现错误,无法获取合适值!!!! 所有值的 dram 测试均失败。 DDR压力测试可以以递增的频率运行,或以静态频率运行。 要以静态频率运行,只需将起始频率和结束频率设置为相同的值 e 您想运行 DDR 压力测试 (y/n) 吗? 测试结束! ^C D:\DDR_Stress_Tester_V1.0.2\DDR_Stress_Tester_V1.0.2\二进制> 当我使用 OTT 电视盒的 MFG 工具时,它停在加载 uboot 那么,出了什么问题?DDR不行吗? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
亲爱的魏先生: 您有 wm8326 的配置文件吗?和OTT电视盒一样吗? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Pratik, 您列出的图像是我们的图像之一(Boundary Devices 的版本),尽管有点过时。我们最新的 Jellybean 版本是上面提到的第二个版本。 我还没有了解细节,但我怀疑 HDMI 加密狗版本具有相同的起源,但针对不同的硬件进行了定制。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Eric, 感谢您的快速回复,我在板上使用imx6-jb-sdcard-20130628.img.gz 。 当我浏览 HDMI Dongle 设计时,我想尝试使用 sabrelite 的相同想法。 但是如果我是对的,您说的是 Boundary Device 的 android 正在做与这个加密狗相同的事情。 请您澄清一下好吗? 谢谢, Pratik. 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Pratik, 您不使用我们的(Boundary Devices)Android 有什么原因吗? 我们在 SABRE Lite 平台上完全支持 Android: 最新发布的二进制版本是“4.3-beta”,但我们的源代码树已更新为包含 4.3-ga。 http://boundarydevices.com/second-release-jellybean-4-3-beta-mx6/ 如果您关注我们的博客,您会发现我们记录了我们采取的大部分步骤: http://boundarydevices.com/tag/android/ 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi , 我有 imx6q sabrelite 板。 HDMI 加密狗 Android 是否与在 imx6 上运行的普通 Android 相同? 如果想在 Sabrelite 板上做同样的事情,我需要做哪些改变? 谢谢! Pratik 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
姜伟先生您好, 您能提供 WM8326 配置 EEPROM 数据吗? 顺祝商祺! 非常感谢。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
为什么我无法将内核从 fresscale.com 运行到 gk802? 为什么我无法将内核从 fresscale.com 运行到 gk802? 谁能帮助我? gk802 和 hdmidongle 一样吗? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
每个样品多少钱? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
大家好,我是亨利,根据飞思卡尔的数据,我们制作了PCBA样品,如果有人需要这种类型的样品,请与我联系。或者你可以留下一些信息。
[email protected] 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
请参阅链接https://community.freescale.com/docs/DOC-94817获取JB4.2 hdmi加密狗的补丁 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
您好,先生, 抱歉,您无法获得该电路板,因为我们不出售该电路板,您可以自己制作 PCB。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
尊敬的先生, 抱歉,fae 是什么意思? 你能给我看一下联系方式吗? 此致 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
该板子已经准备好,你可以向 fae 索取。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hello, 这个板子现在有货吗? 我想购买这台迷你电脑进行评估。 谢谢! M.Phuong 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
R13.4 GA 版本不再可用,并且补丁似乎不适用于 R13.4.1。还有其他方法可以获取 R13.4 GA Android 源代码吗? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
如果有带有 HDMI、USB、以太网和 SATA 的电视盒参考设计就好了。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
嗨,Jas,必须为 NVCC_LVDS2P5 供电,因为该电源不仅适用于 LVDS 显示接口,还适用于 DDR I/O。即使未使用 LVDS 接口,也不能断开此引脚。SATA 电路保留用于 POWER ESATA 接口,该接口在 revB2 上尚未使用。至于热设计,散热器最好采用铝。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
干得好!原理图包括 LVDS、SATA 等附加电路,但 PCB 布局似乎不包括这些 io 线?此外,考虑到设备的小尺寸,哪种类型的冷却散热器是首选。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
谢谢。如果有人感兴趣的话,我提供了更多在 Ubuntu 12.04 64 位中构建它的说明。 http://www.cnx-software.com/2013/02/06/u-boot-linux-kernel-and-android-patches-for-freescale-i-mx6-hdmi-tv-dongles/ 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
下个月应该很快就会到来。您可以致电我们的销售人员以获取发布计划。 如需了解联系方式,您可以访问我们的支持网页并查找当地销售人员。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
您知道下一个完整版本计划何时发布吗? 另外我们如何获取您的联系方式? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
有两种方法可以选择。您可以使用您拥有的最新版本,我们可以提供补丁。 另一种方法是等待下一个版本。下一个版本将支持 HDMI 加密狗。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
我们如何获取 uboot 源和 ubuntu 镜像? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
到目前为止,我们不支持 Yocto,但支持 unbuntu 和 android。系统已经准备就绪。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
我有兴趣在 Yocto 中添加对它的支持;这就是我询问的原因。 我可以联系谁来讨论一下吗? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
该解决方案完全由中国团队完成。你最好问问中国当地的销售船。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
我联系了飞思卡尔销售支持,他们说唯一的参考设计是针对 MCIMX6Q-SDP 和 MCIMX6Q-SDB 评估板。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
您可以访问http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=05来获得支持。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
可以提供一下联系方式吗? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
请联系我们的营销人员或销售人员。 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
HDMI 加密狗是否可以作为参考设计? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
非常感谢,请问怎样可以得到您和姜伟先生的联系方式呢? 回复:HDMI Dongle 参考设计发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
我们正在设计该产品,如何获得您的支持?