1113251_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1113251_ja-JP

1113251_ja-JP

Wandboard - フリースケールi.MX6 Cortex-A9プロセッサを搭載した超低消費電力、高性能、低コストの開発ボード<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Wandboardは 、新しい近日発売予定のFreescale i.MX6 Cortex-A9プロセッサをベースにした高性能マルチメディア機能を備えた超低電力の完全なコンピュータで、まばゆいばかりの1GHzプロセッサ、HDMIディスプレイインターフェイス、ギガビットイーサネットが付属しています。Wandboard(Wandboard DUAL)のデュアルコアバージョンは、1GBのメモリを搭載するだけでなく、Wi-FiとBluetoothも搭載しています。

 

WB20121024から004

 

Wandboard Solo

Wandboard Dual

プロセッサフリースケールi.MX6 Soloフリースケールi.MX6 Duallite
CoresCortex-A9シングルコアCortex-A9デュアルコア
メモリ512 MB DDR31 GB DDR3

オーディオ
オプティカル S/PDIF
HDMI
カメラ・インターフェース
microSDカード・スロット22

シリアルポート
拡張ヘッダー
USB
USB OTG
SATAコネクタ入力されていません入力されていません

Gigabit LAN
WI-FI(802.11n)
Bluetooth

69米ドル

89米ドル

 

www.wandboard.org

担当者 : [email protected]

全般Re:Wandboard - フリースケールi.MX6 Cortex-A9プロセッサを搭載した超低電力高性能低コスト開発ボード<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、Wanboard Quad BoardにはいくつのPCBレイヤーがあるのか知りたいのですが?私はただ将来のカスタム開発に関連して興味がありますか?どなたかこの情報を持っていただけると幸いです。

Re:Wandboard - フリースケールi.MX6 Cortex-A9プロセッサを搭載した超低電力高性能低コスト開発ボード<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

hi,

私はこのボードをTenet Technetronics.itsから入手しました.それはうまく動作し、Jelly BeanとUbuntuはこのボード上でスムーズに実行されています。Smiley Happy

IMAG1632.jpg

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 02:08 AM
更新人: