1111438_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1111438_ja-JP

1111438_ja-JP

eIQダウンロード情報<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

i.MX アプリケーションプロセッサ向けのeIQソフトウェア

iMX Linux用eIQ機械学習ソフトウェア - 5.4.3_1.0.0 i.MX6/7 および i.MX8MQ/8MM/8MN/8QM/8QXP の GA がリリースされました。

iMX Linux用eIQ機械学習ソフトウェア - 5.4.24_2.1.0i.MX8QX用BETAプラス、i.MX8MP用BETA、i.MX8DXL用ALPHA 2がリリースされました。

これには、Arm NN、TensorFlow と TensorFlow Lite、ONNX、OpenCV の機械学習サポートが含まれています。 Arm Cortex Aコアで実行する場合、これらの推論エンジンはArm NEON命令で高速化されます。(i.MX 8M Plusの)NPUおよび i.MX 8 GPUで実行するために、NXPにはArm NNおよびTensorFlow Lite推論エンジンによる最適化が含まれています。詳細および詳細については、Linuxユーザーガイドの「NXP eIQ機械学習」の章(L4.19リリース以降;L4.14リリースのユーザーは、i.MX アプリケーションプロセッサ用のNXP eIQ™機械学習ソフトウェア開発環境を参照する必要があります。対応するサンプル・アプリケーションには、次のURLからアクセスできます。 https://source.codeaurora.org/external/imxsupport/eiq_sample_apps/.

 

人工知能、機械学習、eIQソフトウェアの詳細については、AI & Machine Learning |NXPの。



i.MX RTクロスオーバープロセッサ用eIQソフトウェア

eIQ は、i.MX RT1050 および i.MX RT1060 用の MCUXpresso SDK パッケージに含まれるようになりました。

  1. 行きますhttps://mcuxpresso.nxp.comをクリックし、ボードの SDK を検索します
  2. SDK ビルダー ページで、[ソフトウェア コンポーネントの追加] をクリックします
  3. 「すべて選択」をクリックし、eIQソフトウェアオプションがオンになっていることを確認します。次に、「変更を保存」をクリックします
  4. SDK をダウンロードします。.zipファイルとして保存されます。

eIQプロジェクトは\ boards \ \eiq_examplesフォルダにあります

eIQのソースコードは\middleware\eiqフォルダにあります

 

詳細については、このコミュニティ投稿  i.MX RTデバイスでeIQの使用を開始する方法をご覧ください 

i.MX 8i.MX RT
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 02:05 AM
更新人: