Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
RAppID ブートローダ rbf ファイル for MPC5746R <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> UART0 通信は、最新バージョンの .rbf MPC5746R ブートローダでサポートされていますファイル(以下に添付) + 対応UART0/LINFlexD_0:PD13-PD14ピン(速度:115200b/s)   開発ボードでテスト済み:   開発ボード MPC5746R-252DC MPC57xx-マザーボード プロセッサ PPC5746RTMMT5 - 1N83M  
記事全体を表示
连接软件:在 FreeRTOS 中实现无滴答模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> FreeRTOS 通过计数滴答来跟踪系统中经过的时间。主机 MCU 中可用的定时器之一生成的周期性中断例程内的滴答计数会增加。当 FreeRTOS 运行空闲任务挂钩时,微控制器可以进入低功耗模式。根据低功耗模式,可以禁用一个或多个外围设备,以节省尽可能多的能源。FreeRTOS 无滴答空闲模式允许在空闲期间停止滴答中断。停止滴答中断可使微控制器保持深度省电状态,直到唤醒事件发生。 应用程序需要配置模块(计时器、ADC 等),以便在执行下一个 FreeRTOS 任务之前唤醒微控制器。为此,在执行 vPortSuppressTicksAndSleep(启用无滴答空闲时由 FreeRTOS 调用的函数)期间,MCU 可以保持休眠状态的最大时间量作为输入参数传递,以便正确配置唤醒模块。一旦 MCU 唤醒并且 FreeRTOS 滴答中断重新启动,就必须恢复 MCU 睡眠期间丢失的滴答计数。 在连接软件 FreeRTOS 演示中,无滴答模式默认未启用。在这篇文章中,我们将 展示如何启用它。对于此示例,我们将使用 QN9080x 来演示实现。 低功耗 Freertos 无滴答 无滴答 以下文件中实施了更改: \框架\低功耗\源\QN908XC\PWR.c \框架\低功耗\接口\QN908XC\PWR_Interface.h \freertos\fsl_tickless_generic.h \source\common\ApplMain.c 以下文件已从项目中删除 fsl_tickless_qn_rtc.c PWR.C 和 PWR_Interface.h 此文件中的更改旨在让 QN9080 准备好使用 RTC 计时器唤醒。其他部件,如 MKW41Z,可能会为此目的启用其他模块(如 LPTMR),并且可能不需要更改这些文件。 *** PWR.c *** 添加 RTC 的驱动程序。这是我们将用来唤醒 QN908x 的计时器 /*Tickless: Add RTC driver for tickless support */ #include "fsl_rtc.h"‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 添加局部变量 uint64_t mLpmTotalSleepDuration;        //Tickless uint8_t mPWR_DeepSleepTimeUpdated = 0;  //Tickless: Coexistence with TMR manager‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 添加私有函数 uint32_t PWR_RTCGetMsTimeUntilNextTick (void);         //Tickless void PWR_RTCSetWakeupTimeMs (uint32_t wakeupTimeMs);   //Tickless void PWR_RTCWakeupStart (void);                        //Tickless‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 在 PWR.C 中进行以下更改。所有需要的更改都标记为注释,其中“Start”表示更改的开始位置,“End”表示更改的结束位置 #if (cPWR_UsePowerDownMode && (cPWR_EnableDeepSleepMode_1 || cPWR_EnableDeepSleepMode_2 || cPWR_EnableDeepSleepMode_3 || cPWR_EnableDeepSleepMode_4)) static void PWR_HandleDeepSleepMode_1_2_3_4(void) { #if cPWR_BLE_LL_Enable     uint8_t   power_down_mode = 0xff;     bool_t    enterLowPower = TRUE;     __disable_irq(); /****************START***********************************/     /*Tickless: Configure wakeup timer */     if(mPWR_DeepSleepTimeUpdated){       PWR_RTCSetWakeupTimeMs(mPWR_DeepSleepTimeMs);       mPWR_DeepSleepTimeUpdated = FALSE;        // Coexistence with TMR Manager     }         PWR_RTCWakeupStart(); /*****************END**************************************/     PWRLib_ClearWakeupReason();     //Try to put BLE in deep sleep mode     power_down_mode = BLE_sleep();     if (power_down_mode < kPmPowerDown0)     {         enterLowPower = false; // BLE doesn't allow deep sleep     }     //no else - enterLowPower is already true     if(enterLowPower)     { /****************START**************************/         uint32_t freeRunningRtcPriority; /****************END****************************/         NVIC_ClearPendingIRQ(OSC_INT_LOW_IRQn);         NVIC_EnableIRQ(OSC_INT_LOW_IRQn);         while (SYSCON_SYS_STAT_OSC_EN_MASK & SYSCON->SYS_STAT) //wait for BLE to enter sleep         {             POWER_EnterSleep();         }         NVIC_DisableIRQ(OSC_INT_LOW_IRQn);         if(gpfPWR_LowPowerEnterCb != NULL)         {             gpfPWR_LowPowerEnterCb();         } /* Disable SysTick counter and interrupt */         sysTickCtrl = SysTick->CTRL & (SysTick_CTRL_ENABLE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk);         SysTick->CTRL &= ~(SysTick_CTRL_ENABLE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk);         ICSR |= (1 << 25); // clear PendSysTick bit in ICSR, if set /************************START***********************************/         NVIC_ClearPendingIRQ(RTC_FR_IRQn);         freeRunningRtcPriority = NVIC_GetPriority(RTC_FR_IRQn);         NVIC_SetPriority(RTC_FR_IRQn,0); /***********************END***************************************/         POWER_EnterPowerDown(0); //Nighty night! /************************START**********************************/         NVIC_SetPriority(RTC_FR_IRQn,freeRunningRtcPriority); /************************END************************************/         if(gpfPWR_LowPowerExitCb != NULL)         {             gpfPWR_LowPowerExitCb();         }         /* Restore the state of SysTick */         SysTick->CTRL |= sysTickCtrl;         PWRLib_UpdateWakeupReason();     }     __enable_irq(); #else     PWRLib_ClearWakeupReason(); #endif /* cPWR_BLE_LL_Enable */ } #endif /* (cPWR_UsePowerDownMode && cPWR_EnableDeepSleepMode_1) */ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ void PWR_SetDeepSleepTimeInMs(uint32_t deepSleepTimeMs) { #if (cPWR_UsePowerDownMode)     if(deepSleepTimeMs == 0)     {         return;     }     mPWR_DeepSleepTimeMs = deepSleepTimeMs; /****************START******************/     mPWR_DeepSleepTimeUpdated = TRUE; /****************END*********************/ #else     (void) deepSleepTimeMs; #endif /* (cPWR_UsePowerDownMode) */ }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 在文件末尾添加/替换以下函数定义 /*--------------------------------------------------------------------------- * Name: PWR_GetTotalSleepDurationMS * Description: - * Parameters: - * Return: - *---------------------------------------------------------------------------*/ uint32_t PWR_GetTotalSleepDurationMS(void) {     uint32_t time;     uint32_t currentSleepTime;     OSA_InterruptDisable();     currentSleepTime = RTC_GetFreeRunningInterruptThreshold(RTC);     if(currentSleepTime >= mLpmTotalSleepDuration){     time = (currentSleepTime-mLpmTotalSleepDuration)*1000/CLOCK_GetFreq(kCLOCK_32KClk);     }     else{     time = ((0x100000000-mLpmTotalSleepDuration)+currentSleepTime)*1000/CLOCK_GetFreq(kCLOCK_32KClk);     }     OSA_InterruptEnable();     return time; } /*--------------------------------------------------------------------------- * Name: PWR_ResetTotalSleepDuration * Description: - * Parameters: - * Return: - *---------------------------------------------------------------------------*/ void PWR_ResetTotalSleepDuration(void) {     OSA_InterruptDisable();     mLpmTotalSleepDuration = RTC_GetFreeRunningCount(RTC);     OSA_InterruptEnable(); } /*--------------------------------------------------------------------------- * Name: PWR_RTCGetMsTimeUntilNextTick * Description: - * Parameters: - * Return: Time until next tick in mS *---------------------------------------------------------------------------*/ uint32_t PWR_RTCGetMsTimeUntilNextTick (void) {     uint32_t time;     uint32_t currentRtcCounts, thresholdRtcCounts;     OSA_InterruptDisable();     currentRtcCounts = RTC_GetFreeRunningCount(RTC);     thresholdRtcCounts = RTC_GetFreeRunningResetThreshold(RTC);     if(thresholdRtcCounts > currentRtcCounts){     time = (thresholdRtcCounts-currentRtcCounts)*1000/CLOCK_GetFreq(kCLOCK_32KClk);     }     else{     time = ((0x100000000-currentRtcCounts)+thresholdRtcCounts)*1000/CLOCK_GetFreq(kCLOCK_32KClk);     }     OSA_InterruptEnable();     return time; } /*--------------------------------------------------------------------------- * Name: PWR_RTCSetWakeupTimeMs * Description: - * Parameters: wakeupTimeMs: New wakeup time in milliseconds * Return: - *---------------------------------------------------------------------------*/ void PWR_RTCSetWakeupTimeMs (uint32_t wakeupTimeMs){     uint32_t wakeupTimeTicks;     uint32_t thresholdValue;     wakeupTimeTicks = (wakeupTimeMs*CLOCK_GetFreq(kCLOCK_32KClk))/1000;     thresholdValue = RTC_GetFreeRunningCount(RTC);     thresholdValue += wakeupTimeTicks;     RTC_SetFreeRunningInterruptThreshold(RTC, thresholdValue); } /*--------------------------------------------------------------------------- * Name: PWR_RTCWakeupStart * Description: - * Parameters: - * Return: - *---------------------------------------------------------------------------*/ void PWR_RTCWakeupStart (void){   if(!(RTC->CNT2_CTRL & RTC_CNT2_CTRL_CNT2_EN_MASK)){     RTC->CNT2_CTRL |= 0x52850000 | RTC_CNT2_CTRL_CNT2_EN_MASK | RTC_CNT2_CTRL_CNT2_WAKEUP_MASK | RTC_CNT2_CTRL_CNT2_INT_EN_MASK;   }   else{     RTC->CNT2_CTRL |= 0x52850000 | RTC_CNT2_CTRL_CNT2_WAKEUP_MASK | RTC_CNT2_CTRL_CNT2_INT_EN_MASK;   } } ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ *** PWR_接口.h *** 在文件末尾添加以下函数声明 /*--------------------------------------------------------------------------- * Name: PWR_GetTotalSleepDurationMS * Description: - * Parameters: - * Return: - *---------------------------------------------------------------------------*/ uint32_t PWR_GetTotalSleepDurationMS(void); /*--------------------------------------------------------------------------- * Name: PWR_ResetTotalSleepDuration * Description: - * Parameters: - * Return: - *---------------------------------------------------------------------------*/ void PWR_ResetTotalSleepDuration(void); #ifdef __cplusplus } #endif #endif /* _PWR_INTERFACE_H_ */ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ FSL_TICKLESS_GENERIC 以下更改的目的是让系统做好准备,以恢复低功耗期间错过的滴答声。 在 fsl_tickless_generic.h 中进行以下更改。所有需要的更改都标记为注释,其中“Start”表示更改的开始位置,“End”表示更改的结束位置 /* QN_RTC: The RTC free running is a 32-bit counter. */ #define portMAX_32_BIT_NUMBER (0xffffffffUL) #define portRTC_CLK_HZ (0x8000UL) /* A fiddle factor to estimate the number of SysTick counts that would have occurred while the SysTick counter is stopped during tickless idle calculations. */ #define portMISSED_COUNTS_FACTOR (45UL) /* * The number of SysTick increments that make up one tick period. */ /****************************START**************************/ #if configUSE_TICKLESS_IDLE == 1     static uint32_t ulTimerCountsForOneTick; #endif /* configUSE_TICKLESS_IDLE */ /************************END*********************************/ /* * Setup the timer to generate the tick interrupts. */ void vPortSetupTimerInterrupt(void); #ifdef __cplusplus } #endif #endif /* FSL_TICKLESS_GENERIC_H */ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 应用程序主程序 这是主要的应用程序文件。在这里我们将调用适当的 API 来进入低功耗模式的 MCU 并执行滴答恢复序列。 包含所需的 RTC 和 FreeRTOS 头文件 /*Tickless: Include RTC and FreeRTOS header files */ #include "fsl_rtc.h" #include "fsl_tickless_generic.h" #include "FreeRTOS.h" #include "task.h"‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ QN9080 包含几种低功耗模式。睡眠模式可使大多数模块保持活动状态。断电模式会关闭大多数模块,但允许用户配置一些模块保持活动状态,以便在必要时唤醒 MCU。使用无滴答 FreeRTOS 需要在执行下一个就绪任务之前通过某个计时器唤醒。对于 QN908x,此计时器将是 RTC,它需要 32.768kHz 振荡器保持活动状态。我们将更改连接软件电源库以使用深度睡眠模式 3(QN908x 的断电模式 0),以保持 32.768kHz 振荡器开启。这个改变是在main_task函数中实现的。 #if !defined(MULTICORE_BLACKBOX)         /* BLE Host Stack Init */         if (Ble_Initialize(App_GenericCallback) != gBleSuccess_c)         {             panic(0,0,0,0);             return;         } #endif /* MULTICORE_BLACKBOX */ /*************** Start ****************/ #if (cPWR_UsePowerDownMode)     PWR_ChangeDeepSleepMode(3); #endif /*************** End ****************/     }         /* Call application task */     App_Thread( param ); }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 此外,无滴答 FreeRTOS 需要一个特殊的空闲函数,该函数将 MCU 在需要执行下一个任务之前可以保持休眠状态的 RTOS 滴答数作为输入参数。当启用无滴答模式时,以下更改将禁用连接软件演示中提供的默认空闲功能。 /************************************************************************************ ************************************************************************************* * Private prototypes ************************************************************************************* ************************************************************************************/ #if (cPWR_UsePowerDownMode || gAppUseNvm_d) #if (mAppIdleHook_c)     #define AppIdle_TaskInit()     #define App_Idle_Task() #else #if (!configUSE_TICKLESS_IDLE)     static osaStatus_t AppIdle_TaskInit(void);     static void App_Idle_Task(osaTaskParam_t argument); #endif // configUSE_TICKLESS_IDLE #endif #endif‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ /************************************************************************************ ************************************************************************************* * Private memory declarations ************************************************************************************* ************************************************************************************/ /******************************** Start ******************************/ #if ((cPWR_UsePowerDownMode || gAppUseNvm_d) && !configUSE_TICKLESS_IDLE) /******************************** End ******************************/ #if (!mAppIdleHook_c) OSA_TASK_DEFINE( App_Idle_Task, gAppIdleTaskPriority_c, 1, gAppIdleTaskStackSize_c, FALSE ); osaTaskId_t gAppIdleTaskId = 0; #endif #endif  /* cPWR_UsePowerDownMode */‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ #if !gUseHciTransportDownward_d         pfBLE_SignalFromISR = BLE_SignalFromISRCallback; #endif /* !gUseHciTransportDownward_d */ /**************************** Start ************************/ #if ((cPWR_UsePowerDownMode || gAppUseNvm_d) && !configUSE_TICKLESS_IDLE) /**************************** End ************************/ #if (!mAppIdleHook_c)         AppIdle_TaskInit(); #endif #endif‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ /***************************START**************************/ #if (cPWR_UsePowerDownMode && !configUSE_TICKLESS_IDLE) /******************************END***************************/ static void App_Idle(void) {     PWRLib_WakeupReason_t wakeupReason;     if( PWR_CheckIfDeviceCanGoToSleep() )     {         /* Enter Low Power */         wakeupReason = PWR_EnterLowPower(); #if gFSCI_IncludeLpmCommands_c         /* Send Wake Up indication to FSCI */         FSCI_SendWakeUpIndication(); #endif #if gKBD_KeysCount_c > 0         /* Woke up on Keyboard Press */         if(wakeupReason.Bits.FromKeyBoard)         {             KBD_SwitchPressedOnWakeUp();             PWR_DisallowDeviceToSleep();         } #endif     }     else     {         /* Enter MCU Sleep */         PWR_EnterSleep();     } } #endif /* cPWR_UsePowerDownMode */ #if (mAppIdleHook_c) void vApplicationIdleHook(void) { #if (gAppUseNvm_d)     NvIdle(); #endif /*******************************START****************************/ #if (cPWR_UsePowerDownMode && !configUSE_TICKLESS_IDLE) /*********************************END*******************************/     App_Idle(); #endif } #else /* mAppIdleHook_c */ /******************************* START ****************************/ #if ((cPWR_UsePowerDownMode || gAppUseNvm_d) && !configUSE_TICKLESS_IDLE) /******************************* END ****************************/ static void App_Idle_Task(osaTaskParam_t argument) {     while(1)     {   #if gAppUseNvm_d         NvIdle(); #endif         #if (cPWR_UsePowerDownMode)         App_Idle(); #endif         /* For BareMetal break the while(1) after 1 run */         if (gUseRtos_c == 0)         {             break;         }     } } ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 一旦默认的空闲功能被禁用,就必须实现特殊的空闲功能。在ApplMain.c的末尾添加以下代码文件。 /*Tickless: Implement Tickless Idle */ #if (cPWR_UsePowerDownMode && configUSE_TICKLESS_IDLE) extern void vPortSuppressTicksAndSleep( TickType_t xExpectedIdleTime ) {     uint32_t time_ms = xExpectedIdleTime * portTICK_PERIOD_MS;     uint32_t tmrMgrExpiryTimeMs;     ulTimerCountsForOneTick = 160000;//VALUE OF THE SYSTICK 10 ms #if (cPWR_UsePowerDownMode)     PWRLib_WakeupReason_t wakeupReason;         //TMR_MGR: Get next timer manager expiry time     tmrMgrExpiryTimeMs = TMR_GetFirstExpireTime(gTmrAllTypes_c);     // TMR_MGR: Update RTC Threshold only if RTOS needs to wakeup earlier     if(time_ms<tmrMgrExpiryTimeMs){       PWR_SetDeepSleepTimeInMs(time_ms);     }         PWR_ResetTotalSleepDuration();     if( PWR_CheckIfDeviceCanGoToSleep() )     {         wakeupReason = PWR_EnterLowPower();                 //Fix: All the tick recovery stuff should only happen if device entered in DSM         xExpectedIdleTime = PWR_GetTotalSleepDurationMS() / portTICK_PERIOD_MS;     // Fix: ticks = time in mS asleep / mS per each tick (portTICK_PERIOD_MS)         /* Restart SysTick so it runs from portNVIC_SYSTICK_LOAD_REG         again, then set portNVIC_SYSTICK_LOAD_REG back to its standard         value. The critical section is used to ensure the tick interrupt         can only execute once in the case that the reload register is near         zero. */         portNVIC_SYSTICK_CURRENT_VALUE_REG = 0UL;         portENTER_CRITICAL();         portNVIC_SYSTICK_CTRL_REG |= portNVIC_SYSTICK_ENABLE_BIT;         vTaskStepTick( xExpectedIdleTime );         portNVIC_SYSTICK_LOAD_REG = ulTimerCountsForOneTick - 1UL;         portEXIT_CRITICAL(); #if gKBD_KeysCount_c > 0         /* Woke up on Keyboard Press */         if(wakeupReason.Bits.FromKeyBoard)         {           KBD_SwitchPressedOnWakeUp();           PWR_DisallowDeviceToSleep();         } #endif     }     else     {       /* Enter MCU Sleep */       PWR_EnterSleep();     } #endif /* cPWR_UsePowerDownMode */ } #endif  //cPWR_UsePowerDownMode && configUSE_TICKLESS_IDLE ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 从前面的函数中可知,ulTimerCountsForOneTick的值用于在唤醒后恢复RTOS滴答定时器的计数。该值取决于 FreeRTOSConfig.h 中定义的 RTOS Tick 间隔并使用以下公式计算: SYST_RNR = F_Systick_CLK(赫兹) * T_FreeRTOS_Ticks(毫秒) 其中: F_Systick_CLK(Hz) = AHB 或 SYST_CSR 选择的 32KHz T_FreeRTOS_Ticks(ms) = 滴答计数值。 FreeRTOS配置.h 最后,在 FreeRTOSConfig.h文件中,确保 configUSE_TICKLESS_IDLE 设置为 1 * See http://www.freertos.org/a00110.html. *----------------------------------------------------------*/ #define configUSE_PREEMPTION                    1 #define configUSE_TICKLESS_IDLE                 1 //<--- /***** Start *****/ #define configCPU_CLOCK_HZ                      (SystemCoreClock) #define configTICK_RATE_HZ                      ((TickType_t)100) #define configMAX_PRIORITIES                    (18) #define configMINIMAL_STACK_SIZE                ((unsigned short)90)‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 测试无滴答 RTOS 为了测试是否成功添加了无滴答支持,我们实现了一个切换 LED 的示例应用程序。此应用程序配置一个 RTOS 定时器,每 500 毫秒切换一次 LED,并在空闲时间进入 DSM3 中的 MCU。电源分析演示就是为此目的而使用的。 电源分析.c 确保已包含以下头文件 #include "FreeRTOS.h" #include "task.h"‍‍‍‍ 创建一个 RTOS 任务,使 LED 每 500 毫秒闪烁一次。首先声明任务函数、任务ID和任务本身。 void vfnTaskLedBlinkTest(void* param); //New Task Definition OSA_TASK_DEFINE(vfnTaskLedBlinkTest, 1, 1, 500, FALSE ); osaTaskId_t gAppTestTask1Id = 0; // TestTask1 Id‍‍‍‍‍‍ 在BleApp_Init函数中创建新任务 void BleApp_Init(void) {     PWR_AllowDeviceToSleep();     mPowerState = 0;   // Board starts with PD1 enabled     /******************* Start *****************/     gAppTestTask1Id = OSA_TaskCreate(OSA_TASK(vfnTaskLedBlinkTest), NULL); //Task Creation     /*******************  End  *****************/ }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 最后在文件末尾添加任务函数定义。 void vfnTaskLedBlinkTest(void* param) {     uint16_t wTimeValue = 500; //500ms     while(1)     {         LED_BLUE_TOGGLE();         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(wTimeValue));     } }‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 我们可以监控 MCUXpresso IDE ,带有 功率测量工具。有了它,我们可以看到消耗的电流并证明实施情况符合预期。 配置功率测量工具 消耗电流 BLE软件 回复:连接软件:在 FreeRTOS 中实现无滴答模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 即使在无滴答模式或裸板模式下,电源配置文件也可以达到合理的功耗。 然而,有一个陷阱,需要小心。 如果从电源模式 PD1 恢复,在无滴答空闲任务中,在睡眠前已关闭 32K OSC, PWRLib_LPTMR_Stop将崩溃以操作断电外设。 如果电源模式为 PD0,则 OSC 工作时不会出现该问题,并且在睡眠期间保持通电。 如何修复: 判断从PD1还是PD0恢复。 回复:连接软件:在 FreeRTOS 中实现无滴答模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 温度传感器示例似乎在无滴答模式下工作。 与电源配置文件示例相比,睡眠消耗略高 回复:连接软件:在 FreeRTOS 中实现无滴答模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 哪个示例最适合用于测试无滴答 freertos 和低功耗操作? 回复:连接软件:在 FreeRTOS 中实现无滴答模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi: 最新的 SDK v2.2 已经支持 freertos 的 tickless 功能,需要在app_preinclude.h中启用以下宏 configUSE_TICKLESS_IDLE :为1 以下定义用于计算无滴消逝时间 /* RTC 在 PD1 中不运行,因此禁用 PWR 模块中的 RTC 相关代码 */ #定义 cPWR_EnableLpTmrRunning 1 #定义cPWR_EnablePD0RtcInterrupt 1 回复:连接软件:在 FreeRTOS 中实现无滴答模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本指南是否可以更新为最新的 SDK?QN9080 的 SDK 中似乎实现了对无滴答模式的部分支持?
記事全体を表示
Kinetis Motor Suite <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP 不再支持 KINETIS DESIGN STUDIO。 请点击此链接获取更多信息: Kinetis Motor Suite Demo Kinetis电机套件是一种非常直观的电机控制开发解决方案,支持迅速高效地设计有传感器和无传感器BLDC和PMSM电机控制应用,使电机控制经验有限乃至无相关经验的设计人员也能开发应用。 功能: Kinetis电机套件(KMS)是一款能够简化设计并加快电机控制应用开发的软件解决方案。 KMS包含4个主要组件:电机调谐器、电机管理器、电机观察器和开源参考解决方案。该解决方案采用独特的支持SpinTAC™的电机控制器,能够改进电机系统的整体性能。 KMS适用于不同水平的开发人员,与Kinetis Design Studio紧密集成,可通过图形用户界面进行快速开发,也可以在启动调谐和配置后,直接通过固有的API接口控制功能模块。 KMS适合完整工作范围内具有任何功率水平的任何类型3相PMSM或BLDC电机的速度和位置控制。 提高效率 为了在提高电机效率的同时进一步加快产品上市速度,Kinetis采用来自LineStream Technologies的SpinTAC™控制系统(包含自抗扰控制(ADRC)技术),简化您的设计。 Kinetis电机套件的以下特性能够进一步加快产品的上市速度: 有源抗扰度: 单参数调节:传统的 PID 回路控制由于调节过程中反复试验而耗时,并且需要深入的知识。KMS 使用单一、直观的变量来调节电机响应。 自动电机参数识别:识别电机特性并利用这些特性自动调整控制回路。 自动系统惯性估计:通过测量和结合更多有关机械系统的知识,KMS 实现了对系统运动的严格控制,进一步提高了系统性能。 _______________________________________________________________________________________________________________________ 特色恩智浦产品: 产品 链接 Kinetis ® V系列 https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mcus/kv-series-cortex-m4-m0-plus-m7:KINETIS_V_SERIES?&cof=0&am=0 面向 Kinetis ® KV3x 系列 MCU 的 Freedom 开发平台 https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards/freedom-development-platform-for-kinetis-kv3x-family-mcus:FRDM-KV31F?&lang_cd=en NXP ® Freedom 低压三相 PMSM 电机控制开发平台 FRDM-MC-LVPMSM|Freedom开发平台|恩智浦 面向FRDM平台的低压3相电机套件 FRDM-MC-LVMTR|Freedom开发平台|恩智浦 高压开发平台 https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mcus/kv-series-cortex-m4-m0-plus-m7/high-volt-development-platform:HVP-MC3PH?&fsrch=1&sr=1&pageNum=1 低压三相电机控制塔®系统模块 https://www.nxp.com/design/development-boards/tower-development-boards/peripheral-modules/low-volte-3-phase-motor-control-tower-system-module:TWR-MC-LV3PH?&lang_cd=en _______________________________________________________________________________________________________________________ 在线培训: Kinetis V系列MCU在线培训|恩智浦 博客 从零到英雄:BLDC 电机控制 Kinetis Motor Suite (KMS) 简介 _______________________________________________________________________________________________________________________ 工业控制
記事全体を表示
S32K344 I2c の例 Hi,  私はS32K344 EVBボードでI2Cサンプルコードをテストしようとしていましたが、説明されているように、プルアップ抵抗を追加で追加する必要がありますか、それとも抵抗がボードに挿入されていますか、これ以上接続する必要はありませんか?感謝。 Re: S32K344 I2c の例 Hi @yqs77, 情報をありがとうございます。 この例では、LPI2C に PTC6 と PTC7 を使用しています。 ボード上にはすでにプルアップ抵抗があります。 よろしくお願いします。 Daniel Re: S32K344 I2c の例 Hi,  RTD バージョンは SW32K3_RTD_4.4_1.0.0_D2110 です。 例の名前は SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0\eclipse\plugins\ です。I2c_TS_T40D34M40I0R0\examples\S32DS\S32K3XX\I2c_Example_S32K344. ボードバージョンはS32K3X4EVB-Q257 47827 PCB RevX1 SCH RevAです。 ありがとうございます。 Re: S32K344 I2c の例 Hi @yqs77, 具体的にお答えください 例の名前、RTD バージョン EVB品番、リビジョン、回路図番号 ありがとうございました。 BR, Daniel
記事全体を表示
SMART-PLUG: スマート・プラグ・リファレンス・デザイン <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Overview 特長 ブロック図 設計・リソース Overview このリファレンス・デザインは、メータリングと WiFi の両方の機能を提供します。 メータリング - 単相の電子電力を測定するために使用されます。 WiFi - 無線制御に使用されます。 プラグの状態は、現在の有効電力、無効電力、グリッド周波数、履歴ランタイムなど、スマートフォンのアプリケーションを介して確認できます。オン/オフ設定タイマーも利用可能。 特長 Kinetis MKM14Z64 MCUがベース QFM2202に基づくWIFIモジュール 入力電圧220V、最大電流10A 24Bit SD ADCによる25ppm 5mΩ電流サンプラーによる相電流サンプリング 24Bit SD ADCによる25ppm抵抗分圧器ネットワークによる位相電圧サンプリング オンチップ電圧コンパレータ(高精度グリッド周波数検出用) 5ppm RTC用のシングル32.788K水晶振動子入力 外部拡張可能な64Mb SPIフラッシュ 内蔵RTCの使用を含む低電力モード キャリブレーション用3チャンネルLEDパルス出力(kWh、kVarh) 有効電力、無効電力、皮相電力、グリッド周波数、および履歴ランタイムを取得するためのAndroidアプリケーションを提供します プラグのON/OFF設定、決まった時間にON/OFFのタイマー設定、RTC時間を設定するAndroidアプリ プラグwifiモジュールを省電力モードに設定するAndroidアプリケーション コスト効果の高い部品表 (BOM) UART接続を備えた外部拡張可能なWIFIモジュール ブロック図 設計・リソース レガシーデザイン
記事全体を表示
i.MX8X オンライン設計リソースガイド <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> www.nxp.com公网资源 .............................................. 2 1.1 www.nxp.com Documentation ................................ 3 1.2 www.nxp.com Tools&Software ............................... 7 2 nxp share point资源(仅对有访问权限客户开放) ....... 14 2.1 i.MX 8X Family Board, Software POR and How to Purchase ...................................................................... 14 2.2 Development Platforms ........................................ 14 2.3 Device Dcoumentation ......................................... 15 2.4 Security Reference Manual .................................. 16 2.5 Software Documentation ...................................... 16 3 nxp 社区资源 ........................................................... 16 i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: i.MX8X 网上设计资源向导 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi これらのリンクはファイルにアクセスできません。
記事全体を表示
摩托车ABS系统解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo 车轮旋转由 SB0400 直流电机预驱动器控制。当手动停止车轮时,车轮速度传感器 -KMI23- 会检测到并向 SB0400 电机预驱动器和 S32K MCU 发送信号以激活电磁铁 产品 32位汽车通用MCU|恩智浦 摩托车两轮防抱死制动系统 (ABS) | 恩智浦 KMI23_KMI25|NXP  链接 摩托车两轮防抱死制动系统 (ABS) | 恩智浦 模拟专家软件和工具|恩智浦 推荐产品 链接 S32K144EVB https://www.nxp.com/design/development-boards/automotive-development-platforms/s32k-mcu-platforms/s32k144-evaluation-board:S32K144EVB?&fsrch=1&sr=1&pageNum=1 汽车电子 回复:摩托车ABS系统解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, 现在有一个“ 摩托车ABS”项目,在演示中找到了解决方案“摩托车ABS(S32K+SB0400)”。 您能告诉我在哪里可以获得参考设计吗?   顺祝商祺! Kiger 
記事全体を表示
在 P1024 参考设计板上启用 SD 接口 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要在 p1024RDB 上的 SPI 启动中启用 SD 接口: 1. 在 u-boot 中执行以下更新 a) 修改 pmuxcr 以在 SPI 启动时启用 SD 总线 b) 在 u-boot 中更新相应的静态多路复用器实现 2. 在 Linux 中执行以下更新 a) 从设备树和内核 defconfig 中禁用 IFC 启用 SD 接口的补丁详细信息如下。一个 zip 文件,AN4336SW.zip,包含 u-boot 和 Linux 补丁的随附应用说明。该文件可以从[ 1 ]下载。 U-Boot 从 QorIQ SDK 1.0.1 iso 中提取 u-boot 代码 应用补丁 u-boot-p1024rdb-enabling-sd-in-spi-boot.patch 使用“make”命令为 SPI Flash 编译 u-boot    make ARCH=powerpc   CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnu- p1024RDB_SPIFLASH 使用 boot_format 实用程序生成 spiimage。更多信息请参见 SDK 手册。 使用上面构建的spiimage更新SPI Flash Linux 从 QorIQ SDK 1.0.1 iso 中提取 Linux 源代码 应用补丁 linux-p1024rdb-enabling-sd-in-spi-boot.patch 使用 make 命令编译 Linux #make ARCH=powerpc  CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnuarch/  powerpc/configs/qoriq_sdk_nonsmp_defconfig  #make ARCH=powerpc  CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnu- 编译dts ./sripts/dtc/dtc -f -I dts -O dtb -R 8 -S 0x3000  arc/powerpc/boot/dts/p1024rdb.dts.dts > p1024rdb.dtb.dtb 使用更新的 SPI 引导加载程序、Linux uImage 和 p1024rdb.dtb,用户必须能够在 P1024RDB 上启用 SD 接口。 附注 仅当用户特别要求使用 SPI 启动的 SD 接口时才必须进行上述更改。 对于所有其他启动方法,不得使用这些补丁。 QorIQ P1设备
記事全体を表示
i.MX8MP MIPI CSI2 帯域幅の制限 Hi, LF6.1.1を使用しています私のIMX8MPLUS SoC用のYoctoコードベース。私は4レーンのMIPI CIS2、1350Mbps /レーンのカメラモジュールを使用しています。 このようなボーレートでは、データを取得できません。しかし、750Mbpsに下げると、カメラは正常に動作します。 HSSettleの設定は正しいです-1350Mbpsの別のセトル値を試しました-それは役に立ちません。 コントローラMIPI_CSI ERR_SOT_HSエラーについて報告します。750Mbpsモード-エラーなし。 MIPI PHY または MIPI CSI コントローラーの入力 CLK を増やす必要がありますか。 事前に感謝いたします。 Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 ビデオストリーミング中に0x32E40024を設定するときは、取得できるクロックを測定する必要があります。次に、タイミング設定を確認するために、安定したビデオをどのように得るかはまだわかりません。DTSで0x30を設定し、次に0x32E40024を0x5000001Fに設定し、その後、0x32E40024を再度0x3000001Fに設定する必要がありますか? Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 つまり、ビデオストリーミング中(v4l2-ctlアプリケーションと/ dev / video0) 安定したFPSを取得するには、次のことを行う必要があります。 devmem2 0x32E40024 w 0x5000001F devmem2 0x32E40024 w 0x3000001F Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 これを機能させる唯一の方法は、ストリーミング中にHSSETTLE値を変更することです。 >どういう意味ですか?DTSのHSTを0x30に設定する必要があるということですか、ビデオをストリーミングするときは、HSTelectを0x5に変更して0x3する必要がありますか? Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 テストの結果、ビデオはまだ安定していないことがわかりました。 デバイスツリーに追加した後: csis-hs-settle = <0x30>; それでも有効なビデオを取得できません。 これを機能させる唯一の方法は、ストリーミング中にHSSETTLE値を変更することです。 ストリーミング中の正しいシーケンス: 0x32E40024 w 0x5000001F 0x32E40024 w 0x3000001F RXスキューキャリブレーションを有効にする必要がありますか? Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 バリュー 0x30は1.5Gbps/laneで正常に動作します Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 HSsettleを29または30に設定するのはどうですか?そして、CLKSETTLECTLを0に設定しますが、これは使用するmipi phyのバージョンによって異なりますので、まず0を試すことができます Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 レーン数を 4 に設定。 1350Mbpsの蒸気はセンサーから供給されます。オシロスコープで測定された時計。 HSSETTLEは2、7、15を試しましたが、運がありませんでした。   Re:i.MX8MP MIPI CSI2帯域幅制限 どのレーンを設定しますか?そして、どうやって1350Mbps /レーンを手に入れますか?ツールで?また、どのHSSETTLEを設定しますか?ERR_SOT_HSエラーの場合は、HSSETTLEを設定して修正する必要があります
記事全体を表示
Kinetis Design Studio V1.0.1 Beta 版发行说明 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> (注意:本文档会不断更新新信息)   =========================================================================== 发行说明:Kinetis Design Studio (KDS) V1.0.1 Beta 版 日期:2014年6月6日 ===========================================================================   内容: 1) 最新动态 2) 支持的设备 3)已知问题和解决方法   飞思卡尔社区论坛: https://community.freescale.com/community/kinetis-design-studio   =========================================================================== 1) 最新动态 =========================================================================== Kinetis Design Studio 是免费且不受限制的基于 Eclipse 的工具链,带有适用于 Freescale Kinetis 设备的 GNU gcc 和 GNU gdb。作为调试连接,支持 OpenOCD/CMSIS-DAP、P&E Multilink 和 Segger J-Link。   V1.0 测试版的预发布版本已在 2014 年飞思卡尔技术论坛 (FTF) 上使用,并根据反馈,做出了以下几项改进 改进: 安装程序:反斜杠已从 KSDK_PATH 变量中删除。创建了一个附加变量(KSDK_PATH_1_0_0_BETA)。 安装程序:Processor Expert CDE(组件开发环境)现在也已安装。 安装程序:修复了安装到带有空格的路径的问题。 安装程序:处理删除旧版本 KDS 的安装对话框已被重新措辞,以澄清它为用户提供了搜索和删除旧版本的机会,而不是它已经在系统上检测到旧版本。 安装程序:Windows 上创建的快捷方式使用的当前工作目录是 KDS eclipse/ 目录。这使得工作空间可以相对于安装进行定位。 处理器专家:已纳入处理器专家的更新版本。 项目创建:现在使用适当的 *.S 汇编文件扩展名创建裸项目。 项目创建:Kinetis SDK __START, __ HEAP_SIZE 和 __STACK_SIZE 预处理器符号现已生成,并且包含路径设置已扩展。 项目创建:具有浮点单元的 M4 内核的项目在编译器设置中设置了硬件浮点选项。 调试:更新(v4.84c)版本的 Segger 调试工具,修复了以前版本中出现的“移动到行”GDB 问题。 Eclipse:已整合新版本的 GNU ARM Eclipse 插件 ( http://gnuarmeclipse.livius.net/blog )。该插件修复了以下问题: 在 Windows 上,必须始终选中的“为 OpenOCD 分配控制台”复选框无法再修改。 GNU LD 错误解析器现在默认启用。以前,链接器的错误和警告不会出现在“问题”视图中。 Eclipse:默认工作区的名称已更改为“workspace.kds”。 Eclipse:可用更新站点列表现在包括 P&E Micro 更新站点。 OpenOCD:在其默认配置中,OpenOCD 现在将始终将已知安全的值写入 Flash 配置字段 (FCF)。这是为了防止用户通过使用损坏的可执行文件对设备进行编程而无意中锁定设备。可以使用“fcf_write_enable”命令禁用此安全功能,并使用“fcf_write_disable”命令重新启用。这些命令只能在定义了 kinetis 闪存库之后使用。 OpenOCD:以前版本中包含的特定部分的 OpenOCD 配置文件已被弃用。它们已被所有 kinetis 部件的单个配置文件所取代:kinetis.cfg。该统一文件还使用更快的 1000 Khz 适配器速度。 工具链:当找不到程序的指定入口点时,以前版本的链接器会发出警告“找不到入口符号”。默认情况下,此警告已升级为错误。已添加一对选项 --warn-missing-entry --error-missing-entry,以允许用户控制此行为。   重要提示:KDS V1.0.1 beta 安装附带 beta Kinetis SDK 的安装。对于 KDS V1.0 GA(通用版本),Kinetis SDK 将是一个单独的安装/zip 文件,因此使用 KDS V1.0.1 beta 创建的项目可能无法与未来的 Kinetis SDK 版本兼容,除非进行修改(例如更新路径设置)。   =========================================================================== 2) 支持的设备 =========================================================================== 处理器专家项目: - Processor Expert 支持所有 Kinetis ARM Cortex-M0+ 和 Cortex-M4(F) 设备。   Kinetis SDK项目: - K64F(仅限MK64FN1M0VMD12)   裸项目(无 SDK 和无处理器专家项目) - K64F, KL25Z   =========================================================================== 3)已知问题和解决方法 =========================================================================== 安装 问题:KDS v1.0 (FTF) 的用户可能设置了旧的 KSDK_PATH“用户”环境变量。更新后的安装程序仅修改系统环境变量。 解决方法:用户应删除任何过时的“用户”KSDK_PATH环境变量。 问题:当 Kinetis Design Studio 安装在只读目录(例如 Program Files)中时,Eclipse 配置将存储在用户特定区域中。如果用户有其他版本的 KDS 或其他基于 Eclipse 的产品,使用相同的配置区域,他们可能会在启动 Eclipse 时被提示执行更新。对于未提供公共更新站点的组件,此更新将失败,但 KDS 仍应完全正常运行;可以安全地跳过此更新。 解决方法:使用安装程序建议的默认安装路径。 问题:在 Linux 上安装时,如果您已经安装了 Segger 驱动程序,您可能会收到类似“dpkg: 错误处理 kinetis-design-studio_1.0.1-1_i386.deb (--install): 尝试覆盖‘/etc/udev/rules.d/99-jlink.rules’它也位于软件包 jlink 4.78.7 中。 解决方法:确保您以 root 身份安装。在运行 KDS 安装程序之前,请卸载现有的 j-link 驱动程序。   项目创建 问题:对于裸项目(没有 SDK,没有处理器专家),该项目带有 KL25Z 的链接器文件。 解决方法:使用与设备匹配的链接器文件更改/替换链接器文件(例如从处理器专家项目复制)。 问题:按照快速入门中概述的步骤将 CodeWarrior 的 MCU 项目转换并导入到 KDS 可能会导致项目无法构建。由于 KDS 的库不同(EWL),因此无法自动映射到 GNU 库。 解决方法:项目导入后手动更新项目设置。 问题:迁移具有多个构建目标的现有 CodeWarrior 项目可能会导致错误消息“无法运行程序”:启动失败。CodeWarrior 迁移助手仅转换活动的构建配置。其他构建配置将被部分转换。 解决方法:可以通过手动编辑 C/C++ 构建属性中的构建器设置选项卡来解决此问题:取消选中“使用默认构建命令”并将${cross_make}替换为 make。 问题:在为使用 Processor Expert 和 KSDK 的 MK64 设备创建项目后,用户可能会看到构建错误:“未定义有效的 CPU”fsl_sim_features.h。 解决方法:可以通过将 fsl_sim_features.h 支持的预处理器定义添加到项目 C 编译器预处理器设置来解决此问题。对于 FRDM-K64F,确保在编译器的预处理器设置中定义了以下两个符号:“CPU_MK64FN1M0VLQ12”和“CPU_MK64FN1M0VMD12”。 问题:对于 Kinetis SDK 项目(仅 SDK 和 SDK+PEx),全局变量和库未正确初始化。可能导致的结果为硬故障或未定义的全局变量。这是由于启动代码中跳过了一些初始化代码造成的。 解决方法:在项目设置中,在 Cross ARM GNU Assembler > Preprocessor 下,删除定义中的“ __START=main" and add __ NO_INIT_DATA_BSS”。   Processor Expert 问题:使用 AsynchroSerial 组件会导致缺少 SIM_PDD_SetClockSourceUART0() 的错误。(参见KDS 1.0.1 中缺少函数 SIM_PDD_SetClockSourceUART0 )。 解决方法:请参阅“回复:回复:KDS 1.0.1 中缺少函数 SIM_PDD_SetClockSourceUART0”中的解决方法 问题:即使未进行任何更改,Processor Expert 项目也会导致项目重建。例如,问题是打开一个项目后,Processor Expert .pe(XML)文件发生更改,导致整个项目的重建。 解决方法:无。   建立 问题:问题:在问题视图中,创建或打开项目后,出现在 PATH 中未找到消息“arm-none-eabi-gcc” 。 解决方法:忽略/删除这些错误,因为它们来自 Eclipse 索引器/解析器,并且不会影响功能。如果项目建成,这些消息也将消失。或者,可以将问题视图配置为不显示扫描仪的错误:从问题视图菜单中选择“配置内容”,然后取消选中左上角的“显示所有项目”复选框和类型列表中的“C/C++ 扫描仪发现问题”复选框。 问题:Kinetis SDK 附带为 GNU ARM 嵌入式工具链配置的项目,该工具链与 KDS 中使用的工具链不同。因此,如果不对 KDS 进行修改,KDS 制作文件项目就无法使用。 解决方法:创建一个 KDS 项目并将 SDK 文件添加到其中。 问题:在链接“arm-none-eabi/bin/ld.exe”时,构建处理器专家项目报告:找不到入口符号 Reset_Handler”。可能的原因是包括向量表在内的 CPU 组件的项目源尚未正确生成。 解决方法:强制生成向量表和链接器文件。转到 CPU 组件的“构建”属性选项卡,例如更改堆栈大小或堆大小,然后重新生成代码并再次构建。   调试 问题:单击“bug”(或“debug”)工具栏图标会显示一个名为“启动调试配置选择”的对话框,然后调试就会失败。 解决方法:从“调试”工具栏图标中小三角形下拉菜单后面的列表中选择调试配置。 问题:当尝试从 Eclipse 内部启动 OpenOCD 调试会话时,如果底层 OpenOCD 工具无法启动,Eclipse 进程管理器可能会挂起或出现无法显示的错误消息。OpenOCD 无法启动的可能原因包括电路板未连接、电路板运行错误的 OpenSDA 应用程序或传递给 OpenOCD 的错误选项。运行命令行工具: /openocd/bin/openocd.exe 可能会提供更多信息输出。 解决方法:确保电路板正确连接并通电。 问题:在某些情况下,使用 OpenOCD 和 CMSIS-DAP 可能会锁定电路板上的 K64F 芯片,因此 CMSIS-DAP 无法再访问它。您需要 P&E Multilink 或 Segger 电缆才能重新访问芯片。 解决方法:确保您使用最新的 CMSIS-DAP 版本,因为它可能已经修复了该问题。使用 P&E 或 Segger 调试固件来调试电路板。加载新固件的步骤:a) 使用 OpenSDA USB 端口为 FRDM-K64F 开发板供电,并在为开发板供电时按住重置按钮 b) 松开重置按钮,开发板枚举为 BOOTLOADER 设备,绿色 LED 闪烁。c) 将 DEBUG_K64F_MBED_PEMICRO_V108.BIN 文件复制到 BOOTLOADER 设备。绿色 LED 将快速闪烁。c) 正常重新给电路板供电:绿色 LED 将一直亮着。 问题:如果 PATH 变量有双分号(;;)或末尾有一个分号,启动 gdb 调试器可能会失败。可能未找到使用${cross_prefix} gdb ${cross_suffix}指定的 gdb 调试器。显示一条错误消息“启动命令时出错:gdb --version”。 解决方法:此问题的可能原因是 PATH 环境变量中的双分号,或变量末尾的分号,请参阅https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=389823 。如果 PATH 中存在双分号或末尾的分号,请将其删除。如果这没有帮助:在启动配置设置中,使用${cross_prefix} gdb ${cross_suffix} ,直接指向 GDB 可执行文件,例如“C:\Freescale\KDS_1.0\toolchain\bin\arm-none-eabi-gdb.exe”。 问题:快速入门指南(安装在布局中,而不是本社区中的指南)指出不需要 OpenOCD 调试配置,但是“-f kinetis.cfg”必须在其他选项框中指定。 解决方法:在其他选项框中指定“-f kinetis.cfg”。 问题:mbed CMSIS-DAP 图像的当前版本有时会表现出亚稳定性。这表现为 OpenOCD 发出“CMSIS-DAP 写入错误 (0x04)”和“轮询目标 kinetis.cpu 失败”消息。可能的原因是向设备中写入了无效的程序。 解决方法:使用另一种调试技术(P&E Multilink、Segger J-Link)将有效程序刷入设备。 问题:为 MK64 设备创建裸项目(没有 KSDK 和处理器专家)时,程序在调试时可能无法到达主程序。这是由于 COP 看门狗触发重置引起的。 解决方法:要解决此问题,请禁用__init_hardware 中的看门狗,如 Processor Expert 项目所示。请参阅“为‘裸’项目禁用看门狗” 问题:从正在运行的目标调试会话“断开连接”无法按预期工作(例如停止目标)。 解决方法:在调试配置中将其用作“其他选项”: -f kinetis.cfg -c "kinetis.cpu 配置-事件 gdb 分离 { 恢复 }”     =========================================================================== Freescale、Freescale 徽标、Kinetis、Processor Expert 是 飞思卡尔半导体公司,注册。美国专利& Tm。离开。所有其他产品 或服务名称是其各自所有者的财产。ARM 是 ARM Limited的注册商标。(c)2014 飞思卡尔半导体公司 =========================================================================== 概述 回复:Kinetis Design Studio V1.0.1 Beta 版发行说明 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Fernando, CodeWarrior 仍然存在,并且将是一个维护产品。但所有新的 Kinetis 设备都将得到 KDS 的支持。 Erich 回复:Kinetis Design Studio V1.0.1 Beta 版发行说明 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, 我想知道 KDS 将来是否会取代 Codewarrior IDE。 谢谢! Fernando
記事全体を表示
マッサージチェア用3相ホールセンサー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 形容 ブロック図 製品 関連ドキュメント 関連ソフトウェア コミュニティからの関連デモ 形容 NXPは、マッサージチェアのマッサージローラーのような電気ノイズの多い環境でのモータ制御に最適な、信頼性の高い5V電源MCUを提供しています。このアプリケーションに最適なモーター制御技術は、フィールド指向のモーター制御を備えた3相ホールセンサーPMSMモーター制御です。 ブロック図 製品 カテゴリ名1 MCU KE02-40 MHz 製品URL 1 https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards/freedom-development-platform-for-kinetis-ke02-mcus:FRDM-KE02Z40M 製品説明1 KE02-40MHzマイコンには、6チャネルのFlexTimerが1台搭載されています。FlexTimersは、エッジアライメント、センターアライメント、および位相シフトPWM信号に対して4組の相補PWM信号を生成できます。これらの機能は、PMSMモータの機能をマスク、反転、および制御します。さらに、5Vの機能により、このMCUは高電気ノイズ環境で使用されるアプリケーションで高い信頼性を発揮します。 関連ドキュメント Document URL タイトル https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5237.pdf Kinetis KVおよびKEにおけるセンサレスPMSMフィールド指向制御 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5294.pdf 低コストPMSMセンサレスフィールド - Rev. 1、2017年5月、アプリケーションノート KE02に基づく指向制御 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5380.pdf KE1xFでFTM、PDB、ADCを使用し、デュアルPMSM FOCとPFCを駆動 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4869.pdf FRDM-KE04Zとタワーボードに基づくホールセンサを用いたBLDCMの正弦波制御 関連ソフトウェア ソフトウェアURL https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN5309SW https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN5321SW.ZIP https://www.nxp.com/downloads/en/reference-applications/MCRSP_PMSM_V1.2.0.exe コミュニティからの関連デモ コミュニティデモのURL https://community.nxp.com/thread/465280 https://community.nxp.com/docs/DOC-101472 ブロック図 スマートホーム
記事全体を表示
P1023リファレンスデザインボードでのSDインターフェイスの有効化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> p1023RDB の SPI ブートで SD インターフェイスを有効にするには: 1. u-boot で次の更新を実行します a) SPI ブートの場合に pm uxcr を変更して SD バスを有効にします b) u-boot 2 の対応する静的マルチプレクサ インプリメンテーションを更新します。Linuxで次の更新を実行しますa)デバイスツリーとカーネルdefconfigからIFCを無効にします SDインターフェースを有効にするためのパッチの詳細を以下に示します。zip ファイル AN4336SW.zipu-boot と Linux のパッチは、このアプリケーションノートに付属しています。ファイルはからダウンロードできます [1]. U-Boot QorIQ SDK 1.0.1 isoからu-bootコードを抽出します。 パッチ u-boot-p1023rdb-enabling-sd-in-spi-boot.patch を適用します。 SPI フラッシュの "make" コマンドを使用して u-boot をコンパイルします    make ARCH=powerpc   CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnu- p1023RDB_SPIFLASH boot_format ユーティリティを使用して、スピイメージを生成します。詳細については、SDK マニュアルを参照してください。 上記のビルドされた spiimage で SPI フラッシュを更新します Linux QorIQ SDK 1.0.1 isoからのLinuxソース・コードの抽出 パッチ linux-p1023rdb-enabling-sd-in-spi-boot.patch を適用します。 makeコマンドを使用してLinuxをコンパイルします #make ARCH=powerpc  CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnuarch/  powerpc/configs/qoriq_sdk_nonsmp_defconfig  #make ARCH=powerpc  CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnu- dts をコンパイルします ./sripts/dtc/dtc -f -I dts -O dtb -R 8 -S 0x3000  arc/powerpc/boot/dts/p1023rdb.dts.dts > p1023rdb.dtb.dtb 更新されたSPIブートローダー、Linux uImage、p1023rdb.dtbを使用すると、ユーザーは、p1023RDBでSDインターフェースを有効にできる必要があります。 手記 上記の変更は、ユーザーが SPI ブートを使用する SD インターフェイスを特に必要とする場合にのみ行う必要があります。 他のすべてのブート方法では、これらのパッチを使用しないでください。 QorIQ P1デバイス
記事全体を表示
電源管理: RUN、VLPW、LLS モードの電源モニタ [SDK 2.0] <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、皆さん。 組み込みシステム業界は、機能を低下させることなくアプリケーションで低電力モードを使用して、バッテリー寿命の延長を目指し、電力管理のパフォーマンスを向上させるために製品を最適化する傾向があります。これを念頭に置いて、これらのコンパクトなデバイス、電源モニターの要件が発生します。 このドキュメントでは、Kinetisファミリのさまざまな電源モードで使用できるいくつかの機能について簡単に説明します。また、KSDK 2.0を使用してこれらの機能を実装し、電源電圧を監視し、この電圧が決定値に低下したことを検出する方法に焦点を当てます。このドキュメントはマイコンK21に基づいていますが、同じ原理をKinetisのK/Lファミリに適用することができます。IDEとしてKDS 3.2を使用し、ターゲットとしてTWR-K21F120M評価ボードを使用します。   お役に立てれば幸いです よろしくお願いいたします。 Jorge Alcala Kinetis KシリーズMCU Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ
記事全体を表示
RDS12GHVAC:S12G自動車用HVAC制御プラットフォーム <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Overview 特長 ブロック図 設計・リソース Overview NXP ®  S12G車載用HVACプラットフォーム・リファレンス・ソリューションは、スケーラブルなS12G 16ビット・マイクロコントローラ・ファミリとMC33905、MC33932、およびMC33937アナログ・デバイスを使用して、ステッピング、DC、およびBLDCモータを駆動し、車載HVACアプリケーション向けの機能豊富なソリューションを提供します。 中央制御盤(HMI、モータ制御基板、フラップモータ、ブロワモータ) 温度、光、湿度、空気質のセンシングインターフェースと設定可能な自動気候制御ソフトウェアアルゴリズムを使用して、車両の気候を効率的に制御する自動HVACの基本機能を実現 全体的な設計作業を削減し、市場投入までの時間を短縮し、12Vと24Vの両方のシステムに合わせて調整可能 特長 3種類のモーター制御センサーレスBLDC DCステッピングモーター 自動環境制御 複数の温度ゾーンのサポート 超低電力モード、HMIまたはLIN CANバスでウェイクアップ可能 CANおよびLIN通信インターフェース 3 x 3マトリクス・キーパッドと2つのエンコード・ノブ入力 4 x 37セグメントLCDと調整可能なバックライト 温度、明るさ、湿度、大気向けセンサ・インターフェースが利用可能 コンプレッサ霜取りモジュールへの2つのロジックリレーインターフェース 日時のリアルタイム表示、カレンダ用に調整 タッチ・キーボードまたはタッチスクリーン・ボードで拡張機能 12ボルトと24ボルトの両方のHVACシステムに適しています ブロック図 設計・リソース レガシーデザイン
記事全体を表示
快速简便地设置 i.MX 评估板,通过 USB 对 i.MX 板进行编程 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 例如,i.MX 评估板可以作为在工厂中对 i.MX 板进行编程的简单解决方案。 i.MX 评估板不适用于工业用途,但您可以在网上找到大量便宜的 i.MX 工业板。 这里我使用 i.MX8QXP rev B0 MEK 板,并将对 i.MX6Q SABRE SD 板进行编程。 第一步是生成图像。按照文档步骤生成“验证”图像。 您将需要稍微定制一下 local.conf 文件(在 conf/local.conf 中)以包含 git、cmake、gcc 和其他缺失的包。 编辑 local.conf 并在文件末尾添加以下行: IMAGE_INSTALL_append = " git cmake htop packagegroup-core-buildessential xz p7zip rsync"‍‍‍‍‍ 我已经在本地添加了 rsync 包,它可以替代 cp(复制),但使用 --progress 选项您可以看到复制进度。P7zip 取代了我们在 nxp.com 上提供的图像档案的解压缩,以解决大文件的问题。 然后重新烘焙你的图像: bitbake -k fsl-image-validation-imx‍‍‍‍‍ 完成后,进入 tmp/deploy/image/ 并使用 uuu 对你的电路板进行编程(我使用 SD 卡;因此我可以轻松增加分区): sudo ./uuu -b sd_all imx-boot-imx8qxpmek-sd.bin-flash fsl-image-validation-imx-imx8qxpmek.sdcard.bz2/*‍‍‍‍‍ 由于 rootfs 可能太小,因此可以使用 Linux 下的 gparted 来增加分区的大小。 放入 SD 卡并启动您的主板。 这里是肮脏的部分...... 您可能知道 archlinux|ARM 网站( Arch Linux ARM ),那里有很多预编译的包。因此,您可以在板上下载它,并将文件复制到 /usr 文件夹中(例如,您可以使用它来获取最新的 openSSL!)。 将以太网电缆插入主板并检查其是否已启动: ifconfig -a ifconfig eth0 up‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 现在您应该可以访问互联网了。 在 uuu 网页上,您可以找到所需的所有软件包(这里我使用的是 4.14.98_2.0.0 Linux): mkdir missinglibs cd missinglibs wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/core/bzip2-1.0.8-2-aarch64.pkg.tar.xz wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/core/nettle-3.5.1-1-aarch64.pkg.tar.xz wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/core/libusb-1.0.22-1-aarch64.pkg.tar.xz wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/extra/libzip-1.5.2-2-aarch64.pkg.tar.xz wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/core/zlib-1:1.2.11-3-aarch64.pkg.tar.xz wget http://mirror.archlinuxarm.org/aarch64/extra/p7zip-16.02-5-aarch64.pkg.tar.xz cd ..‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 等待所有档案下载完毕(否则您将在档案下载之前解压缩)因为 wget 正在后台运行! 现在解压档案并将其复制到 rootfs(脏)中: tar -xJf libzip-1.5.2-2-aarch64.pkg.tar.xz tar -xJf libusb-1.0.22-1-aarch64.pkg.tar.xz tar -xJf nettle-3.5.1-1-aarch64.pkg.tar.xz tar -xJf bzip2-1.0.8-2-aarch64.pkg.tar.xz cp zlib-1:1.2.11-3-aarch64.pkg.tar.xz zlib tar -xJf zlib tar -xJf p7zip-16.02-5-aarch64.pkg.tar.xz cd usr sudo cp -R . /usr cd ../../ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 下载并编译uuu: git clone git://github.com/NXPmicro/mfgtools.git cd mfgtools/ cmake . make‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 例如,在 nxp.com 上下载图像。 我已经下载了 i.MX6 4.14.98_2.0.0 图像并将其放在 USB 密钥上。 然后将其解压到uuu文件夹中: 7z e L4.14.98_2.0.0_ga_images_MX6QPDLSOLOX.zip‍‍‍‍ 正如之前提到的,unzip 无法处理大文件...所以像我一样使用 7z 将 i.MX6Q SABRE SD 插入 i.MX8X 并对 i.MX6 开发板进行编程: ./uuu uuu.auto-imx6qsabresd‍ uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.3.74-0-g64eeca1 Success 1 Failure 0 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano i.MX6_全部 i.MX6DL i.MX6 双核 i.MX6DualPlus6QuadPlus i.MX6 四核 i.MX6S i.MX6SL i.MX6SoloX i.MX6UL
記事全体を表示
Dictum Health - 一連のケアにおける次の進化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo バーチャルドクター       特長 いつでもどこでも患者と臨床医をつなぎ、安全な患者データ、バイタルサイン、診断、ビデオ会議を実現します Integrated Medical Tablet IDM100は、臨床および家庭での使用向けに設計された安全なHIPAA準拠のヘルスケアプラットフォームです NXPのIMX6x MCUを搭載し、Healthcare AFEリファレンスデザインを使用して試作   NXPの推奨事項 i.MX 6Dualプロセッサ|高性能3Dグラフィックス Kinetis K20 100MHz|ARM Cortex-M4|32ビットUSB MCU i.MXプロセッサ用パワー・マネジメント   リンク ディクタムヘルス   P13 オートモーティブ
記事全体を表示
占有センサーノード <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Overview 特長 ブロック図 ボード 設計・リソース Overview Occupancy Sensor Node リファレンス・デザインは、コンパクトなフォーム・ファクタのオープン・ソース・デザインです。これにより、ThreadやZigBeeなどのIEEE 802.15.4プロトコルに基づく低電力ノードが、ワイヤレスセンサーネットワークにデータを通信できます。NXPは、ハードウェア評価ボードと開発ボード、ソフトウェア開発IDE、デモアプリケーションとドライバなどのツールとソフトウェアでKinetis KW2xDを補完します。 特長 MKW24D512 802.15.4 Kinetis MCU Threadネットワーク用のIEEE 802.15.4に完全準拠したワイヤレスノード 統合PCB蛇行水平アンテナ 2つの割り込み押しボタンスイッチ(LLWU) 1 FXOS87000CQ Combo sensor 1コイン電池ホルダー 1 EEPROM 1 バッテリー充電器 ブロック図 ボード 設計・リソース レガシーデザイン
記事全体を表示
数据未从 MTL 复制到 MAC 我正在尝试使用 PHY 发送广播以太网数据包。我以 Gmac_Ip_InternalLoopback_S32K358 为例并对其进行了修改。 目标 mac 地址设置为广播地址 (ff:ff:ff:ff:ff:ff)。 以太网类型设置为0800。DMA 自己的位在传输之前设置,并在一段时间后被清除。但我不知道数据包是否传输出去了。 应用程序 -> DMA -> MTL(FIFO)-> MAC -> PHY。 以下三个寄存器在传输时会增加。 1. 发送数据包计数良好错误 2. Tx_Broadcast_Packets_Good 3. Tx_Broadcast_Packets_Good_Bad 我不知道这些寄存器是否仅当MAC将数据包从FIFO传输到PHY时才会递增。 1.如何确认数据包已成功传输到PHY? 2.我应该检查哪些寄存器来确认数据包传输? 3.另外,如何确认MTL推送数据并且MAC接受数据并开始向RMII传输?如何知道状态? 硬件详细信息: S32K3X8EVB-Q289评估板 TJA1103SDB SABRE开发板(170-47757 REV C) Software details: SW32K3_S32DS_3.5.8_D2311.zip SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_D2311_DS_updatesite.zip SW32K3_FreeRTOS_10.6.0_CD_4.0.0_DS_updatesite_D2312.zip SW32K3_TCPIP_STACK_1_0_4_D2401_DS_updatesite.zip 回复:数据未从 MTL 复制到 MAC 附上项目以供参考。该项目将实现基本的以太网(GMAC 和 PHY)功能(发送广播数据包)。 回复:数据未从 MTL 复制到 MAC 大家好, 修改时钟和其他引脚配置后,该问题已得到解决。请参阅以下主题以了解更多详细信息。 https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K358-GMAC-sends-abnormal-data/mp/2083039#M47907 谢谢, 萨蒂什。 回复:数据未从 MTL 复制到 MAC 我已禁用 GMAC 驱动程序中的环回。
記事全体を表示
利用恩智浦蜂窝基站概念,抓住 5G 浪潮 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo 恩智浦是高功率射频功率晶体管的头号供应商,它拥有全新的 5G 蜂窝基站概念以及许多其他创新的蜂窝基础设施解决方案和技术,并在行业活动中进行展示。NXP 的产品创新涉及 5G 领域,从千兆 LTE 到使用 GaN 和硅 LDMOS 的 5G,用于宏基站和小型基站。详细了解恩智浦为迎接 5G 浪潮所采取的措施 特性 占地面积更小,降低安装成本 网络基础设施演进 有源天线兴起 功耗 支持 3G、4G 至 5G 的多种标准 链接 5G基础设施|恩智浦 移动设备
記事全体を表示
I.MX8 MINIはUUUツールを使用してUSB経由でプログラムをダウンロードできません こんにちは、 新製品の開発にI.MX8 MINIチップを使用しています。現在、UUUツールでプログラムのダウンロードに失敗する問題が発生しています。具体的な現象としては、「既知のUSBデバイスの出現を待機してください...」というメッセージが表示され続け、「UUU -LSUSB」コマンドを実行してもデバイスが見つかりません。現在、USB1に他のデバイスが接続されているため、USB2インターフェースを使用してプログラムをダウンロードしています。I.MX8 MINIがUSB2経由のプログラムダウンロードをサポートしているかどうか確認させていただきたいです。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: I.MX8 MINIがUUUツールを使用してUSB経由でプログラムをダウンロードできない hi @mytemp  i.mx8MMはダウンロードインターフェースとしてUSB1のみをサポートしています。USB2をホストとしてSTM MCUに接続し、CANバス機能に変換し、USB1をダウンロードインターフェースとしてCN2に接続することができます。 Re: I.MX8 MINI使用UUU工具通过USB下载程序失败的问题 hi @mytemp  回路図ファイルを共有してください
記事全体を表示