1113228_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1113228_zh-CN

1113228_zh-CN

在 P1024 参考设计板上启用 SD 接口<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

要在 p1024RDB 上的 SPI 启动中启用 SD 接口: 1. 在 u-boot 中执行以下更新 a) 修改 pmuxcr 以在 SPI 启动时启用 SD 总线 b) 在 u-boot 中更新相应的静态多路复用器实现 2. 在 Linux 中执行以下更新 a) 从设备树和内核 defconfig 中禁用 IFC

启用 SD 接口的补丁详细信息如下。一个 zip 文件,AN4336SW.zip,包含 u-boot 和 Linux 补丁的随附应用说明。该文件可以从[ 1 ]下载。

U-Boot

  • 从 QorIQ SDK 1.0.1 iso 中提取 u-boot 代码
  • 应用补丁 u-boot-p1024rdb-enabling-sd-in-spi-boot.patch
  • 使用“make”命令为 SPI Flash 编译 u-boot
   make ARCH=powerpc   CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnu- p1024RDB_SPIFLASH
  • 使用 boot_format 实用程序生成 spiimage。更多信息请参见 SDK 手册。
  • 使用上面构建的spiimage更新SPI Flash

Linux

  • 从 QorIQ SDK 1.0.1 iso 中提取 Linux 源代码
  • 应用补丁 linux-p1024rdb-enabling-sd-in-spi-boot.patch
  • 使用 make 命令编译 Linux
 #make ARCH=powerpc  CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnuarch/  powerpc/configs/qoriq_sdk_nonsmp_defconfig  #make ARCH=powerpc  CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.5.55-eglibc-2.11.55/powerpc-linux-gnu/bin/powerpc-linux-gnu-
  • 编译dts
 ./sripts/dtc/dtc -f -I dts -O dtb -R 8 -S 0x3000  arc/powerpc/boot/dts/p1024rdb.dts.dts > p1024rdb.dtb.dtb
  • 使用更新的 SPI 引导加载程序、Linux uImage 和 p1024rdb.dtb,用户必须能够在 P1024RDB 上启用 SD 接口。

附注

  • 仅当用户特别要求使用 SPI 启动的 SD 接口时才必须进行上述更改。
  • 对于所有其他启动方法,不得使用这些补丁。







QorIQ P1设备
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 05:43 AM
更新者: