1111460_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1111460_ja-JP

1111460_ja-JP

電源管理: RUN、VLPW、LLS モードの電源モニタ [SDK 2.0]<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、皆さん。

組み込みシステム業界は、機能を低下させることなくアプリケーションで低電力モードを使用して、バッテリー寿命の延長を目指し、電力管理のパフォーマンスを向上させるために製品を最適化する傾向があります。これを念頭に置いて、これらのコンパクトなデバイス、電源モニターの要件が発生します。

このドキュメントでは、Kinetisファミリのさまざまな電源モードで使用できるいくつかの機能について簡単に説明します。また、KSDK 2.0を使用してこれらの機能を実装し、電源電圧を監視し、この電圧が決定値に低下したことを検出する方法に焦点を当てます。このドキュメントはマイコンK21に基づいていますが、同じ原理をKinetisのK/Lファミリに適用することができます。IDEとしてKDS 3.2を使用し、ターゲットとしてTWR-K21F120M評価ボードを使用します。

 

お役に立てれば幸いです

よろしくお願いいたします。

Jorge Alcala

Kinetis KシリーズMCUKinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 05:33 AM
更新人: