こんにちは、
新製品の開発にI.MX8 MINIチップを使用しています。現在、UUUツールでプログラムのダウンロードに失敗する問題が発生しています。具体的な現象としては、「既知のUSBデバイスの出現を待機してください...」というメッセージが表示され続け、「UUU -LSUSB」コマンドを実行してもデバイスが見つかりません。現在、USB1に他のデバイスが接続されているため、USB2インターフェースを使用してプログラムをダウンロードしています。I.MX8 MINIがUSB2経由のプログラムダウンロードをサポートしているかどうか確認させていただきたいです。
hi @mytemp
i.mx8MMはダウンロードインターフェースとしてUSB1のみをサポートしています。USB2をホストとしてSTM MCUに接続し、CANバス機能に変換し、USB1をダウンロードインターフェースとしてCN2に接続することができます。
hi @mytemp
回路図ファイルを共有してください