1931352_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1931352_ja-JP

1931352_ja-JP

S32K344 I2c の例

Hi, 

私はS32K344 EVBボードでI2Cサンプルコードをテストしようとしていましたが、説明されているように、プルアップ抵抗を追加で追加する必要がありますか、それとも抵抗がボードに挿入されていますか、これ以上接続する必要はありませんか?感謝。

yqs77_0-1723569003324.png


Re: S32K344 I2c の例

Hi @yqs77,

情報をありがとうございます。

この例では、LPI2C に PTC6 と PTC7 を使用しています。

ボード上にはすでにプルアップ抵抗があります。

danielmartynek_0-1723710535449.png


よろしくお願いします。

Daniel

Re: S32K344 I2c の例

Hi, 

RTD バージョンは SW32K3_RTD_4.4_1.0.0_D2110 です。
例の名前は SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0\eclipse\plugins\ です。I2c_TS_T40D34M40I0R0\examples\S32DS\S32K3XX\I2c_Example_S32K344.
ボードバージョンはS32K3X4EVB-Q257 47827 PCB RevX1 SCH RevAです。

ありがとうございます。

Re: S32K344 I2c の例

Hi @yqs77,

具体的にお答えください

  • 例の名前、RTD バージョン
  • EVB品番、リビジョン、回路図番号

ありがとうございました。

BR, Daniel

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 05:47 AM
更新者: