1118825_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1118825_ja-JP

1118825_ja-JP

マッサージチェア用3相ホールセンサー<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

形容

NXPは、マッサージチェアのマッサージローラーのような電気ノイズの多い環境でのモータ制御に最適な、信頼性の高い5V電源MCUを提供しています。このアプリケーションに最適なモーター制御技術は、フィールド指向のモーター制御を備えた3相ホールセンサーPMSMモーター制御です。


ブロック図

BlockDiagram-MassageChair-PNG[1].png

製品

カテゴリ名1MCU KE02-40 MHz
製品URL 1https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards/freedom-developm...
製品説明1

KE02-40MHzマイコンには、6チャネルのFlexTimerが1台搭載されています。FlexTimersは、エッジアライメント、センターアライメント、および位相シフトPWM信号に対して4組の相補PWM信号を生成できます。これらの機能は、PMSMモータの機能をマスク、反転、および制御します。さらに、5Vの機能により、このMCUは高電気ノイズ環境で使用されるアプリケーションで高い信頼性を発揮します。

関連ドキュメント

Document URLタイトル

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5237.pdf

Kinetis KVおよびKEにおけるセンサレスPMSMフィールド指向制御

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5294.pdf

低コストPMSMセンサレスフィールド - Rev. 1、2017年5月、アプリケーションノート

KE02に基づく指向制御

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5380.pdf

KE1xFでFTM、PDB、ADCを使用し、デュアルPMSM FOCとPFCを駆動

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4869.pdf

FRDM-KE04Zとタワーボードに基づくホールセンサを用いたBLDCMの正弦波制御

関連ソフトウェア

ソフトウェアURL
https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN5309SW
https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN5321SW.ZIP
https://www.nxp.com/downloads/en/reference-applications/MCRSP_PMSM_V1.2.0.exe

コミュニティからの関連デモ

コミュニティデモのURL
https://community.nxp.com/thread/465280
https://community.nxp.com/docs/DOC-101472
ブロック図スマートホーム
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 05:37 AM
Updated by: