Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
ThE Brain Song レビュー 2026:~ 正直なレビューと苦情 興味があります ブレインソングレビュー2026:記憶力と集中力に本当に効果があるのか? このオーディオベースのプログラムは、認知機能に関連する音の周波数を利用して、脳の働きをサポートするように設計されています。多くのユーザーが、毎日継続して使用することで、集中力の向上、記憶力の改善、精神的疲労の軽減を報告しています。このプログラムは、サプリメントや薬を使用するのではなく、脳の活動を刺激することに重点を置いています。しかし、効果は徐々に現れるものであり、即効性のある解決策ではないため、忍耐が必要です。一部のユーザーは、時間の経過とともに微妙な改善に気づく。総じて言えば、「ブレインソング」は、健康的な生活習慣と併せて継続的に使用することで、記憶力と集中力を高めるのに役立つ可能性がある。 詳細レビューはこちらをクリックしてください: https://tinyurl.com/5n6wpjwv #thebrainsong #thebrainsongreviews Re: ThE Brain Song Reviews 2026:~ An Honest Review And COmpaliants 「ブレインソング」は、集中力を高め、ポジティブな気持ちを刺激し、一日を数分で活気づける、究極の脳活性化トラックです。 再生ボタンを押すたびに、より賢く、より穏やかに、より意欲的に感じられるでしょう。 ただ音楽を聴くだけではなく、The Brain Songであなたの脳の潜在能力を最大限に引き出しましょう!
查看全文
Audifort 2026のレビュー - 本当に効果があるのか? オーディフォートは、聴覚の健康をサポートし、耳鳴りなどの症状を軽減するために開発された天然サプリメントとして注目を集めている。多くのAudifortのレビューや苦情、消費者報告によると、ユーザーは継続的に服用することで、徐々に明瞭度と集中力が向上することに気づいているようです。オーディフォートは本当に耳鳴りに効果があるのか、信頼できるのか、それだけの価値があるのか疑問に思っているなら、答えは期待値によって異なります。即効性のある解決策ではありませんが、多くのユーザーが時間の経過とともに不快感が軽減したと報告しています。この処方は、脳と耳の連携および神経の健康をサポートすることに重点を置いています。効果には個人差がありますが、目に見える効果を得るには継続することが重要です。 試用を検討されている場合は、英国、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、および世界中の公式ウェブサイトからAudifortを購入してください。最高の割引と2つの無料ボーナスが付いてくるため、正規品であることと最新のオファーを確実に入手できます。 公式サイト: https://audifort.smartdiscoveryhub.com
查看全文
ハードウェアセキュリティモジュールを備えたコード署名ツール コード署名ツールには、異なる場所から複数のバージョンが出回っていることは承知しています。 私は現在、github.com/nxp-qoriq/cst にある CST を使用しています。これはバージョン2.0のようで、私が目にしたドキュメントの内容とも一致しています。3.* 系のバージョンや 4.* 系のバージョンも見たことがあります。フォーラムへの投稿を見る限り、CSTのバージョン3とバージョン4は、いくつかの設定変更によってHSMをサポートできるようです。 しかし、CST 2.0に相当するものが見つからないようです。CST 2.0はHSMを利用できますか?はいの場合、どのような手順が必要ですか?いいえの場合、他のバージョンのCSTを代替品として使用できますか? 最新版のCST 4には実際のソースコードが公開されていないようですが、私が探し方が間違っているのでしょうか?プリコンパイル済みのバイナリはx86_64版しか入手できませんが、私はLS1043A aarch64上でネイティブ開発を行っているため、プリコンパイル済みのバイナリは当然選択肢になりません。別のバージョンをビルドすること自体は構いませんが、ソースコードがどこにあるのか、また互換性の問題で注意すべき点があるのかどうかを知りたいのです。 お時間をいただきありがとうございました。 Re: Code Signing Tool with a Hardware Security Module こんにちは、 CST 2.0には、文書化されたネイティブのHSM/PKCSサポートはありません。Layerscapeでは、 --img_hash と sign_embedding 使用した外部署名による署名がサポートされています。一方、i.MX CST 3.x/newerはHSM機能を追加していますが、QorIQ CST 2.0の代替品として検証されていません。 よろしくお願いします。
查看全文
LS1046ARDB:使用 LSDK 2506 启动 SD 时进行串行静音(手动 ATF + OP-TEE 版本) 1.硬件& 环境 目标LS1046ARDB Rev F。 启动媒体:SD 卡。 SDK 版本:LSDK 2506(Flexbuild 容器 环境)。 编译方法:由于环境限制,手动制作(没有 flexbuild 脚本)。 2.问题 将 RCW 和 ATF 二进制文件刷入 SD 卡后,主板在 UART 控制台上完全静音。没有 PBI 输出,没有 BL2 日志,也没有 U-Boot。 3.当前版本详情 RCW:使用 电路板支持包/rcw/ls1046ardb/rr_ffssppph_1133_5559/ 中的 rcw_1800_sdboot.bin(216 字节)。 ATF (TF-A):使用 spd=Opteed 和 boot_mode=SD 手动构建。 注意:与 qspi_io_setup 和 cpu_rev_var_ls 的 LDFLAGS 短截线链接以避开 LSDK 源代码中的链接器错误。 OP-TEE:tee-pager_v2.bin 作为 BL32 包含在 ATF fip.bin 版本中。 4.使用的闪光程序 我们正在闪存 SD 卡的原始扇区,如下所示: 标题(第 8 区):将 216 字节的 RCW 填充到 512 字节(带零),然后连接 bl2.bin。 字节交换:在刷新之前,对组合的 RCW+BL2 文件执行了 8 字节块交换(64 位字节顺序反转)。 FIP(第 2048 区):刷新了 fip.bin(包含 BL31、BL32/OP-TEE 和 bl33/u-boot)。 5.向社区提出的问题 RCW 填充:LS1046A P BI 引擎是否要求在 BL2 二进制文件启动之前将 RCW 填充到正好的 512 字节,还是在 SD 启动模式下 BL2 有不同的固定偏移量? 字@@ 节序:从 SD 启动时,LS1046ARDB 上的 RCW/BL2 映像是否需要 8 字节(64 位)交换? 链接器存根:即使主板配置为 SD 启动,在 ATF B L2 版本中绕过 qspi_io_setup 和 cpu_rev_var_ls 是否会导致在 UART 初始化之前出现硬挂起? DIP 开关:请确认 SW3 [1:8] = 01001110 在 Rev F 硬件上启动 SD 是否正确。 Re: LS1046ARDB: Serial Silence on SD Boot with LSDK 2506 (Manual ATF + OP-TEE Build) 请使用以下命令构建 atf make-j8 all fip pbl plat=ls1046ardB 启动_MODE=SD RCW= BL33= 然后在第 8 块部署 bl2_sd.pbl,在第 2048 块部署 fip.bin。 在 Linux 操作系统上,请部署 SD 卡。 sudo dd if=bl2_sd.pbl of=/dev/sdb bs=512 seek=8 sudo dd if=fip.bin of=/dev/sdb bs=512 seek=2048 // 它是 0x800 注意:/dev/sdb 是主电脑上的 SD 设备名称。
查看全文
i.mx8M Plus B11 的引脚功能 您好,NXP团队, 我们正在使用 MIMX8ML6NKZACVB 处理器设计硬件平台 。我们需要具有 USB ID 引脚功能才能控制 USB 设备的主机和从机。SOC 引脚排列中没有单独的引脚 。 EVK 原理图中提到,B11 引脚不应考虑用于 USB ID 功能 但在 i.mx8M plus(MIMX8ML6NKZACVB) 的配置工具中,这个 B11 引脚被配置为 USB ID 功能。 能否请您确认一下,我需要考虑哪一个 B11 引脚的功能? Re: i.mx8M Plus Pin function of B11 你好 USB1_DNU 应该保持浮空,因为它不能作为 USB1_ID 使用。 要使用该功能,应使用并配置一个 GPIO 引脚。如果 USB_DNU 信号连接为 USB1_ID,将无法工作。 请遵照 "说明 "的建议。
查看全文
KNX iot build failed in hardware FRDM-RW612. Hello NXP team, I have been follow steps in below link, but build sensor and actuator example failed. Could you please help me to solve this problems, Thanks https://github.com/nxp-appcodehub/dm-knx-iot-apps-with-ets-support-on-nxp-mcus Development Board Re: KNX iot build failed in hardware FRDM-RW612. Hi Ricardo, thanks your reply.  In Step 4: Building the Examples Running below CMD and stopped for "west build" # Setup environment first sdk/repo/mcuxsdk/mcux-env.cmd # Then build sh script/build_rw612_knx all build-type=Debug Re: KNX iot build failed in hardware FRDM-RW612. Hello, Hope you are doing well. Could you please clarify in which step are you having issues? Best Regards, Ricardo Re: KNX iot build failed in hardware FRDM-RW612. Hello, @Shawn_LSQ and @Ricardo_Zamora . I am providing the workaround for the issue reported in this post. I found the missing instructions for compiling on Windows CLI and it is related to GIT installation. Please see the attached images to be done during git installation. This enables the build to be done from CMD prompt. You still need to enter this command before building: sdk\repo\mcuxsdk\mcux-env.cmd Please let me know if this fixes the issue on your side. BR, Mihai
查看全文
网络服务器别名和 CGI 文件搜索 我正在运行 MQX 5.0.2 和 nio 风格挂载。我用它安装 SD 卡: a_fd = open("a:", O_ACCMODE); // O_RDWD 的工作方式相同 我用以下方式从网络服务器运行 cgi 搜索: error_code = ioctl(a_fd,IO_IOCTL_FIND_FIRST_FILE,&search); 搜索有效。在网页上创建的链接通过网络别名处理后即可下载。生活是美好的。 只要我在同一 a:驱动器的任何普通任务中打开文件,网页 cgi 搜索和别名就会完全停止工作。有什么想法吗?为什么网页 cgi 和别名不能与写入 SD 卡的正常任务并存?使用 SD 卡时,正常任务也能正常运行。 谢谢! Re: Web Server Alias and CGI File Search 更新:我可以缩小范围了,网络服务器和别名功能只有在驱动器挂载为 O_RDONLY 时才能工作。但这对需要写入硬盘的其他应用程序不起作用。如何配置网络服务器以接受 O_RDWR 安装的驱动器?有什么想法吗? Re: Web Server Alias and CGI File Search 你好@DebugMore、 感谢您的来信。关于 MQX 问题,我建议您联系 [email protected] 寻求进一步支持,因为这是适当的渠道。 希望对您有所帮助。   BR 西莱斯特
查看全文
Does LPC1788FBD208K have a chip diagnostic library? If IEC61508 SIL2 or IEC60730/IEC60335 Class B, Functional Safety Certification, cpu needs diagnostic library Does LPC1788FBD208K have a chip diagnostic library? If IEC61508 SIL2 or IEC60730/IEC60335 Class B, Functional Safety Certification, cpu needs diagnostic library LPC17xx Re: LPC1788FBD208K 有芯片诊断库吗?如IEC61508 SIL2或IEC60730/IEC60335 Class B,功能安全认证,cpu需要诊断库 Hi @Messi The LPC1788FBD208K does not have an official, directly supported "Chip Level Diagnostics Library" / Safety Library for IEC 61508 SIL2 or IEC 60730 / IEC 60335 Class B certification. IEC 60730 Safety Standard for Household Appliances | NXP Semiconductors BR Harry.
查看全文
S32DS 3.6.6ではARMシステムレジスタが有効になっていません こんにちは、 コードのデバッグ中にARMシステムレジスタにアクセスするにはどうすれば良いでしょうか? 私の構成では「Support Arm Core registers」フラグを有効にすることができず、デバッグモードでは「Arm System Registers」タブにレジスタが表示されません。 デバッグ設定ファイルを添付しました。 ありがとうございます サイモン Re: Arm System Register not enabled in S32DS 3.6.6 こんにちは、 @simon98さん デバッガーオプション「ARMコアレジスタのサポート」は無効になっています。この構成では、デバッガはペリフェラルのSVDファイルをロードし、 [ペリフェラルレジスタ]タブでArmコアレジスタ定義をロードしようとはしません。しかし、ある顧客がレジスタ値を視覚化できる回避策を共有してくれました。この件については、以下のスレッドで議論されています。 S32K312-SECUREDEBUG は SCB レジスタを表示できません BR、VaneB
查看全文
S32K344 I2C+DMA routine based on RTD 7.0.1 #S32K3 #RTD7.0 Hello , can anyone help with a routine for I2C+DMA transfer with S32K344 based on RTD 7.0.1, thanks a lot! Re: S32K344 I2C+DMA例程 基于RTD7.0.1 Hi@ phoebel I have created an RTD 7.0.1 based, I2C transfer routine using Dma. LPI2C0 is used as the master, LPI2C1 as the slave, and the test hardware is the S32K3X4EVB.
查看全文
S32DS for ARM 2.2, Evaluation period has expired Product: S32DS for ARM 2.2 Issue: Evaluation period has expired / cannot re-download Request: Please extend my evaluation licenseActivation Code: [3C6C-36F7-E441-7D83] Re: S32DS for ARM 2.2, Evaluation period has expired Hi,  your S32DS for ARM v2.2 license has been extended.  Re: S32DS for ARM 2.2, Evaluation period has expired roduct: S32DS for ARM v2.2 Activation Code: 3C6C-36F7-E441-7D83 Expiration Date: Aug 19, 2025 (expired) I submitted a Service Request on April 30 to extend my license, but it has not been processed yet (5 days). Could you please extend my license? Thank you.
查看全文
i.MX8MPLUSLPD4 クイックスタート、IDE、使用するツール。 iMX8MPLUSLPD4ボードを購入しました。 このデバイスを起動し、基本的なデータ転送を実行したいと考えています。 どのIDEやソフトウェアツールを使用すればよいか教えていただけますか? また、必要なOS/ソフトウェアについても記載してください。 どのJTAG/Codewarriorバージョンを使用すべきですか?
查看全文
Activation code for S32 Design Studio 2.2 Download S32 Design Studio for ARM v2.2. Only have the activation code for S32 Design Studio for ARM v2.2 Update 2, no activation code for the S32 Design Studio for ARM v2.2 IDE. Installation prompt: Your Software Activation Code is for another feature. Do you want to return it? 回复: Activation code for S32 Design Studio 2.2 Have you solved it? I also encountered the same problem. Re: Activation code for S32 Design Studio 2.2 Hi,  please download S32DS v2.2 installer ( without Update 2), run it and activate it again. If activation still fails, try to backup and delete content of c:\ProgramData\FLEXnet\ and start installation again. The folder is hidden by default.  The activation code is same as for S32DS v2.2 update 2, but there is some issue with this version. 
查看全文
Understanding Atomics (i.e. STREX/LDREX) on S32K3 Chapter 17 of the S32K3XX reference manual says that "S32K3 does not support the ARM load- and store- exclusive instructions." But the Errata calls out the use of LDREX/STREX:  are LDREX/STREX usable on the S32K344? Are they safe to use? Re: Understanding Atomics (i.e. STREX/LDREX) on S32K3 What does "not implemented on the S32K3xx device family" mean? They are not optional features for a cortex-M7 core. The instructions appear to both work (i.e. they do not cause a fault) and do what I expect them to do. Is there something about them which doesn't work? I know they certainly won't work in a multi-core environment, but will the have the correct behavior in a single-core or a lockstep dual-core environment? Re: Understanding Atomics (i.e. STREX/LDREX) on S32K3 Hello @kscz, Edited: The Reference Manual, specifically Section 17.1.1, is somewhat misleading. The LDREX and STREX instructions are supported on S32K3xx; however: These instructions do not operate as global monitors, so they cannot be used for synchronization between multiple cores. Instead, a different mechanism must be used, for example SEMA42.  These instructions can be used locally between two tasks running on the same core. BR, Daniel Re: Understanding Atomics (i.e. STREX/LDREX) on S32K3 The screenshot is from the document S32K3X4-0P55A-1P55A-ERRATA which I downloaded from https://www.nxp.com/products/S32K3. I assume it is generic errata for all cortex-M7 products so it may not actually imply anything useful for the S32K344 at all. I would like clarification on what the quoted bit from chapter 17 of the reference manual means: "S32K3 does not support the ARM load- and store- exclusive instructions." I've tested and LDREX/STREX don't appear to cause any sort of panic and appear to function as I would expect, but I assume there are subtleties I don't understand from my cursory explanation. Re: Understanding Atomics (i.e. STREX/LDREX) on S32K3 it seems the ERR050727 appears at MCXE315_MCXE316_0P98C but not on S32K related document? Re: Understanding Atomics (i.e. STREX/LDREX) on S32K3 Hi @kscz, I edited my answer from yesterday after a discussion with the design team. I will ask the responsible team whether this can be clarified in the Reference Manual. Regards, Daniel
查看全文
i.mx8M Plus Processor || Power Dissipation Value Details Hello NXP Team, We are designing a Hardware platform using the MIMX8ML6NKZACVB Processor. Can you please share the power dissipation value for this processor? Re: i.mx8M Plus Processor || Power Dissipation Value Details Hi, Thank you for your interest in NXP Semiconductor products, The part number misses some parameters for its differentiation. It misses if it's industrial or automotive. However, both packages have a thermal resistance of the following, it depends on every customer to take the thermal resistance, environmental and processing load conditions to select an specific part. As a suggestion, you could use the NXP EVK heatsink part: Name: HEAT SINK 40*40*15MM, BLACK ALUMINUM Manufacturer: Suzhou Puqiao Electronic CO.,LTD Manufacturer part number: NXP-PQ-HS0002 Regards
查看全文
MIMXRT1064-EVKセンサーデバイスの初期化に失敗しました こんにちは 私には2つの問題があります。 1.ボードを接続しても、MCUExpresso IDEの「ボードとデバイスの選択ページ」にボードが表示されません。 2.コンソールには「センサーデバイスの初期化に失敗しました!」と「センサーチップU32を確認してください」と表示されます。 この問題を解決するにはどうすればいいですか? Re: MIMXRT1064-EVK sensor device initialize failed これは、QFlashから起動するようにDIPスイッチSW4を変更したMIMXRT1060-EVKBです。その後、エラーが発生します。Minicomを介してUbuntu 24.02に接続されています。 何かヒントをください。 Re: MIMXRT1064-EVK sensor device initialize failed こんにちは、 NXP Semiconductors製品にご関心をお寄せいただき、また、弊社をご利用いただける機会をいただき、誠にありがとうございます。 アドバイスをする前に、テスト環境(ボード、デモ、IDEなど)について説明していただけますか? すてきな一日を、 TIC ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - 最後の投稿から7週間はThreadをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。 後日、関連する質問がある場合は、新しいThreadを作成し、閉じられたThreadを参照してください。 -------------------------------------------------------------------------------
查看全文
FS5600 : NOT Registers Hello NXP ,  according to the FS5600 datasheet , it states that for registers that contain secure bits , it is obligatory to write to the register itself and its respective NOT register .  When interfacing with an MFS5600AMBA0ES , we remarked that a write to just the register (without any writes to the NOT register) is enough and the content of the register is overwritten . Is this behaviour normal ? I thought the NOT logic registers are available for all ASILB parts . Best Regards FS65&FS45 Re: FS5600 : NOT Registers It can be simply understood that you first write to the relevant registers without writing to the NOT registers. Therefore, the registers updated first will not have any effect on the SBC. The SBC will only be updated when the NOT registers are changed accordingly. Re: FS5600 : NOT Registers >"That behavior should not change SBC configuration at last even though you can Write it successful" Do you confirm that the value of the Register is indeed modified BUT the written configuration will not be taken into consideration ? For Example :  FS5600_WriteRegister(Reg,dummy) ---> val = FS5600_ReadRegister(Reg) , should i expect val to be equal to dummy but the dummy configuration will not affect the Sbc functionality unless we also write to the NOT register ? Is my assumption correct ? Thank you in advance  Re: FS5600 : NOT Registers I confirmed in the EVB: That behavior CAN NOT change SBC configuration at last even though you can Write it successful, if no operate the related NOT register. So you need operate the register and related NOT register together for getting successfully. Re: FS5600 : NOT Registers That behavior should not change SBC configuration at last even though you can Write it successful., if no operate the related NOT register. I will confirm again in the EVB tomorrow and let you know the result. Re: FS5600 : NOT Registers Could you please share with me what could potentially happen if NOT registers are also not modified .  Just for some general reference !  Thanks in advance for the help !  Re: FS5600 : NOT Registers 1:In my case the register's value changes even when i don't modify the NOT register .  Is this normal behaviour ? is there some usecase where NOT registers are disabled for example through an OTP register etc ... [gw]That's normal behavior but we don't recommend you do that, you'd better operate this NOT register also. Re: FS5600 : NOT Registers 1:In my case the register's value changes even when i don't modify the NOT register .  Is this normal behaviour ? is there some usecase where NOT registers are disabled for example through an OTP register etc ... [gw]That's normal behavior but we don't recommend you do that, you'd better operate this NOT register also. Re: FS5600 : NOT Registers I don't really get what you mean . In my case the register's value changes even when i don't modify the NOT register .  Is this normal behaviour ? is there some usecase where NOT registers are disabled for example through an OTP register etc ... Br Re: FS5600 : NOT Registers Hi  You'd better operate the respective NOT register also. Hope this could help you! Thanks!
查看全文
How to use HSE in S32DS3.6.6 version? I couldn't find the HSE peripheral driver in version 3.6.6 of S32DS. How should I use HSE in version 3.6.6?   HSE can be found in S32DS3.5    And, How can I migrate the project of version 3.5 to version 3.6? Re: How to use HSE in S32DS3.6.6 version? Hi @ZDDL  This is not about version of S32 Design Studio, it’s about version of used RTD drivers. Sometimes the Crypto driver is not available in first initial release of new RTD and it is provided later in separate package. You can check section “2.5  Support and Driver Plugins Delivered” in release notes for each package. For example, in case of RTD 7.0.0, Crypto driver is provided in package 7.0.0 QLP02 which must be installed on top of RTD 7.0.0. In case of RTD 7.0.1, Crypto driver is provided in package 7.0.1 P02: Notice that this is Code Drop release only, it needs to be replaced by RFP (ready for production) version once it is available. I recommend to check the versions rather here than in the S32DS updates: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-STDSW-D Open the link and then go to “Automotive SW - S32K3/S32M27x - Real-Time Drivers for Cortex-M”. The release notes file for each RTD also contains information about version of S32 Design Studio which was used for development and testing of that RTD. And we recommend to use the same version for your development. Regards, Lukas
查看全文
LS1043A is SEC a requirement for Secure Boot? Since the LS1043A can come with either SEC enabled, or SEC disabled. Is it a hard requirement that SEC be enabled for Secure Boot? If we have an LS1043A that already has SEC disabled from NXP can Secure Boot still be achieved? Documentation is unclear, but seems like Secure Boot is still available even if SEC is not. Is this correct? QorIQ LS1 Devices Re: LS1043A is SEC a requirement for Secure Boot? Hi, If the LS1043A silicon lacks the SEC engine, it is physically incapable of triggering the ROM-based logic required to start a secure chain. The Arm CoT/mbedtls path in LSDK is not a "workaround" for missing hardware; it is simply a different software architecture for chips that do have the necessary security hardware. regards Re: LS1043A is SEC a requirement for Secure Boot? Ok, so a LS1043ASN7MNLB is not capable of secure boot with arm trusted firmware, correct? A LS1043ASEN7MNLB would be capable of secure boot with arm trusted firmware, because it has the SEC enabled, correct? Now you said that for the non-SEC chip it is not capable of a 'hardware-rooted' secure boot. Does that mean a software version / 'software-rooted' of secure boot could work? In the LSDK 21.08 it does also mention instead of NXP CoT there is Arm CoT that utilizes mbedtls. However, it looks like in the documentation that it does not support the LS1043A chip.  Just trying to get some clarification. Thank you for the reply. Re: LS1043A is SEC a requirement for Secure Boot? Hello, No, it is not correct that Secure Boot is available if the SEC engine is disabled . For the LS1043A, having the SEC engine (security acceleration) enabled is a hard requirement for establishing a hardware-rooted Secure Boot. Regards
查看全文
IMX-LVDS-HDMIアダプターカード IMX-LVDS-HDMI | NXPセミコンダクターズ こんにちは、 IMX-LVDS-HDMIボードの全体寸法(幅×長さ×高さ)をお知らせいただけると幸いです。 Re: IMX-LVDS-HDMI Adaptor Card 基板上で確認できます。 これがあなたのお役に立てば幸いです。
查看全文