1471826_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1471826_ja-JP

1471826_ja-JP

MIMXRT1064-EVKセンサーデバイスの初期化に失敗しました

こんにちは

私には2つの問題があります。

1.ボードを接続しても、MCUExpresso IDEの「ボードとデバイスの選択ページ」にボードが表示されません。

2.コンソールには「センサーデバイスの初期化に失敗しました!」と「センサーチップU32を確認してください」と表示されます。

この問題を解決するにはどうすればいいですか?

d9ccf435-b6cd-419d-a5d1-8199adce7a41.png


Re: MIMXRT1064-EVK sensor device initialize failed

これは、QFlashから起動するようにDIPスイッチSW4を変更したMIMXRT1060-EVKBです。その後、エラーが発生します。Minicomを介してUbuntu 24.02に接続されています。


何かヒントをください。


sateesh12_0-1776521960955.png


Re: MIMXRT1064-EVK sensor device initialize failed

こんにちは、
NXP Semiconductors製品にご関心をお寄せいただき、また、弊社をご利用いただける機会をいただき、誠にありがとうございます。
アドバイスをする前に、テスト環境(ボード、デモ、IDEなど)について説明していただけますか?
すてきな一日を、
TIC

-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!


- 最後の投稿から7週間はThreadをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいThreadを作成し、閉じられたThreadを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-28-2026 04:50 AM
Updated by: