Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
如何使用 SDK 2.1 将变量写入 MMA8451 寄存器? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,我想向 MMA8451 中的阈值寄存器写入一个可变值。使用 SDK 2.1。寄存器写入驱动程序都设置使用常量。例如,要写入 CTRL_REG1,就需要完成所有这些操作: // RegisterWriteList 中的每个条目包括:寄存器地址、要写入的值、应用于写入的位掩码(0 使能) const registerwritelist_t MMA845x_IDLE[] = { { MMA845x_CTRL_REG1, 0x00, 0x01 }, __END_WRITE_DATA__ }; int8_t MMA845x_Idle(struct PhysicalSensor *sensor, SensorFusionGlobals *sfg) { int32_t status; if(sensor->isInitialized == F_USING_ACCEL) { status = Sensor_I2C_Write(sensor->bus_driver,&sensor->deviceInfo, sensor->addr, MMA845x_IDLE ); sensor->isInitialized = 0; sfg->Accel.isEnabled = false; } else { return SENSOR_ERROR_INIT; } return status; } 一旦你完成了这一切,你就可以使用它了: global_I2C_status = MMA845x_IDLE(&(sensors[0]),&sfg); 上述方法对于编写常量也很有效。不过,我想写一个变量。谁能好心帮帮我?我很怀念过去的美好时光,WriteI2CByte_MMA8451(MMA8451_CTRL_REG1,0x06)之类的命令就能起作用,但我找不到类似的简单命令。 顺祝商祺! Mark Re: How to write a variable to a MMA8451 register using SDK 2.1? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 没关系。最后,我只定义了 5 个常量作为阈值,并使用了这些常量。 感谢您的阅读! Mark
記事全体を表示
FXLN8361Q 问题 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我使用的是 FXLN8361Q 芯片,但是当我完成 PCB 板并焊接芯片时,我发现 3 轴的输出电压与数据表不一样。数据表中显示的电压约为 0.75V,而实际电压约为 1.2V。您能告诉我问题出在哪里吗?谢谢。 加速度传感器 Re: FXLN8361Q Problem <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好, 至少在不知道电路图的情况下,很难说问题出在哪里。您能在这里分享一下吗? 您的电源电压是多少? BYP 引脚的电压是多少?是 1.5 伏吗? EN 引脚的电压是多少? 您测试了多少个部件? 您在多少个部件上观察到了这种错误读数? 你是如何焊接它们的? 掌握更多信息后,我们将能提供更准确的答案。 此致, 托马斯 PS: 如果我的回答有助于解决您的问题,请标记为"正确" 或 "有帮助"。谢谢。 Re: FXLN8361Q Problem <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 可能是焊接过程造成的。你能分享一下条件吗? 关于焊接规格。对于 FXLN8361Q,请查看产品摘要页面的 "环境与合规信息"部分 http://www.freescale.com/webapp/search.partparamdetail.framework?PART_NUMBER=FXLN8361QR1&lang_cd=
記事全体を表示
MPX5700センサー、耐水性 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ハイ MPX5700 センサーを使用して冷水圧力 (50 ~ 75F) を感知するつもりです。データシートには、センサは乾燥空気に対してのみテストされていると記載されていますが、水分検知アプリケーションでこのセンサを 1 年以上使用したことがある人はいますか? 圧力センサ Re: MPX5700 sensor, water compatibility <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、ジョン。 この場合、MPX5700 には、ダイを過酷な媒体から保護するフルオロシリコーン ゲルが含まれています。 メディア耐性ゲル材料は、MPX5700 の MCD (材料組成宣言) に指定されています。詳細については以下をご覧ください。 材料組成宣言 - MPX5700 この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。 ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。 素晴らしい一日をお過ごしください。 デビッド Re: MPX5700 sensor, water compatibility <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、デビッド MPX5700 またはその他の互換性のあるフリースケール センサには、Media Resistan Gel が付属していますか? Re: MPX5700 sensor, water compatibility <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、ジョン。 提供されたドキュメントが役に立ったことを嬉しく思います。 確かに、空気柱内で媒体(この場合は水)の蒸発がいくらか発生しますが、ほとんどのアプリケーションでは、媒体耐性ゲルがここで適切な保護を提供します。 アプリケーションで 2 つの圧力ポイント間の差を測定する必要があるときに差圧を測定する必要があると、チューブの長さが問題になる可能性があります。センサーの片側は 1 つの圧力ポイントに接続され、もう片側は別の圧力ポイントに接続されます。 この情報があなたの質問への答えになったかどうかお知らせください。 ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。 素晴らしい一日をお過ごしください。 デビッド Re: MPX5700 sensor, water compatibility <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ありがとう、デイビッド 申込書を読みましたが、役に立ちました。 センサーと測定対象の水の間にエアチューブを使用する場合でも、チューブ内に閉じ込められた空気が常に水にさらされると、最終的に相対湿度が 100% 近くになり、センサー内に結露が発生する可能性があり、これはセンサーが「乾燥空気」にのみ対応していることと矛盾します。 閉じ込められた空気を含むチューブの長さは、測定される圧力に何らかの影響を及ぼしますか?あるいは、無限の長さの空気管に取り付けられたセンサーが水の圧力を正確に測定できると想定できますか? ありがとう、デビッド! Re: MPX5700 sensor, water compatibility <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、ジョン。 実際、Freescale の標準圧力センサ製品は、乾燥した空気でのみ使用できるように認定されています。 乾燥空気以外の環境で圧力センサを使用する場合は、圧力センサ内の感知要素を保護するための追加の予防措置が必要になります。 通常、水測定アプリケーションでは、ヘッド チューブが使用されます。これは、水位または圧力を測定する必要がある容器とセンサーの間にある単純なチューブです。チューブ内に空気が閉じ込められ、センサーが液体の水から隔離されます。 提供された情報に加えて、考慮する価値がある次のアプリケーション ノートを参照したいと思います。 IPS PRT圧力センサーのメディア互換性 さらに、液体環境でデバイスを使用するためのアイデアを紹介するアプリケーション ノートもいくつかあります。また、次のリンクからアプリケーション ノートをダウンロードすることもできます。 1 - 圧力センサを使用した液面制御 2 - 水位監視 この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。 ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。 素晴らしい一日をお過ごしください。 デビッド・ディアス。
記事全体を表示
MPX5700 传感器,与水兼容 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> HI 我打算使用 MPX5700 传感器来感知冷水压力(50-75华氏度)。数据表上说传感器只在干燥空气中进行过测试,但是否有人将传感器用于水感应应用超过 1 年? 压力传感器 Re: MPX5700 sensor, water compatibility <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,约翰、 在这种情况下,MPX5700 含有氟硅凝胶,可保护芯片不受恶劣介质的影响。 MPX5700 的 MCD(材料成分声明)中规定了耐介质凝胶材料。更多信息,请访问 材料成分声明 - MPX5700 希望这些信息对你有用。 如果我误解了你的问题,请随时告诉我。 我很乐意提供帮助。 祝您有美好的一天。 戴维 Re: MPX5700 sensor, water compatibility <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,戴维 MPX5700 或其他兼容的飞思卡尔传感器是否带有耐介质凝胶? Re: MPX5700 sensor, water compatibility <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,约翰、 我很高兴知道所提供的文件对您有用。 事实上,介质(在本例中为水)会在空气柱中发生一些气化,但对于大多数应用而言,耐介质凝胶可提供足够的保护。 如果需要测量压差,而应用要求测量两个压力点之间的差值,那么管子的长度可能会成为一个问题。传感器的一侧连接到一个压力点,另一侧连接到另一个压力点。 如果这些信息回答了您的问题,请告诉我。 如果我误解了你的问题,请随时告诉我。 我很乐意提供帮助。 祝您有美好的一天。 戴维 Re: MPX5700 sensor, water compatibility <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 感谢大卫 我阅读了申请表,它们很有帮助。 即使在传感器和被测水之间使用空气管,如果持续暴露在水中,管中的空气似乎最终会达到接近 100% 的相对湿度,传感器中可能会出现冷凝水,这与传感器只能与"干燥空气" 兼容相冲突。 含有滞留空气的导管长度对测量的压力有影响吗?还是说,可以假定一个连接在无限长的空气管上的传感器会准确测量出水的压力? 谢谢你,大卫! Re: MPX5700 sensor, water compatibility <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,约翰、 事实上,飞思卡尔的标准压力传感器产品只能在干燥空气中使用。 在干燥空气以外的任何其他环境中使用压力传感器,都需要采取额外的预防措施,并保护压力传感器内部的传感元件: 在水测量应用中,通常使用头管。这只是传感器与需要测量水位或压力的容器之间的一根管子。空气被截留在管道中,从而将传感器与液态水隔离开来。 除了提供的信息外,我想参考以下应用笔记,值得考虑。 IPS PRT 压力传感器的介质兼容性 此外,您还会找到一些应用笔记,这些笔记为在液体环境中使用设备提供了一些想法,或者您可以从以下链接下载应用笔记: 1 - 使用压力传感器进行液位控制 2 - 水位监测 希望这些信息对你有用。 如果我误解了你的问题,请随时告诉我。 我很乐意提供帮助。 祝您有美好的一天。 戴维-迪亚兹
記事全体を表示
Cavity volume of MPL115A2 I am interested in the inherent cavity volume of the MPL115A2 barometric pressure sensor. Could you please tell me the volume? thanks, Best regards Pressure Sensors Re: Cavity volume of MPL115A2 Hello Felix, Thank you for the patience. I just received confirmation from the product engineer and, unfortunately, we do not have such information available. I apologize the inconvenience that this may cause. Have a great day, Paulina Re: Cavity volume of MPL115A2 Hello Felix, As per this kind of information is not characterized in any documentation, I’ve contacted the product engineer and waiting for feedback on this. This can take some time; I’ll get back to you as soon as possible. Have a great day, Paulina TIC ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
Which sensor most suitable for my application? I am currently using MPX5500DP for a simple arduino car counter - it measures the change in pressure of a sealed tube when a car drives over it. The readings from MPX5500DP are not precise enough however; which sensor would I be able to get a more precise reading in ambient outdoor temperatures? Pressure Sensors Re: Which sensor most suitable for my application? Thank you for the quick reply! I'll give that a try. Re: Which sensor most suitable for my application? Hi, The MPX5500DP have a pressure measurement range from up to 500kPa, which, from my personal point of view, seems high for your kind of application. For more precision, I would recommend to use a smaller pressure range sensor so you can have higher voltage on the output when the car drives over the sealed tube. You can start testing using the MPX5100DP, which is a very similar sensor to the MP5500DP, but with smaller measurement pressure range (0 to 100kPa). MPX5100DP datasheet: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX5100.pdf Regards, Jose NXP Semiconductors
記事全体を表示
センサーフュージョンのメモリとフラッシュの要件 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 私は、Kinetis プラットフォームに似た CPU/フラッシュ/RAM を搭載したボードを使用しています。 48MHz ARM CPU、128KB フラッシュ、16KB SRAM しかし、オペレーティングシステムはその大部分を占めている 私のビルド (センサ Fusion ライブラリなし) では、次のメッセージが生成されます。 使用されたフラッシュ: 131072 バイト中 114033 バイト (87.0 %)。 使用された SRAM: 16384 バイト中 14144 バイト (86.3 %)。スタック: 2048 バイト。ヒープ: 1024 バイト。 残っているものは、センサ フュージョン e-Compass アルゴリズムを実行するのに十分ですか? よろしくお願い申し上げます。 アンディ Re: Memory and flash requirements for Sensor Fusion <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、アンドリュー。 私はセンサ フュージョンのプロジェクト FSFK-K64F を例として選択し、コンパイルすると次の結果が得られました。 テキストデータ bss 10進数 16進数 ファイル名 79244 64 20708 100016 186b0 FSFK_K64F.elf フラッシュ メモリや SRAM は、e-Compass アルゴリズムを実行するにはまったく不十分です。このコードはセンサの値をリアルタイムで表示する GUI を実行することを目的としているため、コードから必要なものだけを厳密に選択することをお勧めします。 ダリオ
記事全体を表示
fxas21002c: 校准 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> #fxas21002c #IIO   大家好,   我下面的校准值是否正确?   1.参见 FXAS21002C 数据表第 40 页、   #define FS_AVL_2000_GAIN 1090 #define FS_AVL_1000_GAIN 545 #define FS_AVL_500_GAIN 272 #define FS_AVL_250_GAIN 136     1090 是将 62500 转换为弧度的度数。我使用的是这个值,因为提到的灵敏度是 62.5 mdps/LSB。   静态 IIO_CONST_ATTR(in_gyro_scale_available,"0.0010900.000545 0.000272 0.000136"); ---> 这些是上述 #defines 的宏值   静态结构属性 *fxas2100x_attributes[] = { &iio_const_attr_sampling_frequency_available.dev_attr.attr、 &iio_const_attr_in_gyro_scale_available.dev_attr.attr、 NULL、 };   2.我使用的是 Android 6.1 Marshmallow 和下面的 hrec 文件。我根据对数据表的理解选择了一些数值,其余的数值是从另一个陀螺仪的数据表中复制的。选择的值是否正确?请提出正确的数值。 iio.anglvel.max_range=30-------------------------------> 抄自另一部分。 iio.anglvel.resolution=0.001-----------------------------> 这个值是我从灵敏度中提取的,因为上面提到是 mdps/LSB iio.anglvel.power=3------------> 抄自不同的陀螺仪 iio.anglvel.scale=0.000545-----> 我使用的增益微值 iio.anglvel.quirks=hrtimer嘈杂偏颇 iio.anglvel.max_freq=100---------------> 抄袭自一个不同的陀螺仪   此致, 甘加达 传感器融合 Re: fxas21002c: Calibration <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,甘加达 我认为第一项是正确的。 第二项,我想是 HAL 中的代码,对吗?目前,我们还没有支持 IIO 框架的 HAL 代码。不同的供应商可能会以不同的方式编写 HAL。由于我们没有您的整个 HAL 代码,我无法判断这是否正确。 但有一点是,你已经在内核驱动程序中将陀螺仪输出转换为每秒弧度,那么分辨率的单位应该是每秒弧度,而不是 dps。 iio.anglvel.max_range=2000 // 如果范围单位是 dps iio.anglvel.max_freq=800 谢谢! 永辉
記事全体を表示
MPL3115A2 预热漂移: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好, 我在高度计应用中使用 MPL3115A2;在最初的 3 至 4 分钟内,测量高度下降了约 40 至 50 英尺。然后,它就会变得更加稳定。设备放在桌子上的避光箱中。唯一的光线可能来自同一印刷电路板上大约 6 厘米处的一个发光二极管。测量回路是 如果 (中断){ // 从 MPL3115 中断 read (REG_OUT); // 读取结果 read(REG_CTRL1) while(OST_bit == 1); // 读寄存器以确保 OST = 0 write(REG_CTRL1, 0xBA); // 设置 OSR = 128,OST=1,模式为待机 } 我的问题是 1/ 有没有人注意到这个设备有某种预热期,导致其精度在一段时间内一直很差,还是这种现象是我特有的,也就是说这个设备出现了故障?(我没有检测过其他标本,因为我只有一个......)。 2/ 在已知存在此问题的情况下,是否有任何硬件或软件变通方法? 3/ 我的测量程序是否正确? 非常感谢、 杰拉德 Re: MPL3115A2 warm-up drifting: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 好的,谢谢 Jose,我会订购一个新的,到时候告诉你。 Re: MPL3115A2 warm-up drifting: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,杰拉德、 是的,我认为这不是 MPL3115A2 的正常行为。该设备在焊接到PCB时很容易损坏,在焊接过程中可能会损坏,我建议您使用另一个样品进行测试。 祝您愉快, Jose ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Re: MPL3115A2 warm-up drifting: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 感谢何塞的回答。 我在第一次测量前留出了 6 秒钟的节奏;问题是 无论印刷电路板是在箱内还是箱外,都会以同样的方式出现 用一块小布挡住直射光线。 总之,盒子的背面有孔,可以让空气自然流动。 问题发生在设备关闭几秒钟后。 小时如果我在不到一分钟的时间内将其关闭,然后再打开,则 问题不会发生。因此,我想到了"热身运动" 时间读取高度的损失会在 3 至 5 秒内减少(不会增加)。 在 30 至 40 英尺的范围内飞行 4 分钟才稳定下来。 还请注意,我必须在 OFF-P 寄存器中设置的偏移量是 是 9 时,机场给出的 QNH 高度是正确的。 设备稳定。 当你说这不正常时,我是否应该理解为我应该 用另一个样本试试? 谢谢! 此致 杰拉德 Le 10/10/2017 à 19:34, reyes a écrit : > 恩智浦技术论坛 <> > 关于MPL3115A2 预热漂移: Jose Alberto Reyes Morales 的回复 <> in /Sensors/ - 查看完整讨论内容 <> > Re: MPL3115A2 warm-up drifting: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 感谢何塞的回答。 我在第一次测量前留出了 6 秒钟的时间;不管是把印刷电路板放在盒子里还是放在外面,并用一块小布挡住直射光,问题都会以同样的方式出现。总之,盒子的背面有孔,可以让空气自然流动。 关机几小时后,问题就会出现。如果我在不到一分钟的时间内关机再开机,问题就不会出现。这就是为什么它让我想到"热身" 时间。在 3 至 4 分钟内,读数高度损失在 30 至 40 英尺的范围内下降(从未上升),然后趋于稳定。 另请注意,我必须在 OFF-P 寄存器中设置的偏移量为 9,以便在设备稳定时使用机场给出的 QNH 获得正确的高度。 当您说这不正常时,我是否应该理解为我应该用另一个样本进行尝试? 谢谢! 此致 杰拉德 Re: MPL3115A2 warm-up drifting: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,杰拉德、 3 到 4 分钟的预热时间不正常,开启设备几秒钟后,高度计信号应保持稳定。 光线直接照射传感器顶部的小孔确实会影响传感器的读数,但出于测试目的,请将高度计放在盒子外面进行测量,我认为密封的盒子会影响传感器的高度读数。 祝您愉快, Jose ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
pressure measurement i have to measure pressure of compressed air around 3- 4 bar, which is heated of 80 degree celsius. I have to fix this sensors on the cylinder, thatswhy i prefer sensors with some projections, I found two pf them,MPX5500DP or MPX5700AP/GP/GP1, which is better?, why MPX5500DP with two projections.? it represents one for vaccum? , am prefering MPX5700AP/GP/GP1, is there any problem for this to my application? Pressure Sensors Re: pressure measurement MPX5500DP or MPX5700AP/GP/GP1 both are similar in function with difference in max pressure range for 500 kPa and 700 kPa. The MPX5500DP comes in package CASE 867C with two ports so you may measure the difference between two applied pressures. In general when leaving the port P2 opened you will get the difference between applied pressure to port P1 compared to ambient air pressure left on port P2 and that is similar to the gauge pressure sensor. So when you take any other differential pressure sensor and left the port 2 at atmospheric pressure basically you have gauged pressure sensor. MPX5700DP comes with the same package as well. Gauge pressure sensors GP have only one port for inlet pressure the P1 post and then a small vented hole at the back of the sensor for the ambient pressure. Absolute pressure sensors have this hole sealed with precise reference pressure (vacuum) that is not changing. MPX5700GP1 has only the 90 degree lead form compared to GP version. The gauge sensor is sort of differential sensor where the pressure is measured compared to gauged side which is exposed to ambient air pressure without any specific geometry of port. Absolute = vacuum reference. Gauge = atm. pressure reference. So it depends on your design. You may also consider for instance MPX6400A that is absolute as well with different package up to 400 kPa with max temp. range of +125degC. The package you may see at following link: https://community.freescale.com/docs/DOC-98952 Vented Gauge package that we offer is measuring diff. pressure between applied – measured pressure and atm. pressure which is not sealed so the measured output would be difference between applied pressure and current atmospheric pressure at certain location. So form this definition it wouldn’t be the right choice for the application unless the ref. atm. Pressure side would be perfectly sealed. For gauge pressure sensor you can measure the over or under pressure compared to ref. atm. pressure. Gauge Pressure readings are a special case of differential measurements in which the pressure applied to the “Pressure” side is measured against the ambient atmospheric pressure applied to the “Vacuum” side through the vent hole in the chip of the differential pressure sensor elements. There is no internal reference, there is simply a hole on the back side of the part, so it is open to the ambient pressure. In the same respect, absolute pressure can also be considered a differential pressure where the measured pressure is compared to a perfect vacuum. It is not always straightforward when to use the absolute pressure sensor or when to use the gauge one but generally if you want to measure or control a pressure that is influenced by changes in atmospheric pressure, e.g. the level of liquid in an open tank or the output pressure of an air compressor; you would use a gauge pressure sensor since you are interested in the pressure reading minus the atmospheric pressure component. If there is a requirement to measure pressures that are not influenced by changes in atmospheric pressure, e.g. leak testing a completely sealed non-flexible container, you would use an absolute pressure sensor. If a gauge pressure sensor was used instead to measure the container pressure and the barometric pressure changed then the sensor’s reading would change despite the fact that the pressure in the container remains the same. In case of differential packaging the ref. side would need to be maintained on certain desired pressure to get the reading of the difference between the measured inlet and the reference inlet. In compare with the vacuum - absolute package you get readings directly the difference compared to sealed ref. vacuum side. An absolute pressure measurement is one that is referred to absolute vacuum. The best example of an absolute referenced pressure is the measurement of barometric pressure. In order to produce an absolute pressure sensor the manufacturer will seal a high vacuum behind the sensing diaphragm. Therefore if you hold open the process pressure connection of an absolute pressure transmitter to the air it will read the actual barometric pressure. Differential: Difference in pressure between two points is measured as pressure is applied to both sides of the die/sensing element. Gauge: Bottom side is exposed to the atmosphere, while pressure is applied to top of die. Absolute: Pressure is applied to the top of the die while the bottom of the die is a vacuum-sealed reference. A vented gauge pressure transmitter for example allows the outside air pressure to be exposed to the negative side of the pressure sensing diaphragm via a vented cable or a hole on the side of the device, so that it always measures with reference to the ambient barometric pressure. Thus a vented gauge reference pressure sensor reads zero pressure when the process pressure connection is held open to atmospheric air. A sealed gauge reference is very similar except that atmospheric pressure is sealed on the negative side of the diaphragm. This is usually adopted on high pressure applications such as measuring hydraulic pressures where atmospheric pressure changes will have negligible effect on the accuracy of the sensor so venting is not necessary. There is another way of creating a sealed gauge reference and this is to seal a high vacuum on the reverse side of the sensing diaphragm. Then by adjusting the electronics, the output signal is offset by 1 bar so the pressure sensor reads close to zero when measuring atmospheric pressure. A sealed gauge reference pressure transducer will never read exactly zero when left open to atmospheric air, because atmospheric pressure is always changing and the reference in this case is fixed at a nominal 1 bar. You may refer to AN1573, Understanding Pressure and Pressure Measurement for further information.
記事全体を表示
fxls8471q 传感器低通滤波器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我正在研究 fxls8471q 加速计,我们想实现 LPF 滤波器配置,但数据表中没有太多详细信息。有谁对 LPF 有想法?还有 HPF? 加速度传感器 Re: fxls8471q sensor Low Pass Filter <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好, 不幸的是,除了数据表中提到的 LPF 或 HPF 之外,没有其他关于 FXLS8471 的 LPF 或 HPF 的详细信息,但是,有一份与 FXLS8471 非常相似的 MMA8451 应用笔记可以在其中找到有关这些过滤器的更多详细信息,可以在以下链接中找到此文档:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4071.pdf 此致, 何塞
記事全体を表示
When will NTM88K135 be mass-produced? I would like to know if the NTM88K135 has been mass-produced, and if not, when will it be mass-produced? Re: When will NTM88K135 be mass-produced? Understand,did you contact with local NXP distributor? Re: When will NTM88K135 be mass-produced? NTM88h135 is already MP Re: When will NTM88K135 be mass-produced? 1.customer name/location: siming/ningbo 2.in development 3.500k/y Re: When will NTM88K135 be mass-produced? Please fill below : 1: customer name/location 2: project schedule 3: volume/annual
記事全体を表示
FXTH87xx11 圧力が範囲外です <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、みんな! 常圧下で圧力を計測したところ奇妙な問題が発生しました。センサのデバッグ時には正常に動作します。センサーの電源をオフにして再起動すると、測定圧力プロンプトが範囲外になります。停電後に通常の状態に戻る方法、またはどのような点に注意する必要があるかを知りたいです (チップが正常に動作していることを確認するために他のプログラムを試しました)。 多分私はそれを明確に説明しなかったかもしれません。読み取り圧力値が範囲外になる理由がわかりません。停止モードやその他の設定に関係していますか? よろしくお願いいたします! 圧力センサ Re: FXTH87xx11 Pressure out of range <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ルーチンを模倣し、圧力を読み取る前に次のコードを使用すると、状況は改善されました。 TPMS_LF_ENABLE(クリア); TPMS_INTERRUPT_FLAG=クリア; TPMS_READ_VOLTAGE(温度測定値); 补充记录 後続の通信通知では、状態文字に高圧力のマークが含まれており、この位置 1 では、気圧が高圧力範囲にあることが示されています。 Re: FXTH87xx11 Power off <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 多分私はそれを明確に説明しなかったかもしれません。読み取り圧力値が範囲外になる理由がわかりません。停止モードやその他の設定に関係していますか?
記事全体を表示
有抗阳光照射的压力传感器吗? Hello 我正在寻找一种最小读数为 30 kPa(或更小)、具有日光抗扰性的恩智浦压力传感器,但没有找到。 众所周知,大多数压力传感器都存在对阳光敏感的问题。 问候和感谢 压力传感器 Re: Any pressure sensor with sunlight immunity? 你好,尼古拉、 感谢您提供更多详情。我需要联系应用工程师,请他提供建议。他们总是要求提供案件的详细信息。尤其是年卷。能否请您提供? 客户:FUNDACIóN ANDALUZA PARA EL DES.AEROESPACIAL 最终客户:? 最终应用: ? 国家:西班牙西班牙 年销售量:? 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: Any pressure sensor with sunlight immunity? 我需要绝对气压传感器。我想使用 FXPS7115DS4T1,因为数据表中没有任何关于日光的警告。其他数据表对阳光发出警告,称"传感器芯片对光线照射敏感。通过端口孔直接照射光线会导致压力测量的准确性发生变化。在正常运行时,应避免将其暴露在端口上。"- FXPQ3115BV 但是,FXPS7115DS4T1 并非对此一无所知。 Re: Any pressure sensor with sunlight immunity? 你好,尼古拉、 我们拥有大量的压力传感器产品组合。请参见此链接。您需要气压传感器还是差压/压力表类型的传感器? 遗憾的是,我们的压力传感器没有经过抗阳光测试,如果压力传感器长期暴露在阳光直射下,我们无法保证其长期可靠运行。 致以最崇高的敬意 约瑟夫
記事全体を表示
質問、MMA8491Q資格レポート <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 親愛なるチームの皆様、 お客様が MMA8491Q チップの寿命について知りたいと言っています。 MMA8491Qの耐久性能データを入手できますか。 HTOL、BHAST、MS、または VIB データについて言及できる何らかの資格レポートが存在する可能性があると考えています。 レポートが入手できれば、MMA8491Q が JEDEC の仕様を適用できると説明できると思います。 ありがとうございます 宮本 加速度センサ Re: Question, MMA8491Q qualification report <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 TomasVaverka ご返信ありがとうございます。作成させていただきます。 BR、 宮本 Re: Question, MMA8491Q qualification report <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 親愛なる正道さん、 要求されたデータを取得するには、標準チケットを作成してください。 よろしくお願いいたします。 トーマス
記事全体を表示
读取 NTM88 上 PTB0 引脚的电压 我使用的是 NTM88 TPMS 传感器,我想读取 PTB0 引脚上的电压。我正在调用函数 vfnTakeSensorsMeasurements(TAKE_P|TAKE_V|TAKE_T|TAKE_Z|COMP); 来获取压力、电压、温度和 Z 轴读数。我的其他参数读数正常,但电压读数却不正常。无论引脚接地还是连接到 Vcc,它的原始读数都是 195。我想测量 PTB0 引脚上的电压,还有什么其他步骤没有完成吗?在哪里配置测量电压的引脚?我的情况是 PTB0 Re: reading voltage on pin PTB0 on NTM88 嗨,安基特、 如果 VDD 连接到 PTB1,那么函数返回 1023 是正常的。 使用 TPMS_READ_VOLTAGE 测量电源电压,然后再使用 TPMS_COMP_VOLTAGE。数据手册中给出了将补偿电压值从计数转换为伏特的转换函数。 顺祝商祺! 托马斯 Re: reading voltage on pin PTB0 on NTM88 嗨,托马斯、 浏览完数据表后我发现,在测量引脚 PTB0 和 PTB1 上的外部电压时,它采用 VDD 作为参考电压,这就是它可能始终将 1023 作为原始计数的原因,因为我正在尝试使用这个引脚测量电源电压(用作电源的纽扣电池的电压),当我的电源电压变低时,参考电压也会变低,因此它显示 1023。有没有办法测量电源电压到 NTM88。 Re: reading voltage on pin PTB0 on NTM88 我尝试使用 TPMS_READ_V1 测量 PTB1 引脚上的电压,在"gau16UUMA" 中,无论电压值如何,原始计数都是 1023,而在"gu8CompVolt" 中,补偿后的电压计数是 255。我是不是做错了什么? void vfnTakeSensorsMeasurements (UINT8 u8sens_select) { /* 启用带隙 - V 和 T 测量需要 * 需要 25µs 才能稳定。 */ SPMSC1_BGBE = 1; vfnDelayMicroSec(4); // 执行 28us 延迟 /* 清除采集状态 */ gu8StatusAcq = 0; /* * TEMPERATURE */ if ((u8sens_select& TAKE_T) == TAKE_T) { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_TEMPERATURE (gau16UUMA); if ((u8sens_select& COMP) == COMP) { gu8StatusAcq |= TPMS_COMP_TEMPERATURE (&gu8CompTemp, gau16UUMA); } } /* * VOLTAGE */ if ((u8sens_select& TAKE_V) == TAKE_V) { PTBDD_PTBDD1 = 0; gu8StatusAcq |= TPMS_READ_V1 (gau16UUMA,1); if ((u8sens_select& COMP) == COMP) { gu8StatusAcq |= TPMS_COMP_VOLTAGE (&gu8CompVolt, gau16UUMA); } } /* * PRESSURE */ if ((u8sens_select& TAKE_P) == TAKE_P) { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_PRESSURE (gau16UUMA, 1u); if ((u8sens_select& COMP) == COMP) { // 执行压力补偿需要原始温度和电压 if ((u8sens_select& TAKE_T) != TAKE_T) { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_TEMPERATURE (gau16UUMA); } if ((u8sens_select& TAKE_V) != TAKE_V) { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_VOLTAGE (gau16UUMA); } gu8StatusAcq |= TPMS_COMP_PRESSURE (&gu16CompPressure, gau16UUMA); } } /* * ACCELERATION X */ gu8AccelOffsetX = 7; if ((u8sens_select& TAKE_X) == TAKE_X) { if ((u8sens_select& RAW_DYN) == RAW_DYN) { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_DYNAMIC_ACCEL_X (LPF_500HZ,&gu8AccelOffsetX, gau16UUMA); } else { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_ACCEL_X(gau16UUMA, 1, LPF_500HZ, gu8AccelOffsetX); } if ((u8sens_select& COMP) == COMP) { // 执行加速度补偿需要原始温度和电压 if ((u8sens_select& TAKE_T) != TAKE_T) { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_TEMPERATURE (gau16UUMA); } if ((u8sens_select& TAKE_V) != TAKE_V) { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_VOLTAGE (gau16UUMA); } gu8StatusAcq |= TPMS_COMP_ACCEL_X ((UINT16*)&gu16CompAccelX, gau16UUMA); } } }// 结束 X 测量 /* * 加速 Z */ gu8AccelOffsetZ = 7; if ((u8sens_select& TAKE_Z) == TAKE_Z) { if ((u8sens_select& RAW_DYN) == RAW_DYN) { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_DYNAMIC_ACCEL_Z (LPF_500HZ,&gu8AccelOffsetZ, gau16UUMA); } else { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_ACCEL_Z(gau16UUMA, 1, LPF_500HZ, gu8AccelOffsetZ); } if ((u8sens_select& COMP) == COMP) { // 执行加速度补偿需要原始温度和电压 if ((u8sens_select& TAKE_T) != TAKE_T) { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_TEMPERATURE (gau16UUMA); } if ((u8sens_select& TAKE_V) != TAKE_V) { gu8StatusAcq |= TPMS_READ_VOLTAGE (gau16UUMA); } gu8StatusAcq |= TPMS_COMP_ACCEL_Z ((UINT16*)&gu16CompAccelZ, gau16UUMA); } } }// 结束 Z 测量 /* 禁用带隙 - 允许我们节省一些电能 */ SPMSC1_BGBE = 0; } Re: reading voltage on pin PTB0 on NTM88 嗨,安基特、 在 vfntakeSensorsMeasuremensions () 中调用的 TPMS_READ_VOLTAGE 函数用于测量电池电压。 使用 TPMS_READ_V0 功能可测量 PTB0 引脚的电压。调用该函数前,必须将 PTB0 引脚配置为输入。 通过 TPMS_READ_V1 功能测量 PTB1 引脚的电压。调用该功能前,必须将 PTB1 引脚配置为输入。 固件库用户指南中提供了所有库函数的列表和说明: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=UM11145 顺祝商祺! 托马斯
記事全体を表示
Linker error when building ISF2.2 example project ISF_K22F_KDS_SF_PROJ Hi, I get the following error message when building ISF_K22F_KDS_SF_PROJ:   arm-none-eabi-g++: error: /Generated_Code/ISF/ProtocolAdapter/Source/isf_sysconf_comms.o: No such file or directory   I think I have all the right updates. I ran the ISF R2.2 Installer and also installed the ISF2P2_PEx.PEupd to PEx. Using KDS 3.1 and KSDK 1.2.0. When I do a Help>Check for updates I get a "No Updates Were Founds".   (The exported project archive file but it was too big to attach.)   I do see isf_sysconf_comms.o in the Project Explorer (and in Windoows Explorer) so it is there.   Any thoughts on what I am doing wrong?   Thanks, Mark Intelligent Sensing Framework Re: Linker error when building ISF2.2 example project ISF_K22F_KDS_SF_PROJ I download the ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ project on to a FRDM-K22F with a FRDM-STBC-AGM01 and use the Rev 2.3.2.0 Sensor Tool Box to see the data and the board image move. I'm sure the hardware (FRDM-K22F with a FRDM-STBC-AGM01) is working because it works great with older code (from the K64 I think that I made some simple modifications to) . But when I run the ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ project on this hardware the Sensor Fusion GUI is not getting the right data or something odd like that. I've been looking at the Gyro Stabilized Compass mainly. Is there a newer version of the Sensor Fusion Toolbox that I should be using? I played around with the "Custom Sensor Board Mount Abstraction" settings and the sensor data displayed looks good but the compass data is not right. Also the SysTick value is around 190 which seems high.  And the board displayed is the FRDM-K20D50M. Should this project work with the Sensor Fusion Tool Box and if so what do you think I am doing wrong? Thanks! Mark Re: Linker error when building ISF2.2 example project ISF_K22F_KDS_SF_PROJ Glad to be of help.  Good luck and please let us know if there is anything else you see with ISF 2.2. Dave... Re: Linker error when building ISF2.2 example project ISF_K22F_KDS_SF_PROJ It's working now. I uninstalled KDS 3.1 and re-installed KDS 3.2. Then did the updates. The project builds with out errors. Yea! Thank you for the  help! Mark Re: Linker error when building ISF2.2 example project ISF_K22F_KDS_SF_PROJ Ah Ha! I did not have that path or those files. I re-tried ISF2P2_Installer.exe and noticed that I am getting some errors (below). I re-ran ISF2P2_Installer.exe "as administrator" and I now have those example projects! Thank you Dave! I imported the example application from there but I still get a linker error. This time: So I did a "clean" and a "refresh", re-generated Processor Expert Code, and did a build but no change. Same Linker error. I will try re-booting and report back on any changes. Maybe I'm having memory issues with too many programs open. Thanks again for your help! Mark Re: Linker error when building ISF2.2 example project ISF_K22F_KDS_SF_PROJ Hi Mark, This is your problem, I'm about 90% sure. Try navigating (inside KDS 3.x Import Existing Project) to here: Try the project from this location and I bet it will work. Dave... Re: Linker error when building ISF2.2 example project ISF_K22F_KDS_SF_PROJ Hi Dave, I think you are on to something with your suggestion about "make sure you are importing ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ". Is it possible the older file is posted the on web? On 3/21/2016 I downloaded a file called ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ.zip.  I created a work space called ISF_2P2_WS and put the .zip file in there and un-zipped the file. Notice that the project folder starts off with ISF_K22F... not ISF2P2_K22F... In your screen shot above your project name starts with ISF2P2_K22F.... My project starts with ISF_K22F... Screen shot below. Why the difference between my project name and yours?  Please download ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ.zip off the NXP public web site and you'll see what I mean. Thanks, Mark Re: Linker error when building ISF2.2 example project ISF_K22F_KDS_SF_PROJ Hi Mark, I think you may have leftover projects from previous versions of ISF 2.2.  We have just released a new ISF 2.2 Installer (3/4/2016), so please check that.  I did the install fresh this morning.  The corresponding project (build) should look like this: Please check the installation and make sure you are importing ISF2P2_K22F_MQX_SF_PROJ. thanks! Dave...
記事全体を表示
セルフテスト中に、FXLS90322 加速度センサーの応答データと予想値が一致しませんでした。       セルフテスト中、完全な固定値セルフテストフェーズのマニュアルには、チャネル1のコマンド = 0x804c6071、レスポンス = 0x40006089 と記載されています。ボード上で実際にキャプチャされるレスポンスデータは…レスポンス = 0x480060F9。マニュアルによると、48メートルデバイスはセルフテストモードになっています。         完全な固定値セルフテスト マニュアルには、ボード上でキャプチャされた次の応答データが表示されます: チャネル 0 コマンド = 0x804460F4 応答 = 0x40006089、チャネル 1 コマンド = 0x804C50AC 応答 = 0x40005054、Ch0 応答 = 0x480060F9、Ch1 応答 = 0x48005024。                 完全なデジタルセルフテストフェーズでも同様の問題が発生します。 回复: fxls90322加速度传感器自检过程中响应数据和预期值不一致 デバッグ中に様々なCRCアルゴリズムを試しましたが、どれもマニュアルの例と一致しませんでした。スクリーンショットを見ると、アルゴリズムは合格しているようです。CRC8アルゴリズムを教えていただけますか?
記事全体を表示
SPIピン こんにちは、 圧力センサFRDMSTBANP8XDボードをマイクロコントローラボードに接続する必要があります。したがって、私の理解では、SPI 接続には以下のピンを使用する必要があります。 J5.4 - 社会 J5.5 - シコ J5.6 - SCLK J5.7 - GND J6.4 - VDD J3.3 - CS/ウェイクアップ 私の理解は正しいでしょうか?また、使用すべき INT/RDY ピンも見つかりませんでした。INT/RDY に使用できるピンはどれですか? 圧力センサ Re: SPI pins こんにちは、エリカさん 分かりました。ありがとう! Re: SPI pins PS 対応ピンは、外部 MCU がほとんどの時間オフ状態のままである場合に、割り込みをトリガーする前に NBPX によって外部 MCU 電源をオンにするために使用できます。 詳細については、 BPMS 製品トレーニングのスライド 25 および 26 を参照してください。 これがお役に立てば幸いです。 Re: SPI pins こんにちは、エリカさん PS_ENABLE を有効にすると、PS_ENABLE ピンにアサーションが発生することを理解しました。しかし、それを使用することによる本当の利点が何であるかを知りたいのです。PS_ENABLE ピンのアサーションを検出した場合、何ができますか? よろしくお願いします。 Re: SPI pins こんにちは、 通知シーケンスは、PS ENABLE 機能が有効かどうかによって異なります。 AN13882 NBPデバイスのホストアプリケーションセクション5.1を確認してください。 Re: SPI pins こんにちは、 サポートありがとうございます。 もう1つ質問があります。ドキュメントから、PS_ENABLE ピンが有効な場合、NBP8 は INT ピンにパルスを生成する前に PS ENABLE ピンをアサートすることを理解しました。 しかし、それを使用することで実際にどのようなメリットがあるのかを知りたいのです。INT ピンをすでに監視している場合、それを使用する利点は何ですか? よろしくお願いします。 Re: SPI pins こんにちは、 お問い合わせいただきありがとうございます。 はい、その通りです。 INT/RDY ピンの場合は、J3.6 または J3.8 を使用する必要があります。ユーザー マニュアルの表 1、ジャンパーおよびNBP9 データシートの表 3 および 4 を参照してください。   プレスリリース、製品ニュースの更新 これがお役に立てば幸いです。
記事全体を表示
MPXV7025GC6U がフルレンジに到達しない <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> MPXV7025GC6Uを使用しようとしていますが、電圧出力に問題があります。常圧では2.5Vで安定しますが、真空状態では0Vにかなり近くなります。正圧では最高値でも3.5Vしか得られません。 正圧側で直線性を向上させるにはどうすればよいですか?これに対する分圧器またはオペアンプを例とともにアドバイスしてくださる方はいらっしゃいますか? ありがとう   圧力センサ センシング・プラットフォーム Re: MPXV7025GC6U not reaching full range <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、ダグ。 次のアプリケーションノートを確認することをお勧めします。 AN1646 統合圧力センサのノイズに関する考慮事項: このアプリケーションノートでは、ノイズ フィルタリングの手法と考慮事項について説明します。たとえば、電源では、センサ出力は電源電圧に比例するため、電源電圧の変化はセンサの出力に反映されます。このノイズに対しては、電源のデカップリングが重要です。また、アプリケーション ノートでは、ノイズを軽減するためのアナログおよびデジタル レイアウトの最適化に関するガイダンスも提供しています。 AN1318 半導体圧力センサとマイクロコンピュータのインターフェイス: このアプリケーション ノートでは、半導体圧力センサをマイクロコンピュータに簡単にインターフェイスするための回路例を示します。 この情報が役に立つことを願っています。返信が遅くなりましたことお詫び申し上げます。 すてきな一日を、 パウリナ
記事全体を表示