我使用的是 FXLN8361Q 芯片,但是当我完成 PCB 板并焊接芯片时,我发现 3 轴的输出电压与数据表不一样。数据表中显示的电压约为 0.75V,而实际电压约为 1.2V。您能告诉我问题出在哪里吗?谢谢。
您好,
至少在不知道电路图的情况下,很难说问题出在哪里。您能在这里分享一下吗?
您的电源电压是多少?
BYP 引脚的电压是多少?是 1.5 伏吗?
EN 引脚的电压是多少?
您测试了多少个部件? 您在多少个部件上观察到了这种错误读数?
你是如何焊接它们的?
掌握更多信息后,我们将能提供更准确的答案。
此致,
托马斯
PS: 如果我的回答有助于解决您的问题,请标记为"正确" 或 "有帮助"。谢谢。
可能是焊接过程造成的。你能分享一下条件吗?
关于焊接规格。对于 FXLN8361Q,请查看产品摘要页面的 "环境与合规信息"部分
http://www.freescale.com/webapp/search.partparamdetail.framework?PART_NUMBER=FXLN8361QR1&lang_cd=