890866_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

890866_ja-JP

890866_ja-JP

FXTH87xx11 圧力が範囲外です<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、みんな!

常圧下で圧力を計測したところ奇妙な問題が発生しました。センサのデバッグ時には正常に動作します。センサーの電源をオフにして再起動すると、測定圧力プロンプトが範囲外になります。停電後に通常の状態に戻る方法、またはどのような点に注意する必要があるかを知りたいです (チップが正常に動作していることを確認するために他のプログラムを試しました)。

多分私はそれを明確に説明しなかったかもしれません。読み取り圧力値が範囲外になる理由がわかりません。停止モードやその他の設定に関係していますか?

よろしくお願いいたします!

圧力センサRe: FXTH87xx11 Pressure out of range<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ルーチンを模倣し、圧力を読み取る前に次のコードを使用すると、状況は改善されました。

TPMS_LF_ENABLE(クリア);

TPMS_INTERRUPT_FLAG=クリア;

TPMS_READ_VOLTAGE(温度測定値);

补充记录

後続の通信通知では、状態文字に高圧力のマークが含まれており、この位置 1 では、気圧が高圧力範囲にあることが示されています。

Re: FXTH87xx11 Power off<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

多分私はそれを明確に説明しなかったかもしれません。読み取り圧力値が範囲外になる理由がわかりません。停止モードやその他の設定に関係していますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 09:12 AM
更新者: