683307_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

683307_ja-JP

683307_ja-JP

センサーフュージョンのメモリとフラッシュの要件<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私は、Kinetis プラットフォームに似た CPU/フラッシュ/RAM を搭載したボードを使用しています。

48MHz ARM CPU、128KB フラッシュ、16KB SRAM

しかし、オペレーティングシステムはその大部分を占めている

私のビルド (センサ Fusion ライブラリなし) では、次のメッセージが生成されます。

使用されたフラッシュ: 131072 バイト中 114033 バイト (87.0 %)。
使用された SRAM: 16384 バイト中 14144 バイト (86.3 %)。スタック: 2048 バイト。ヒープ: 1024 バイト。

残っているものは、センサ フュージョン e-Compass アルゴリズムを実行するのに十分ですか?

よろしくお願い申し上げます。

アンディ

Re: Memory and flash requirements for Sensor Fusion<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、アンドリュー。

私はセンサ フュージョンのプロジェクト FSFK-K64F を例として選択し、コンパイルすると次の結果が得られました。

テキストデータ bss 10進数 16進数 ファイル名
79244 64 20708 100016 186b0 FSFK_K64F.elf

フラッシュ メモリや SRAM は、e-Compass アルゴリズムを実行するにはまったく不十分です。このコードはセンサの値をリアルタイムで表示する GUI を実行することを目的としているため、コードから必要なものだけを厳密に選択することをお勧めします。

ダリオ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 09:25 AM
Updated by: