Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
S32K3xx FlexCAN 传统和增强型 RXFIFO DMA 我正在研究 S32K344 FlexCAN,在使用 FlexCAN 时我遇到了一些问题。 1.DMA在S32K344中实际上是如何工作的?以及如何使用它? 2. 如何将传统 FIFO 与 DMA 以及增强型 FIFO 与 DMA 集成 3. 使用 DMA 会产生什么后果? Re: S32K3xx FlexCAN legacy and Enhanced RXFIFO DMA 你好, 请问能否提供此示例的 MCAL 版本?谢谢。
查看全文
关于 i.MX 93 的 Windows 10/11 物联网企业版 - bootcmd 嗨,朋友们、 有人知道吗,如何为 i.MX93 配置正确的 bootcmd 以允许它从 U-Boot 正确启动,然后从 ARM 上的 Windows 启动? 在过去的时间里,我们在 defconfig 中对 i.MX 8 Series bootcmd 进行了如下配置: CONFIG_BOOTCOMMAND="fatload mmc${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} /uefi.fit;bootm${loadaddr} ;" 因为当我们版本 i.MX 8 固件,例如 i.MX 8M Plus 时,在 ~/win10-iot-bsp/imx-MKIMAGE/IMXImage/ IMX8M 中,你可以找到:imx8mp-evk.dtb,您还可以检查 soc.mak它将处理 imx8mp-evk.dtb并将其合并为最终固件文件。 但 i.MX93 文件夹结构相同、 soc.mak并没有做同样的事情。它不会在路径中创建 imx93-11x11-evk.dtb:~/win10-iot-bsp/imx-mkimage/imx-mkimage/IMX 9。 因此,如果我们按照同样的方式在 defconfig 中配置 CONFIG_启动 COMMAND,i.MX 8 系列的 U-Boot 程序将不一样,它不会进入 microSD WinPE(efi/boot/bootaa64.efi),它将继续重启。 有人知道如何正确操作吗?我们无法在 i.MX Windows IoT 用户指南、快速入门指南......中找到相关信息。 谢谢你们的帮助! 祝您有美好的一天 亚历克斯-张 参考。 适用于 i.MX 应用处理器的 Windows 10/11 物联网企业版 Windows Windows 10 物联网企业版 Re: About Windows 10/11 IoT Enterprise for i.MX 93 - bootcmd 关于 Windows I0/11 IOT,我建议您 与 [email protected] 的 IOT 团队联系。 看看他们是否有这方面的信息。 Re: About Windows 10/11 IoT Enterprise for i.MX 93 - bootcmd 嗨,朋友们、 我们尝试对imx93_11x11_evk_nt_deconfig CONFIG_BOOTCOMMAND进行如下配置: mmc dev 1;如果 mmc 重新扫描;那么 fatload mmc 1:2 ${kernel_addr_r} EFI/启动/bootaa64.efi && fatload mmc 1:2 ${fdt_addr_r} dtb/imx93-11x11-evk.dtb && fdt addr ${fdt_addr_r} && fdt header && bootefi ${kernel_addr_r} ${fdt_addr_r}; fi 在重新编译固件并将其闪存到 microSD 卡并将其放入 i.MX 93 EVK 后,我们的 PuTTY 消息如下: 剧透 (高亮部分可供阅读) U-启动 2023.04-g93957155-dirty(Aug 08 2025 - 09:59:05 +0800) CPU:i.MX93 (52) rev1.1 1700 MHz(运行频率为 1692 MHz) CPU:30 摄氏度的工业温度等级(-40 摄氏度至 105C) 型号:恩智浦 i.MX93 11X11 EVK 板 动态随机存取存储器(DRAM):2 GiB 内 核:218 个设备,30 个 u 类,设备树:独立的 MMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:1 来自 MMC 的加载环境... 好吧 ... 输入:串行 输出:串行 错误:串行 BuildInfo: - ELE 固件版本 0.1.0-e943c57c 切换到分区 #0,OK mmc1 是当前设备 闪存目标是 MMC:1 Fastboot:正常 正常启动 按任意键停止自动启动:0 切 换到分区 #0,OK mmc1 是当前设备 1 303 毫秒 (1.9 MiB/s) 读取 50392 字节在 7 毫秒 (6.9 MiB/s) 内 工作 FDT 设置为 83000000 魔法:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:xc4d8 ( 50392) off_dt_struct:0x38 off_dt_strings:0xb5f8 off_mem_rsvmap:0x28 版本:17 last_comp_version:16 boot_cpuid_phys:0x0 size_dt_strings:0 xedb size_dt_struct:0xb5c0 数字 mem_rsv:0x0 正在启动 /EFI\启动\bootaa64.efi BlinitializeLibrary 失败 0xc0000225 ## 应用程序 失败,r = 14 启动= > U-启动 2023.04-g93957155-dirty(2025 年 8 月 8 日-09:59:05 +0800)CPU:i.MX93 (52) rev1.1 1700 MHz(以 1692 MHz 运行)CPU:30摄氏度的工业温度等级(-40摄氏度至 105摄氏度)型号:恩智浦 i.MX93 11X11 EVK BoardDRAM:2 GibCore:218 个设备,30 个 u 类,设备树:separateMMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:0,FBoardDRAM:2 GibCore:30 个设备,30 个 u 类,设备树:SeparateMMC SL_SDHC: 1正在从 MMC 加载环境...好的... 输入:SerialOut:SerialErr:SerialBuildInfo:-ELE 固件版本 0.1.0-e943c57cswitch到分区 #0,OKMMC1 是当前设备闪存的目标是 mmc: 1FastBoot:normalNormal 启动按任意键停止自动启动:0 切换到分区 #0,okmmc1 是当前设备在 1303 毫秒 (1.9 MiB/s) 内读取 50392 字节 (6.9 MiB/s) 工作 FDT 设置为 83000000magic:0xd00dfeedtotaltalmcmic:0xd00dfeedtotaltalmc1 大小:0xc4d8 (50392) off_dt_struct:0x38off_dt_strings:0xb5f8f8off_mem_rsvmap:0x28版本:17last_comp_versize:16boot_cpuid_phys:0xedbsize_dt_struct:0xb5c0number mem_rsvt:0xb5c0number mem_rsvt v: 0x0启动 /EFI\ Boot\ boot\ bootaa64.efiblinitializeLibrary 初始化库失败 0xc0000225## 启动失败,r = 14u-boot= > 我们曾尝试从 microSD\ WinPE\ boot.wim 中删除 Lanage P ackage 以缩小尺寸。(从 2.X GB 到 347 MB) 但是 i.MX 93 仍然无法启动。 有人有解决这个问题的经验吗? 谢谢您! 亚历克斯-张
查看全文
在 MPC5748G MCU 的扩展 SPI 模式下,EOQF 标志未被设置 你好,团队、 我在 MPC5748G MCU 中使用扩展 SPI 模式进行 32 位帧传输,发现传输结束时 EOQF 标志没有被设置。我在 MPC5777C MCU 上使用了相同的代码,一切正常。 你知道为什么会出现这个问题吗?任何建议或想法都会被极大地采纳。 期待您的真知灼见。 谢谢! 此致, 克里希纳 用于 i.MX RT 的 eIQ 机器学习软件 Re: EOQF flag is not getting set in EXTENDED SPI mode in MPC5748G MCU 你好,伊谢、 谢谢您的答复。我已正确配置 SPI 模块以传输 32 位帧,如果不查看 EOQ 标志,读取和写入均可在 MPC5748 中正常工作。我还设置了 EOQ 标志,以便传输最后一个字,但模块不承认这一点。 仅供参考,我不在 EOQ 中使用中断我正在轮询寻找那个标志。 您提到"虚假队列结束语" ,能否请您解释一下这是什么意思? 谢谢! 此致, 克里希纳
查看全文
S32G 无法通过串行端口编程的问题 S32G3 你好,根据问题,我再次使用 S32G399A 芯片。正常启动后,我连接串行端口,然后使用闪存工具进行刻录。错误报告界面如下所示,电流可下降约 30mA(12V 电源)。请您帮我找出原因,并确定我应该从哪个方向进行调查。谢谢。 Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 此问题已解决,谢谢回复。 Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 您好,从您更新的信息来看,问题有可能与您的时钟设计有关。 目前而言,在 S32 Flash 工具中,没有支持S32G3 custom board+Oscillator的功能,我并没有看到有目前可用的相关二进制文件来支持您的情况。 给您带来的不便很抱歉。 BR Chenyin Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 你好, 1、我现在根据S32G-VNP-RDB3设计的自己主板。 2,Flash Tool :Version: 2.3.2,如下图。 3、我自己的主板,Flash型号是:MX25UW51245GXDQ00。 我现在遇到的这个问题,是否是因为时钟的问题引起? 我的时钟现在使用的是单端时钟。部分原理图如下。 然后,我下午把我的BOOTMOD[1:0]改为1:0后,可以烧录到SRAM中,并且串口也能打印出“hello world”,但是仍不能烧录到Flash。帮忙分析下原因。谢谢。 Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 你好,@龙岗素 谢谢您的帖子。 我知道你愿意刷新 S32G 板的 QSPI。 1。我能知道你是否在使用定制板吗?还是恩智浦的 RDB3/EVB3? 2.使用的是哪个版本的闪存工具? 3.如果是定制板,QSPI 的部件号是多少,它是你在 Flash 工具中选择的吗? BR 切宁
查看全文
如何真正实现PT60的中断嵌套 最近在支持几个PT60的家电项目,遇到一个共同的问题,就是程序运行的时候,显示数码管会有不规律的闪烁。 几个项目都是以触摸TSI为核心的,对方工程师反应,如果把TSI的中断关闭就不会有闪烁现象。数码管的扫描程序是在MTIM的中断中完成的,经初步分析推测,应该中断时序错乱导致的问题。 因此我们想着这个应该用中断嵌套的方式可以解决。 中断嵌套的定义简单来说,就是当MCU正在处理一个低优先级的中断的时候,来了一个高优先级的中断,系统此时就会放下低优先级转向去执行高优先级的,完了之后继续回来执行低优先级的。 按照这个逻辑,我们应该只要将各个中断的优先级预先设好就没有问题了。项目一共用了四个中断TSI,RTC(这两个中断组合完成TSI扫描按键,是基于sam之前写的的算法),MTIM(数码管扫描),KBI(用作低功耗唤醒)。 因此,我们把MTIM的优先级设成最高,就应该不会再出现闪烁的现象了,但改完之后,结果依旧失败。   经过不断讨论以及查找数据手册,最终实现了,但不得不说PT60实现中断嵌套还是挺麻烦的。 我们一步一步来:   1.首先我们来看CPU是执行中断的顺序。其余步骤没有什么特别,关键就在于第2步。 2.我们来看这个I位的作用。当进入某个中断之后,这个I位就会被自动置位,也就是系统将整个interrupts都给关掉了,这么做的原因也就是为了让系统在执行某个中断的时候,不会被其他的中断给干扰打断。 那么这就是为什么我们会中断嵌套失败的根本原因! 3.因此,如果我们需要使用中断嵌套的话,那么就需要在每个中断程序里面添加这个清楚CCR寄存器I位的指令,asm cli。 4.因为中断嵌套被启用了,有潜在的风险会导致进中断前一些堆栈数据出错或者中断优先级出问题等,那么在中断程序的最后,我们再加一句话,让一切恢复正常就可以了 IPC_SC_PULIPM = 1;   经过以上步骤,中断嵌套就能够实现了。     但在这个过程中,遇到了几个问题,也和大家分享下 1.PT60的中断会自己嵌套自己: 手册中有提到,高优先级和同级中断都是可以抢占低优先级的。 我举个例子来说明: 现在有两个中断,1号中断--低优先级0级,2号中断--高优先级1级。 1号中断正在执行的过程中,此时2号中断过来打断了他,系统必然要先把2号中断执行完。之后再回去执行1号中断剩下的部分。但很不巧,此时新的1号中断又来了,就是说上一次的1号中断还没跑完,又被新的1号抢占了,也就是自己嵌套了自己,最后必然导致全部中断的时序都出现了问题。 这是一种潜在的隐患,我们的解决方法就是:让0级的1号中断一开始执行中断程序之后,让其把自身的中断等级提高一级,中断结束的时候在加上上面提到的恢复语句又变回0级。这样的话,我旧的1号中断(1级)还没执行完,新的一号中断(0级)即使来了,也无法抢占,必须乖乖的等着让旧的先执行完。下面这几条语句就是提高中断等级的,我们实验的时候让中断只有0和1级。   2.在执行asm cli指令之前必须要清除中断标志位: 接上,如果不清楚标志位的话就打开asm cli的话,那么系统就一直不断地让这个中断再进,也就是中断自己不断地在嵌套自己,最终把堆栈给压爆了,程序也就跑飞了。   东西很简单,但是确实值得注意。 附件是测试的程序,有需要的可以参考。  General
查看全文
コミュニティガイドライン NXPコミュニティへようこそ  NXPコミュニティ は 、NXPのお客様、パートナー、および従業員が、 組み込み設計のトピック や 技術的な質問 について 、アイデアや ヒントを共有したり、質問 したり、協力 したり、意見を受け取ったりする機会を提供します 。 当社の コミュニティ は 、コミュニケーション、コンテンツ作成、アイデアの共有、問題解決のためのこの包括的なコラボレーション環境を使用して 、お客様が 設計プロセスを迅速かつ効率的に革新 し、進める のを支援します 。 開発者コミュニティから専門家のアドバイスを受けることができます。 NXPサポート チームは 、 これらのフォーラムを監視して回答を提供し、 フィードバック に耳を傾け ます 。誰でもメッセージを読むことができますが、 質問 、体験 、回答 を 投稿できるのは、登録 されたメンバー nxp.com のみです 。   進行状況を追跡する バッジ:バッジは、さまざまな種類の個々の行動や活動についてメンバーを表彰します。多くのバッジは簡単に獲得でき、メンバーが参加を開始するとすぐに授与されます。バッジは、メンバーがコミュニティにもたらす特定のスキルセットを識別するのに役立ちます。  ランク: ランクは 、複数の異なる、しばしば無関係なアクションを完了したメンバーを表彰します。 メンバーは 複数のバッジを取得できますが、 メンバーは 一度に保持できるランクは1つだけです。メンバーのランクは、 コミュニティにおける メンバー の全体的なステータス を示す n 指標 です 。 カテゴリーエキスパート: 誰でもカテゴリーエキスパートになれる ので 、 メンバー は引き続き 参加して他の人を助ける こと を奨励し 。E xperts は、 特定のカテゴリまたはボードへの参加に基づいています 。 重複する投稿を作成する空白:   B 新しい質問やアイデアを投稿する前に 、メンバーにグローバル検索バーを使用して、その質問やアイデアがすでに他のユーザーによって投稿されているかどうかを確認することをお勧めします。 既存の質問やアイデアを見つけた場合は、この投稿にコメントを追加して、同じまたは類似の質問やアイデアがあることをコミュニティメンバーに知らせることをお勧めします。     新しい投稿の作成: 質問やアイデアを投稿するときは、できるだけ多くの情報を提供してください。 投稿の件名に問題を記載する場合は特に注意してください。「助けてください」や「これは機能しません」などの件名は曖昧すぎます。「USBが NXP製品 で動作しない」などの件名 は、問題に精通している人の注意を引き付ける可能性が高くなります。 投稿を追加すべき 適切なフォーラムを特定します 。彼は 、他のメンバーがこの投稿で協力するのを助け ます 。 スマートタグとラベルを 投稿に含めると、検索エンジンで簡単に見つけることができます 。 すべての コラボレーションは他の人を助けることができる ことを忘れないでください 。   投稿が解決した ことを確認する p ost s ha は 、それが解決された場合に表示する機能と 回答へのクイックリンク を持っています 、新しい投稿がある場合は、問題をトラックに追 って、 答えがあなたのものであっても 、 回答 で 返信 をマーク してください。 すべてのコラボレーションは 、バッジとランクに直接反映 されることを忘れないでください。 プロフィール で 進行状況を追跡します 。   Reportの不適切なコンテンツ  コミュニティのメンバーとして、コミュニティを有機的で清潔に保つために、あなたは私たちが協力することができます。  コミュニティに関係のないトピックを投稿または返信している他のユーザーを見つけた場合は、他のユーザーからこれらの不正行為を報告できます。 (報告された不正使用は、NXPサポートチームによって監視されます)。    他のメンバーを尊重し、問題を避けてください  「礼儀正しく、皆さん!」。  コミュニティや機能を悪用することを 禁止 されることを避け てください コミュニティのモデレーターは、コンテンツを継続的にレビューしています 。違反内容にもよりますが 、 当サイトからのストライキ や 永久 追放 は避け てください。 例: 2人のユーザー 間で kudo を 磨く 。   NXPコミュニティでは、このサイトの尊重と良好な使用を保証したいと考えています。  コミュニティ違反の例:  スタッフや他のコミュニティメンバーになりすまそうとする行為  暴力の脅威  ヘイトまたは人種差別的な発言  違法または有害と見なされるJavaScript、アクティブコード、データ、テキスト、ファイル、リンク、ソフトウェア、チャット、通信、またはその他の資料(以下「コンテンツ」)を送信すること  議論の流れを乱すことを目的とした反復的なスレッドやスパム    FAQサイトをご覧ください 
查看全文
BAN-N1928 MIFARE Beyond Access - 智能校园一体化解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> MIFARE ®在门禁领域占有 50% 的市场份额,但它的功能远不止于此。除了向员工和学生授予物理和逻辑访问权限外,MIFARE 还可以成为您的小额支付和忠诚度解决方案 - 集所有功能于一身。通过 NFC 功能,您的应用程序甚至可以读取数据并将新数据存储到 MIFARE 卡中。整体用户体验——只需轻轻一点。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> MIFARE ®在门禁领域占有 50% 的市场份额,但它的功能远不止于此。除了向员工和学生授予物理和逻辑访问权限外,MIFARE 还可以成为您的小额支付和忠诚度解决方案 - 集所有功能于一身。通过 NFC 功能,您的应用程序甚至可以读取数据并将新数据存储到 MIFARE 卡中。整体用户体验——只需轻轻一点。 观看视频演示 智能银行和智能零售
查看全文
INS-N1981 ワイヤレスMCUの概要 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スマートホームが勢いを増し始めると、多くの競合する無線通信規格が覇権を争っています。ZigBee®が低電力ネットワーク市場で支配的になりつつある今、新しいMesh機能を備えた2つの新しい低電力技術であるThreadとBluetooth® Low Energyが、どちらもこの市場に参入しようとしていることは驚くことではありません。さらに、Thread Group(Google/Nest)、Allseen Alliance(Qualcomm)、AppleのHomekit、Open Interconnect Consortium(Intel)、その他多くの競合するIoTプラットフォームが、さらに混乱を招いています。では、この紛らわしい一連の無線通信規格とIoTプラットフォームでは、それぞれの主な機能は何であり、NXPにとって何を意味するのでしょうか。このセッションでは、これらのワイヤレス接続規格とIoTプラットフォームの概要、それらの機能、およびNXP IoTへの影響について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スマートホームが勢いを増し始めると、多くの競合する無線通信規格が覇権を争っています。ZigBee®が低電力ネットワーク市場で支配的になりつつある今、新しいMesh機能を備えた2つの新しい低電力技術であるThreadとBluetooth® Low Energyが、どちらもこの市場に参入しようとしていることは驚くことではありません。さらに、Thread Group(Google/Nest)、Allseen Alliance(Qualcomm)、AppleのHomekit、Open Interconnect Consortium(Intel)、その他多くの競合するIoTプラットフォームが、さらに混乱を招いています。では、この紛らわしい一連の無線通信規格とIoTプラットフォームでは、それぞれの主な機能は何であり、NXPにとって何を意味するのでしょうか。このセッションでは、これらのワイヤレス接続規格とIoTプラットフォームの概要、それらの機能、およびNXP IoTへの影響について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る インサイト&イノベーション
查看全文
DES-N1849 多核 ARM ® v8 QorIQ 处理器中的异常处理 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解ARM®v8异常水平处理(ELO至EL3),以及基于最新的QorIQ LS系列处理器的通用中断控制器v3 (GICv3)逻辑在预封装的Linux SDK环境之外使用具有挑战性。 本次演示将介绍如何配置分发器(GICD)、再分发器(GICR)、CPU接口(ICC_*_EL*)和ARM内核,以处理专有外设中断(PPI)和软件触发的中断(SGI)。 它将用于嵌入式开发人员编写异常处理程序,以及被缩略词弄糊涂的任何人。 CodeWarrior将用于显示异常处理项目示例。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解ARM®v8异常水平处理(ELO至EL3),以及基于最新的QorIQ LS系列处理器的通用中断控制器v3 (GICv3)逻辑在预封装的Linux SDK环境之外使用具有挑战性。 本次演示将介绍如何配置分发器(GICD)、再分发器(GICR)、CPU接口(ICC_*_EL*)和ARM内核,以处理专有外设中断(PPI)和软件触发的中断(SGI)。 它将用于嵌入式开发人员编写异常处理程序,以及被缩略词弄糊涂的任何人。 CodeWarrior将用于显示异常处理项目示例。 观看视频演示 设计 | 软件与服务
查看全文
FTF-ACC-F1276.pdf This session will explain how Freescale can enable customers to develop 76-81 GHz short and long range radar applications using the MPC577xK MCU, it will explain the concepts of the radar algorithms, including practical aspects such as SDADC or MIPI CSI sampling, Chirp Generation, Data Compression, R,V FFT, Detection and Tracking algorithms, and the benefits of the new Freescale IP that can allow them to improve their system resolution and accuracy. In this session customers will take away a detailed understanding of how to develop fast modulation radar systems using the MPC577xK MCU including the BOM cost advantages it also brings. This session will explain how Freescale can enable customers to develop 76-81 GHz short and long range radar applications using the MPC577xK MCU, it will explain the concepts of the radar algorithms, including practical aspects such as SDADC or MIPI CSI sampling, Chirp Generation, Data Compression, R,V FFT, Detection and Tracking algorithms, and the benefits of the new Freescale IP that can allow them to improve their system resolution and accuracy. In this session customers will take away a detailed understanding of how to develop fast modulation radar systems using the MPC577xK MCU including the BOM cost advantages it also brings.
查看全文
KSDK发布的内容 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis SDK v2 现已推出! Kinetis SDK v2 简介 KSDK 的第一步 如何开始使用 KSDK * 已发布示例列表: KSDK示例列表* 已发布文件清单: KSDK 文件清单* *以上所有源代码仅供示例使用。恩智浦不对用户应用程序中使用这些代码承担任何责任。 概述
查看全文
Solyball Cooling Ace Designed for Modern Living Solyball When temperatures begin to rise, maintaining a comfortable indoor environment becomes a priority for many people. Whether at home, in the office, or in a personal workspace, excessive warmth can affect concentration, relaxation, and overall comfort. This is where Solyball offers a convenient and practical solution. Designed with portability, simplicity, and modern living in mind, Solyball is a compact cooling device that helps users create a more pleasant atmosphere in a variety of indoor settings. One of the most notable features of Solyball is its lightweight and portable design. Unlike large cooling systems that can be difficult to move or require significant space, Solyball is compact enough to fit comfortably in almost any room. Its portable nature allows users to carry it from one location to another with ease, making it suitable for use throughout the day as needs change. Whether you are working in a home office, relaxing in the living room, or preparing for a restful night's sleep, Solyball can be positioned wherever additional comfort is desired. The versatility of Solyball makes it a valuable addition to many different indoor environments. In bedrooms, it can help create a more enjoyable atmosphere during warm evenings. Comfortable sleeping conditions are important for overall well-being, and a compact cooling device can contribute to a more pleasant bedtime experience. Solyball's convenient size allows it to fit neatly on a bedside table or nearby surface without creating clutter. For professionals and remote workers, Solyball maintaining a comfortable workspace can be essential for productivity. Warm indoor temperatures may sometimes make it difficult to stay focused on tasks and responsibilities. Solyball offers a practical way to improve comfort while working, helping users create a more pleasant environment throughout the day. Its compact footprint means it can sit conveniently on a desk or workstation without occupying excessive space. Solyball Living rooms and shared family spaces can also benefit from the convenience of Solyball. These areas often serve as central gathering points where people spend time watching television, reading, socializing, or simply relaxing. By incorporating Solyball into these spaces, users can enjoy a more comfortable atmosphere while going about their daily activities. Its modern appearance ensures that it blends naturally with contemporary home décor.
查看全文
MC33774 无响应 MC33774 无响应 MC33665+MC33774 的当前 DEMO 例程实现了 665 初始化、774 初始化以及电压和温度采集功能。实验台的布置如图所示。1. 当 S32K314 主控单元使用 JLINK 连接到 SWD 调试端口进行调试和仿真时,33774 和 33665 都能正常响应,返回回复帧并获取正确的单元电压和 GPIO 端口数据。台式上电顺序为“采样从板上电 -> MC33665A 上电 -> MCU 主板上电”。通信初始化请求读取寄存器消息显示为 MC33774_FIRST(其中 CAN 类型消息为 MC33665 回复帧)。2. 当仿真器断开连接且整个平台断电一段时间后,按“采样从板上电 -> MC33665A 上电 -> MCU 主板上电”的顺序再次上电时,MC33774 没有响应,只有 MC33665A 可以返回响应帧。通过开关机重新初始化MCU主板没有效果;只有在使用J-Link进行调试时才能与MC33774正常通信。消息如 MC33774_SECOND 所示。我想知道在排查故障时可以采取哪些步骤。 当前MC33665+MC33774的DEMO例程实现665初始化、774初始化以及电压温度采集功能,台架构成如图: 1.当S32K314主控部分使用JLINK链接SWD调试口进行调试仿真时,33774和33665均能正常响应返回应答帧并采集正确的适配器电压和GPIO端口数据。台架上电顺序为“采样从主板上电->MC33665A上电->MCU模块上电”。通讯初始化至请求读取读取报文如MC33774_FIRST所示(其中CAN报文类型为MC33665回复帧) 2.当断开仿真器并且将台架全部下电后等待一段时间,重新按照“采样从主板上电->MC33665A上电->MCU主板上电”顺序上电后,MC33774无响应,则MC33665A能返回响应帧。重新将MCU主板上下电进行初始化也无效,只有用JLINK调试时才正常与MC33774通讯。报文如MC33774_SECOND所示。 我想知道排查的方向有哪些? Re: MC33774 is unresponsive MC33774无响应 亲爱的嵌入式新手: MC33665 包含内部通信管理功能,不具备透明桥接功能。 当 MC33665 RESET 而 MC33774 仍保持通电状态时,TPL 链路将失去同步,导致设备处于 SPI 通信工作但 TPL 转发未启用的状态。 执行两次初始化可以有效地清除内部状态并重新建立链路同步,这就是它解决问题的原因。 建议的解决方案是确保正确重新初始化 TPL 或同步 RESET 两个设备。 最诚挚的问候, 约瑟夫 Re: MC33774 is unresponsive MC33774无响应 通过实验,我发现问题是由 MC33665 断电引起的。当我的 MC33774 保持通电状态,而 MC33665 断电重启,MCU 也断电重启时,尽管软件逻辑重新初始化了 MC33665,但它似乎处于无法转发 TPL 数据的状态。这是因为我的消息表明 MC33665 可以发送回复帧。因此,MC33665 一定处于某种状态,导致它无法转换 TPL 信号并将其发送到 33774。目前,我可以通过在软件逻辑中执行两次相同的 MC33665 初始化来避免这种现象。但是,我不清楚为什么 MC33665 会出现这种行为。你有什么想法吗? 我通过实验发现是由于MC33665下电导致的,当我的MC33774保持上电,MC33665下电重启,因为MCU也下电重启后,虽然软件逻辑上到MC33665重新初始化,但是此时MC33665似乎无法转发TPL数据的状态,我的报文中可以看出MC33665能够发出状态回复帧,所以MC33665应该有某种原因导致无法转换TPL信号不断出现33774。我当前在软件逻辑中进行两次相同的MC33665初始化就能够避免这种现象。但是我并并MC33665为什么会这样。请问您有什么办法吗? Re: MC33774 is unresponsive MC33774无响应 亲爱的嵌入式新手: 这个问题很可能是由启动时序依赖性引起的。当使用 J-Link 调试系统时,MCU 执行会被延迟,从而给 MC33774 足够的时间完成其内部初始化。在正常上电情况下,MCU 会立即启动并在 MC33774 准备就绪之前发送通信请求,导致没有响应。 建议在第一次通信之前引入延迟(例如 50-200 毫秒),实施重试机制,并确保 MC33665 在寻址 MC33774 之前正确初始化并唤醒 TPL 通信链。此外,还应验证 MC33774 的 RESET 和电源斜坡条件。 最诚挚的问候, 约瑟夫
查看全文
为什么模型大小限制为 1 MB? 我在 MIMRT700(NPU 模型)上运行了 tflm_cifar10 示例中的模型。在构建程序时,我可以看到模型的大小及其对应的区域大小。  在许多情况下,该区域的大小为 1 MB。据我所知,该模型的大小上限为 1 MB。是这样吗? 我不明白这一点。以下是关于 MIMRT700 EVK 的信息。 我不知道模型在 MIMRT700 EVK 上保存在哪里。那么,区域大小的 1 MB 在哪里呢?这是模型大小的实际限制吗?或者,我们可以采用某些方法来扩大模型规模。 你对这个问题有什么看法吗?因为我试图部署一个更大的模型> 1 MB。我确实在等待您的回复。谢谢。 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1  非常感谢。现在我明白了,我们可以通过设置区域大小来扩大模型的规模。 或者如果我想在外部存储器上运行更大的模型,我可以关注这个文档 https://docs.nxp.com/bundle/AN14700/page/topics/external_memory.html Re: Why model size is limited at 1 MB? 你好@nnxxpp, 非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。 问:我不知道模型在 MIMRT700 EVK 上保存在哪里。那么,区域大小的 1 MB 在哪里呢?这是模型大小的实际限制吗?或者,我们可以采用某些方法来扩大模型规模。 你对这个问题有什么看法吗? 因为我试图部署一个比> 1 MB 更大的模型。 答:modeldata 显示的 1 MB 并非 RT700 的硬件限制。 这只是示例项目中使用的默认链接器分配。 对于较大型号,可在项目设置中调整此分配,若需要更多存储空间,也可使用外部 XSPI 闪存。 如需更多详细信息,请参阅此 AN14700 文档。 https://docs.nxp.com/bundle/AN14700/page/topics/introduction.html 因此,RT700 并非天生就仅限于 1 MB 型号。要支持更大的 NPU 模型,可以通过增加模型数据内存分配,或者使用相应的转换选项将模型放置在外部 XSPI 闪存中来实现。  希望对您有所帮助 顺祝商祺! 刘梅 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1  我想重新讨论这个话题。现在我正尝试在RT700上部署更大的模型。下图是在用小型模型构建程序时捕获的。 我看到有 4 个内存区域: - QSPI_flash:外部存储器 - SRAM:我问过 chatgpt,它是用来存储程序运行时的数据的(例如 .data、.bss 等)。栈,堆)。是这样吗? - NCACHE_REGION:与 ktensorArena 相同(用于输入、中间输出和输出) - modeldata:用于保存模型权重 我在导入 SDK 示例时看到了内存配置信息。这意味着 SRAM、NCACHE_REGION 和来自 SRAM 的模型数据(7.5 MB)。 NCACHE_REGION 和 modeldata应该位于 0x2000_0000至0x2058_0000 ( 5.5 MB ) 可获得最佳性能(NPU 可访问的 SRAM 区域) 但 SRAM(名为 SRAM)的位置是0x20080000 (在第二张图片中) ==> 它也在0x2000_0000到0x2058_0000 的范围内。默认值约为 2.5 MB。这意味着NCACHE_REGION + modeldata应该小于 (5.5 - 2.5) = 3 MB。 我的模型大小约为 3.5 MB。除了可以将模型放在外部存储器上(这会导致推理时间更长)之外,我该如何配置内存,才能让我的模型(3.5 MB)仍然位于 NPU 可以访问的内存区域? 我很好奇我们是否可以缩小“SRAM”区域(在图像 1、2 中),或者我是否可以将其移动到 RAM 的另一个区域(7.5 - 5.5 = 2 MB - 图像 3 中的最后一个区域)? 我该如何估算“SRAM”区域的大小?在下面的图片中,它是 15560 字节。 不好意思,我的问题有点长。 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1  早上好。 或许你错过了我上面提出的新问题。 Re: Why model size is limited at 1 MB? 嗨@nnxxpp , 很抱歉回复晚了。 如果您不介意的话,能否请您为您的新问题创建一个新的案例? 感谢您的理解与合作。 顺祝商祺! 5月 Re: Why model size is limited at 1 MB? 很高兴得知您的问题已经解决。 很抱歉回复晚了,感谢您的理解。 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1  我的问题已经解决了。我们可以从 5.5 MB 区域中为 NPU 找到 SRAM。我将 modeldata 和 kTensorArena 放在 5.5 MB 的区域中,并且成功了。推理时间不错。 但如果你没有错过我的问题,我就可以尽快完成我的任务了。谢谢。 Re: Why model size is limited at 1 MB? 是的。祝您今天愉快。 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1 好的。我来创建一个新问题。谢谢。
查看全文
i.MX95 EVKまたはi.MX8QM上でAndroidとLinuxの両方をDomUとして実行する Xenハイパーバイザー上でAndroid オートモーティブとLinuxゲストOSの両方を実行できるかどうか、その適用可能性を検証しています。 リリースノートとユーザーガイドの間には、矛盾する情報がいくつかあります。Android オートモーティブのリリースノートでは、i.MX8QMとi.MX95の両方で仮想化 Android に「N」が付いていますが、ユーザーガイドではXen上でAndroidを実行する方法が明確に説明されています。 サポートされているかどうかという質問に答えたいのですが、異なるドキュメントに基づいて正確に判断することができません。古いドキュメントではi.MX8QMでもサポートされていると書かれていますが、新しいドキュメントではサポートされていないと書かれています。 ユーザーガイドには、LinuxゲストまたはAndroid Automotiveゲストを実行できると記載されていますが、それらが同時に共存できるかどうか(2つのDomU)については記載されていません。i.MX95、i.MX8QM、あるいはその両方でこれが可能かどうか教えてください。 質問1で述べたように、i.MX 8QuadMaxについては、古いドキュメントにXen上でAndroid VMを実行できると記載されていましたが、それはAndroid 9またはAndroid 10の場合でした。最近のドキュメントでは、Xen 上の Android VM では「N」と記載されており、ユーザーガイドには i.mx 95 の手順しか記載されていません。新しいバージョンの Android を実行できない理由は何でしょうか? Android i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux Re: Running both Android + Linux as DomU's on i.MX95 EVK or i.MX8QM こんにちは、 1> 以前のバージョンの Android では、デモ/リファレンスとして i.MX8 XEN のサポートがありましたが、新しい Android リリースではサポートされなくなりました。一方、i.MX95については、最新リリースでサポートされています。 2> 上記のように、古いリリースでは i.MX8 で可能かもしれませんが、i.MX95 は公式にはサポートされていませんが、カスタム統合により技術的には可能です。 3> これは、1) i.MX8 用の公式 XEN がデモ/リファレンスとしてリリースされたことに関連しており、新しい Android リリースへの変更により、焦点は新しい i.MX95 に移されました。 よろしくお願いいたします。 アルド。 Re: Running both Android + Linux as DomU's on i.MX95 EVK or i.MX8QM こんにちは、迅速なご対応ありがとうございます! i.MX95の場合、公式にサポートされているのはDom0(Linux、ドキュメントを見る限りシンクライアントではないようです)とDomU(Android)のみです。Dom0にディスプレイを1つ、DomUにもう1つのディスプレイを接続することは可能ですか? i.MX95でFUTURE的に2つのDomUをサポートする予定はありますか? Re: Running both Android + Linux as DomU's on i.MX95 EVK or i.MX8QM こんにちは、アルドさん。 私の質問について何か進展はありますか?
查看全文
LX2160 定制板上模块的掉电 在我们基于 LX2160 的定制主板中,没有 SPDT 开关可用于通过软件控制电源轨。 不过,我们的目标是降低 USB、WiFi、BT、PoE 和蜂窝模块的功耗。 我方提出了当前的意见和做法: 1.WiFi、BT 和蜂窝模块通过 PCIe 连接。 我们观察到,这些功能可以通过 SerDes 配置禁用。 通过将 SerDes 协议配置为 S2 = 9,所有相应的通道都被配置为 SGMII,而不是 PCIe,从而有效禁用 PCIe 连接的模块。 2.USB 模块似乎没有类似的基于 SerDes 的禁用选项。 对于 USB,我们目前正在尝试使用以下方法基于 GPIO 禁用: USB1_MUX_EN USB2_MUX_EN RCW 配置已经过验证,相应引脚已确认配置为 GPIO。 然而,即使驱动这些 GPIO 进行禁用操作,也无法观察到预期的功耗降低。 3.PoE 模块(AQR113c 用于以太网) 请就可能需要修改的其他文件或配置提出意见/建议,以便完全禁用和降低功耗。 Re: Power down of modules on LX2160 custom board 闲置时是否可以对 USB、WiFi、BT、PoE 和蜂窝模块掉电?还是产品的配置不同,这些接口根本不会被使用?   请注意,即使接口未使用,仍需为其电源轨供电。LX2160A 不支持从其轨道上拔下电源。 如果断开接口设备的电源,则需要确保 LX2160A I/O 不会发生泄漏   你能做什么? 1) 内核消耗最大功率。SDK 支持在不使用 CPU 时降低其频率,以节省功耗。 Refer 电源管理单元 - [Layerscape Software Development Kit User Guide | NXP 半导体|https://docs.nxp.com/bundle/GUID-487B2E69-BB19-42CB-AC38-7EF18C0FE3AE/page/GUID-2E8E375E-7DCD-4671-B0CF-D4713D8BB9EB.html] 2) 未使用的 IP 可通过 DEVDISR 进行时钟门控。不过,一旦禁用,就无法再启用。 3) 如果 SerDes 通道未使用,可将其断电。参见第 26.10.2 节LX2160A 参考手册中未使用的车道 4) 当通过 RCW 设置选择 SerDes 协议时,它还会根据协议要求配置与该协议相关的寄存器。因此,重新配置车道并不是正确的方法。 5) 从原理图片段来看,您已将 SerDes#2 配置为 SRDS_PRTCL_S2 =3,但只使用了单通道。 你可以使用 SRDS_PRTCL_S2=11 并按照 (4) 对未使用的通道进行掉电。类似的机制也可应用于其他 SerDes。 6) 如果 PCIe 未使用 Gen3,则 PLLF 可以断电。同样,未使用的 PLL 也可以断电 谢谢! Re: Power down of modules on LX2160 custom board 如何测量耗电量? 请注意,对于 SerDes 通道,您需要检查为 SerDes I/O 供电的 0.9V 和 1.8V 电源通道。 对于 DFS,请检查 VDD(0.8V)电源的功耗。 既然这是你的定制电路板,你有电源轨的功率测量电路吗? 如果你在自定义主板的输入上进行衡量,我不确定你会看到多大的差异。这还取决于测量的最小计数。 为进行检查,可在较低配置下运行核心/平台。查看设计检查表,其中有 VDD 轨功耗图表。 Re: Power down of modules on LX2160 custom board 你好, 感谢您的及时回复。我附上了我对您分享的有关功率优化建议的观察和测试结果。请查看它们,并与我们联系是否建议进行其他检查或配置。 要点 说明 CPU 热插拔/频率缩放观测 我们使用以下方法测试了 CPU 热插拔、CPU 频率缩放和不同的 CPU 模式: lscpu | grep line 观察结果: On-line CPU(s): 9 Off-line CPU(s): 0-8,10-15 不过,在这些情况下都没有观察到明显的功耗降低。 通过 DEVDISR 进行未使用的 IP 时钟门控 我们知道未使用的 IP 可以通过 devDisr 进行时钟门控。但是,由于禁用这些区块如果不重置就不可逆转,我们认为这种方法风险很高,因此不建议在我们当前的测试中使用这种方法。 未使用的 SerDes 通道掉电 寄存器写入成功。 不过,迄今为止还没有观察到明显的功耗降低。 SerDes 协议配置优化 PLL 掉电未使用的 Gen3 PCIe 应用配置: SRDS_REFCLKF_DIS_S2 = 1 SRDS_PRTCL_S2 = 11 SRDS_INTRA_REF_CLK_S2 = 0 SRDS_PLL_PD_PLL3 = 1 Re: Power down of modules on LX2160 custom board 你好, 我们正在使用这些连接到 BMC 的电流传感器来测量功耗,其中 VCC_12V 感应定制板的输入,而 VCC_0V8 正在感应恩智浦 (LX2160A) 芯片组的输入。 同样 在闪存时(这些以 VCC_12V 即总功耗测量)-使用 CodeWarrior(可能会下降约 10W)和 -使用 (echo mem > /sys/power /state & echo freeze > /state sys/power/state)(可能会下降约 6W)(但在此之下,由于不存在用户交互,因此不建议将其用于我们的测试), Re: Power down of modules on LX2160 custom board 与内部团队讨论,我们我们已经回答了 您的与配置相关的问题。 在 12V 输入电压下,10 瓦的功耗在我们看来是相当合理的。 我们对于 LX2160A 而言,这是很合理的。 请 请分享您的目标,您的 示意图和配置、日志和应用。我们将检查还能实现哪些功能。
查看全文
当 PN7160 设置为 LPCD 模式时,不能使用 2×2 厘米天线从 LPCD 模式激活它。 使用 “NFC 天线工具”,我们为 PN7160 设计了一个 2 cm × 2 cm 的板载天线,Q 系数为 20,目标阻抗为 11 Ω。由于这是一个小型天线,我们根据 "PN7160 常见问题 [AN13892]"启用了 PN7160 的 DPC。 在这种情况下,如果我们不启用 PN7160 的 LPCD 模式,两台 PN7160 设备可以通过 P2P 进行正常通信。但是,如果我们启用 PN7160 的 LPCD 模式,PN7160 将无法从 LPCD 模式唤醒。不过,使用相同的驱动器,我们可以用 2 厘米 × 4 厘米的天线从 LPCD 模式激活它。 来自 2 厘米 × 2 厘米天线的 LPCD TRACE 信息如下: D (6358097) PN7160_I2C:NCI<< 0x6f 0x13 0x04 0x80 0x83 0x80 0x03 D (6358597) PN7160_I2C:NCI<< 0x6f 0x13 0x04 0x80 0x83 0x80 0x03 D (6359107) PN7160_I2C:NCI<< 0x6f 0x13 0x04 0x80 0x83 0x80 0x03 D (6359617) PN7160_I2C:NCI<< 0x6f 0x13 0x04 0x80 0x83 0x80 0x03 有关天线设计参数,请参阅附件。 并将 CORE_SET_CONFIG_CMD 设置为 : uint8_t NxpNci_CORE_CONF_EXTN[]={0x20, 0x02, 0x6B, 0x05, /* CORE_SET_CONFIG_CMD */ 0xA0, 0x40, 0x01, 0x81、 /* TAG_DETECTOR_CFG */ 0xA0, 0x41, 0x01, 0x10, /* TAG_DETECTOR_THRESHOLD_CFG */ 0xA0, 0x42, 0x01, 0x0F、 /* TAG_DETECTOR_PERIOD_CFG */ 0xA0, 0x43, 0x01, 0x00, /* TAG_DETECTOR_FALLBACK_CNT_CFG */ 0xA0, 0x0B, 0x57, 0xE5, 0x05, 0x90, 0x6E, 0x0F, 0x4E, /* DPC_CONFIG*/ 0x00, 0x40, 0x95, 0xB7, 0xAA, 0x40, 0x9F, 0xA7, 0x99、 0x53, 0x9F, 0x97, 0x99, 0x5D, 0x9F, 0x97, 0x99, 0x5F, 0x9F, 0x97, 0x00, 0x68, 0x9F, 0x07, 0x00, 0x6A, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x74, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x78, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x7F, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x81, 0x1F, 0x07, 0x00、 0x8B, 0x1F, 0x04, 0x00, 0x8C, 0x1F, 0x04, 0x00, 0x96, 0x1F, 0x04, 0x00, 0x98, 0x1F, 0x04, 0x00, 0xA1, 0x1F、 0x02、0x00、0xA9、0x1F、0x00、0x00、0xAF、0x1F、0x00、 0x00、0xB8、0x1F、0x00、0x00、0xC2、0x1F、0x00、0x00 }; 这个问题是由天线匹配还是寄存器设置引起的? Re: When the PN7160 is set to LPCD mode, it cannot be activated from LPCD mode using a 2×2 cm antenn 您好,感谢您对我们的产品感兴趣。 您的设置有一些局限性,我想谈谈。 尽管可以使用 2x2 厘米的天线,但建议尝试使用尺寸稍大的天线。 我还想澄清一点,NFC 论坛不推荐使用 P2P,我们强烈建议使用 HCE 和读/写模式。 启动器的天线尺寸很可能太小,不会导致目标失调。 您是否尝试过用普通的 PICC(如卡片)唤醒 LPCD 读取器?这样做的结果是什么? 请分享史密斯手推车和原型图,以便进一步审查。 Re: When the PN7160 is set to LPCD mode, it cannot be activated from LPCD mode using a 2×2 cm antenn 您能测量天线的阻抗吗? 似乎相对较低。 Re: When the PN7160 is set to LPCD mode, it cannot be activated from LPCD mode using a 2×2 cm antenn 非常感谢您的答复,但我现在没有 VNA。如果还是不能解决问题,我就去买一个。您还有其他建议吗? Re: When the PN7160 is set to LPCD mode, it cannot be activated from LPCD mode using a 2×2 cm antenn 非常感谢您的回复。 目前,我们使用 P2P 是为了兼容性而做出的妥协。我们重新优化了天线形状和 PCB 布局,但问题依然存在。附件中的第一张图片是天线原理图,其中包含使用 "NFC 天线工具 "生成的参数;第二张图片是 PN7160 及其外围电路的原理图;第三和第四张图片显示了 PCB 布局的顶视图和底视图;第五张图片显示了我们输入 NFC 天线工具的参数。 根据 AN13219(PN7160 天线设计和匹配指南)第 23 页,我们将非对称和对称调谐方案的 Q 值、目标阻抗、fEMC 截止频率和 L0 分别设置为 20、13 Ω、22 MHz 和 20、11 Ω、14.6 MHz。但是,在这两种情况下,LPCD TRACE 的通知信息仍然是: D (564760) PN7160_I2C:NCI<< 0x6f 0x13 0x04 0x80 0x83 0x80 0x03。 无论我们用手指还是金属物体靠近天线,测量结果都不会改变。 Re: When the PN7160 is set to LPCD mode, it cannot be activated from LPCD mode using a 2×2 cm antenn 我们还参考了 "PN7160 天线设计与匹配指南",并使用该程序读取了 AGC 值: 无效 Get_AGC(SemaphoreHandle_t Semaphore_PN7160_IRQ) { uint8_t 获取[] ={0x2F, 0x3D, 0x04, 0x02, 0xC8, 0x60, 0x03}; uint8_t 答案[255]; uint16_t 答案大小; 虽然(1)     { printf("\n");   NxpNci_HostTransceive(Semaphore_PN7160_IRQ, 获取, sizeof(获取), 答案, 大小(答案), &答案大小); 如果((答案[0] != 0x4F) ||(答案[1] != 0x3D) ||(答案[3] != 0x00)) { printf("错误,无法获取参数值\n");      } 不然 { printf("\n"); printf("测量的 AGC 值 (LSB)= %.2Xh", 答案[4]); printf("\n"); printf("测量的 AGC 值 (MSB)= %.2Xh", 答案[5]); printf("\n");      }    } }   不过,我们得到的结果很奇怪,它并没有列在 UM11495 号文件的 TEST_ANTENNA_RSP 返回值列表中。我们读取的值是 0x06: (7600) PN7160_I2C:NCI>> 0x2f 0x3d 0x04 0x02 0xc8 0x60 0x03 D (7600) PN7160_I2C:NCI<< 0x4f 0x3d 0x01 0x06 但 UM11495 只提到四种可能的结果: 0x00: STATUS_OK 0x01: 拒绝执行测试(PN7160 处于错误状态) 0x04: STATUS_TEST_EXEC_FAILED 0x09: STATUS_INVALID_PARAM 其他:RFU
查看全文
iMX95:两路视频输入和两路视频输出。 下午好! 我们有一个想使用 iMX95 的项目,但需要两个视频输入和两个视频输出。在输入方面,我们希望使用两个 MIPI-CSI 输入。关于视频输出,我们希望使用两个 LVDS 输出,因为两个 MIPI-CSI 输入无法使用 MIPI-DSI 输出(由于 MIPI-DSI/CSI 组合)。 我们有几个关于 LVDS 输出的问题,因为我们希望一个输出连接到 LCD(480x272),另一个连接到 LVDS 转 HDMI 桥接器。以下是我们目前提出的问题: 1.输出端是否可以像我们描述的那样?也就是说,一个 LVDS 输出端连接 LCD,另一个 LVDS 输出端连接 LVDS 转 HDMI 桥接器。 2.您推荐哪种 LVDS 转 HDMI 桥接器?我们看到的是 IT6263 芯片,对吗?还有其他人吗? 3.我们需要"LVDS 转 HDMI" 桥接器后的 HDMI 输出支持以下格式:720p50/59/60、1080p50/59/60、PAL、NTSC 和 1080i50/59/60。有可能达到 1080p60 吗?通过 iMX95 的 LVDS 和"LVDS 到 HDMI" 桥接器,是否可以支持隔行扫描格式输出? 谢谢, Daniel。 Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs. 感谢您的回复! 关于 HDMI 输出的隔行扫描格式支持...如果我们使用 MIPI-DSI 转 HDMI 桥接器,是否会支持隔行扫描格式,还是会出现与使用 LVDS 转 HDMI 桥接器相同的问题? 谢谢, Daniel。 Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs. 你好 1.是的,这是可能的。 2。IT6263 是我们的参考设计中唯一经过测试的芯片,其他 LVDS 转 HDMI 芯片应该可以正常工作。 3. i.MX95 最多支持 2 个 1080p60 LVDS Tx(2x 4 通道或 1x 8 通道),电路板支持包不支持隔行格式,应由您自己实现。 顺祝商祺! Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs. 你好 由于我们的 BSP 中未实现隔行格式,因此会出现与使用 LVDS 转 HDMI 桥接器一样的问题。 顺祝商祺! Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs. 感谢您的回复! 关于 HDMI 输出的隔行扫描格式支持...如果我们使用 MIPI-DSI 转 HDMI 桥接器,是否会支持隔行扫描格式,还是会出现与使用 LVDS 转 HDMI 桥接器相同的问题? 谢谢, Daniel。 Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs. 在澄清了有关产出的问题后(非常感谢),我们想澄清有关两项投入的一些要点。 首先,我会解释我们的想法,然后提出问题。我们要使用 iMX95 的两个 MIPI-CSI 输入:一个连接到 TC358743 芯片,另一个连接到 TC358748 芯片。对于这两种输入,我们希望支持以下格式:720p50/59/60、1080p50/59/60、PAL、NTSC 和 1080i50/59/60。 这一设置提出了以下问题: 1.是否可以像我们描述的那样进行输入?也就是说,一个 MIPI-CSI 输入来自 TC358743,另一个 MIPI-CSI 输入来自 TC358748,这两个输入可支持不同的视频格式。 2.有支持这两种芯片的驱动程序吗?TC358743 和 TC358748? 3.MIPI-CSI 输入是否也支持隔行扫描格式 PAL、NTSC 和 1080i50/59/60?如果是这样,如何使用所谓的"虚拟通道" ?文档似乎支持 MIPI-CSI 输入中的隔行扫描("CSI Pixel Formatter (CSI_PIXEL_FORMATTING)" => " 支持 YUV/RGB 数据类型的隔行扫描模式" ),但我们要求确认。 4.由于 TC358743 芯片的 MIPI-CSI 接口对隔行扫描数据的限制,我们无法使用 YUV422。我们正在考虑使用 YUV444 格式,但通过 MIPI-CSI 接口将其作为 RGB 格式发送,然后可能需要更改软件(驱动程序)。这可能吗?软件(驱动程序等)是否已经准备就绪,还是需要我们自己动手? 5.我们希望将两个 MIPI-CSI 接口之一的输入路由到 H264/HEVC 视频编码器,但该编码器需要 YUV420,而 MIPI-CSI 接口是 YUV422(或 YUV444)。根据文档,似乎可以使用"HW" 模块"CSC 从 YUV422/YUV444/RGB 8 位" 。这个 CSC 是 ISI 模块中的那个,还是另一个?是使用 CSC 进行转换,还是必须通过软件将 YUV422/YUV444 转换为 YUV420? 6.继续前面的问题,考虑将视频解码器输出发送到 LVDS,这需要将 YUV420(解码器)转换为 RGB(LVDS)...这种转换(YUV420 到 RGB)是使用硬件模块(也许可以使用显示控制器的"Blit 控制器" )还是必须在软件中完成? 7.说到色彩转换,我们还有一个关于支持和使用 BT601 和 BT709 的问题。它们是否在任何硬件转换中都受支持,还是取决于特定的系数配置或其他因素? 谢谢, Daniel。 Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs. 还有一个新问题: 8.我们需要对 MIPI-CSI 接口的通道数进行动态配置。这可能吗? 谢谢你,丹尼尔。 Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs. 谢谢! Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs. 你好 关于这些有关输入的新问题,我建议创建一个新的社区主题或提交支持票据。 这将有助于使每个主题集中在一个话题上。 顺祝商祺! Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs. 谁能帮我回答最后 8 个问题? 非常感谢, Daniel。 Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs. 谢谢!你说得对,我会就这些问题开辟一个新的主题。
查看全文
How to do DPP test with two 88W8997 and one IW612 What's DPP? DPP:Device Provisioning Protocol It is also called: Wi-Fi Easy Connect. The DUT is a device that needs to join the network. It actively initiates DPP authentication (Initiator + Enrollee), which is configured by CTT1, and finally joins the Wi-Fi network provided by CTT2 (Responder + AP) as a STA. DPP Role introduction: CTT1 (Configurator) Reads DUT's bootstrap key Coordinates DPP Authentication/Configuration Sends Wi‑Fi credentials to the DUT DUT (Initiator + Enrollee + STA) Is the device being provisioned Initiates DPP Authentication toward CTT2 Receives Wi‑Fi credentials from CTT1 Connects as a STA to the AP on CTT2 CTT2 (Responder + AP + Enrollee) Responds to DUT’s DPP Authentication messages Operates as an AP using hostapd The DUT will join this AP after provisioning Below is the process flow: 1.Add a Configurator and generate QR code on CTT1 (configurator). 2.Authenticate the DUT on DUT(STA) 3.Generate the QR Code and get URI on CTT2 4.Enter the QR Code on CTT1 and authenticate 5.Update AP configuration on CTT2 6.The connection between the DUT (STA) and CTT2 (AP) is successful.   Reference: https://docs.nxp.com/bundle/RM00297/page/connectivity-features/topics/wi-fi_easy_connect_dpp.html Wi-Fi Easy Connect Specification   The red fonts in the pdf are commands. The green fonts in the pdf are comments. CTT1:Configurator Typically, it's a mobile phone or PC used to scan QR codes and issue Wi-Fi credentials. IMX93-EVK+IW612 module imx93evk login: root root@imx93evk:~# uname -a Linux imx93evk 6.12.34-lts-next-gbe78e49cb433 #1 SMP PREEMPT Wed Sep  3 05:59:19 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux root@imx93evk:~# cat /lib/firmware/nxp/wifi_mod_para.conf SDIW612 = { cfg80211_wext=0xf max_vir_bss=1 cal_data_cfg=none ps_mode=2 auto_ds=2 host_mlme=1 drv_mode=0x17 fw_name=nxp/sduart_nw61x_v1.bin.se } root@imx93evk:~# vi wpa_supplicant.conf root@imx93evk:~# cat wpa_supplicant.conf ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 update_config=1 dpp_config_processing=2 modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf root@imx93evk:~# wpa_supplicant -i mlan0 -D nl80211 -c wpa_supplicant.conf -B & [1] 678 root@imx93evk:~# Successfully initialized wpa_supplicant rfkill: Cannot open RFKILL control device [1]+  Done                    wpa_supplicant -i mlan0 -D nl80211 -c wpa_supplicant.conf -B root@imx93evk:~# root@imx93evk:~# root@imx93evk:~# wpa_cli wpa_cli v2.11-M005 Copyright (c) 2004-2024, Jouni Malinen and contributors This software may be distributed under the terms of the BSD license. See README for more details. Selected interface 'mlan0' Interactive mode > DPP_CONFIGURATOR_ADD 1 > SET dpp_configurator_params " conf=sta-dpp configurator=1" OK > DPP_BOOTSTRAP_GEN type=qrcode chan=81/1 mac=fc:84:a7:51:87:fc //MAC address of CTT1 itself. 1 > DPP_BOOTSTRAP_GET_URI 1  //Attention here, after this command, will generate a QR code, which will be use on DUT with command:DPP_QR_CODE DPP:C:81/1;M:fc84a75187fc;V:2;K:MDkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDIgAD/bYibd4JdGvnK1etdgX/z4P+aJE2ztv89Q8xwjmbZNc=;; > DPP_LISTEN 2412 role=configurator OK //Hold on here, and now go to DUT side to authenticate the DUT with above QR Code. After authenticate on DUT, will auto output below logs. <3>DPP-RX src=20:4e:f6:bb:08:d9 freq=2412 type=0 <3>DPP-TX dst=20:4e:f6:bb:08:d9 freq=2412 type=1 <3>DPP-TX-STATUS dst=20:4e:f6:bb:08:d9 freq=2412 result=SUCCESS <3>DPP-RX src=20:4e:f6:bb:08:d9 freq=2412 type=2 <3>DPP-AUTH-SUCCESS init=0 pkhash=74a40ec058ac8c7f7acb6589253e76f5d1a9582359353bcd5e6983ee97c3a382 own=1 peer=-1 <3>DPP-CONF-REQ-RX src=20:4e:f6:bb:08:d9 <3>DPP-BAND-SUPPORT 81,82,83,84,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 <3>DPP-RX src=20:4e:f6:bb:08:d9 freq=2412 type=11 <3>DPP-CONF-SENT conf_status=0 //Now continue, after you generate the QR Code and get URI on CTT2. Enter the QR Code on CTT1 and authenticate: > DPP_QR_CODE DPP:C:81/1;M:02e93a0db8cd;V:2;K:MDkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDIgACQOp5kWO1ex4L2U5rRXdS9yPYWA9NdRXTsuT+v5L/jvc=;; 2 //On successfully adding QR Code, a bootstrapping info id is returned as shown 2 in above command and should input in below command DPP_AUTH_INIT > DPP_AUTH_INIT peer=2 conf=ap-dpp configurator=1 OK //Now go to CTT2 to update AP configurations. <3>DPP-TX dst=02:e9:3a:0d:b8:cd freq=2412 type=0 <3>DPP-TX-STATUS dst=02:e9:3a:0d:b8:cd freq=2412 result=SUCCESS <3>DPP-RX src=02:e9:3a:0d:b8:cd freq=2412 type=1 <3>DPP-AUTH-DIRECTION mutual=0 <3>DPP-TX dst=02:e9:3a:0d:b8:cd freq=2412 type=2 <3>DPP-TX-STATUS dst=02:e9:3a:0d:b8:cd freq=2412 result=SUCCESS <3>DPP-AUTH-SUCCESS init=1 pkhash=22233c6d83a272944eeb9788870b0b564b46ba8d48fd80787f5cc22bcec95c87 own=-1 peer=2 <3>DPP-CONF-REQ-RX src=02:e9:3a:0d:b8:cd <3>DPP-RX src=02:e9:3a:0d:b8:cd freq=2412 type=11 <3>DPP-CONF-SENT conf_status=0 > list_networks network id / ssid / bssid / flags > quit root@imx93evk:~# cat /proc/mwlan/adapter0/mlan0/info driver_name = "wlan" driver_version = SDIW612---18.99.3.p26.7-MM6X18540.p7-(FP92) interface_name="mlan0" firmware_major_version=18.99.3 uuid = 1653948cf99e5b2bbe5ad9b851d6151a bss_mode ="Managed" media_state="Disconnected" mac_address="fc:84:a7:51:87:fc" multicast_count="2" essid="" bssid="00:00:00:00:00:00" channel="0" region_code = "00" multicast_address[0]="33:33:00:00:00:01" multicast_address[1]="01:00:5e:00:00:01" num_tx_bytes = 0 num_rx_bytes = 0 num_tx_pkts = 0 num_rx_pkts = 0 num_tx_pkts_dropped = 0 num_rx_pkts_dropped = 0 num_tx_pkts_err = 0 num_rx_pkts_err = 0 carrier off tx queue 0:  stopped tx queue 1:  stopped tx queue 2:  stopped tx queue 3:  stopped === tp_acnt.on:0 drop_point:0 === ====Tx accounting==== [0] Tx packets     : 0 [0] Tx packets last: 0 [0] Tx packets rate: 0 [0] Tx bytes       : 0 [0] Tx bytes last  : 0 [0] Tx bytes rate  : 0Mbps [1] Tx packets     : 0 [1] Tx packets last: 0 [1] Tx packets rate: 0 [1] Tx bytes       : 0 [1] Tx bytes last  : 0 [1] Tx bytes rate  : 0Mbps [2] Tx packets     : 0 [2] Tx packets last: 0 [2] Tx packets rate: 0 [2] Tx bytes       : 0 [2] Tx bytes last  : 0 [2] Tx bytes rate  : 0Mbps [3] Tx packets     : 0 [3] Tx packets last: 0 [3] Tx packets rate: 0 [3] Tx bytes       : 0 [3] Tx bytes last  : 0 [3] Tx bytes rate  : 0Mbps [4] Tx packets     : 0 [4] Tx packets last: 0 [4] Tx packets rate: 0 [4] Tx bytes       : 0 [4] Tx bytes last  : 0 [4] Tx bytes rate  : 0Mbps Tx amsdu cnt            : 0 Tx amsdu cnt last       : 0 Tx amsdu cnt rate       : 0 Tx amsdu pkt cnt        : 0 Tx amsdu pkt cnt last : 0 Tx amsdu pkt cnt rate : 0 Tx intr cnt             : 1 Tx intr last        : 0 Tx intr rate        : 0 Tx pending          : 0 Tx xmit skb realloc : 0 Tx stop queue cnt : 0 ====Rx accounting==== [0] Rx packets     : 0 [0] Rx packets last: 0 [0] Rx packets rate: 0 [0] Rx bytes       : 0 [0] Rx bytes last  : 0 [0] Rx bytes rate  : 0Mbps [1] Rx packets     : 0 [1] Rx packets last: 0 [1] Rx packets rate: 0 [1] Rx bytes       : 0 [1] Rx bytes last  : 0 [1] Rx bytes rate  : 0Mbps [2] Rx packets     : 0 [2] Rx packets last: 0 [2] Rx packets rate: 0 [2] Rx bytes       : 0 [2] Rx bytes last  : 0 [2] Rx bytes rate  : 0Mbps [3] Rx packets     : 0 [3] Rx packets last: 0 [3] Rx packets rate: 0 [3] Rx bytes       : 0 [3] Rx bytes last  : 0 [3] Rx bytes rate  : 0Mbps [4] Rx packets     : 0 [4] Rx packets last: 0 [4] Rx packets rate: 0 [4] Rx bytes       : 0 [4] Rx bytes last  : 0 [4] Rx bytes rate  : 0Mbps Rx amsdu cnt             : 0 Rx amsdu cnt last        : 0 Rx amsdu cnt rate        : 0 Rx amsdu pkt cnt         : 0 Rx amsdu pkt cnt last : 0 Rx amsdu pkt cnt rate : 0 Rx intr cnt      : 7 Rx intr last        : 0 Rx intr rate        : 0 Rx pending          : 0 Rx pause            : 0 Rx rdptr full cnt   : 0 root@imx93evk:~# DUT:Initiator + Enrollee + STA The device you want it to join the network. IMX8MQ-EVK+88W8997 module root@imx8mqevk:~# uname -a Linux imx8mqevk 6.12.49-lts-next-gdf24f9428e38 #1 SMP PREEMPT Fri Nov 21 03:24:46 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux root@imx8mqevk:~# cat /lib/firmware/nxp/wifi_mod_para.conf PCIE8997 = {         cfg80211_wext=0xf         max_vir_bss=1         cal_data_cfg=none         ps_mode=1         auto_ds=1         host_mlme=1         fw_name=nxp/pcieuart8997_combo_v4.bin } root@imx8mqevk:~# cat wpa_supplicant.conf ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 update_config=1 dpp_config_processing=2 root@imx8mqevk:~# modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf root@imx8mqevk:~# wpa_supplicant -i mlan0 -D nl80211 -c wpa_supplicant.conf -B & [1] 799 root@imx8mqevk:~# Successfully initialized wpa_supplicant rfkill: Cannot open RFKILL control device [1]+  Done                    wpa_supplicant -i mlan0 -D nl80211 -c wpa_supplicant.conf -B root@imx8mqevk:~# wpa_cli wpa_cli v2.11-M005 Copyright (c) 2004-2024, Jouni Malinen and contributors This software may be distributed under the terms of the BSD license. See README for more details. Selected interface 'mlan0' Interactive mode > DPP_QR_CODE DPP:C:81/1;M:fc84a75187fc;V:2;K:MDkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDIgAD/bYibd4JdGvnK1etdgX/z4P+aJE2ztv89Q8xwjmbZNc=;; 1 > DPP_AUTH_INIT peer=1 role=enrollee OK <3>DPP-TX dst=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 type=0 <3>DPP-TX-STATUS dst=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 result=SUCCESS <3>DPP-RX src=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 type=1 <3>DPP-AUTH-DIRECTION mutual=0 <3>DPP-TX dst=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 type=2 <3>DPP-TX-STATUS dst=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 result=SUCCESS <3>DPP-AUTH-SUCCESS init=1 pkhash=6785abbd108e5ef6fe780819634ef620fc6eb71715b92b07f393e58af7afa0b6 own=-1 peer=1 <3>GAS-QUERY-START addr=fc:84:a7:51:87:fc dialog_token=199 freq=2412 <3>GAS-QUERY-DONE addr=fc:84:a7:51:87:fc dialog_token=199 freq=2412 status_code=0 result=SUCCESS <3>DPP-CONF-RECEIVED <3>DPP-CONFOBJ-AKM dpp <3>DPP-CONFOBJ-SSID test <3>DPP-CONNECTOR eyJ0eXAiOiJkcHBDb24iLCJraWQiOiJWV0hoQmp0enJVZ0xTSjhpTTJDRmRtNkxPQ0FFWHVCSWJEU3hzMEhaSDhnIiwiYWxnIjoiRVMyNTYifQ.eyJncm91cHMiOlt7Imdyb3VwSWQiOiIqIiwibmV0Um9sZSI6InN0YSJ9XSwibmV0QWNjZXNzS2V5Ijp7Imt0eSI6IkVDIiwiY3J2IjoiUC0yNTYiLCJ4IjoibjBQbXlSMVhUUE14WUNiM2tqYjF1Yjh3Q055bUUtREFTcE4tZ2I0ZDhDcyIsInkiOiJfbmlkd1V6NkFkM1AySy1RYVJuXzZTem9KYlJWRGt3d0VYeTdZU2JoMDU4In19.kfVVpSaFNaTfoLVE5Yu16bLMfpSlVXGlul07FNwQ7gLPlYOTGS5lbOLwCTkP246kSC1Wn-8MWSUXpxgpSpsX2A <3>DPP-C-SIGN-KEY 3039301306072a8648ce3d020106082a8648ce3d0301070322000226d58dd75a168da8b901b47e01694868af2158d57db2984784349e12768e668b <3>DPP-PP-KEY 3039301306072a8648ce3d020106082a8648ce3d03010703220002a0008bd0723f2723408ef53550f5cbc55785ea625ec5265d81e16c0cd45a5e3a <3>DPP-NET-ACCESS-KEY 30770201010420cedd6e85e66768b1a8e14e2e048fd54b7f09277195c3db3f6b1887e8b449e872a00a06082a8648ce3d030107a144034200049f43e6c91d574cf3316026f79236f5b9bf3008dca613e0c04a937e81be1df02bfe789dc14cfa01ddcfd8af906919ffe92ce825b4550e4c30117cbb6126e1d39f <3>CTRL-EVENT-NETWORK-ADDED 0 <3>DPP-NETWORK-ID 0 <3>DPP-TX dst=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 type=11 <3>DPP-TX-STATUS dst=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 result=SUCCESS <3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED <3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS <3>WPS-AP-AVAILABLE <3>CTRL-EVENT-NETWORK-NOT-FOUND <3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED <3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS <3>WPS-AP-AVAILABLE <3>CTRL-EVENT-NETWORK-NOT-FOUND <3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED <3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS <3>WPS-AP-AVAILABLE <3>CTRL-EVENT-NETWORK-NOT-FOUND > DPP_STOP_LISTEN OK //All commands on DUT side finished until here. Now go to CTT2 side to continue, generate the QR Code and get URI on CTT2. <3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS <3>DPP-TX dst=02:e9:3a:0d:b8:cd freq=2412 type=5 <3>DPP-TX-STATUS dst=02:e9:3a:0d:b8:cd freq=2412 result=SUCCESS <3>DPP-RX src=02:e9:3a:0d:b8:cd freq=2412 type=6 <3>PMKSA-CACHE-ADDED 02:e9:3a:0d:b8:cd 0 <3>DPP-INTRO peer=02:e9:3a:0d:b8:cd status=0 version=2 <3>SME: Trying to authenticate with 02:e9:3a:0d:b8:cd (SSID='test' freq=2412 MHz) <3>Trying to associate with 02:e9:3a:0d:b8:cd (SSID='test' freq=2412 MHz) <3>Associated with 02:e9:3a:0d:b8:cd <3>CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0 <3>EAPOL-RX 02:e9:3a:0d:b8:cd 99 <3>EAPOL-RX 02:e9:3a:0d:b8:cd 195 <3>WPA: Key negotiation completed with 02:e9:3a:0d:b8:cd [PTK=CCMP GTK=CCMP] <3>CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 02:e9:3a:0d:b8:cd completed [id=0 id_str=] > list_networks network id / ssid / bssid / flags 0       test    any     [CURRENT] > quit root@imx8mqevk:~# cat /proc/mwlan/adapter0/mlan0/info driver_name = "wlan" driver_version = PCIE8997--16.92.21.p153.7-MM6X16540.p33-GPL-(FP92) interface_name="mlan0" firmware_major_version=16.92.21 bss_mode ="Managed" media_state="Connected" mac_address="20:4e:f6:bb:08:d9" multicast_count="4" essid="test" bssid="02:e9:3a:0d:b8:cd" channel="1" region_code = "00" multicast_address[0]="33:33:00:00:00:01" multicast_address[1]="01:00:5e:00:00:01" multicast_address[2]="33:33:ff:bb:08:d9" multicast_address[3]="33:33:00:00:00:fb" num_tx_bytes = 2458 num_rx_bytes = 350 num_tx_pkts = 19 num_rx_pkts = 3 num_tx_pkts_dropped = 0 num_rx_pkts_dropped = 0 num_tx_pkts_err = 0 num_rx_pkts_err = 0 carrier on tx queue 0:  started tx queue 1:  started tx queue 2:  started tx queue 3:  started === tp_acnt.on:0 drop_point:0 === ====Tx accounting==== [0] Tx packets     : 0 [0] Tx packets last: 0 [0] Tx packets rate: 0 [0] Tx bytes       : 0 [0] Tx bytes last  : 0 [0] Tx bytes rate  : 0Mbps [1] Tx packets     : 0 [1] Tx packets last: 0 [1] Tx packets rate: 0 [1] Tx bytes       : 0 [1] Tx bytes last  : 0 [1] Tx bytes rate  : 0Mbps [2] Tx packets     : 0 [2] Tx packets last: 0 [2] Tx packets rate: 0 [2] Tx bytes       : 0 [2] Tx bytes last  : 0 [2] Tx bytes rate  : 0Mbps [3] Tx packets     : 0 [3] Tx packets last: 0 [3] Tx packets rate: 0 [3] Tx bytes       : 0 [3] Tx bytes last  : 0 [3] Tx bytes rate  : 0Mbps [4] Tx packets     : 0 [4] Tx packets last: 0 [4] Tx packets rate: 0 [4] Tx bytes       : 0 [4] Tx bytes last  : 0 [4] Tx bytes rate  : 0Mbps Tx amsdu cnt            : 0 Tx amsdu cnt last       : 0 Tx amsdu cnt rate       : 0 Tx amsdu pkt cnt        : 0 Tx amsdu pkt cnt last : 0 Tx amsdu pkt cnt rate : 0 Tx intr cnt             : 18 Tx intr last        : 0 Tx intr rate        : 0 Tx pending          : 0 Tx xmit skb realloc : 19 Tx stop queue cnt : 0 ====Rx accounting==== [0] Rx packets     : 0 [0] Rx packets last: 0 [0] Rx packets rate: 0 [0] Rx bytes       : 0 [0] Rx bytes last  : 0 [0] Rx bytes rate  : 0Mbps [1] Rx packets     : 0 [1] Rx packets last: 0 [1] Rx packets rate: 0 [1] Rx bytes       : 0 [1] Rx bytes last  : 0 [1] Rx bytes rate  : 0Mbps [2] Rx packets     : 0 [2] Rx packets last: 0 [2] Rx packets rate: 0 [2] Rx bytes       : 0 [2] Rx bytes last  : 0 [2] Rx bytes rate  : 0Mbps [3] Rx packets     : 0 [3] Rx packets last: 0 [3] Rx packets rate: 0 [3] Rx bytes       : 0 [3] Rx bytes last  : 0 [3] Rx bytes rate  : 0Mbps [4] Rx packets     : 0 [4] Rx packets last: 0 [4] Rx packets rate: 0 [4] Rx bytes       : 0 [4] Rx bytes last  : 0 [4] Rx bytes rate  : 0Mbps Rx amsdu cnt             : 0 Rx amsdu cnt last        : 0 Rx amsdu cnt rate        : 0 Rx amsdu pkt cnt         : 0 Rx amsdu pkt cnt last : 0 Rx amsdu pkt cnt rate : 0 Rx intr cnt      : 67 Rx intr last        : 0 Rx intr rate        : 0 Rx pending          : 0 Rx pause            : 0 Rx rdptr full cnt   : 0 root@imx8mqevk:~# CTT2 (AP):Responder + AP + Enrollee IMX8MPlus EVK + 88W8997 module root@imx8mpevk:~# uname -a Linux imx8mpevk 6.12.49-lts-next-gdf24f9428e38 #1 SMP PREEMPT Fri Nov 21 03:24:46 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux root@imx8mpevk:~# cat /lib/firmware/nxp/wifi_mod_para.conf PCIE8997 = {         cfg80211_wext=0xf         max_vir_bss=1         cal_data_cfg=none         ps_mode=1         auto_ds=1         host_mlme=1         fw_name=nxp/pcieuart8997_combo_v4.bin } root@imx8mpevk:~# hostapd hostapd.conf -B & [1] 1731 root@imx8mpevk:~# HT (IEEE 802.11n) with WPA/WPA2 requires CCMP/GCMP to be enabled, disabling HT capabilities rfkill: Cannot open RFKILL control device uap0: interface state UNINITIALIZED->ENABLED uap0: AP-ENABLED [1]+  Done                    hostapd hostapd.conf -B root@imx8mpevk:~# hostapd_cli hostapd_cli v2.11-M005 Copyright (c) 2004-2024, Jouni Malinen and contributors This software may be distributed under the terms of the BSD license. See README for more details. Selected interface 'uap0' Interactive mode > DPP_BOOTSTRAP_GEN type=qrcode chan=81/1 mac=02:e9:3a:0d:b8:cd //MAC address of CTT2 itself and returned 1 is bootstrap info id which require to get QR code in below command. 1> DPP_BOOTSTRAP_GET_URI 1 //Attention here, after this command, will generate a QR code, which will be use on CTT1 with command:DPP_QR_CODE. Then directly go to CTT1 to enter the QR Code. DPP:C:81/1;M:02e93a0db8cd;V:2;K:MDkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDIgACQOp5kWO1ex4L2U5rRXdS9yPYWA9NdRXTsuT+v5L/jvc=;;> //Hold on here, and now go to CTT1 to authenticate this AP with above QR Code. After authenticate on CTT1 with QR Code, will auto output below logs. Pay attention on the keys and connectors info, will use them later when you update the AP. > <3>DPP-RX src=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 type=0 <3>DPP-TX dst=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 type=1 <3>DPP-TX-STATUS dst=fc:84:a7:51:87:fc result=SUCCESS <3>DPP-RX src=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 type=2 <3>DPP-AUTH-SUCCESS init=0 pkhash=8b3e0f88b70610446a84f53ea9d792f5631b2b87e30cd219a8059c6f7893c501 own=1 peer=-1 <3>GAS-QUERY-START addr=fc:84:a7:51:87:fc dialog_token=0 freq=2412 <3>GAS-QUERY-DONE addr=fc:84:a7:51:87:fc dialog_token=0 freq=2412 status_code=0 result=SUCCESS <3>DPP-CONF-RECEIVED <3>DPP-CONFOBJ-AKM dpp <3>DPP-CONFOBJ-SSID test <3>DPP-CONNECTOR eyJ0eXAiOiJkcHBDb24iLCJraWQiOiJWV0hoQmp0enJVZ0xTSjhpTTJDRmRtNkxPQ0FFWHVCSWJEU3hzMEhaSDhnIiwiYWxnIjoiRVMyNTYifQ.eyJncm91cHMiOlt7Imdyb3VwSWQiOiIqIiwibmV0Um9sZSI6ImFwIn1dLCJuZXRBY2Nlc3NLZXkiOnsia3R5IjoiRUMiLCJjcnYiOiJQLTI1NiIsIngiOiJEbVRmSVFTRFNPVXVkVFBkN0pobEQtQ2xOa0U3U2lEWmctLWpYeGdNRXRJIiwieSI6Iml2NlVCc1J0YXhGSEpzcEtPbWFQSktqUmNDTFV5REh6WHFFeWtLbkhsOGcifX0.vEzfQywitO8AMvmcXenL_qidmkNl7t_jen2YW9OV8M5OID9jmTu-GqVUUkMEQE7R7Ja5vGnOMQ2-x-h7qyRKIQ <3>DPP-C-SIGN-KEY 3039301306072a8648ce3d020106082a8648ce3d0301070322000226d58dd75a168da8b901b47e01694868af2158d57db2984784349e12768e668b <3>DPP-NET-ACCESS-KEY 307702010104200be4b069c34a39d844fca856dd1e583a729e74f394370a4da8bc7d68d0dfadc2a00a06082a8648ce3d030107a144034200040e64df21048348e52e7533ddec98650fe0a536413b4a20d983efa35f180c12d28afe9406c46d6b114726ca4a3a668f24a8d17022d4c831f35ea13290a9c797c8 <3>DPP-TX dst=fc:84:a7:51:87:fc freq=2412 type=11 <3>DPP-TX-STATUS dst=fc:84:a7:51:87:fc result=SUCCESS //Now update AP configurations on CTT2: //First disable AP: > disable <3>AP-DISABLED OK //Update AP parameters: > set ssid test OK > set wpa 2 OK > set wpa_key_mgmt DPP OK > set ieee80211w 2 OK > set rsn_pairwise CCMP OK > set dpp_connector eyJ0eXAiOiJkcHBDb24iLCJraWQiOiJWV0hoQmp0enJVZ0xTSjhpTTJDRmRtNkxPQ0FFWHVCSWJEU3hzMEhaSDhnIiwiYWxnIjoiRVMyNTYifQ.eyJncm91cHMiOlt7Imdyb3VwSWQiOiIqIiwibmV0Um9sZSI6ImFwIn1dLCJuZXRBY2Nlc3NLZXkiOnsia3R5IjoiRUMiLCJjcnYiOiJQLTI1NiIsIngiOiJEbVRmSVFTRFNPVXVkVFBkN0pobEQtQ2xOa0U3U2lEWmctLWpYeGdNRXRJIiwieSI6Iml2NlVCc1J0YXhGSEpzcEtPbWFQSktqUmNDTFV5REh6WHFFeWtLbkhsOGcifX0.vEzfQywitO8AMvmcXenL_qidmkNl7t_jen2YW9OV8M5OID9jmTu-GqVUUkMEQE7R7Ja5vGnOMQ2-x-h7qyRKIQ OK > set dpp_csign 3039301306072a8648ce3d020106082a8648ce3d0301070322000226d58dd75a168da8b901b47e01694868af2158d57db2984784349e12768e668b OK > set dpp_netaccesskey 307702010104200be4b069c34a39d844fca856dd1e583a729e74f394370a4da8bc7d68d0dfadc2a00a06082a8648ce3d030107a144034200040e64df21048348e52e7533ddec98650fe0a536413b4a20d983efa35f180c12d28afe9406c46d6b114726ca4a3a668f24a8d17022d4c831f35ea13290a9c797c8 OK //Re-enable the AP after updates: > enable <3>AP-ENABLED OK //just wait here, it will output below logs after some seconds. > <3>DPP-RX src=20:4e:f6:bb:08:d9 freq=2412 type=5 <3>DPP-TX dst=20:4e:f6:bb:08:d9 freq=2412 type=6 status=0 <3>DPP-TX-STATUS dst=20:4e:f6:bb:08:d9 result=SUCCESS <3>AP-STA-CONNECTED 20:4e:f6:bb:08:d9 dpp_pkhash=74a40ec058ac8c7f7acb6589253e76f5d1a9582359353bcd5e6983ee97c3a382 <3>EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 20:4e:f6:bb:08:d9 > quit > root@imx8mpevk:~# cat /proc/mwlan/adapter0/uap0/info driver_name = "uap" driver_version = PCIE8997--w8997o-V4, RF878X, FP92, 16.92.21.p153.7-MM6X16540.p33-GPL-(FP92) interface_name="uap0" firmware_major_version=16.92.21 media_state="Connected" mac_address="02:e9:3a:0d:b8:cd" num_tx_bytes = 462 num_rx_bytes = 2248 num_tx_pkts = 4 num_rx_pkts = 20 num_tx_pkts_dropped = 0 num_rx_pkts_dropped = 0 num_tx_pkts_err = 60 num_rx_pkts_err = 0 carrier on tx queue 0:  started tx queue 1:  started tx queue 2:  started tx queue 3:  started tkip_mic_failures = 0 ccmp_decrypt_errors = 0 wep_undecryptable_count = 0 wep_icv_error_count = 0 decrypt_failure_count = 0 mcast_tx_count = 20 failed_count = 3 retry_count = 0 multiple_retry_count = 0 frame_duplicate_count = 0 rts_success_count = 0 rts_failure_count = 0 ack_failure_count = 30 rx_fragment_count = 55 mcast_rx_frame_count = 18 fcs_error_count = 401368 tx_frame_count = 22 rsna_tkip_cm_invoked = 0 rsna_4way_hshk_failures = 0 === tp_acnt.on:0 drop_point:0 === ====Tx accounting==== [0] Tx packets     : 0 [0] Tx packets last: 0 [0] Tx packets rate: 0 [0] Tx bytes       : 0 [0] Tx bytes last  : 0 [0] Tx bytes rate  : 0Mbps [1] Tx packets     : 0 [1] Tx packets last: 0 [1] Tx packets rate: 0 [1] Tx bytes       : 0 [1] Tx bytes last  : 0 [1] Tx bytes rate  : 0Mbps [2] Tx packets     : 0 [2] Tx packets last: 0 [2] Tx packets rate: 0 [2] Tx bytes       : 0 [2] Tx bytes last  : 0 [2] Tx bytes rate  : 0Mbps [3] Tx packets     : 0 [3] Tx packets last: 0 [3] Tx packets rate: 0 [3] Tx bytes       : 0 [3] Tx bytes last  : 0 [3] Tx bytes rate  : 0Mbps [4] Tx packets     : 0 [4] Tx packets last: 0 [4] Tx packets rate: 0 [4] Tx bytes       : 0 [4] Tx bytes last  : 0 [4] Tx bytes rate  : 0Mbps Tx amsdu cnt            : 0 Tx amsdu cnt last       : 0 Tx amsdu cnt rate       : 0 Tx amsdu pkt cnt        : 0 Tx amsdu pkt cnt last : 0 Tx amsdu pkt cnt rate : 0 Tx intr cnt             : 22 Tx intr last        : 0 Tx intr rate        : 0 Tx pending          : 0 Tx xmit skb realloc : 64 Tx stop queue cnt : 0 ====Rx accounting==== [0] Rx packets     : 0 [0] Rx packets last: 0 [0] Rx packets rate: 0 [0] Rx bytes       : 0 [0] Rx bytes last  : 0 [0] Rx bytes rate  : 0Mbps [1] Rx packets     : 0 [1] Rx packets last: 0 [1] Rx packets rate: 0 [1] Rx bytes       : 0 [1] Rx bytes last  : 0 [1] Rx bytes rate  : 0Mbps [2] Rx packets     : 0 [2] Rx packets last: 0 [2] Rx packets rate: 0 [2] Rx bytes       : 0 [2] Rx bytes last  : 0 [2] Rx bytes rate  : 0Mbps [3] Rx packets     : 0 [3] Rx packets last: 0 [3] Rx packets rate: 0 [3] Rx bytes       : 0 [3] Rx bytes last  : 0 [3] Rx bytes rate  : 0Mbps [4] Rx packets     : 0 [4] Rx packets last: 0 [4] Rx packets rate: 0 [4] Rx bytes       : 0 [4] Rx bytes last  : 0 [4] Rx bytes rate  : 0Mbps Rx amsdu cnt             : 0 Rx amsdu cnt last        : 0 Rx amsdu cnt rate        : 0 Rx amsdu pkt cnt         : 0 Rx amsdu pkt cnt last : 0 Rx amsdu pkt cnt rate : 0 Rx intr cnt      : 28229 Rx intr last        : 0 Rx intr rate        : 0 Rx pending          : 0 Rx pause            : 0 Rx rdptr full cnt   : 0 root@imx8mpevk:~#
查看全文
PFE MCAL driver receiver processing may have reentrancy issue Hi Team From PFE MCAL driver 1.6.0, the receiver processing may have reentrancy issue. The call relationship of function pfe_hif_drv_process_rx_frames() is shown as the following figure.  The _Receive, TxConfirmation and MainFunction will call pfe_hif_drv_process_rx_frames when driver works in polling mode. If the callers are in different tasks, pfe_hif_drv_process_rx_frames has a risk of reentrancy. Should we add exclusive protection for pfe_hif_drv_process_rx_frames ? Regards, Ryder PFE PFE MCAL Re: PFE MCAL driver receiver processing may have reentrancy issue Hello @Ryder_Gong, The PFE team has picked up the case, also who is the customer that reported this? Best regards,  Radu Re: PFE MCAL driver receiver processing may have reentrancy issue Hi, The original issue is from Mobileye, actually software team has involved by a debug call. Re: PFE MCAL driver receiver processing may have reentrancy issue Hello Ryder.  Thank you for finding the race condition. It was confirmed as cause of the "Rx stops working" issue and bug ticket ANET-1032 was created to fix it. It will be fixed by adding an exclusive area protection as you have proposed. The bug affects all versions of the PFE MCAL driver, in polling mode, and it will be fixed in version 1.8.0.
查看全文