2062974_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2062974_ja-JP

2062974_ja-JP

カスタムM7セカンダリブートローダー i.MX RT1176

こんにちは、現在、m7 と m4 の両方のコア FW は QSPI フラッシュ FlexSPI1 0x30000000 に格納されています。最初に M7 が起動し、次に QPSI から ID のエイリアスにイメージをコピーしてコア M4 を起動します0x20200000。すべて正常に機能しています。

次に、特定の検証に基づいてM7コアを起動し、M7がm4を起動するカスタムブートローダーを追加したいと思います。また、M7 / M4または両方のファームウェアのOTAも処理されます。

標準のセカンダリブートローダーコードはありますか?参考までにシェアしてください。

ありがとうございます

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 02:01 PM
更新人: