Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
MCXN947 reference manual Hi, i have bought the FRDM-MCXN947 board, i have found many documentation from the board, but i can't find the MCXN947 Reference Manual, where read all about this microcontroller, like its registers and so on... Thanks so much for any information MCXN Re: MCXN947 reference manual Sorry i have just foun it as...... MCX Nx4x Reference Manual Re: MCXN947 reference manual Hi Team,                I happen to have the same doubt as @nicomarconi. I found the following link attached against the MCXN947 Reference Manual field in the FRDM-MCXN947 board user manual. https://www.nxp.com/doc/MCXNx4xRM However, this does not seem to download the MCXN947 reference manual for me. Please help us out, thank you.  Re: MCXN947 reference manual Just found a pdf guide from a third-party source searching 'MCX Nx4x Reference Manual'. You may ignore the above post.
查看全文
无法使用 jlink 连接 S32K3 芯片,芯片 RESET 引脚不断重置。 您好, 我在调试 S32K342 芯片的时钟时遇到了一个问题。在调试阶段,J-Link 突然断开,之后,J-Link 无法连接到芯片。我注意到芯片的 RESET 引脚一直在 RESET。我该怎么办? 此致, shangyuansun Re: The S32K3 chip cannot be connected using jlink, and the chip reset pin keeps resetting. 你好@ Shangyuansun 能否请您提供有关最后一次在 MCU 上闪存的应用程序的详细信息? 另外,你能用示波器检查RESET信号吗?请直接测量 RESET 引脚并分享您观察到的波形的图像。 此外,我建议尝试一种适用于我和其他遇到类似行为的客户的方法:要刷新 MCU,请将 RESET 线保持在低位,同时尝试用一个简单的示例(例如闪烁应用程序)刷新 MCU。最初可能会失败,提示您重试。发生这种情况时,让 RESET 线变高,然后尝试再次刷新程序。 请注意:这些步骤仅在评估板 (EVB) 上进行了测试,因此自定义硬件的结果可能会有所不同。 如果尝试这些步骤后问题仍然存在,请告诉我。 BR、VaneB
查看全文
应用程序注释中的 s32k1 引导加载程序示例无法与 S32DS 3.5 一起编译 在为我的项目启动一个使用 s32k116 的引导加载程序时,我找到了 S32K1 的应用笔记和示例代码(s32k146、s32k148、s32k144)。将示例项目导入 S32 Design Studio for S32 Platform, v3.5 时,无法编译。我得到了所附的错误截图。   我没有以任何方式修改这些项目。 我已经在以下应用笔记中使用了这些示例 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12218.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN12218SW.zip https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12323.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN12323SW.zip S32DS 3.5 是否有不同的示例? Re: s32k1 bootloader examples for app notes do not compile with S32DS 3.5 非常感谢你耐心细致的解答,让我很快找到了解决方案。我再次衷心感谢你们。 Re: s32k1 bootloader examples for app notes do not compile with S32DS 3.5 @jianghao,我确实得到了使用 RTD 的 s32k116 的统一引导加载器版本。附后。我还附上了 ECU Pro 项目,该项目可在引导加载程序运行后通过 CAN 从 PC 加载应用程序。 说明: 闪存驱动程序已嵌入引导程序。这与最初的演示不同。最初的引导加载程序演示通过 CAN 下载了闪存驱动程序,这是应用程序更新过程的一部分。 闪存驱动程序存储在内部闪存的 m_store_flash_driver 中。启动时,引导程序会将该部分复制到 RAM 空间 m_flash_driver。见链接器文件。 在更新过程中,闪存驱动程序会在 RAM 空间运行,因为在执行闪存驱动程序时无法写入内部闪存。因此,闪存驱动程序必须从 RAM 运行。 请注意,S32K116 只有一组内部闪存。其他变体有更多的银行。对于这些,我认为可以在更新第 2 组闪存的同时,从 1 组闪存运行闪存驱动程序。 我将 RTD 生成的内部闪存驱动程序归属于 m_store_flash_driver 空间。如果重新生成 RTD 驱动程序,则可能会丢失此属性。 参见 Ftfc_Mem_InFls_Ip.c例如 属性如下您可以搜索 where-used。 __attribute__((section(".flexnvm_flash_driver")))​ 请注意,闪存驱动程序并不存储在 flexnvm 库中。最初,我打算将闪存驱动程序放在 flexnvm 中,而不执行 RAM,但我改变了主意,决定在应用程序中将 flexnvm 用作 EEPROM。我没有更新属性/节名称。(我不知道从 flexnvm 执行是否有效,因为我还没走到那一步就改变了路线)。 该程序只是演示程序,我认为下次更新时不会跳回引导程序。我没有进行真正的测试,因为我转而使用不同的启动加载协议。 版本/测试用于 适用于 S32 平台的恩智浦 S32 设计工作室 v3.5 版本号 240924(更新 14) S32K1 实时驱动程序版本 2.0.0 QLP1 评估板 s32k116evb2q048 EcuBus Pro v 0.8.49 用于 PC/CAN 接口的 PEAK PCAN-USB Re: s32k1 bootloader examples for app notes do not compile with S32DS 3.5 你好,兄弟,我也有同样的问题,你成功移植代码了吗? Re: s32k1 bootloader examples for app notes do not compile with S32DS 3.5 @VaneB、 如何允许通过指针执行函数? 具体来说,似乎与内存无关。如果我使用内存地址指定指向驱动程序的指针,我的设置或其他设置就无法运行。 我试着在我的项目中定义一个虚拟函数,并把它放在 flash_driver 闪存空间中。函数不执行任何 Flash 活动。但如果我指向闪存中的地址来调用该函数,仍然会出现异常。 无论采用哪种方式,生成的函数代码都是一样的。 看来集成开发环境、调试器或其他东西不喜欢这样:   __attribute__((section(".flash_driver")))) __attribute__((优化("O0" ))) status_t test_func(void) { status_t result =STATUS_SUCCESS; 返回结果; }     typedef status_t(*test_ram_func_t)(void); g_ptestFunc =(test_ram_func_t)(uintptr_t)0x0000E800u; 但这样就可以了 g_ptestFunc =test_func; Re: s32k1 bootloader examples for app notes do not compile with S32DS 3.5 你好@VaneB、 我把所有东西都换成了使用 RTD 的统一引导加载器。但是,一旦代码开始尝试执行闪存驱动程序,而闪存驱动程序正在 RAM 外执行,调试器就会出现异常。 我是否需要在链接器中做一些特殊处理或设置,才能从 RAM 的 flash_driver 部分执行代码? 我没有用 RTD 重写 ram 闪存驱动程序,因为在统一引导加载程序示例中该驱动程序仅以二进制形式提供。我确实在调试器中确认闪存驱动程序位于 RAM 中。 使用旧 SDK 的原始项目可在 S32DS 3.5 的调试器中运行,并执行引导加载。 我把项目附在后面,如果你能看到有什么地方被弄乱了? 我没有附上工具链文件。我使用的是适用于 S32K1 处理器的 RTD 2.0.0。我加入了我一直在通过CAN总线测试的ECU-Pro项目。它跳过了 flash_driver.bin 的下载。相反,我将 flash_driver.bin 转换为 flash_driver.o然后我将其编译成一部分 flash。然后,我的代码会在启动时将其复制到 RAM 中。这种修改似乎效果不错。 下面是几张调试器失败的截图。(在 SDK 版本中可以使用)。 RAM 中的闪存驱动程序与 flash_driver.bin(指针偏移更新)相同 Re: s32k1 bootloader examples for app notes do not compile with S32DS 3.5 @VaneB、 谢谢。 我正在着手迁移代码。如果我找到能与 S32DS 配合使用的东西,我会尝试发布。目前进展 开始制作 S32DS 3.5 上 AN12218 的示例,但无法轻易找出 src/drivers/ 子文件夹下文件的缺失定义,因此暂时搁置。 为 Arm 2018.R1 安装了 S32 然后用那个 IDE 可以正常编译所有示例。 我开始看 Unified Bootloader 演示版。S32116 变体也可以在 Arm 的 S32 下编译,在 S32DS 3.5 下为我编译。在 Arm 版 s32 中,我可以找出处理器专家来尝试弄清楚其中包含哪些驱动程序等等。 所以,现在,我想我会尝试统一的引导加载程序,看看我能否弄清楚如何使用 RTD 将其迁移到 S32DS 3.5,而不是它在 ARM 版 S32 中使用的任何驱动程序。 Re: s32k1 bootloader examples for app notes do not compile with S32DS 3.5 你好@dparkinson 对于 S32K1 设备,可用的引导加载程序应用程序包括您已经共享的应用程序以及统一引导加载程序演示。目前,还没有专门为 S32DS 3.4 或更高版本开发的引导加载程序。 Re: s32k1 bootloader examples for app notes do not compile with S32DS 3.5 感谢您的回复。 是否有与 S32DS 兼容的 S32K1 引导加载程序示例项目? 我更喜欢 3.5 版,但如果只有 3.4 或 3.6 版,我也愿意试试)。 我想先从一个已知的工作项目开始,然后再对其进行修改,以便与 S32k116 配合使用。 Re: s32k1 bootloader examples for app notes do not compile with S32DS 3.5 hI@dparkinson 这些应用程序是使用适用于 Arm 的 S32 Design Studio 开发的。随着时间的推移,集成开发环境的更新对工具链路径、库路径和 SDK 配置等元素进行了更改。 为确保与当前使用的集成开发环境版本兼容,建议创建一个新项目。然后,手动将应用程序的源文件和任何自定义项目设置从原始项目复制到新项目中。这种方法有助于避免因版本差异而造成的集成问题。 BR、VaneB
查看全文
FlexSPI 信号 SCKB 和 SCKA 你好 摘自应用笔记 AN12564: "一般情况下,用户可将闪存 A1 和闪存 A2 连接到 FlexSPI 的端口 A,以实现 RWW 功能。或者,将闪存 A1 和闪存 B1 分别连接到端口 A 和端口 B。闪存 A1 用于代码存储和运行,另一个闪存用于数据存储。如果连接到同一个端口,则必须使用相同的闪存设备并保持相同的闪存时间。连接的好处是,这两个端口可以通过 DLLACR 或 DLLBCR 寄存器为两个闪存设备设置不同的时间。" 我的板使用 FLEXSPIA(Porta1 代码存储和运行)和 FLEXSPIB(PortB1 数据存储),如上所述(AN12564.pdf 中的图 1)). 是否可以使用不同速度的时钟(SCKA = 133MHz,SCKB = 4MHz)? DLLACR 和 DLLBCR 控制的是时间而不是时钟,不是吗? Re: FlexSPI signals SCKB and SCKA 你好@Maurizio2、 非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。 关于您的问题,我认为 DLLACR 和 DLLBCR 寄存器为闪存 A 和闪存 B 采样时钟 DLL 提供了配置字段。 有关时钟频率的详细信息,请参阅 SDK 演示。 顺祝商祺! MayLiu
查看全文
在使用 Vivante 图形处理器的 i.MX6SX 上使用 Qt6 时 CPU 占用率较高 您好, 使用带有基于 Yocto 的电路板支持包的 Vivante GPU 在 i.MX6 Solox 平台上将我的应用程序从 Qt5 升级到 Qt6 后,我遇到的 CPU 使用率要高得多。 在使用 Qt5 时,应用程序的 CPU 占用率通常约为 40% ,但迁移到 Qt6 后,CPU 占用率几乎翻了一番,达到约 80% 。即使使用官方 Qt6 示例应用程序,也能重现这个问题。 我已确认应用程序使用的是 OpenGL 后端,因此似乎正在使用硬件加速。 在 i.MX6SX 平台上,CPU 占用率升高是 Qt6 的预期行为吗?是否有任何已知的优化、GPU 驱动程序配置或 Qt6 特定设置可以帮助降低 CPU 负载? 如有任何指导或建议,我们将不胜感激。 此致, Manoj S Re: High CPU Usage with Qt6 on i.MX6SX Using Vivante GPU 您好 Vivante 支持 Qt6,但恩智浦不支持您的 linux 版本,您应该选择您的供应商。 此致 Re: High CPU Usage with Qt6 on i.MX6SX Using Vivante GPU 您好, 我们使用的是 yocto scarthgap 版本,机器是 var-som-imx6。内核版本为 v6.1.138、而 Qt 的版本是 v6.8.3。kernel-moduleimx-gpu-viv 版本为 v6.4.11.p2.4。 Re: High CPU Usage with Qt6 on i.MX6SX Using Vivante GPU 这看起来像是人工智能生成的泔水。 而你提供的链接只是一些宗教性的 subreddit。 Re: High CPU Usage with Qt6 on i.MX6SX Using Vivante GPU 是的,i.The MX6 SoloX 平台上 Qt6 的 CPU 占用率升高是一个已知问题。Qt6 引入了要求更高的渲染管道,而 SoloX 上的 Vivante GPU 功能有限,即使使用 OpenGL 加速也会导致 CPU 负载增加。 建议的优化: -使用 Qt 快速编译器预编译 QML。 -通过电路板支持包启用帧缓冲区压缩和 Vivante GPU 调整。 -考虑延迟加载和场景图缓存策略。 -使用 Qt 快速控件 2 代替传统控件以获得更好的性能。 恩智浦社区主题讨论了更多见解。 致以最崇高的敬意, Thomas Henry Re: High CPU Usage with Qt6 on i.MX6SX Using Vivante GPU 你好 您使用的是哪种yocto?由于 6.6.52 可在 QT6 上运行,因此不要尝试更新,因为 GPU 版本是根据您安装的 QT 运行的。 此致
查看全文
Android 15 中 MCLK_SAI3 引脚未产生时钟信号 您好, 我正在尝试在运行 Android 15 的自定义 i.MX8MP 板上启用 SGTL5000 音频芯片。为使 SGTL5000 正常工作,MCLK 信号需要保持在"始终接通的" 状态。当我重启板时,我可以看到时钟信号生成了大约 5 秒钟,但之后它变低了。我将在下面分享设备树节点和调试结果。 编解码器:SGTl5000@A { 兼容 ="FSL,SGTL5000" ; reg =<0x0a> ; clocks =<& audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI3_MCLK1> ; 时钟名 ="mclk" ; pinctrl-names ="默认" ; }; &sai3 { pinctrl-names ="默认" ; pinctrl-0 =<& pinctrl_sai3> ; assigned-clocks =<& clk IMX8MP_CLK_SAI3> ; assigned-clock-parents =<& clk IMX8MP_AUDIO_PLL1_OUT> ; 分配的时钟频率 =<12288000> ; clocks =<& audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI3_IPG>,<& clk IMX8MP_CLK_DUMMY> 、 <&audio_blk_ctrl IMX8MP_CLK_AUDIOMIX_SAI3_MCLK1>,<& clk IMX8MP_CLK_DUMMY> 、 <&clk IMX8MP_CLK_DUMMY> ; clock-names = "总线", "mclk0", "mclk1", "mclk2", "mclk3"; FSL、SAI-MCLK 方向输出; fsl、sai-mclk-always-on; status ="okay" ; }; pinctrl_sai3: sai3grp { fsl,pins =< MX8MP_IOMUXC_SAI3_TXFS__AUDIOMIX_SAI3_TX_SYNC 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_TXC__AUDIOMIX_SAI3_TX_BCLK 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_RXD__AUDIOMIX_SAI3_RX_DATA00 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_TXD__AUDIOMIX_SAI3_TX_DATA00 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_MCLK__AUDIOMIX_SAI3_MCLK 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_RXFS__GPIO4_IO28 0xd6 MX8MP_IOMUXC_SAI3_RXC__GPIO4_IO29 0xd6 >; }; Android i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux PMIC Re: Clock signal not generating in MCLK_SAI3 Pin in Android 15 你好 默认情况下,SAI MCLK 在调用 SAI 驱动程序后处于激活状态,并在回调结束后停止激活。 例如,当播放开始时,MCLK 处于激活状态;当播放停止时,MLCK 停止激活。 在这位客户的案例中,我们需要在系统启动时启用 MCLK。 解决方案: 我们可以在 sai 探针阶段启用 sai MCLK,在 fsl_sai.c 中添加以下内容-> fsl_sai_probe: clk_prepare_enable(sai->bus_clk); clk_prepare_enable(sai->mclk_clk[1]); regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_MCTL, FSL_SAI_MCTL_MCLK_EN, FSL_SAI_MCTL_MCLK_EN); regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_TCSR(8), FSL_SAI_CSR_TERE, FSL_SAI_CSR_TERE); 这样 SAI MCLK 就能在系统启动时处于激活状态。 但是,在 SAI 驱动程序回调结束(如 aplay 结束)后,MCLK 将再次停止激活。原因是在 sai 触发信号停止时,发射器被禁用。要保持 MCLK 始终处于开启状态,需要使发射器始终处于开启状态。更具体地说,不要在触发信号停止时清除 FSL_SAI_CSR_TERE。 顺祝商祺!
查看全文
IMX8ULP: M33でLPSPIペリフェラルが使用できない こんにちは、みんな、 私はIMX8ULP-EVKボードを使用しており、M33でLPSPI-0をスレーブとして使用しようとしており、これまで次の手順を実行してきました。 ここから、開発に必要なサンプルを選択して、M33 コアの SDK を生成しました。 「hello world」のアプリケーション例をコンパイルし、ボードに搭載してテストしました。正常に動作しています。 私の要件は、SPI トランザクションで EDMA を使用することです。そのため、EDMA LPSPI スレーブの例をそのまま試しました。 LPSPI-0 を使用するために、サンプル ディレクトリのすべてのファイルで、デフォルトのマクロを LPSPI-1 から LPSPI-0 に変更しました。 動作しなかったので、LPSPI-0 の EDMA ベースのマスター例を試してみましたが、それでも信号を取得できませんでした。 そこで、私は、変更を加えずに、デフォルトの LPSPI (つまり、LPSPI-1) をマスターとして簡単なポーリング例を試してみようと考えました。この例では、SCLK および CS 信号を取得できますが、MOSI ピンを介してデータは取得できません。 LPSPI ピンを強力な駆動強度に設定し、プルアップを有効にしてみましたが、無駄でした。 ピンのみを検証するために、MOSI ピンを GPIO として切り替えてみましたが、これも実行されませんでした。 LPSPI-0 のすべてのピンを切り替えてみましたが、これらのピンでは何も起こりません。 J21(LPSPI-1の場合、ピン5から 😎 および J23 (LPSPI-1 の場合、ピン 1 ~ 4)。 データ転送には EDMA を備えたスレーブとして LPSPI-0 を使用し、RPMSG 経由で A35 コアに通信します。 SO、サンプルアプリケーションもそのままでは動作しないので、何が欠けているのか本当に混乱しています。 ここで何が問題なのでしょうか?SDK に問題はありますか? あるいは、M33 のペリフェラルにアクセスする前に何か手順が欠けているのでしょうか? 回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 バビン Re: IMX8ULP : Unable to use LPSPI peripherals with M33 こんにちは、 問題は、LPSPI-1 の MOSI 信号に、マウントされていない直列抵抗があることです。このため、信号をコネクタ上で直接観察することはできません。LPSPI-0 信号の場合も同様のシナリオになります。したがって、適切な抵抗器を交換すると、信号と対応する LPSPI が機能するようになりました。 よろしくお願いいたします。 バビン Re: IMX8ULP : Unable to use LPSPI peripherals with M33 こんにちは@Manuel_Salas 私は SDK バージョン 25.06 を使用しており、ここから Arm GNU ツールチェーン v14.3 をダウンロードしました。 よろしくお願いいたします。 バビン Re: IMX8ULP : Unable to use LPSPI peripherals with M33 こんにちは@Bhavin-Sharma 例をコンパイルするために使用している SDK バージョンと GCC バージョンを共有してください。 よろしくお願いいたします。 サラス。
查看全文
在 S32G274ARDB2 上控制 Xen 中的 mmcblk0 设备 您好, 我正在使用 S32G274ARDB2 映像,我已按照 Linux 电路板支持包。 38.0 用户手册中的指导方针启用了 Xen 虚拟机监控器支持。构建映像后,我观察到 Xen 环境中的 `lsblk` 命令输出如下: NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS mmcblk0 179:0 0 14.8G 0 磁盘 |-mmcblk0p1 179:1 0 64M 0 部分 |-mmcblk0p2 179:2 0 980M 0 部分 / |-mmcblk0p3 179:3 0 980M 0 部分 `-mmcblk0p4 179:4 0 980M 0 部分 我想了解如何管理暴露给 Xen 的 `mmcblk0` 设备(分区)的数量。具体来说,我需要以下方面的指导:   1。如何限制 Xen 或特定功能域(例如 Dom0 或 DomU)可见的 “mmcblk0” 分区的数量? 2.是否有可能在 Xen 中动态添加或控制 `mmcblk0` 分区的数量? 3.为了实现此控制,我应该修改特定的设备树设置、Xen 配置文件或 U-Boot 启动命令吗?   如果能参考相关文档、配置示例或实现此目的的步骤,我们将不胜感激。如果需要关于我的设置的更多细节,请告诉我。   感谢您的支持。 Re: Controlling mmcblk0 Devices in Xen on S32G274ARDB2 你好@hulk101、 您是否能够通过我提供的信息实现您的目标? 如果是,请选择我上次的回复作为接受的解决方案;如果不是,请告诉我您是否遇到任何错误。 谢谢! Re: Controlling mmcblk0 Devices in Xen on S32G274ARDB2 你好@hulk101、 Xen 不是恩智浦的产品,因此我无法为您提供太多支持。不过,以下信息可能会对您有所帮助。Dom0 拥有对所有硬件资源的默认访问权限,这包括 SD/eMMC 分区(mm cblk0p1、mmcblk0p2、mmcblk0p3,...),尽管可以限制对 Dom0 的访问权限,但我不推荐这样做,因为 Dom0 旨在创建所有其他功能域(比如 Domu)。默认情况下,DomU 无法访问所有硬件资源,例如,对于分区,您可以通过运行以下命令来动态连接它们: xl block-attach domu1 phy:/dev/mmcblk0p3 xvdb w 或将其分离: xl block-detach domu1 xvdb 也可以在 domu1 配置文件的配置文件中添加这些命令。 请注意,根据所需的分区和功能域名称,命令可能会略有变化。 这样,分区就会出现在 domu1 中: /dev/xvdb 您可以在设备树中执行一些配置,但是根据您的要求,这似乎不是正确的方法,但是,请查看 https://wiki.xenproject.org/wiki/Device_tree。 如果您有更多问题,请告诉我。
查看全文
IW611 Wifi module driver and firmware Hi, I would like to clarify steps to build wifi driver and some questions related to IW611. Please help to take a look. Thanks. I am using kernel 5.10, and steps to build wifi driver for IW611 as follow based on my understanding. Please correct me if I am wrong. 1) clone repo : http://github.com/nxp-imx/mwifiex.git Check out to version that closest to my kernel version, ie.: lf-5.10.y_1.0.0 Question : This lf-5.10.y_1.0.0 branch last update was 4 years ago. Is the source code at that branch up to date and support all IW611 features ? 2) export KERNELDIR= which point to 5.10 kernel source code. 3) update $CROSS_COMPILE 3) cd into wlan_src 4) make clean && make build Other questions For firmware in https://github.com/nxp-imx/imx-firmware.git , how do I know which firmware used for IW611? Also am I right that i need to check out lf-5.10.y_1.0.0 branch as well for my case? IW611 Ryan Re: IW611 Wifi module driver and firmware Hello @RyanKhor  Question : This lf-5.10.y_1.0.0 branch last update was 4 years ago. Is the source code at that branch up to date and support all IW611 features ? --> we provide feature list for every release, you may check. Embedded Linux for i.MX Applications Processors | NXP Semiconductors For firmware in https://github.com/nxp-imx/imx-firmware.git , how do I know which firmware used for IW611? Also am I right that i need to check out lf-5.10.y_1.0.0 branch as well for my case? --> iw611 and iw612 share same firmware. Best Regards Shaun
查看全文
S32G2 弊社のアプリケーションの 1 つで、NXP S32G2 プロセッサ (部品番号: S32G254AABK1VUCT) を使用する場合、各チャネルに A レーンと B レーンの両方がある 2 つの FlexRay チャネルを利用することは可能ですか? Re: S32G2 こんにちは、 @c980-022 返信ありがとうございます。 ピンの詳細については、S32G2_RM に添付されている IOMUX ファイルを参照することをお勧めします。 BR チェイン Re: S32G2 お返事ありがとうございます。マニュアルで FlexRay を検索したところ、FlexRay インターフェースの 1 つのピンしか見つかりませんでした。もう一方のピンはどこでCAN見つかりますか? Re: S32G2 こんにちは、 @c980-022 ご投稿ありがとうございます。 S32G2 ブロック チャートから: マークされているように、2つのFlexRayが存在する BR チェイン
查看全文
IMX8M nano Android13をOTAパッケージでAndroid15にアップグレード Android13 を OTA パッケージで Android15 にアップグレードすると、デバイスはデータ パーティションをマウントできず、リカバリ モードで起動します。 理由は[set_policy_failed:/data/bootchart]です インストールテキスト: en (156 x 19 @ 700) コマンド: "/system/bin/recovery" "--prompt_and_wipe_data" "--reason=set_policy_failed:/data/bootchart" Android Re: IMX8M nano Android13 upgrate Android15 with OTA package こんにちは、 OTA パッケージの種類を教えてください。完全か増分か?増分 OTA と完全 OTA で同じ問題が発生しますか? よろしくお願いします、 志明
查看全文
eMMC搭載のi.MX6 Dual LiteにおけるAuto-CMD23サポートに関する質問 こんにちは、 私は、Linux カーネル 4.1.15 を実行している MTFC8GAKAJCN eMMC デバイスを搭載した i.MX6 Dual Lite を使用しています。 起動中に、eMMC の読み取り/書き込み操作中にタイムアウトが発生することがわかりました。デバッグ後、車載-CMD23 を無効にすると問題が解決することがわかりました。 私の質問は次のとおりです: i.MX6 Dual Lite は 車載-CMD23 をサポートしていないというのは正しいですか? ご説明をよろしくお願いいたします。 i.MX6DL Re: Question about Auto-CMD23 support on i.MX6 Dual Lite with eMMC こんにちは@iDave 正確なエラー コード (-100 より大きい値) は思い出せませんが、タイムアウトになっていました。それ以外にも解決すべき問題がいくつかありました。 Re: Question about Auto-CMD23 support on i.MX6 Dual Lite with eMMC 具体的に何が問題だったのか教えていただけますか? 以下のタイムアウト メッセージも表示されましたか? `mmcblk3: エラー -110 停止コマンドの送信、元のコマンド応答 0x900、カードステータス 0x400e00` Re: Question about Auto-CMD23 support on i.MX6 Dual Lite with eMMC こんにちは@iDave 私も同様の問題を抱えており、Kingston EU サポートおよび NXP と話し合った結果、デバイス ツリーに 'auto-cmd23-broken' を追加することを提案されました。興味深いことに、それ以降のデバイス ツリー ファイル (つまり 6.12.20) には、これがデフォルトで含まれていました。もちろん、これを認識するためには、mmc/sdhc ドライバが最新の状態である必要があります。 敬具。 Re: Question about Auto-CMD23 support on i.MX6 Dual Lite with eMMC 6DL は 車載 cmd23 をサポートしていません。cmd25 の場合、信頼性の高い書き込みかどうかに影響します。 よろしくお願いします。 Harvey Re: Question about Auto-CMD23 support on i.MX6 Dual Lite with eMMC さらに、i.MX6 Dual Lite の車載-CMD23 のサポート (またはその欠如) が、RPMB の信頼性の高い書き込み操作だけでなく、CMD25 を使用した一般的なマルチブロック書き込み操作のタイムアウトの発生にも影響するかどうかを尋ねたいと思います。
查看全文
如何使用 scanf 从键盘获取数值 早上好、 我正试图使用 Hello World 演示,了解使用 mcxc242 的终端是如何工作的。 我正在使用 teraterm。我可以正确查看 PRINTF,但从键盘发送值的 GETCHAR() 或 SCANF() 似乎不起作用。 我需要启用什么功能吗? 感谢您的回复。 Re: How to use scanf to get values from the keyboard 你好@Transidico 请使用 SDK 演示 hello_world 进行测试。我已经在 FRDM-MCXC242 板上对其进行了测试, GETCHAR() 功能运行正常。 请在 SDK 调试控制台中选择 UART 控制台: 如果仍有问题,请检查硬件连接,特别是 UART RX 引脚是否连接正确。 如果您使用自己的定制板,也可以将您的原理图发送给我们以供参考。如果你使用的是恩智浦演示板,请拍张毛衣的照片,我帮你检查。   谢谢。 BR 爱丽丝 BR 爱丽丝 Re: How to use scanf to get values from the keyboard 是的,您也可以从 UART 控制台读取数据。 您能检查一下您的 _read() 函数吗?这是它获取数据的地方。 Re: How to use scanf to get values from the keyboard 早上好、 如果使用 semihost,输入和输出都能通过 mcxpresso 控制台运行,而如果使用 uart,则只能在 teraterm 终端上运行输出,而不能运行输入。我没有使用外部调试器,只使用 USB。 我不在乎选择哪种模式(UART 或半主机),重要的是我能通过 Teraterm 从键盘获取字符。 我该怎么办?没有外部调试器是否可行? 谢谢,再见。 已翻译与 DeepL.com (免费版) Re: How to use scanf to get values from the keyboard 您的输入/输出是使用 UART 还是半托管? 通常,大多数终端视图不支持半托管,但是 IDE 中的内置终端视图可能支持半托管。 如果使用半托管方式,大多数实施方案都只实现输出,没有输入。如果您想要输入,就必须使用类似这样的库: https://mcuoneclipse.com/2023/03/09/using-semihosting-the-direct-way/ 希望这能帮到您, 埃里希 Re: How to use scanf to get values from the keyboard 它能在集成控制台上运行,但不能在 Teraterm 或其他终端上运行。
查看全文
なぜ pfe Linux ドライバ 1.5.0 以降のリリース ノートがないのでしょうか? pfe ユーザーマニュアルも削除されました。1.5.0 以降、これらのドキュメントはどこで入手すればよいですか? Re: Why hasn't the release note of pfe linux driver since 1.5.0? よろしくお願いします! Re: Why hasn't the release note of pfe linux driver since 1.5.0? こんにちは、サンダルウッド 誤解して申し訳ありません。 このファイルで見つけるCANます。 BR ジョーイ Re: Why hasn't the release note of pfe linux driver since 1.5.0? ハイ あなたが見せてくれたのは PFE ファームウェアのリリース ノートですが、私が見たいのはファームウェアではなく Linux PFE ドライバのリリース ノートです。 よろしくお願いします。 Re: Why hasn't the release note of pfe linux driver since 1.5.0? こんにちは、 このファイルをダウンロードしてください。 デザイン: 製品ダウンロード: ファイル BR ジョーイ Re: Why hasn't the release note of pfe linux driver since 1.5.0? ハイ 欲しいのは、Linux PFE ドライバ 1.9.0 のリリース ノートです。 Re: Why hasn't the release note of pfe linux driver since 1.5.0? こんにちは、サンダルウッド ご返信よろしくお願いします。 どのファイルを取得したいですか?もう一度ご確認ください。 PFE のリリース ノート ファイルのみを取得しますか? BR ジョーイ Re: Why hasn't the release note of pfe linux driver since 1.5.0? PFE Linux ドライバ バージョンのリリース ノートに関連するコンテンツは見つかりませんでした。詳しい場所を教えていただけますか? Re: Why hasn't the release note of pfe linux driver since 1.5.0? こんにちは、サンダルウッド このファイルをダウンロードしてみてください。 Linuxに関するファイルは、このフォルダから見つけることができます。 PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.5.0.zip\eclipse\plugins\Eth_43_PFE_TS_T40D11M15I0R0\doc BR ジョーイ Re: Why hasn't the release note of pfe linux driver since 1.5.0? 誤解しましたか?これは QNX ではなく、Linux 用の pfe ドライバであることを確認したいです。さらに、QNX PFE 1.5.0 をダウンロードしましたが、Linux に関連するドキュメントは見つかりませんでした。 Re: Why hasn't the release note of pfe linux driver since 1.5.0? こんにちは、サンダルウッド お問い合わせいただきありがとうございます。 S32G PFE QNX ドライバ バージョン 1.5.0 のファイルをダウンロードして見つけることができます。 参考になれば幸いです。 BR ジョーイ
查看全文
通过 LS1043A 支持同步 uart LS1043A 是否支持同步 Uart 通信。我们的应用需要在同步模式下使用 3 个 UARTS,LS1043A 应将 tclk 和 rclk 作为输出。 Re: Synchonous uart support with LS1043A 你好 实现的 DUART 模块专为异步通信而设计,LS1043A 实现 QE,它有 2 个 UCC 可用于同步 UART,但未在电路板支持包中进行测试或支持。
查看全文
Re: LINスタック構成ファイルの生成 こんにちは@mayliu1さん、 迅速なご対応ありがとうございます。 MCUX SDK LINスタックをZephyr OSに統合し、現在S32K344-wbボードでテストしていますが、cfgファイルを変更したいのですが、.ldfから自動的に生成できる方法があるかどうか知りたいです。ファイル。 Re: LIN stack configuration file generation わかりました。ありがとうございます! Re: LIN stack configuration file generation こんにちは@SarMol MCUXに詳しいエンジニアに相談してみました。 IDEs は、これらの構成ファイルとドライバ ファイルを生成するための LDF ファイルのインポートをサポートしていません。簡単に言うと、手書きです。 Re: LIN stack configuration file generation こんにちは@Senlent 、 私は Zephyr を使用していますが、LIN スタックを OS に統合する唯一の方法 (私が見つけた方法) は、MCUX バージョンを使用することです。これには lin_cfg.c/.h ファイルが必要です。私は MCUX デモ リポジトリにあるデモからこれらのファイルを取得し、統合が成功したかどうかを確認するために手動で変更しましたが、これらのファイルを自動的に生成する方法があればと思っています。S32DS から生成しようとしましたが、lin_stack_cfg.c/.h ファイルは MCUX バージョンが予期したものと互換性がありませんでした。 私の質問は、デモの lin_cfg.c/.h ファイルはどこから来たのかということです。これらは手動で記述されましたか、それとも MCUX SDK LIN スタックが期待するものと互換性のある構成ファイルを生成できるツールがありますか? Re: LIN stack configuration file generation こんにちは@SarMol S32K3 シリーズ MCU を使用する場合、S32 DS ではなく MCUX を使用するのはなぜですか? あなたが言ったこれらのことは S32 DS では実行できないのですか? S32 DS と RTD をインストールした後、対応するバージョンの LIN STANCK を見つけ、LDF ファイルをインポートして、構成ファイルを生成します。 これらの練習はS32 DSで行うことができます。
查看全文
Embedded Artists 2EL M.2 モジュール A3 の外部アンテナ ポートを使用するにはどうすればよいですか? i.MX91 評価ボードを持っています。M.2 WiFi ボードが付属していました。アンテナに接続してもゲインに変化は見られません。 このボードの ANTCFG を設定する方法と、M.2 ボード上の外部アンテナ ポートをアクティブにする方法を知りたいです。それはどうすればいいですか? また、「iw mlan0 link」に応じてRX速度が6mBits/Sから228mBits/Sまで変化するのは通常ですか? Re: How can I use the external antenna ports on Embedded Artists 2EL M.2 Module A3? こんにちは、 NXP Semiconductors製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。 EA のドキュメントによると、抵抗器の位置を変えてボードを作り直す必要があります。 https://www.embeddedartists.com/wp-content/uploads/2022/05/2EL_M2_データシート.pdf よろしくお願いします。
查看全文
LOCKSTEP 故障 你好,团队、 我们正在为自动紧急制动系统AEB应用程序开发 S32K344 和 S32K358。 在这些功能安全功能中,对于锁步故障(核心 0 和核心 1 结果不匹配),我们需要读取 FCCU 数据。为此,我们得知,我们需要 SAF 代码包。 有没有其他办法知道,锁定故障。 有读取 FCCU 数据/锁定步骤故障的寄存器吗? Re: LOCKSTEP Failure 你好 我们需要读取 FCCU 数据。为此,我们得知,我们需要 SAF 软件包。 事实并非如此。无需任何驱动代码包即可读取 FCCU 状态寄存器。 有没有其他办法知道,锁定故障。 只需读取 FCCu NCFS 寄存器中的代码,就能看到故障的根本原因。 有读取 FCCU 数据/锁定步骤故障的寄存器吗? 非关键故障状态 (NCF_S0) 寄存器的 NCF0 致以最诚挚的问候, Peter
查看全文
PA E200 的 S32 Design Studio 许可证续期 您好,能否帮我扩展 PA E200 的 S32 Design Studio 许可证? 上面写着 2022 年到期,但我在许可证页面上没有看到延期的方法。 我看到的是 项目说明 S32 Design Studio for e200 v2.0 订购编号 S32-DS-E2002-0_123369797 采购订单编号 许可证总数:101 激活代码 C4F2-xxxx-xxxx-D9A5 Re: License renewal for S32 Design Studio for PA E200 谢谢,非常好用 Re: License renewal for S32 Design Studio for PA E200 现在应该已更正,请尝试使用旧密钥重新激活。
查看全文
内部RTC Kw45 LOC こんにちは、NXPさん 私は、BLE オプションのワイヤレス UART SDK の例で kw45 LOC を使用しています。RTC からボードの電源をオフにした後、J2 を外部コイン電池に接続して構成を行いました。RTC が時間値を保持しており、外部コイン電池で動作していることを確認しましたが、1 日で大量の電力を消費し、コイン電池が消耗しつつあります。CAN は、コイン電池の長期耐久性を実現するためにボードの電力を最適化する方法を教えてください。私の目標は RTC を使用することですが、USB 電源からの電源をオフにした後も値を保持する必要があります。 よろしくお願いします。 チェタン Re: Internal RTC Kw45 LOC こんにちは、 J2 の変更実装に関する詳細を共有していただけますか? J2 で電源ボードを使用するというのはどういう意味か確認していただけますか?あなたのセットアップの写真を共有していただけますか? 部品番号や電圧出力など、使用しているコイン型電池の詳細を教えていただけますか? KW45B41Z-LOC ボード ユーザー マニュアルの第 2.1 章の電源では、BT2 および BT1 の外部バッテリー (コイン型電池) のオプションが「CR2032 および CR2450」であることが示されています。これらの 2 つのオプションは、バッテリー寿命を延ばすために提供されています。 よろしくお願いいたします。 ルイス Re: Internal RTC Kw45 LOC こんにちは 私は kw45 Loc ボードのワイヤレス UART SDKs の例を使用しており、BT2 で外部コイン電池を使用しており、コイン電池を取り外してテストし、USB から電源を供給してボードが動作していることをテストしました。 J2 でピン 1 と 3、およびピン 2 と 4 が短絡していることを確認しています。 ありがとうございます。 チェタン Re: Internal RTC Kw45 LOC こんにちは、チェタン。 J2 の外部コイン電池にコネクテッドされた電源ボードの詳細と、コイン電池に使用されている電圧について教えていただけますか?設定を共有していただければ幸いです。 KW45-LOC の BT2 でもコイン型電池を使用しているかどうか確認していただけますか?J2 の外部コイン電池を使用せずに、BT2 のコイン電池を使用してボードの例を使用してテストし、動作を確認するのを手伝っていただけますか? BT2は、 KW45B41Z-LOCボードユーザーマニュアルの1.6.3章の図4に示されています。 Wireless_UART の例でソフトウェアの変更を実装しましたか?また、使用している SDK バージョンを確認していただけますか? よろしくお願いいたします。 ルイス
查看全文