2157946_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2157946_ja-JP

2157946_ja-JP

S32G2

弊社のアプリケーションの 1 つで、NXP S32G2 プロセッサ (部品番号: S32G254AABK1VUCT) を使用する場合、各チャネルに A レーンと B レーンの両方がある 2 つの FlexRay チャネルを利用することは可能ですか?

Re: S32G2

こんにちは、 @c980-022

返信ありがとうございます。

ピンの詳細については、S32G2_RM に添付されている IOMUX ファイルを参照することをお勧めします。

chenyin_h_0-1756284488935.pngchenyin_h_0-1756284488935.png


BR

チェイン


Re: S32G2お返事ありがとうございます。マニュアルで FlexRay を検索したところ、FlexRay インターフェースの 1 つのピンしか見つかりませんでした。もう一方のピンはどこでCAN見つかりますか?Re: S32G2

こんにちは、 @c980-022

ご投稿ありがとうございます。

S32G2 ブロック チャートから:

chenyin_h_0-1756202090449.pngchenyin_h_0-1756202090449.png

マークされているように、2つのFlexRayが存在する


BR

チェイン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 12:33 AM
更新者: