こんにちは、NXPさん
私は、BLE オプションのワイヤレス UART SDK の例で kw45 LOC を使用しています。RTC からボードの電源をオフにした後、J2 を外部コイン電池に接続して構成を行いました。RTC が時間値を保持しており、外部コイン電池で動作していることを確認しましたが、1 日で大量の電力を消費し、コイン電池が消耗しつつあります。CAN は、コイン電池の長期耐久性を実現するためにボードの電力を最適化する方法を教えてください。私の目標は RTC を使用することですが、USB 電源からの電源をオフにした後も値を保持する必要があります。
よろしくお願いします。
チェタン
こんにちは、
J2 の変更実装に関する詳細を共有していただけますか? J2 で電源ボードを使用するというのはどういう意味か確認していただけますか?あなたのセットアップの写真を共有していただけますか?
部品番号や電圧出力など、使用しているコイン型電池の詳細を教えていただけますか?
KW45B41Z-LOC ボード ユーザー マニュアルの第 2.1 章の電源では、BT2 および BT1 の外部バッテリー (コイン型電池) のオプションが「CR2032 および CR2450」であることが示されています。これらの 2 つのオプションは、バッテリー寿命を延ばすために提供されています。
よろしくお願いいたします。
ルイス
こんにちは
私は kw45 Loc ボードのワイヤレス UART SDKs の例を使用しており、BT2 で外部コイン電池を使用しており、コイン電池を取り外してテストし、USB から電源を供給してボードが動作していることをテストしました。
J2 でピン 1 と 3、およびピン 2 と 4 が短絡していることを確認しています。
ありがとうございます。
チェタン
こんにちは、チェタン。
J2 の外部コイン電池にコネクテッドされた電源ボードの詳細と、コイン電池に使用されている電圧について教えていただけますか?設定を共有していただければ幸いです。
KW45-LOC の BT2 でもコイン型電池を使用しているかどうか確認していただけますか?J2 の外部コイン電池を使用せずに、BT2 のコイン電池を使用してボードの例を使用してテストし、動作を確認するのを手伝っていただけますか?
BT2は、 KW45B41Z-LOCボードユーザーマニュアルの1.6.3章の図4に示されています。
Wireless_UART の例でソフトウェアの変更を実装しましたか?また、使用している SDK バージョンを確認していただけますか?
よろしくお願いいたします。
ルイス