你好
摘自应用笔记 AN12564:
"一般情况下,用户可将闪存 A1 和闪存 A2 连接到 FlexSPI 的端口 A,以实现 RWW 功能。或者,将闪存 A1 和闪存 B1 分别连接到端口 A 和端口 B。闪存 A1 用于代码存储和运行,另一个闪存用于数据存储。如果连接到同一个端口,则必须使用相同的闪存设备并保持相同的闪存时间。连接的好处是,这两个端口可以通过 DLLACR 或 DLLBCR 寄存器为两个闪存设备设置不同的时间。"
我的板使用 FLEXSPIA(Porta1 代码存储和运行)和 FLEXSPIB(PortB1 数据存储),如上所述(AN12564.pdf 中的图 1)).
是否可以使用不同速度的时钟(SCKA = 133MHz,SCKB = 4MHz)?
DLLACR 和 DLLBCR 控制的是时间而不是时钟,不是吗?
你好@Maurizio2、
非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。
关于您的问题,我认为 DLLACR 和 DLLBCR 寄存器为闪存 A 和闪存 B 采样时钟 DLL 提供了配置字段。
有关时钟频率的详细信息,请参阅 SDK 演示。
顺祝商祺!
MayLiu