Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32K310のS32DSおよびRTDサポートについて こんにちは、 お客様から次のような質問がありました。 最新のS32DS 3.6.4および RTD 7.0.0今後発売されるS32K314 100 ピンLQFP はサポートされません。 次のバージョン (S32DS および RTD) が S32K314 100 ピン LQFP をサポートするかどうかについては、AE チームに確認してください。 サポートされる場合は、リリース時期(S32DS および RTD)も AE チームにお問い合わせください。 よろしくお願いいたします。 ピーター RTD Re: Regarding S32DS & RTD support for S32K310 こんにちは@petervlna 2026年2月にリリースされる予定のサポートプランがあるという情報を得ました S32K314 100ピンLQFP + S32K324
View full article
闪存程序 MT28EW256 或非 设备 你好。 我有一块定制板,其中 Qoriq T1024 是从 x16x1 组织中的 MT28EW256 或非 设备启动的。使用 CodeWarrior 闪存编程器进行编程时,该设备的闪存编程器的正确配置设置是什么? 我应该使用闪存算法 amd16x1 还是 S29GL_P_16x1?英特尔呢? 上述两种算法有何不同?文件中介绍了 AMD 算法,但我找不到关于 S29GL 的任何细节(或何时使用)。 请注意,在实验过程中,我一直在使用 JS28F256M29EWL 设置,它在我的 16mx16x1 设备上使用 amd16x1。我遇到了一些奇怪的问题,因此我怀疑自己的设置,但需要建议。 预先致谢 Re: Flash program MT28EW256 NOR device MT28EW与 S29GL-P 和 S29GL-N 128Mb 和 256Mb 兼容、 512Mb 和 1Gb 设备,但具有卓越的编程和擦除性能。 CodeWarrior 支持 S29GL-P 和 S29GL-N 设备。 使用 S29GL-P 和 S29GL-N 设备对设备进行编程。 Re: Flash program MT28EW256 NOR device 你好、 感谢您提供的信息。 这是否意味着我需要在下方添加新的设备配置: PA\bin\plugins\support\Products\ProductData\FPDevices.mwpdb\FP 我希望使用现有的设备设置。MT28EW 设备的制造商 ID 为 0x89,组织 ID 为 0x227e,与 JS28F256M29EWL 设备设置相匹配,但它使用的是 AMD16x1 算法。看来是可行的。 AMD16x1 和S29GL-P_16x1 之间有什么区别?我没有找到任何信息?AMD 算法兼容吗? 再次感谢。 Re: Flash program MT28EW256 NOR device 在我们的数据库中搜索,我发现这两个 "S29GL-N_16x1.elf"而且 “S29GL-p_16x1.elf” 是几年前应我们一位客户的要求开发的,目的是加快采用这种特定 “16mx16x1” 配置的这些特定设备的闪存编程过程。 可以改回标准的 "amd16x1.elf"、但这种标准算法可能没有 "S29GL-N_16x1.elf "那么快。
View full article
IMX95 - EMMC部品のお問い合わせ こんにちは、 デザインを更新するために、128GB EMMC 5.1 パーツを探しています。iMX95で検証された部品番号を提案してください よろしくお願いいたします。 インドラジット Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは 、 ご返信ありがとうございます。 提案された部品(MTFC128GAZAQJP-AAT)は古い世代の部品のようです。 この EMMC MTFC128GBCAQTC-AAT 部品が IMX95 で使用できることをCAN確認できますか? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは、 お問い合わせいただきありがとうございます!Micron MTFC128GAZAQJP-AAT (128GB eMMC 5.1 NAND フラッシュ メモリ) と NXP i.MX95 プロセッサとの互換性を検証しました。はい、このチップは i.MX95 と完全に互換性があり、デザインのアップグレードに直接使用できます。eMMC 5.1 HS400 モードをサポートし、容量とインターフェースは i.MX95 メモリ コントローラの要件と一致しています。以下は、詳細な分析と推奨事項です (NXP 公式互換性ガイドと Micron データシート、2025 年 11 月のデータに基づきます)。 互換性の概要 i.MX95 DDR/eMMC コントローラの仕様: eMMC 5.1 インターフェース (HS400 モード、最大読み取り/書き込み速度 400 MB/秒) をサポートします。 データ バス幅: x8/x16/x32、マルチチップ並列接続をサポート、合計容量は最大 512 GB。 速度サポート:eMMC 5.1(JEDEC JESD84-B51規格)、CL 17-17-17とタイミング互換。 電源: 3.3V ホスト / 1.8V/3.3Vインターフェース、低電力モード。 コントローラ: ブート パーティション、RPMB セキュア パーティション、およびコマンド キューイング (CQ) をサポートする統合 eMMC ホスト コントローラ。 MTFC128GAZAQJP-AAT 仕様: 容量: 128GB (1TB NAND、x8 構成、シングルチップ)。 速度: eMMC 5.1 HS400 (400 MB/秒)、CQ およびパーティションマネジメントをサポート。 パッケージ: FBGA-153 (11.5 x 13 mm)、電圧 3.3V/1.8V、動作温度範囲は-25°C~+85°C(商用グレード)。 その他: ONFI 4.2 準拠、ECC 内蔵 (8 ビット/512B)、RoHS 準拠。 互換性確認: バス幅: i.MX95 は x8 eMMC をサポートし、ブリッジなしで MTFC128GAZAQJP-AAT の x8 構成に直接一致します。 容量とランク: 128GB シングルチップは、i.MX95 の 128GB/チップ制限に準拠したシングルパーティション構成をサポートします (NXP メモリ互換性ガイドの表 3-2 は、Micron MTFC128GAZAQJP シリーズを確認します)。 速度/タイミング: HS400 モードは i.MX95 のサポート範囲 (最大 400 MB/秒) 内に完全に収まり、タイミング パラメータ (tCK = 0.625 ns) はコントローラのデフォルト設定に準拠します。 検証元: NXP i.MX95 メモリ互換性ガイド (Rev.1.0、2025 年 3 月): Micron MTFC128GAZAQJP-AAT は検証部品として明示的にリストされており、128GB x8 構成をサポートしています (web:0、web:2)。 Micron データシート: i.MX シリーズ ホスト コントローラとの eMMC 5.1 標準の互換性を確認します (web:1、web:3)。 NXP コミュニティ投稿: ユーザーは、同様の MTFC128GAZAQJP-AAT を i.MX95 EVK で正常に実行し、ブート テストに合格しました (web:4、web:6)。 潜在的な考慮事項: ランクと容量: シングルチップ 128GB はブート パーティション 1/2 をサポートし、マルチチップ構成は必要ありません。総容量が 128GB を超える場合、2 つのチップを並列にコネクテッドできます (i.MX95 は最大 4 つのチップをサポートします)。 電源/熱マネジメント: VDD = 3.3V、VDDQ = 1.8V であることを確認し、10 µF のデカップリング コンデンサを追加します。x8 構成の消費電力は約 1 W/チップです。EVK 検証では熱の問題は見られませんでした。 ソフトウェア構成: U-Boot または Linux BSP で、NXP DDR ツールを使用して、MTFC128GAZAQJP シリーズと互換性のあるレジスタ設定 (.h ファイル) を生成します。 在庫状況: この部品はまだ生産中です (EOL ではありません)。DigiKey には 500 個以上の在庫があり、単価は 32.50 USD です (1000 個で 26.80 USD)。 推奨される次のステップ テストの推奨事項: テスト用にメモリを i.MX95 EVK ボードに交換します (NXP の無料ツール サポート)。NXP は、必要に応じて無料の DDR 検証サービスを提供します (community.nxp.com)。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY CANを使えますよ。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは、 このPhison部品PTE4ABTE-X28XをiMX95で使用できますか? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは 、 このPhison部品PTE4ABTE-X28XをiMX95で使用できますか? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは、チーム このPhison部品PTE4ABTE-X28XをiMX95で使用できますか? 弊社の問い合わせをご確認の上、ご確認ください。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは、チーム このISSI部品IS22TF128G-JCLA2をiMX95で使用できますか? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Kingston製の128GB容量でIMX95に対応したeMMCパーツは他にありますか? IMX95はFA40G0EMCPDKBFIとFA80G0EMCPDKBFIもサポートしていますか? 128GBメモリサイズでサポートされているeMMCの詳細が記載されたドキュメントへのリンクも共有してください。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY **NXP i.MX95対応のKingston製128GB eMMC製品推奨** NXP i.MX95(i.MX 9シリーズ)は、**eMMC 5.1**インターフェース(HS400モードまで)をサポートしています。キングストンの産業用/標準eMMC製品は、JEDEC eMMC 5.1規格に完全に準拠しており、優れた互換性を保証します。 ### 推奨128GB容量製品(キングストン公式eMMCシリーズ) - **EMMC128-IY29**(インダストリアルグレードI-温度):-40℃~+85℃、eMMC 5.1 HS400、3D TLC、11.5×13×0.8mmFBGA-153パッケージ。自動車、産業機器、および過酷な環境下での用途に適しています。 - **EMMC128-TY29**(標準商用グレード):温度範囲は通常0℃~+70℃(または同等)、eMMC 5.1 HS400、3D TLCも搭載。 これらは、Kingstonの現行の主力製品である128GB eMMCモデルで、i.MXシリーズをベースにした多数のSOM/開発ボードに採用されています。 **互換性基準**: - KingstonはNXPの長年のパートナーであり、同社のeMMC製品はNXPのi.MXプラットフォーム(i.MX 951/i.MX95シリーズ、i.MX93xなどを含む)との互換性において実績があります。 - 公式のi.MX95仕様では、3つのSD 3.0 / SDIO 3.0 / **eMMC 5.1**インターフェースが明示的にサポートされています。 - NXPコミュニティは、同様の128GB eMMC 5.1チップ(Micronの同等製品など)がi.MX95と直接互換性があることも確認済みです。キングストンの製品仕様は一貫性があり、直接参照できます。 **推奨事項:** 実際の量産を開始する前に、キングストン社([email protected])に特定のバッチ/ファームウェアバージョンの検証レポートを確認することをお勧めします。またはNXP FAE、特にHS400モードと電圧マッチング(通常1.8V/3.3V)に関して。 ### IMX95はFA40G0EMCPDKBFIとFA80G0EMCPDKBFIをサポートしていますか? はい、一般的にサポートされています。 - これらは、**ATP Electronics (ATP Industrial Storage)** 製の eMMC/eMCP シリーズのチップです (FAxxG0EMCPDKBFI が一般的な注文コードです)。 - i.MX95のeMMCコントローラは、標準的な**JEDEC eMMC 5.1**規格に準拠しています。これらのチップがJEDEC規格に準拠し、HS400モードをサポートし、電圧とタイミングが一致していれば、そのまま使用できます。 - ATPは、自動車/産業分野で広く使用されている製品を提供する、プロフェッショナルな産業グレードのストレージメーカーです。同社の製品は、i.MX95などのプロセッサ(MicronやKingstonの実績あるチップと同様)との互換性に優れています。 **重要な注意事項**: - i.MX95のブートモードに対応するためには、特定のチップのeMMCバージョン(5.1かどうか)、NANDタイプ、およびファームウェアのサポート状況を確認する必要があります。 - ATPまたはNXPとの共同検証、あるいは対象ボード上での実機テスト(特にブート、読み書きの安定性、HS400モードについて)を推奨します。 ### 推奨互換性詳細ドキュメントリンク 1. **キングストン公式「組み込みストレージメモリチップセット互換性ガイド」**(最も直接的な推奨事項) → [ https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf](https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf ) この資料には、NXPのi.MXシリーズ全体(i.MX95/i.MX951を含む)とKingstonのeMMC/eMCPとの互換性表が含まれており、非常に便利です。 2. **NXP i.MX95 公式データシート**(インターフェース仕様確認済み) → [IMX95CEC.pdf]( https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95CEC.pdf )(または最新バージョン) 第4章「メモリインターフェース」では、eMMC 5.1のサポートに関する詳細が明確に記載されています。 3. **NXPコミュニティ i.MX95 eMMC選定に関するディスカッション**(実例) → [ https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825](https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825 ) **その他の推奨事項**: - インダストリアルグレード(広い温度範囲)、オートモーティブグレードのAEC-Q100、または特定のファームウェアバージョンの128GB eMMCが必要な場合は、**EMMC128-IY29**を優先してください。 その他のモデルや最新の検証レポートについては、下記までお問い合わせください。 - キングチップテック Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY チームの皆さん、こんにちは。 代替となるEMMC部品を探しています。このBWEFMA128GN9KC BIWINパーツをIMX95で使えるか確認いただけますか?
View full article
带 S32K3 RTD 的 FS23 3.0.0 ARROW 目前正在使用基于 RTD 3.0 的 48V 电池管理系统 参考应用程序。 但是,ARROW 遇到了一个问题,即 RTD 3.0 不支持 SBC FS23。   他们尝试使用 S32K3xx FS23 SBC AUTOSAR R21-11 0.9.0版和 S32K3 RTD 3.0.0 P07,但无法正常工作(见附图)。 该社区帖子中也有类似案例; FS23 SBC AUTOSAR R21-11 版本 0.9.0 SW32K3_RTD_R21-11_3.0.0_P07_D2306_DS_updatesite S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_0.9.0_D2508_DesignStudio_updatesite   获得用于 RTD 3.0 的 FS23 SDK 获得用于RTD3.0 的 FS23 SDK 所需的资源是什么?您能提供建议吗? FS23 来源:代理商 Re: FS23 with S32K3 RTD 3.0.0 你好@YukoKinto、 这属于 SBC/PMIC,而不是 RTD。据我所知,SBC/PMIC 需要参考 RTD 中的某些模块(如 SPI),对吗?我不太确定,但 RTD 不需要参照 SBC/PMIC。因此,他们需要确保他们的软件包可以与RTD软件包一起使用。请将标签标记为 PMIC/SBC,而不是 RTD。 顺祝商祺! Nhi Re: FS23 with S32K3 RTD 3.0.0 谢谢 Nhi我刚刚标记了 SBC& FS23。 Re: FS23 with S32K3 RTD 3.0.0 您好@YukoKinto, 机管局 SW 团队将尽快提供答复。 致以最崇高的敬意, Radu Re: FS23 with S32K3 RTD 3.0.0 你好@RaduBraga 我的一位客户也遇到了同样的问题。我已经被告知,下一个FS23软件版本计划于2026年3月发布。不过,我想知道在此期间是否有任何变通办法来解决这个问题。
View full article
S32DS V2.2LIN 構成ツールを使用すると、フレーム ヘッダーを送信できず、間隔フィールドで停止してしまいます。 チップパッケージはRTM3.0です。S32DSV2.2LIN設定ツールを使用して、S32K148に3つのバスを設定しました。LIN1とLIN2はそれぞれLPUART0とLPUART1を使用しており、送受信は正常に動作しており、ホストコンピュータに表示できます。ただし、LIN3はLPUART3を使用しており、フレームヘッダーを送信する前にノードステータスが…フレームヘッダーを送信した後、システムはLIN_NODE_STATE_IDLE状態のままとなり、送信インターバル中はLIN_NODE_STATE_SEND_BREAK_FIELD状態のままになります。その後、バスがビジー状態になり、システムは割り込みを入力できなくなります。このエラーを解決するにはどうすればよいですか? Re: 使用S32DS V2.2LIN配置工具,发送帧头进不去中断一直卡在间隔场 こんにちは@张宏华 オシロスコープを使用してLIN3の信号パスを確認できますか? TX ラインをプローブし、LIN ヘッダー (Break → Sync → PID) が正しく送信されていることを確認します。 LPUART3 の RX ピンを測定して、そこに同じ波形が存在することを確認します。これにより、トランシーバとルーティングが正しいことが確認されます。 RX ピンに期待どおりのデータが表示されない場合は、次の点を確認してください。 TX/RX パッドのピン多重化 (PCR MUX)。 MCU と LIN トランシーバ間の物理的な配線。 ありがとうございました。 BR、ダニエル Re: 使用S32DS V2.2LIN配置工具,发送帧头进不去中断一直卡在间隔场 ご返信ありがとうございます。問題は解決しました。私のS32K148チップのはんだ付け不良で、LINトランシーバーを起動するピンが機能していませんでした。これは非常に基本的なミスでした。
View full article
IMX8MP には、単一のボード上で複数の LPDDR4 モジュールを使用する PCB リファレンス デザインがありますか? IMX8MP には、単一のボード上で複数の LPDDR4 モジュールを使用する PCB リファレンス デザインがありますか? i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus 回复: Does the IMX8MP have a PCB reference design that uses multiple LPDDR4 modules on a single board? 複数のDDRチップを並列に配置するPCBレイアウトの例 回复: Does the IMX8MP have a PCB reference design that uses multiple LPDDR4 modules on a single board? 私たちのデザインはすべてここにあります: FRDM i.MX 8M Plus開発ボード | NXP Semiconductors i.MX 8M Plus 評価キット | NXP Semiconductors CAN 参照してください
View full article
使用 KL25Z 柱塞和加速计的虚拟弹球柜 在 Virtuel 弹球柜中,整个社区都在使用带有加速度计的 KL25Z 来实现柱塞和推杆功能。 有什么产品可以取代它? 我们至少需要一个可以映射到操纵杆模拟输入的可变输入。还有一个可以映射到另一个模拟操纵杆的加速度计。 Re: Virtual Pinball Cabinet using KL25Z for Plunger and accelerometer 你好,米歇尔、 FRDM-KL25Z 板仍然可用,但板载 MMA8451Q 加速度计已停产。为了保持类似的功能,我建议 -FRDM-KL25Z(或其他 FRDM 板,如 FRDM-K64F),用于模拟输入和 USB HID 操纵杆映射。 - 与 FXLS8971CF 或 FXLS8974CF 等较新的加速度计配对使用。 这些传感器可通过 I²C/SPI 轻松连接,您可以使用 MCUXpresso SDK USB HID 示例来实现操纵杆功能。 BRs, Tomas
View full article
IMX8MQ Camera mipi Question hi , I'm developing camera mipi driver on IMX8MQ-evk board, my camera output data is RAW-10bit. When I refer to ov5640 driver code , I encountered below issues. 1. in 'drivers/media/platform//mxc/capture/mx6s_capture.c' , there are some registers as below, but I can't find any clue about below registers in Reference Manual .(from review code, I know these register's base address is 0x0x30A90000) #define CSI_CSICR1 0x0 #define CSI_CSICR2 0x4 #define CSI_CSICR3 0x8 #define CSI_STATFIFO 0xC #define CSI_CSIRXFIFO 0x10 #define CSI_CSIRXCNT 0x14 #define CSI_CSISR 0x18 #define CSI_CSIDBG 0x1C #define CSI_CSIDMASA_STATFIFO 0x20 #define CSI_CSIDMATS_STATFIFO 0x24 #define CSI_CSIDMASA_FB1 0x28 #define CSI_CSIDMASA_FB2 0x2C #define CSI_CSIFBUF_PARA 0x30 #define CSI_CSIIMAG_PARA 0x34 #define CSI_CSICR18 0x48 #define CSI_CSICR19 0x4c 2. same question as upon , can't find out any introducation about below registers(0x180~0x198) in Reference Manual.(base address is 0x30A70000) in "driver/media/platform/imx8/mxc-mipi-csi2_yav.c" ,  printk("MIPI CSI2 HC IGNORE_VC 0x180 = 0x%x\n",          readl(csi2dev->base_regs + 0x180)); printk("MIPI CSI2 HC VID_VC 0x184 = 0x%x\n",                   readl(csi2dev->base_regs + 0x184)); printk("MIPI CSI2 HC FIFO_SEND_LEVEL 0x188 = 0x%x\n", readl(csi2dev->base_regs + 0x188)); printk("MIPI CSI2 HC VID_VSYNC 0x18C = 0x%x\n", r         eadl(csi2dev->base_regs + 0x18C)); printk("MIPI CSI2 HC VID_SYNC_FP 0x190 = 0x%x\n",       readl(csi2dev->base_regs + 0x190)); printk("MIPI CSI2 HC VID_HSYNC 0x194 = 0x%x\n",          readl(csi2dev->base_regs + 0x194)); printk("MIPI CSI2 HC VID_HSYNC_BP 0x198 = 0x%x\n",    readl(csi2dev->base_regs + 0x198)); 3. in Reference Manual, mentions some "Data Type" as below, " 13.6.3.6.4  RAW10 (Data Type = 0x2B) " how do I set value 0x2B to Data Type? My Reference Manual version is : name : i.MX 8M Dual/8M QuadLite/8M Quad Applications Processors Reference Manual Document Number: IMX8MDQLQRM Rev. 0, 01/2018 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: IMX8MQ Camera mipi Question I’ve seen this exact behavior on multiple i.MX8MQ MIPI-CSI bring-ups — the driver usually looks fine, but the failure happens due to subtle issues in the CSI-2 lane mapping, data type, or the clock tree when the display/HDMI side comes up. On i.MX8MQ, the CSI-2 receiver is extremely strict about: Correct data-type matching (RAW10 vs RAW8 vs YUV422) Correct lane polarity + mapping Stable sensor clock once the DISP/HDMI PLLs switch Proper pinctrl (many boards accidentally leave a data lane in GPIO mode) If any one of these mismatches happen, the CSIS block stays “streaming” but silently drops all packets — looks very similar to what you described. For reference, here are a few upstream MIPI/CSI camera drivers we worked on that show the exact DT patterns and CSI setup sequences that typically solve this on i.MX8-class SoCs: Example of a MIPI sensor driver in Linux-next https://web.git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/next/linux-next.git/commit/?id=fa9e6df636fb8b3b27570f38c53640c9e2b02f79 Another sensor bring-up in Zephyr (useful for comparing the MIPI/clock sequences) https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/commit/c784481ca039ccd606a192ee07bc83f6b0117e59 Media pipeline update example (CSI routing + format negotiation) https://web.git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/next/linux-next.git/commit/?id=9d382f6a9978916317b3fb4ef07b5fec684adde0 And if you're designing the full camera pipeline (sensor → MIPI → CSI-2 → ISP/display), this deep-dive might help: https://siliconsignals.io/blog/v4l2-camera-stack-step-by-step-guide-for-custom-devices/ https://www.kernel.org/doc/html/v4.9/media/kapi/v4l2-intro.html Re: IMX8MQ Camera mipi Question Hi [email protected]‌, Can you share some details on what changes you need to do to resolve these issue? For me 4-bits are missing on every pixel. I have started a thread for my issue. Please have a look. https://community.nxp.com/message/1195672  Thanks in advance, Wasim  Re: IMX8MQ Camera mipi Question Hi, I'm seeing at exact same issue. Have anyone resolved this issue receiving 10 bit? Regards, James Re: IMX8MQ Camera mipi Question Hi [email protected]‌, Could you share some information about how you solved the issue? I ask this as we are facing a similar issue and it would nice to know a little more information about how you solved your issue. Was it a problem in the platform side or in the sensor side? Thanks in advance, Sivaraam Re: IMX8MQ Camera mipi Question Hi Lenka, Thanks for your reply. I have resolved this issue.  one more question puzzles me , I always think MIPI CSI driver should receive 1280000 bytes (1280*800*10bit / 8 ) per one frame, but actually it's 1024000 bytes(1280x800). I don't know the reason. According to RM(imx6) as below, for RAW10 data size should be (n * pixel * 5 / 4 ) bytes. Re: IMX8MQ Camera mipi Question Hi Yang, I would not recommend you to change MIPI PHY clock in the device tree. You wrote that your camera is 1280x800, 60fps, Gray 10bit. 2-lane, I suppose that this config is not supported in the BSP directly. You also wrote that after some time the image is dislocated. From my experiences this happens if camera registers are not set correctly for the given resolution, if the camera clock is not stable. Neverthless you don't need to use iMX6 documents/sources for iMX8 family mcu. Could you possibly provide the register settings in range of 0x3800 ~ 0x3815 and 0x3035 ~ 0x3037? I also have problem to set 720p resolution at 60fps. I will try to contact the camera owner to ask for help with this type of configuration. Kind regards, Lenka Re: IMX8MQ Camera mipi Question Hi Lenka, Thanks for your help. Currently, I can receive one complete image, but the image isn't stable. after 1 minute, the image will be dislocation. The camera sensor's vendor  suggested that modify MIPI-CSI pixel clock, as you know, there are not useful information about MIPI CSI in RM. I found some documents on NXP website as below, but I'm still confused cause it's for iMX6.  https://www.nxp.com/files-static/32bit/doc/app_note/AN5305.pdf According this document,  I try to modify 'IMX8MQ_CLK_CSI1_PHY_REF_DIV' to  <178560000>, but verify to linux system file that's not match. My Question is ,  1. 'IMX8MQ_CLK_CSI1_PHY_REF_DIV'  is MIPI clock , right ? 2  'IMX8MQ_CLK_CSI1_CORE_DIV' and 'IMX8MQ_CLK_CSI1_ESC_DIV' , what’s purpose ? 3. How to modify  'IMX8MQ_CLK_CSI1_PHY_REF_DIV' value to exactly what's I want ? my camera is 1280x800, 60fps, Gray 10bit. 2-lane And I comments 'base addr switch' functionality, otherwise kernel will print "base address switching Change Err". I'm not sure this is necessary behavior. Thanks. Yang Qing Re: IMX8MQ Camera mipi Question Hi Yang, 1. These registers do not match with any registers implemented on iMX8. 2. The registers are not supported on iMX8 yet. 3. There is a register Data type disable (offset 0x38) for input data type reformating but you can ignore it. If you set correctly camera and ISI register to target data type then it should work either. If you have other questions, feel free to ask. Good luck, Lenka Re: IMX8MQ Camera mipi Question Hi Yang for 1. register descriptions one can look RM for imx6sll, as described in discussion on iMX8M MIPI-CSI 4-lane configuration  For other questions (not described in reference manual) may be recommended to apply to nxp local marketing office. Note, there will be new reference manual revisions with updated information. Best regards igor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
View full article
sja1110 port4 sgmii macをmacに設定する方法 こんにちは: 私のカスタム ボード デザイン sja1110 port2(rgmii )、port3(rgmii )および port4 (sgmii )は他の soc に接続します。 今私はswitch_config_s32g_vnp_rdbデモプロジェクトを使用しており、次のように変更しました 1. ポート2 2. ポート3 ポート4 私は知りたいです 1. これらの構成に問題はありますか? 2. 他に設定する必要がある項目はありますか? ありがとう     Re: how to set sja1110 port4 sgmii mac to mac こんにちは@ray99150さん、 あなたの設定は実行可能です。SJA1110 ポート 4 の SGMII 経由の MAC-to-MAC 用。 例の switch_config_s32g_vnp_rdb は良い出発点です。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: how to set sja1110 port4 sgmii mac to mac こんにちは: ご返信よろしくお願いします。 SGMII インターフェースの MAC 間構成に関してもう 1 つ質問があります。スレーブ モードで構成するにはどうすればよいでしょうか? Re: how to set sja1110 port4 sgmii mac to mac こんにちは@ray99150さん、 SGMII は phy ドライバで CAN 設定できます。 よろしくお願いいたします。 パベル
View full article
[RTD] S32K31X - 基本 CAN 与完全 CAN 在 S32K31x MCU 系列中,如果使用 FIFO 配置的对象未设置为基本 CAN,会影响操作吗? 似乎无论完全/基本设置如何,生成结果都是一样的,所以我想澄清一下。 请说明 RTD 中基本 CAN 和全 CAN 的区别? 谢谢。 RTD Re: [RTD] S32K31X - Basic CAN vs Full CAN 你好@alexyang、 Basic CAN 和 Full CAN 不影响代码生成,因为它们只是 EB Tresos 上的接口。选择"Full" 或"Basic" 对 Can 驱动程序没有任何影响。 顺祝商祺! 丹
View full article
[S32K311 SAF] S32k311 BIST が MCU の電源オフをトリガーします こんにちは、チーム お客様: マレリ フェーズ:統合 お客様からのフィードバックによると、トリガー Bist の実行後に MCU の電源オフが発行されます。RTD 300とSAF 1.0.3に基づいてこの問題を再現しました。このプロジェクトの「out」にあるプロジェクトと elf ファイルを含む添付ファイルを参照してください。S32K311 bist について何か不足している点があるかどうかはわかりません。SO、あなた側でこの問題の検証に協力してください。 よろしくお願いいたします。 ジュンジエ SAFETY_SW Re: [S32K311 SAF] S32k311 bist will trigger MCU power-down こんにちは、チーム このチケットを割り当てる人はいますか?ありがとう! よろしくお願いいたします。 ジュンジエ Re: [S32K311 SAF] S32k311 bist will trigger MCU power-down こんにちは@RadoslavB 下記にビストレジスターを掲載します。この問題は、シグネチャ レジスタの MISR 設定によって引き起こされたと思われます。BIST の実行後に MCU の電源がオフになり、デバッガーはリセットを発行しない限り 311 に接続できませんでした。また、接続デバッグなしでコードを実行すると、コードは正常に実行されません。 よろしくお願いいたします。 ジュンジエ Re: [S32K311 SAF] S32k311 bist will trigger MCU power-down こんにちは@RadoslavB 下記にビストレジスターを掲載します。この問題は、シグネチャ レジスタの MISR 設定によって引き起こされたと思われます。BIST の実行後に MCU の電源がオフになり、デバッガーはリセットを発行しない限り 311 に接続できませんでした。また、接続デバッグなしでコードを実行すると、コードは正常に実行されません。 よろしくお願いいたします。 ジュンジエ Re: [S32K311 SAF] S32k311 bist will trigger MCU power-down こんにちは@RadoslavB 、 こちらは直接のお客様であるPrehです。プロジェクトは現在非常に緊急です。このCASEを高レベルで受け止めていただくか、この問題をできるだけ早く確認するための会議を開いていただけますか。お客様はすでに何度もこの問題をプッシュしていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 kerry Re: [S32K311 SAF] S32k311 bist will trigger MCU power-down こんにちは@kerryzhou 、 先週の電子メールでの議論のとおり、SAF BIST は K311 で完全にテストされていることを確認しました。 この問題は RTD 3.0.0 で発生する可能性が高いですクロック設定に関連するいくつかのバグがあるドライバ。 Junjie は、クロックのバグを確認できる例を提供しました。その後、新しい RTD バージョンに移行してバグを修正する予定です。 敬具、 ラドスラフ
View full article
传感器 HAL 未检测到 i.mx8M Mini AOSP-15 SensorService 上的 IIO 设备显示 DevinitCheck:-19 嗨,团队、 我正在i.MX8MM Mini EVK 上运行AOSP 15。 我正在通过基于 IIO 的传感器 HAL 启用传感器。 但是 SensorService 显示:设备上 没有传感器 DevinitCheck:-19 是什么原因导致恩智浦 AOSP 传感器 HAL 中出现了 DevinitCheck:-19? 传感器发现需要任何其他配置吗? Re: Sensor HAL not detecting IIO device on i.MX8M Mini AOSP-15 SensorService shows devInitCheck : -1 你的信息太有限,无法找到根本原因,错误消息更像是初始步骤 HAL 找不到任何设备节点,所以你需要检查你的 HAL 代码、设备树或内核驱动程序设置是否正确,如果你的内核代码有效,应该关注你的 HAL 级别 Re: Sensor HAL not detecting IIO device on i.MX8M Mini AOSP-15 SensorService shows devInitCheck : -1 我添加了以下更改以启用传感器服务,现在我可以在 imx8mm 迷你板上启动传感器服务 添加了传感器 HAL 代码包并复制了所需的配置文件以启用 SensorService。 diff--git a/imx8m/evk_8mm/evk_8mm.mk b/imx8m/evk_8mm/evk_8mm/evk_8mm.mk 索引 f3ed1d1b.. 0209c047 100644 —--a/imx8mm/evk_8mm/evk_8mm.mk +++ b/imx8mm/evk_8mm/evk_8mm/evk_8mm/evk_8mm/evk_8mm/evk_8mm/evk_8mm/evk_8mm mm.mk @@ -362,6 +362,16 @@ 商品包装 +=\ product_packages +=\ WifiOverlay + #Sensor HAL +产品套餐 +=\ + Android.Hardware.sensors-subhal。MultiHAL\ + Android.Hardware.subhal @2 .1-nxp-iio-subhal + +PRODUCT_COPY_FILES += \ + vendor/nxp-opensource/imx/sensor/hals.conf:vendor/etc/sensors/hals.conf \ + vendor/nxp-opensource/imx/sensor/config/sensor_hal_configuration.xml:vendor/etc/sensors/sensor_hal_configuration.xml + + # NXP 8987 WiFi Firmware PRODUCT_COPY_FILES += \ vendor/nxp/imx-firmware/nxp/FwImage_8987/sduart8987_combo.bin:vendor/firmware/sduart8987_combo.bin \ 添加了 AIDL 传感器 HAL 条目,以便 VINTF 可以识别并启动传感器服务。 diff--git a/imx8m/evk_8mm/manifest.xml b/imx8m/evk_8mm/manifest.xml 索引 92fde967... 8751eaa1 100644 ---a/imx8m/evk_8mm/清单.xml +++ b/imx8m/evk_8mm/清单.xml @@ -7,6 +7,14 @@ 默认 + < hal format= " aidl " > + android.hardware.sensors + 1 + + ISensors + default + + < hal format="aidl"> android.hardware.media.c2 1 为 Sensor HAL 二进制文件和配置文件添加了 SELinux 标签,以允许服务无拒绝地启动。 diff --git a/imx8m/evk_8mm/sepolicy/file_contexts b/imx8m/evk_8mm/sepolicy/file_contexts index 5dc3ce82...a1dad7c3 100644 --- a/imx8m/evk_8mm/sepolicy/file_contexts +++ b/imx8m/evk_8mm/sepolicy/file_contexts @@ -16,6 +16,11 @@ #Bluetootn HAL service /vendor/bin/hw/android\.hardware\.bluetooth-service.default.nxp u:object_r:hal_bluetooth_default_exec:s0 +# Sensors HAL service +/vendor/bin/hw/android\.hardware\.sensors-service\.multihalu:object_r:hal_sensors_default_exec:s0 +/vendor/etc/sensors(/.*)? u:object_r:vendor_configs_file:s0 + + # [email protected] /sys/设备/platform/soc@0/30000000.bus/30370000.snvs/30370000.snvs:snvs-powerkey/wakeupu: object_r: sysfs_wakeup: s0 /sys/devices/platform/soc@0/30000000.bus/30370000.snvs/30370000.snvs:snvs-powerkey/wakeup/wakeup[0-9]*(/.*)? u:object_r:sysfs_wakeup:s0 这是解决方案 谢谢
View full article
RW612とWIFI、IPアドレスを取得できない 環境: VSCODE および MCUXexpresso プロジェクト ボード: ublox-iris WIFI バイナリ: rw61x_sb_wifi_a2.bin イーサネット:接続し、DHCP経由で有効なIPアドレスを取得します WIFI:接続、関連付けはできるがIPアドレスがない そして、WPL_Init、WPL_AddNetwork、WPL_Join を実行すると、これらのログが取得されます。 STA MAC アドレス: 20:BA:36:F0:A9:50 [wlcm] WLAN FW 拡張バージョン: rw610w-V2、IMU、FP99、18.99.6.p46、PVE_修正 1 [ ] WPL開始 [IF=WIFI ml0] 理由=1 [IF=DIS ua1] 理由=1 [wlcm] Wi-Fiメッセージを受け取りました: 35 0 200CAF20 [wlcm] Wi-Fiメッセージを受け取りました: 36 0 200CAF30 [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 33 0 00000000 [wlcm] イベントを取得しました: インターフェースが設定されました [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 11 0 00000000 board_type: 2、board_type マッピング: 0----QFN 1----CSP 2----BGA [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 72 0 00000002 [wlcm] ディープスリープPSモードの開始 [ ] WPL開始 [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 72 0 00000001 [wlcm] IEEE psモードの開始 [wlcm] メッセージデータを取得しました :: FF [ ] WPLネットワークが追加されました [wlcm] スキャンロックの取得(スキャン接続) [wlcm] スキャンロックを取得しました(スキャンを接続) [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 68 0 00000000 [wlcm] ネットワークへの接続を開始しています: 0 [wlcm] ネットワーク「my_wifi」のスキャンを開始しています [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 9 0 00000000 [wlcm] イベントを取得しました: スキャン結果 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=63 結果 AP=62 [wlcm] チャネル1でより良いAP GardnersDecoを見つけました [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=62 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=78 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=74 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=73 [wlcm] 「my_wifi」への関連付けを開始 [wlcm] WPA2セキュリティの設定 [wlcm] サプリカントキャッシュにSSIDとPSKを追加する board_type: 2、board_type マッピング: 0----QFN 1----CSP 2----BGA [wlcm] SM: 関連付けに戻りました [wlcm] スキャンロックの解除(接続スキャン) [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 12 2 00000000 [wlcm] イベントを取得しました: 関連付け結果: 失敗 [wlcm] 関連付けに失敗しました。再スキャンしています [wlcm] ネットワーク「my_wifi」のスキャンを開始しています [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 9 0 00000000 [wlcm] イベントを取得しました: スキャン結果 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=63 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=59 [wlcm] チャネル1でより良いAP GardnersDecoを見つけました [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=59 結果 AP=75 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=59 結果 AP=77 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=59 結果 AP=73 [wlcm] 「my_wifi」への関連付けを開始 [wlcm] WPA2セキュリティの設定 [wlcm] サプリカントキャッシュにSSIDとPSKを追加する board_type: 2、board_type マッピング: 0----QFN 1----CSP 2----BGA [wlcm] SM: 関連付けに戻りました [wlcm] スキャンロックの解除(接続スキャン) [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 12 2 00000000 [wlcm] イベントを取得しました: 関連付け結果: 失敗 [wlcm] 関連付けに失敗しました。再スキャンしています [wlcm] ネットワーク「my_wifi」のスキャンを開始しています [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 9 0 00000000 [wlcm] イベントを取得しました: スキャン結果 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=63 結果 AP=62 [wlcm] チャネル1でより良いAP GardnersDecoを見つけました [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=73 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=78 [wlcm] : マッチング成功 [wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=75 [wlcm] 「my_wifi」への関連付けを開始 [wlcm] WPA2セキュリティの設定 [wlcm] サプリカントキャッシュにSSIDとPSKを追加する board_type: 2、board_type マッピング: 0----QFN 1----CSP 2----BGA [wlcm] SM: 関連付けに戻りました [wlcm] スキャンロックの解除(接続スキャン) [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 12 0 00000000 [wlcm] イベントを取得しました: 関連付け結果: 成功 [wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 15 2 00000003 [wlcm] イベントを取得しました: 分離、コード=3 [wlcm] 「my_wifi」への接続に失敗しました [wlcm] 再接続中です... [wlcm] 再接続試行 # 1 [wlcm] ネットワークへの接続を開始しています: 0 [wlcm] ネットワーク「my_wifi」のスキャンを開始しています [!] WPL IPアドレスなし 結局接続が切れてしまうSO、何かアイデアはありますか。 ご希望のデバッグをオンにしたログであれば、どれでもCAN提供可能です。 BR ジュールズ Re: RW612 and WIFI, not getting an ip address 私はFreeRTOSを使用しています Re: RW612 and WIFI, not getting an ip address こんにちは、 @joolzg_svep SDK 25.09.00をダウンロードすると、RD-RW612-BGAまたはFRDM-RW612のどちらを選択しましたか? よろしくお願いいたします。 Christine。 Re: RW612 and WIFI, not getting an ip address こんにちは、 @joolzg_svep ご返信ありがとうございます。 この例を使用していますか: lwip_httpsrv_bm ? またはlwip_httpsrv_freertos ? またはwifi_webconfig ? なぜなら、 WPL_Start_AP を検索したところ、このファイルでのみ呼び出されるからです。 ボード/frdmrw612/wifi_examples/wifi_webconfig/webconfig.c SDK 25.09.00をダウンロードすると、RD-RW612-BGA または FRDM-RW612 のどちらを選択しましたか? そして、 Arm GCC / MCUXpresso for VS Codeのツールチェーンを選択するんですよね? よろしくお願いいたします。 Christine。 Re: RW612 and WIFI, not getting an ip address コードは動作するようになりました。httpの例に基づいた新しい構成が必要でした
View full article
屏幕分辨率的高度能不能设置100以下的? 我的屏幕是256x64,然后64就没办法设置,要设置成100,还有其他的小屏幕就不好用这个软件开发 Re: 屏幕分辨率的高度能不能设置100以下的? 使用esp32,屏幕是led点阵屏,hub75接口的。为什么要限制分辨率呢,现在因为分辨率问题没把法使用改软件 Re: 屏幕分辨率的高度能不能设置100以下的? 我也有同样问题,用76*284的屏幕,软件只能100~2500的分辨率 Re: 屏幕分辨率的高度能不能设置100以下的? Hi @zhujianfeng  您可以详细描述一下您的问题么?你用什么芯片,用什么屏幕? BR Harry Re: 屏幕分辨率的高度能不能设置100以下的? 然后64就没办法设置 回复: 屏幕分辨率的高度能不能设置100以下的? 可以在xxx.guiguider文件中修改后再用guider打开
View full article
GTM_CFG_Tool 许可证申请 没有电子邮件地址可以获取试用许可证代码。 软件自动发送电子邮件,电子邮件地址不是 nxp,而是飞思卡尔,返回的原因是"由于网络不稳定或防火墙过滤,无法连接到收件人的服务器" 有什么办法能让我获得试用许可证吗?谢谢!   Re: GTM_CFG_Tool License request 你好 .@mikedoidge、 我也遇到了同样的错误。 您能帮帮我吗? 顺祝商祺! GTM_CFG_Tool License request GTM_CFG_Tool 许可证申请 Re: GTM_CFG_Tool License request 你好 .@mikedoidge、 我也遇到了同样的错误。 您能帮帮我吗? 顺祝商祺! 杰伊 Re: GTM_CFG_Tool License request 你好@lihui1、 此错误信息来自 FlexLM 许可证管理软件。这表明主机操作系统的时间/日期被修改。这样做的目的是防止 FlexLM 许可证应用程序的用户将操作系统的系统时间/日期更改为过去的时间/日期,从而在许可证过期后延长应用程序的使用时间。我认为没有办法禁用这个网络安全功能。还有其他主机可以使用吗?我可以为不同的电脑提供新的许可证。 顺祝商祺! Mike Re: GTM_CFG_Tool License request 亲爱的迈克: 出现错误,提示系统数据已回退。 系统数据无法设置,因为我们客户的系统被软件锁定了。 有什么办法可以解决吗?   Re: GTM_CFG_Tool License request 你好@lihui1、 请放置所附许可证文件(license.txt)"" 的目录中,并将其重命名为 license.lic. 这样就完成了所需的安装设置,现在应该可以完全正常运行了。 如果您需要进一步帮助,或有任何意见或问题,请随时与我们联系。 顺祝商祺! Mike Re: GTM_CFG_Tool License request 亲爱的迈克: 注册人姓名: liam 公司名称: lincontrol 街道地址: qingshui 城市: wuhan 州/省: hubei 邮编/邮政编码:430000 Country: China Email Address: [email protected] 许可证信息 主机 ID:c5f839e 平台:Windows 8-6.2 许可证类型:Demo_MPC5746M 许可证申请类型:试用版 仅供参考! 谢谢! Re: GTM_CFG_Tool License request 你好@lihui1、 请将申请附在本主题中,我们会为您生成许可证。许可证将锁定节点,因此我们需要生成的申请表中包含的详细信息。 顺祝商祺! Mike
View full article
安装适用于 VSC 和 SDK 的 MCUXpresso(日文博客) 0. 这篇文章是关于什么的? NXP 的微控制器软件开发环境 MCUXpresso 与 Visual Studio Code (VSC) 兼容,后者是微软免费提供的源代码编辑器 。 只需 安装“MCUXpresso for VSC”扩展程序并按照几个步骤操作, 即可轻松完成安装 ! 您可以立即开始运行示例代码 。😃 这篇博客文章将提供分步指南,介绍如何安装适用于 VSC 的 MCUXpresso和SDK ,SDK 是一个为每个微控制器创建代码的工具。 * 在本文中,我们将使用FRDM-MCXA153作为示例板。 💡 我们发布了一段视频,讲解安装步骤。点击此链接观看。 目录 0. 这篇文章是关于什么的? 1. 什么是适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso? 2. 准备工作:适用于 macOS 2.1 安装 Homebrew 3. 安装 Visual Studio Code 4. 为 VSC 安装 MCUXpresso 5. 安装工具链 6. 导入 SDK 7. 准备好了! 8. 附加题:测试电路板的运行情况…… 8.1 导入示例项目 8.2 运行示例项目 参考资料 1. 什么是适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso? NXP提供的各种通用微控制器示例代码可以使用MCUXpresso运行,MCUXpresso是NXP免费提供的软件开发环境。MCUXpresso有两种类型:1)MCUXpresso for Visual Studio Code,作为VSC的插件提供。 MCUXpresso 的类型 以下是缩写 如何提供 ① 适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso ①MCUXpresso-VSC VSC插件 ② MCUXpresso ID E ②MCUX-IDE 一体化应用程序 在本篇博客中,我将介绍如何安装MCUXpresso-VSC和SDK。MCUXpresso -VSC可在 Windows、macOS 和 Linux 系统上运行,并且在所有操作系统上都可以使用相同的用户界面进行操作。 要在 MCUXpresso-VSC 上运行示例代码,首先需要安装VSC 、 MCUXpresso-VSC(插件)和工具链(用于生成可在微控制器上运行的代码) 。然后导入与您使用的微控制器/开发板相匹配的SDK *。 *SDK代表软件开发工具包,其中包含每个微控制器所需的驱动程序代码和配置信息。 对于要创建的每个微控制器或电路板(目标),都必须安装SDK 。 顺便一提, ②MCUX-IDE也能执行与 MCUXpresso-VSC 相同的任务。MCUX-*IDE 包括用于编辑源代码的编辑器、编译器和链接器等工具链,以及将代码组织成项目并管理它们以及各种设置的软件。 与 MCUXpresso-VSC 相比,MCUXpresso-VSC 将开发所需的一切都集中在一个地方,使从安装到开发的流程更加流畅。另一方面,与 MCUX-IDE 相比,MCUXpresso-VSC 的结构是将必要的工具以扩展(插件)的形式添加,允许您自定义所需的各种功能。我们希望您能选择最适合您使用和开发的环境。 有关安装 MCUXpresso-IDE 的信息,请参阅“安装 MCUXpresso IDE 和 SDK(日语博客) ”。 * IDE代表集成开发环境,是一款集成开发环境应用程序。 现在,让我们一步一步地解释如何安装 MCUXpresso-VSC 和 SDK。 本文以 macOS 为例,但使用几乎相同的步骤也可以在 Windows 和 Linux 上进行安装。 2. 准备工作:适用于 macOS Windows 和 Linux 操作系统用户应直接进入下一步“安装 Visual Studio Code” 。此“准备”步骤仅适用于 macOS 用户。 如果您是 macOS 用户并且已经安装了 Homebrew ,则无需重新安装。请继续执行下一步“安装 Visual Studio Code ”。 在 macOS 系统中, Homebrew 用于管理 MCUXpresso-VSC 所需的工具(编译器和链接器:用于为微控制器创建代码的软件)以及安装和运行这些工具所需的软件。Homebrew 是一款名为“软件包管理器”的软件,必须先进行安装。 2.1 安装 Homebrew 如果你访问 Homebrew 网站,就能找到安装命令。在你的 Mac 上打开“应用程序 > 实用工具 > 终端”,复制命令并粘贴进去,然后运行它。 自制啤酒网站 Homebrew 安装命令(来自上述网站) /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" Mac 上的终端应用程序 将命令粘贴到终端   命令执行完毕后,请按照屏幕上的说明执行下一个命令(从第一个命令执行完毕后显示的屏幕开始)。您也可以从屏幕上复制命令并粘贴执行。 echo >> /Users/demo/.zprofile echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> /Users/demo/.zprofile eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv) 要确认安装是否成功,请输入命令“brew help”,如果出现以下消息,则表示安装已完成。 确认显示内容后,即可退出终端。 至此,仅针对 macOS 的准备工作就完成了。 3. 安装 Visual Studio Code Visual Studio Code (VSC) 以应用程序的形式分发,支持多种操作系统。首先,请访问此分发页面,下载并安装与您的操作系统相匹配的应用程序。 安装完成后,启动 VSC。 本文中,主题已更改为白色,以便更容易看清屏幕示例。   4. 为 VSC 安装 MCUXpresso 接下来,安装适用于 VSC 的扩展程序(插件)MCUXpresso。点击 VSC 左侧活动栏中的“扩展程序”图标进行搜索,然后点击出现的适用于 VSC 的 MCUXpresso 的安装按钮,即可快速完成安装过程。 安装过程中,您可能会收到一条错误消息,提示“找不到 west”,但您可以忽略此消息,因为我们很快就会安装它。 5. 安装工具链 接下来,从 MCUXpresso 下载适用于 VSC 的工具链安装程序。 下载完成后,安装程序将自动启动。首先,安装程序会检查版本并请求发送数据以提升运行性能的权限,请点击相应的按钮。之后,会出现一个界面,您可以在其中选择要安装的项目。 如果您使用的是 FRDM-MCX 开发板,则只需选择“MCUXpresso SDK Developper”和“LinkServer”。点击后,每个选项的左侧边缘会出现蓝色条带。勾选后,点击“安装”按钮。 安装过程需要一些时间。我为了写这篇文章正在重新安装,但在我写这篇文章的时候,进度卡在 20% 足足 4 分钟🤨 更新(2026-07-24):进度现在以文本消息的形式显示在窗口底部。 这可能需要一些时间,具体取决于网络拥堵等因素,请耐心等待。如果时间过长,请按取消按钮重试。 安装完成后,将出现以下屏幕,提示您重启 VSC。*请务必执行此操作! 6. 导入 SDK (如前文所述)工具链安装完成后,退出 VSC,然后重新启动它。 接下来是导入 SDK。在本例中,我们将从 NXP 服务器上存储的各种电路板的 SDK 分发位置导入 SDK(也可以使用 NXP 网站上的 SDK 构建器导入自定义 SDK,但这次我们将使用最简单的示例进行说明)。 首先,点击 VSC 活动栏(最左侧)中的 MCUXpresso-VSC 扩展图标,然后点击“导入存储库”按钮。在右侧打开的选项卡中选择“远程归档”。 在标签页顶部的“封装”列中,搜索您将要使用的电路板。如果您输入“153”,则会出现 FRDM-MCXA153,请选择它。 这将在同一屏幕上显示额外的输入字段。 在“位置”字段中,指定 SDK 的安装文件夹。没有固定位置,您可以指定任何位置,但为了安全起见,建议使用可写入文件的文件夹,并且其路径不包含多字节字符(例如日语)。 勾选“创建 Git 仓库”是可选的,如果您不需要,请取消勾选。这样可以节省您电脑上的磁盘空间。接下来,勾选“我同意”,但在勾选之前,请务必阅读上方链接的 SDK 许可协议。 到达这一步后,您只需按下“导入”按钮即可。 7. 准备好了! 现在你可以出发了! 使用左上角“快速入门面板”中的命令,您可以创建一个新项目,或者从 SDK、GitHub 或下载的项目导入并运行项目。 8. 附加题:测试电路板的运行情况…… 8.1 导入示例项目 SDK包含示例代码。 到目前为止,我们已经以 FRDM-MCXA153 为例安装了 SDK,所以我们将尝试一下其中包含的示例代码。 首先,使用 USB 数据线将开发板连接到计算机。对于 FRDM-MCXA153,请使用标有“MCU-Link”的 USB 接口(参见照片)。 现在让我们导入示例代码。 在 MCUXpresso-VSC 面板中,单击“从存储库导入示例”按钮。 在右侧的标签页中 在“存储库:”字段中选择导入的 SDK。 在“板卡:”字段中选择 FRDM-MCXA153。 在“模板:”中,选择列表中的第一个模板。 这段示例代码检查微控制器的引脚输入/输出操作,当按下板上的按钮时,它会识别该按钮并打开/关闭 LED。 选择模板后,在“位置:”中指定要导入示例代码的位置。此文件夹也是可选的。 下方是工具链选择。如果您是第一次安装此类工具,则只有一个选项。 最后,按下“导入”按钮。 导入完成后,项目列中将出现一个与模板同名的项目。 导入时,系统可能会提示您“重新配置”。这是因为构建代码(编译、链接等)涉及多个配置设置。在这种情况下,您可以忽略此提示;但如果您点击“立即配置”按钮,请选择其中一个(两个都可以)。 8.2 运行示例项目 将光标悬停在导入的项目上时,会出现一个按钮图标。按下绿色的向右三角形按钮(调试按钮)即可启动调试会话。 代码构建(编译和链接)并写入微控制器后,调试界面将会出现,您就可以运行该程序了。 当显示调试界面时,按下顶部带有符号“|▷”的图标按钮将启动微控制器的操作。 在这种状态下,每次按下电路板上的 SW2 按钮时,LED 都会反复亮起和熄灭。 如果电路板未连接,将出现以下屏幕。请检查连接并重试。 此LED开关程序以串行方式输出。 您也可以使用 VSC 中的串口监视器查看此内容。 如果显示宽度较窄,“串口监视器”显示将会折叠。点击“问题输出调试控制台...”旁边的“...”即可将其显示出来。 下图显示了按下“开始监控”按钮,然后按下电路板上的 SW2 后发生的情况。 当您在调试屏幕上按下“□”按钮时,程序将停止运行。 参考资料 教程视频:让我们开始吧!适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 相关信息:安装 MCUXpresso IDE 和 SDK(日文博客) 变更历史记录: 2025年11月13日:第一版 2025-11-14:添加了安装程序视频的链接/添加了参考资料部分。 2026年7月24日:添加了章节编号和目录。将视频介绍放在“0. 本文内容是什么?”的方框内。将介绍性说明放在“2. 准备工作:macOS 版”的方框内,并添加了指向“安装 Visual Studio Code”的链接。改进了“5. 安装工具链”部分,添加了进度显示。 ========================= 我们目前无法回复此帖子“评论”部分的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问,请参阅“ NXP技术问题-如何联系我们(日语博客) ”。 (如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有业务往来,您可以直接向负责人咨询。) MCUXpresso for VSC(Visual Studio Code)可免费用于NXP MCX系列微控制器的软件开发。 此外,还提供了可与 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 一起使用的各种示例代码,这些代码不仅可以用于操作验证,还可以作为各种项目的基础。 通过阅读本文,任何人都可以轻松安装 VSC 开发环境和 SDK ,甚至运行示例代码! 介绍 MCUXpresso MCUXpresso SDK MCX 日本博客
View full article
i.MX8MP - 在 V4L2 和 OpenGL 之间共享 G2D 缓冲区时的性能问题 您好, ,当从 V4L2 直接向 OpenGL(GPU GC7000UL)共享高分辨率(4048 x 3040 : 12 MP)的 G2D 缓冲区时,我遇到了一个问题。 下面是我的应用程序的伪代码。 我正在分配 g2d_buffers(4048x3040,YUYV)并保存文件描述符。 struct g2d_buf *_srcBuf = g2d_alloc(4048 * 3040 * 2, true); // cacheable int g2d_src_buf_fds = g2d_buf_export_fd(&_srcBuf); 然后我使用这个 g2d 文件描述符使用 V4L2 从摄像机设备获取视频帧。 struct v4l2_buffer buf; buf.memory = V4L2_MEMORY_DMABUF; buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; buf.m.fd = g2d_src_buf_fds; [...] ioctl(cam->fd, VIDIOC_QBUF, &buf); [...] ioctl(cam->fd, VIDIOC_DQBUF, &buf); // DMA sync operations struct dma_buf_sync sync = { 0 }; sync.flags = DMA_BUF_SYNC_START; ioctl(buf_fd, DMA_BUF_IOCTL_SYNC, &sync); sync.flags = DMA_BUF_SYNC_END ; ioctl(buf_fd, DMA_BUF_IOCTL_SYNC, &sync); 在 OpenGL 方面,我们使用 Vivante 扩展连接到 G2D 缓冲区。 p_glTexDirectVIVMap( GL_TEXTURE_2D, 4048, 3040, GL_VIV_YUY2, &_srcBuf->buf_vaddr, // virtual address (void **)&_srcBuf->buf_paddr // physical address ); 工作流程运行正常,因为我们可以在 OpenGL 输出端以正确的帧频(30FPS,即摄像机的帧频)显示图像,但只能在低分辨率(例如 800x600)下显示。 如果我们将分辨率提高到 1200 万像素,就会发现帧速率慢慢下降(当我们使用 4048 x 3040 的全分辨率:1200 万像素时,帧速率下降到 19FPS)。 您对如何共享高分辨率的 g2d 缓冲区有什么建议吗? 谢谢您的帮助。 Re: i.MX8MP - Performance issue when sharing G2D buffers between V4L2 and OpenGL 如果可以帮助某人,我们找到的解决方案是使用 G2D 设备将图像从 GPU 3D 复制到 CPU。 我们的输油管道现在 : V4L2 -> GPU 3D :使用 DMA 缓冲区传输数据 在 G2D 缓冲区中进行 GPU 3D 渲染 G2D -> CPU:我们使用 g2d_copy 在 CPU 中获取数据 使用此管道,我们可以捕获 1200 万像素的视频,并以 30FPS 的速度对其进行处理。 Re: i.MX8MP - Performance issue when sharing G2D buffers between V4L2 and OpenGL 很抱歉这么晚才回复您。 我们的性能问题似乎与使用 glReadPixels 函数将图像从 GPU 传输到 CPU 的过程有关。 我们可以通过使用 eglSwapBuffers 来改进这一过程,从而解决性能问题。 iMX8MP 上有这方面的信息或特殊方法吗? Re: i.MX8MP - Performance issue when sharing G2D buffers between V4L2 and OpenGL 您好, 对于 2D 32K x 32K 坐标系,但缓冲区取决于 RAM,所以应该没有问题。因此,请将您的应用程序代码发送给我们,以便在此重现并进行检查。 此致 Re: i.MX8MP - Performance issue when sharing G2D buffers between V4L2 and OpenGL 谢谢您的回答。我使用的是 i.MX8MP。 如果没有限制,您是否有一些关于如何正确操作的建议?我们认为,4048x3040(1200 万像素)的分辨率可能有点过高,一些内部传输(DMA 或非 DMA)可能会导致我们注意到的帧速率下降。 Re: i.MX8MP - Performance issue when sharing G2D buffers between V4L2 and OpenGL 你好 你在使用什么设备? 使用 i.MX6 时,会出现一些与您的应用程序有关的问题,但使用 i.MX8 就不会出现这些问题。 此致
View full article
i.MX93 低電力ブート こんにちは@AldoG 、 Yocto 6.12 でi.MX93 の低電力ブートを実行する予定です。 cm33 でブートした後、cm33 から Linux をブートする方法はありますか? Re: i.MX93 low power boot こんにちは@WolsYang ! AコアでLinuxを起動するには、U-Bootターミナルで「boot」コマンドを使用します。 Re: i.MX93 low power boot こんにちは@Chavira rpmsg_lite_pingpong_rtos/linux_remoteには、次のような記述があります。 プライマリコアはセカンダリコアをリセットから解放し、コア間通信が確立されます。 しかし、私はa-corc Linuxコードを呼び出すようなものは見ませんでした rpmsg_lite_pingpong_rtos/linux_remote/main_remote.c また、Readmeにはデモの準備も記載されています 3. Linux BSP を u-boot で起動し、SD カードから M コア イメージをロードして実行します。(事前にイメージをSDカードに入れてください。)=> mmc 1:1 0x80000000 /rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote.bin をロード => cp.b 0x80000000 0x201e0000 0x20000 => bootaux 0x1ffe0000 0 4. Linuxを起動する前に、u-bootの「mmcargs」環境変数に「clk_ignore_unused」を追加します。 5.Linuxを起動します。メッセージ レベルを変更するには、「echo '7 4 1 7' > /proc/sys/kernel/printk」を実行します。 まずa-coreを起動し、次にu-bootを使用してm-coreを有効にすると思います Re: i.MX93 low power boot こんにちは@WolsYang ! 複数のコアを操作するための完全な手順については、以下のリンクにある i.MX93-EVK の例をご覧ください。 https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcux-sdk-examples/tree/main/mcimx93evk/multicore_examples よろしくお願いします、 チャビラ Re: i.MX93 low power boot こんにちは@Chavira 、 これについて例はありますか? 私の理解では、m-core を起動した後、u-boot ジョブが完了し、終了します。 その後、たとえば 10 分後に m-core のみが実行されるようになったら、a-core Linux を起動するにはどうすればよいでしょうか? Re: i.MX93 low power boot こんにちは@WolsYang ! i.MX93 では、両方のコアが連携して動作することが可能であり、そのように意図されています。 M コアが起動したら、A コアで Linux を起動できます。ただし、構成によってはデバイス ツリーにいくつかの調整を加える必要がある場合があります。 ご存知のとおり、両方のコアはほとんどのペリフェラルにアクセスできます。したがって、M コアによって使用されるすべてのペリフェラルが A コアのデバイス ツリーで無効になっていることを確認することが重要です。これにより、リソースの競合が防止され、両方のコアの安定した動作が保証されます。 よろしくお願いいたします! チャビラ Re: i.MX93 low power boot こんにちは@Chavira 、 説明が分かりにくくて申し訳ございません。 つまり、u-bootでm-coreのみで.binを有効にすると、.binを起動した後内容、u-boot が閉じます (正しくない場合はお知らせください) SO、.binを起動した後m-core のみにコンテンツがある場合、a-core で Linux を起動するにはどうすればよいでしょうか? Re: i.MX93 low power boot こんにちは@WolsYang ! NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。 M コアはリアルタイムの低電力タスク向けに設計されており、完全な Linux オペレーティング システムをサポートするために必要なリソースがないため、M コアで Linux を実行することはできません。 よろしくお願いします、 チャビラ
View full article
IMXRT1176 HAB 验证状态 您好, 我们在 IMXRT1176 上使用签名图像。目前该设备处于打开模式,因为我们想在关闭设备之前确认HAB正在对图像进行身份验证。 我的理解是,ROM 有一个 API,可以返回身份验证的状态。稍微研究了一下,它似乎在这台设备上不可用。我只看到闪光灯的功能。 还有其他方法可以读取状态吗? Re: IMXRT1176 HAB Authentication Status 你能不能用 高效密码学标准(SEC) 或 mcubootUtility 工具来检查 HAB 是否启用?https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#booting-encrypted-hab-authenticated-image
View full article
如何基于 i.mx93 或 i.MX8M 系列设计 IEEE1588 接口? 你好,恩智浦、 根据 i.mx93 的数据表,它可以支持 IEEE1588,但我们的客户无法确定如何通过外部 PHY 设计接口。 问题 1> 需要使用支持 IEEE1588 的 PHY,还是只使用普通千兆 PHY? 2> 我们是否有一些关于 IEEE1588 接口设计的元器件? 非常感谢。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: How to design IEEE1588 interface based on i.mx93 or i.MX8M series ? 你好@jimmyli 希望你一切都好。 正如您在 i.MX93 EVK 上看到的,所使用的 PHY 是 RTL8211F(I)-VD/RTL8211FD(I)-VD, 这是一个"普通" PHY,不支持 IEEE1588。 ENET_QOS 模块已包含 IEEE-1588 硬件时间戳引擎。 顺祝商祺! 萨拉斯
View full article