2249009_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2249009_ja-JP

2249009_ja-JP

sja1110 port4 sgmii macをmacに設定する方法

こんにちは:

私のカスタム ボード デザイン sja1110 port2(rgmii )、port3(rgmii )および port4 (sgmii )は他の soc に接続します。

今私はswitch_config_s32g_vnp_rdbデモプロジェクトを使用しており、次のように変更しました

1. ポート2

ray99150_0-1764139743383.png

2. ポート3

ray99150_1-1764139777897.png

ポート4

ray99150_2-1764139936011.png

私は知りたいです

1. これらの構成に問題はありますか?

2. 他に設定する必要がある項目はありますか?

ありがとう

   

Re: how to set sja1110 port4 sgmii mac to mac

こんにちは@ray99150さん

あなたの設定は実行可能です。SJA1110 ポート 4 の SGMII 経由の MAC-to-MAC 用。

例の switch_config_s32g_vnp_rdb は良い出発点です。

よろしくお願いいたします。

パベル


Re: how to set sja1110 port4 sgmii mac to mac

こんにちは:

ご返信よろしくお願いします。

SGMII インターフェースの MAC 間構成に関してもう 1 つ質問があります。スレーブ モードで構成するにはどうすればよいでしょうか?

ray99150_0-1764666427856.png


Re: how to set sja1110 port4 sgmii mac to mac

こんにちは@ray99150さん

SGMII は phy ドライバで CAN 設定できます。

PavelL_0-1764667441022.png


よろしくお願いいたします。

パベル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-03-2025 02:40 AM
Updated by: