你好。
我有一块定制板,其中 Qoriq T1024 是从 x16x1 组织中的 MT28EW256 或非 设备启动的。使用 CodeWarrior 闪存编程器进行编程时,该设备的闪存编程器的正确配置设置是什么?
我应该使用闪存算法 amd16x1 还是 S29GL_P_16x1?英特尔呢?
上述两种算法有何不同?文件中介绍了 AMD 算法,但我找不到关于 S29GL 的任何细节(或何时使用)。
请注意,在实验过程中,我一直在使用 JS28F256M29EWL 设置,它在我的 16mx16x1 设备上使用 amd16x1。我遇到了一些奇怪的问题,因此我怀疑自己的设置,但需要建议。
预先致谢
MT28EW与 S29GL-P 和 S29GL-N 128Mb 和 256Mb 兼容、
512Mb 和 1Gb 设备,但具有卓越的编程和擦除性能。
CodeWarrior 支持 S29GL-P 和 S29GL-N 设备。
使用 S29GL-P 和 S29GL-N 设备对设备进行编程。
你好、
感谢您提供的信息。
这是否意味着我需要在下方添加新的设备配置:
PA\bin\plugins\support\Products\ProductData\FPDevices.mwpdb\FP
我希望使用现有的设备设置。MT28EW 设备的制造商 ID 为 0x89,组织 ID 为 0x227e,与 JS28F256M29EWL 设备设置相匹配,但它使用的是 AMD16x1 算法。看来是可行的。
AMD16x1 和S29GL-P_16x1 之间有什么区别?我没有找到任何信息?AMD 算法兼容吗?
再次感谢。
在我们的数据库中搜索,我发现这两个 "S29GL-N_16x1.elf"而且 “S29GL-p_16x1.elf” 是几年前应我们一位客户的要求开发的,目的是加快采用这种特定 “16mx16x1” 配置的这些特定设备的闪存编程过程。
可以改回标准的 "amd16x1.elf"、但这种标准算法可能没有 "S29GL-N_16x1.elf "那么快。