2245553_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2245553_ja-JP

2245553_ja-JP

RW612とWIFI、IPアドレスを取得できない

環境: VSCODE および MCUXexpresso プロジェクト
ボード: ublox-iris
WIFI バイナリ: rw61x_sb_wifi_a2.bin
イーサネット:接続し、DHCP経由で有効なIPアドレスを取得します
WIFI:接続、関連付けはできるがIPアドレスがない

そして、WPL_Init、WPL_AddNetwork、WPL_Join を実行すると、これらのログが取得されます。

STA MAC アドレス: 20:BA:36:F0:A9:50
[wlcm] WLAN FW 拡張バージョン: rw610w-V2、IMU、FP99、18.99.6.p46、PVE_修正 1
[ ] WPL開始
[IF=WIFI ml0] 理由=1
[IF=DIS ua1] 理由=1
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受け取りました: 35 0 200CAF20
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受け取りました: 36 0 200CAF30
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 33 0 00000000
[wlcm] イベントを取得しました: インターフェースが設定されました
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 11 0 00000000
board_type: 2、board_type マッピング:
0----QFN
1----CSP
2----BGA
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 72 0 00000002
[wlcm] ディープスリープPSモードの開始
[ ] WPL開始
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 72 0 00000001
[wlcm] IEEE psモードの開始
[wlcm] メッセージデータを取得しました :: FF
[ ] WPLネットワークが追加されました
[wlcm] スキャンロックの取得(スキャン接続)
[wlcm] スキャンロックを取得しました(スキャンを接続)
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 68 0 00000000
[wlcm] ネットワークへの接続を開始しています: 0
[wlcm] ネットワーク「my_wifi」のスキャンを開始しています
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 9 0 00000000
[wlcm] イベントを取得しました: スキャン結果
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=63 結果 AP=62
[wlcm] チャネル1でより良いAP GardnersDecoを見つけました
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=62
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=78
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=74
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=73
[wlcm] 「my_wifi」への関連付けを開始
[wlcm] WPA2セキュリティの設定
[wlcm] サプリカントキャッシュにSSIDとPSKを追加する
board_type: 2、board_type マッピング:
0----QFN
1----CSP
2----BGA
[wlcm] SM: 関連付けに戻りました
[wlcm] スキャンロックの解除(接続スキャン)
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 12 2 00000000
[wlcm] イベントを取得しました: 関連付け結果: 失敗
[wlcm] 関連付けに失敗しました。再スキャンしています
[wlcm] ネットワーク「my_wifi」のスキャンを開始しています
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 9 0 00000000
[wlcm] イベントを取得しました: スキャン結果
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=63
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=59
[wlcm] チャネル1でより良いAP GardnersDecoを見つけました
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=59 結果 AP=75
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=59 結果 AP=77
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=59 結果 AP=73
[wlcm] 「my_wifi」への関連付けを開始
[wlcm] WPA2セキュリティの設定
[wlcm] サプリカントキャッシュにSSIDとPSKを追加する
board_type: 2、board_type マッピング:
0----QFN
1----CSP
2----BGA
[wlcm] SM: 関連付けに戻りました
[wlcm] スキャンロックの解除(接続スキャン)
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 12 2 00000000
[wlcm] イベントを取得しました: 関連付け結果: 失敗
[wlcm] 関連付けに失敗しました。再スキャンしています
[wlcm] ネットワーク「my_wifi」のスキャンを開始しています
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 9 0 00000000
[wlcm] イベントを取得しました: スキャン結果
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=63 結果 AP=62
[wlcm] チャネル1でより良いAP GardnersDecoを見つけました
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=73
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=78
[wlcm] : マッチング成功
[wlcm] RSSI: 最高 AP=62 結果 AP=75
[wlcm] 「my_wifi」への関連付けを開始
[wlcm] WPA2セキュリティの設定
[wlcm] サプリカントキャッシュにSSIDとPSKを追加する
board_type: 2、board_type マッピング:
0----QFN
1----CSP
2----BGA
[wlcm] SM: 関連付けに戻りました
[wlcm] スキャンロックの解除(接続スキャン)
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 12 0 00000000
[wlcm] イベントを取得しました: 関連付け結果: 成功
[wlcm] Wi-Fiメッセージを受信しました: 15 2 00000003
[wlcm] イベントを取得しました: 分離、コード=3
[wlcm] 「my_wifi」への接続に失敗しました
[wlcm] 再接続中です...
[wlcm] 再接続試行 # 1
[wlcm] ネットワークへの接続を開始しています: 0
[wlcm] ネットワーク「my_wifi」のスキャンを開始しています
[!] WPL IPアドレスなし


結局接続が切れてしまうSO、何かアイデアはありますか。


ご希望のデバッグをオンにしたログであれば、どれでもCAN提供可能です。

BR


ジュールズ





Re: RW612 and WIFI, not getting an ip address私はFreeRTOSを使用していますRe: RW612 and WIFI, not getting an ip address

こんにちは、 @joolzg_svep

SDK 25.09.00をダウンロードすると、RD-RW612-BGAまたはFRDM-RW612のどちらを選択しましたか?


よろしくお願いいたします。

Christine。

Re: RW612 and WIFI, not getting an ip address

こんにちは、 @joolzg_svep

ご返信ありがとうございます。

この例を使用していますか: lwip_httpsrv_bm ? またはlwip_httpsrv_freertos ? またはwifi_webconfig ?

なぜなら、 WPL_Start_AP を検索したところ、このファイルでのみ呼び出されるからです。

ボード/frdmrw612/wifi_examples/wifi_webconfig/webconfig.c

SDK 25.09.00をダウンロードすると、RD-RW612-BGA または FRDM-RW612 のどちらを選択しましたか?

そして、 Arm GCC / MCUXpresso for VS Codeのツールチェーンを選択するんですよね?


よろしくお願いいたします。

Christine。


Re: RW612 and WIFI, not getting an ip address

コードは動作するようになりました。httpの例に基づいた新しい構成が必要でした

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-28-2025 03:34 AM
Updated by: